Am häufigsten gekauft

    Am häufigsten gekauft

    Top bewertete Produkte

    Top bewertete Produkte

    Ratgeber

    Wissenswertes zur Spur G: Die Großbahn für drinnen und draußen



    Was ist die Spur G? 

    Die Spur G ist die umgangssprachliche Bezeichnung der Nenngröße 2 oder auch der IIm (Meterspur) und bezeichnet eine Modell-Spurweite von 45 mm. Die Modellbahnen selbst weisen einen Maßstab von 1:22,5 auf. Die Bezeichnung Spur G ist auf die Verwendung der Bahn im Garten oder ihrer Eigenschaft Großbahn zurückzuführen. Modellbahnanlagen der Spur G benötigen, bedingt durch ihren großen Maßstab, viel Platz, erlauben aber auf Grund ihrer Robustheit auch den Einsatz im Freien. Gerade in der Verwendung als Gartenbahn bietet die Spur G die außergewöhnliche Möglichkeit, alle Familienmitglieder in die Gestaltung der Bahnanlage einzubeziehen, wodurch sie sich großer Beliebtheit erfreut. Ein weiterer Vorzug des großen Maßstabs ist der mit bloßem Auge wahrnehmbare Detail-Reichtum der Modelle. In Verbindung mit der Integration echter Natur ergeben sich in Spur G atemberaubende Miniaturlandschaften – eine Freude für Einsteiger und Profis.  



    Welche Modellbahn-Komponenten gibt es in Spurgröße G? 

    G Lokomotiven

    In Spur G sind Lokomotiven der verschiedenen Epochen sowie Bahnverwaltungen und mit unterschiedlichen Einsatzgebieten erhältlich. Um der Anlage das gewisse Etwas zu verleihen, bieten sich Dampfloks, Dieselloks, Elektroloks, Draisinen und Schienenbusse als Triebfahrzeuge an. Alle Lokomotiven der Spur G arbeiten mit Gleichstrom (DC) und werden entweder analog oder digital gesteuert. 


    G Züge

    G Züge bezeichnen ein Set für die G Spur, dass normalerweise aus einer Lokomotive und passenden Wagen besteht.
    Gerade Einsteigern mit wenig Ausstattung erleichtern Züge die schnelle Realisation des Bahnbetriebes, da Züge in der Regel günstiger als der Kauf der Einzelkomponenten und außerdem immer aufeinander abgestimmt sind. 


    G Personenwagen

    Stellen Güterwagen das Rückgrat des Modellbahnbetriebes dar, verleihen Personenwagen der Anlage erst ihr Gesicht. Viele der Personenwagen sind für eine Innenbeleuchtung vorgesehen, um romantische Nachtszenen zu ermöglichen – bei Gartenbahnen ein berauschendes Highlight, dem sich niemand entziehen kann. 


    G Güterwagen

    Im Modellbahnland werden Güter auf der Schiene transportiert. Hierfür ist auch in Spur G eine Vielzahl von Güterwagen erhältlich – von Niederbordwagen über Rungenwagen bis hin zu Kesselwagen mit verschiedensten Aufdrucken. Eine große Auswahl erlaubt es, lange, abwechslungsreiche Transporte zusammenzustellen. 


    G LGB-Gleis

    Die Planung der Gleise jeder Modellbahnanlage ist der aufwändigste Schritt, der aber auch, neben dem eigentlichen Betrieb, den meisten Spaß verspricht. Unter G LGB-Gleis findet sich alles, was zum Aufbau des Gleisbettes notwendig ist: Weichen, Schienen, Kurvenstücke verschiedener Radien, Prellböcke, Aufgleishilfen und vieles mehr. Gerade in der Planungsphase ist es hilfreich, sich einen Überblick über die angebotenen Lösungen von LGB zu verschaffen. 


    G Piko Gleis

    Die Firma Piko bietet, ebenso wie LGB, ein vollständiges Sortiment an Gleismaterial. Das G Piko Gleis ist sowohl mit LGB-Lokomotiven als auch mit LGB-Gleisen kompatibel und ebenfalls im Freien verwendbar. Die Schwellen des G Piko Gleises unterscheiden sich optisch ein wenig von den Schwellen der LGB-Gleise (die Maserung ist etwas genauer nachempfunden), allerdings ist die Auswahl eine reine Geschmacksfrage. 


    Spur G Gebäude-Bausätze

    Das Zusammenbauen der Spur G Gebäude-Bausätze stellt gerade in den Wintermonaten eine gute Lösung dar, auch wenn der Schienenbetrieb witterungsbedingt eingestellt wurde. Eine große Auswahl verschiedener Gebäude unterschiedlicher Epochen im Maßstab 1:22,5 sorgt für die Authentizität auf der Modellanlage. Ein wenig Geduld und guter Plastikkleber ist alles, was man braucht, um ganze Städte erstehen zu lassen. 


    G Figuren

    Figuren sind auf jeder Modellanlage das Tüpfelchen auf dem i, bringen Leben in die Modell-Landschaft und verstärken die Atmosphäre. 
    Die G Figuren sind in der Mode verschiedener Epochen erhältlich, um stilechte Reisen in die Vergangenheit zu erlauben. Natürlich gibt es auch unbemalte G-Figuren, mit denen der Phantasie keine Grenzen gesetzt sind. 


    Unser Praxistipp: Gleise und Gleisbett pflegen

    Das Gleismaterial einer Gartenbahn bleibt auch im Winter draußen, während das rollende Material in der kalten Jahreszeit normalerweise eingelagert wird. Gerade im Frühling ist es daher wichtig, Fremdkörper aus dem Gleisbett zu entfernen, um Schäden am rollenden Material zu verhindern. Zusätzlich sind, um die Stromabnahme sicherzustellen, Oxidationen von den Messinggleisen zu entfernen. Dieser „Frühjahrsputz“ kann entweder manuell oder durch spezielle Schienenreinigungswagen erledigt werden. Das Einfetten der Weichen nicht vergessen!



    Worauf muss ich beim Kauf von Modellbahn-Zubehör in Spur G achten? 

    Zeitperiode der Modellanlage 

    • Epoche I: Länderbahn-Zeit (1835 bis 1920)
    • Epoche II: Reichsbahn-Zeit (1920 bis 1949)
    • Epoche III: frühe Bundesbahn und DDR-Reichsbahn (1949 bis 1970)
    • Epoche IV: späte Bundesbahn und DDR-Reichsbahn (1970 bis 1990)
    • Epoche V: Neuzeit (1990 bis 2007)
    • Epoche VI: Neue UIC-Nummern (Länderkennzeichnung) der Lokomotiven (ab 2007)

    Schienenbau 

    • Größe der Anlage
    • Menge der Weichen und Gleise
    • Stromversorgung

    Steuerung

    • Analog
    • Digital
    • PC-gesteuert


           

    FAQs: Die häufigsten Fragen zu Spur G 

    Ist es besser, die Gartenbahn digital statt analog zu steuern?

    Digitale Steuerungen bieten deutlich mehr Lösungen, als analoge Steuerungen, sind allerdings in der Anschaffung teurer und in der Konfiguration deutlich komplexer. Letztlich entscheidet der Umfang des rollenden Materials, welche Steuerung sinnvoller ist. Bei einer geringen Anzahl von Lokomotiven ist der Aufwand einer digitalen Steuerung nicht unbedingt notwendig, erleichtert allerdings die Vergrößerung der Anlage. 

    Muss ich zu Anfang entscheiden, ob ich Gleismaterial von LGB oder PIKO verwende?

    Nein, Das komplette Gleismaterial von LGB und PIKO ist kompatibel und kann zusammen verwendet werden. Die Verwendung des einen oder anderen Herstellers ist primär eine subjektive Vorliebe. Auch wenn die Schwellen ein wenig unterschiedlich aussehen, kann der Einsatz beider Hersteller den Bau der Anlage erleichtern, da sich die Hersteller bei ihren Radien und Gleislängen unterscheiden.



    Fazit: So kaufen Sie die geeigneten Komponenten für Ihre Modellbahn in Spurgröße G

    Als erstes sollten Sie die Augen schließen und sich vorstellen, wie Ihre Gartenbahn oder Großbahn-Anlage aussehen könnte. Haben Sie dieses Bild vor Augen, wird die Auswahl der notwendigen Komponenten fast zum Kinderspiel, da Sie beispielsweise wissen, aus welcher Epoche die Aufbauten und das rollende Material stammen müssen. Der nächste Schritt ist die Streckenführung, bei der Sie um einen Meterstab, Papier und Bleistift nicht umhin kommen werden. Haben Sie einen Entwurf Ihrer Strecke(n) mit Gleisen, Weichen und Abstellgleisen, können Sie eigentlich mit dem Bau beginnen – ob alles zusammenpasst, ist oft erst am fertigen Modell erkennbar. Fehleinschätzungen lassen sich aber leicht korrigieren, fangen Sie doch einfach an!