Hier erfahren Sie, welche Arten von Steuerkabeln es in der Elektrotechnik gibt und wofür man sie sinnvollerweise einsetzt. Außerdem finden Sie wichtige Tipps, um sich beim Kauf für das richtige Steuerkabel zu entscheiden.

              


Wissenswertes zu Steuerkabel

Was ist ein Steuerkabel?

Steuerkabel sind universelle Kabel, mit deren Hilfe Steuerungssignale im Maschinen- und Anlagenbau übertragen werden. Wie der Name schon sagt, geht es dabei vorrangig um unidirektionale Anweisungen, die von einem Sender zu einem Empfänger geschickt werden. Das unterscheidet Steuerkabel von anderen Kabelsorten wie beispielweise (bidirektionalen) Datenkabeln. Die Kabelkapazität von Steuerkabeln hat einen Wert von etwa 0,3 µF/km. Der Kabelmantel eines Steuerkabels ist meist aus PVC oder anderen Kunststoffen gefertigt. 

Ein Steuerkabel kann mehrere Kabel in sich vereinigen, die einzelnen Innenkabel werden dann als Adern bezeichnet. Die Adern selbst sind ebenfalls von einem isolierenden (Kunststoff-)Mantel umgeben, um einen „Kabelsalat“ im Inneren zu verhindern.

Welche Typen von Steuerkabeln gibt es?

H05VV5-F, LiYCY, 9YSLCY-JB, ... Hinter diesen und zahlreichen ähnlichen Kürzeln verbergen sich die unterschiedlichen Typen von Steuerkabeln. Zur einheitlichen Kennzeichnung gibt es ein harmonisiertes Kurzzeichensystem, das Ihnen in der Übersicht zu Kabeln & Leitungen nähergebracht wird. So steht das H im ersten Kürzel für „harmonisierte Leitung“, der Wert 05 gibt die zugelassene Spannung an und das VV5 besagt, dass die Isolierungen der Adern aus PVC und der Mantel aus ölbeständigem PVC gefertigt sind. Das F schließlich steht für „feindrähtig“. 

Es würde den Rahmen dieser Einführung sprengen, alle auf dem Markt erhältlichen Steuerkabel im Detail zu erklären. Darum an dieser Stelle nur eine repräsentative Auswahl.

Um eine verlässliche Übertragung der Signale zu gewährleisten, können Steuerkabel eine zusätzliche Abschirmung haben, zum Beispiel eine Metallfolie oder ein Kupferdrahtgeflecht unter dem Mantel. Geschirmte Steuerkabel wie das LiYCY kommen zum Einsatz, wenn eine erhöhte EMV-Störsicherheit gefordert ist.

Steuerkabel wie das YSLY-JZ oder H05VV5-F sind universell im Innenbereich einsetzbar. Sie können sowohl in trockenen als auch in feuchten Räumen verlegt werden. Die Kabel sind nur für geringe Bewegungen gedacht.

Leitungen nach dem LENZE® Standard werden zum Anschließen von Motoren und Drehgebern verwendet. Sie sind speziell für den Nassbereich von Werkzeugmaschinen konzipiert.

Je nach Anlagetyp können sich Flachleitungen wie das ÖLFLEX® Lift F als vorteilhaft erweisen. Sie eignen sich in erster Linie für die Anwendung innerhalb geschlossener Räume.

Hitze- beziehungsweise kältebeständige Steuerkabel wie das ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C tun selbst bei frostigen –50°C und heißen 180°C noch verlässlich ihren Dienst.

Zusätzlich lassen sich Steuerkabel nach besonderen Eigenschaften einordnen: 

  • Beständigkeit gegenüber Witterung, Flammen, Säuren, UV-Licht, Öl oder Ozon
  • Hohe Flexibilität beziehungsweise Torsionsbeständigkeit
  • Art der Schirmung, zum Beispiel Geflecht- oder Folienschirm
  • Halogenfreiheit, das heißt insbesondere kein PVC-Mantel

Der letzte Punkt ist vor allem wichtig, wenn Sie Kabel in stark bevölkerten Gebäuden verlegen: Das halogenhaltige PVC erzeugt im Falle eines Brandes giftige Gase, so dass Sie lieber auf ein weniger gesundheitsgefährdendes Mantelmaterial umschwenken sollten.

Kaufkriterien für Steuerkabel – Worauf muss man achten?

Beim Kauf eines Steuerkabels gibt es vier wichtige Parameter:

  • Bei der Anzahl der Adern haben Sie die freie Wahl zwischen 1 und 100 Stück.
  • Der Querschnitt der einzelnen Adern variiert zwischen 0,05 und 300 mm2.
  • Was die Länge des Kabels angeht, gibt es Rollen mit zwischen 1 und 1000 m Kabel. Einige Steuerkabel werden auch als Meterware angeboten.
  • Der Mindestbiegeradius gibt die Flexibilität des Steuerkabels an. Eine typische Angabe wäre „15 x Außendurchmesser (gelegentlich bewegt); 6 x Außendurchmesser (fest verlegt)“.

Bei der Farbe des Kabels haben Sie eine recht vielfältige Auswahl. Das gilt jedoch nur für die Mantelfarbe, denn die Farben der einzelnen Adern unterliegen einer festen Systematik. Um bei vieladrigen Steuerkabeln nicht den Überblick zu verlieren, gibt es festgelegte Farbcodes beziehungsweise Nummern (für Querschnitte ab 0,75 mm2) für die einzelnen Adern. Manchmal kann ein gestreifter Farbcode auch im Abstand variieren, um unterschiedliche Adern zu bezeichnen. Die Aderkennzeichnung nach DIN 47100 gibt beispielsweise folgende Farben für die ersten fünf Adern vor:

Ader Nr. Farbe
1 weiß
2 braun
3 grün
4 gelb
5 grau

Interessante Anwendungsbereiche

Steuerkabel werden überwiegend in (trockenen, feuchten oder nassen) Innenräumen bei normaler mechanischer Beanspruchung eingesetzt. Im Freien müssen Sie Kabel mit UV-Schutz verwenden und den entsprechenden Temperaturbereich beachten.

Steuerkabel werden häufig als Batterie- oder Motorleitung eingesetzt.
Auch in elektrischen Jalousien tun Steuerkabel verlässlich ihren Dienst.

Die am häufigsten gestellten Fragen zum Thema Steuerkabel

Was ist ein PUR- beziehungsweise ein TPE-Mantel?

Beide Abkürzungen stehen für den entsprechenden Isolationswerkstoff. PUR bedeutet, dass der chemische Stoff Polyurethan zum Einsatz kommt, und TPE deutet entsprechend auf ein thermoplastisches Elastomer als Mantelmaterial hin. SIR wäre übrigens die Abkürzung für Silikon-Kautschuk... 

Was bringt es mir, wenn ein Steuerkabel eine hohe Prüfspannung hat?

Die Prüfspannung bezeichnet die Fähigkeit der Kabelisolation, einer bestimmten Überspannung eine Zeit lang standzuhalten, ohne dass es zu einem Durchschlag kommt. Eine hohe Prüfspannung gewährleistet also eine hohe Isolationssicherheit, das heißt Ihr Kabel trotzt auch stärkeren Störimpulsen, ohne gleich Ihre Anlage lahmzulegen.

Was bedeutet der Ausdruck „harmonisiertes Kabel“?

Kabel können durch unterschiedliche Systeme von Typenkurzzeichen klassifiziert werden, etwa entsprechend der nationalen Normen. Um die Klassifikation zu vereinheitlichen, wurde 1976 eine international harmonisierte Kennzeichnung eingeführt. Ein harmonisiertes Kabel ist also ein Kabel, dessen Typenbezeichnung mit dieser vereinheitlichten Konvention konform ist. Leider sind bei vielen Kabeltypen nach wie vor nationale Kennzeichnungen üblich, so dass Sie auch andere Konventionen verstehen müssen.

Nach oben