Ein LED Tagfahrlicht erhöht die Sicherheit im Straßenverkehr

Als Tagfahrlicht bezeichnet man Scheinwerfer, die nur am Tag und bei guten Sichtverhältnissen benutzt werden dürfen. Tagfahrleuchten sind eine Ergänzung der üblichen Scheinwerfer und seit Anfang 2011 müssen alle neuen Autos und LKW mit einem Tagfahrlicht ausgestattet werden. Die Leuchtkraft des LED Tagfahrlichts muss bewusst niedrig gewählt werden. Sie sollte dabei zwischen dem Abblendlicht und dem Standlicht liegen. Ein LED Tagfahrlicht ist nicht dafür ausgelegt, die Straße auszuleuchten, sondern sorgt lediglich dafür, dass unsere Autos im Straßenverkehr besser zu sehen sind. Mit einem LED Tagfahrlicht profitieren Sie von Vorteilen wie:

  • Sehen und gesehen werden: bessere Sichtbarkeit sorgt für mehr Sicherheit.
  • Andere Autofahrer können besser abschätzen wie weit Ihr Auto entfernt ist.
  • Sparen Sie Strom mit einem LED Tagfahrlicht durch einen niedrigeren Verbrauch als das Abblendlicht hat.

Wenn Sie im Jahr 2015 mit einem LED Tagfahrlicht nachrüsten möchten, halten wir in unserem Conrad Online Shop zahlreiche Modelle und Varianten für Sie bereit.

Die Vorteile eines LED Tagfahrlichts

Die allgemeinen Vorteile von LED Birnen liegen auf der Hand und das nicht nur im Auto sondern auch beim Home Gebrauch:

Moderne LEDs erzeugen ein helles und konstantes Licht und überzeugen mit einer ausgezeichneten Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden. Diese Lebensdauer kann Ihr LED Tagfahrlicht von Conrad bei sorgfältiger Handhabung sogar weit überschreiten. Die kleinen Lämpchen im LED Tagfahrlicht sind ausgesprochen robust und fallen nur in den seltensten Fällen einfach aus. Nach Überschreitung Ihrer Lebensdauer werden die Lampen nur dunkler und verlieren so Ihre Leuchtkraft. Eine Überhitzung des LED Tagfahrlicht ist praktisch unmöglich.

Die Montage von zusätzlichen LED Tagfahrlicht Motorrad oder am Auto bringt keine Platzprobleme mit sich, weil die kleinen Tagfahrleuchten mit Kunststoffgehäuse keine starken Halterungen brauchen. So können die Lichter einfach auf oder unter dem Stoßfänger aus Kunststoff angebracht werden. Einige Punkte gibt es bei der Nachrüstung allerdings zu beachten:

Selbstverständlich müssen die LED Tagfahrlichter an der Front des Autos angebracht werden und einen Mindestabstand von 250 mm zum Boden einhalten. Sie dürfen nicht höher als 1.500 mm über dem Boden angebracht werden. Je nach Fahrzeugbreite muss der Abstand zwischen den beiden LED Tagfahrleuchten zwischen 400 mm und 600 mm betragen. Die Tagfahrleuchten müssen sich gleichzeitig mit der Aktivierung des Abblendlichts automatisch ausschalten. Außerdem darf das Tagfahrlicht nicht gleichzeitig mit Fernlicht oder Standlicht leuchten.

LED Tagfahrlicht und anderes Zubehör fürs Auto und Motorrad bei Conrad entdecken

Wenn Sie nun überzeugt sind vom Nutzen eines LED Tagfahrlichts, können Sie direkt hier bei uns im Online Shop fündig werden. Klicken Sie sich bequem von zuhause aus durch unser Angebot mit Artikeln von namhaften Marken wie AEG, Osram, Hella oder Devil Eyes. Ganz sicher finden Sie so auch das passende LED Tagfahrlicht für Ihr Auto oder Motorrad. Neben praktischen Artikeln zur Wartung und Pflege Ihres Autos bieten wir Ihnen auch auch allerlei Zubehör online für optisches Tuning. Von Schonbezügen über cool beleuchtete Subwoofer mit satten Bässen: lassen Sie sich von unserem großen Angebot mit über 700.00 Produkten rund um Technik inspirieren.

Legen Sie den gewünschten Artikel einfach in den Warenkorb und wickeln Sie die Zahlung in ebenso wenigen und unkomplizierten Schritten ab. Das ist guter Service wie Sie es vom Conrad Online Shop gewöhnt sind.

Unsere Mission ist es, neue Technik und praktische Ideen für unsere Kunden verfügbar zu machen. Aber noch wichtiger ist uns der Kundenservice. Bei Fragen zum Bestellvorgang oder einem bestimmten Artikel können Sie Kontakt mit unserem Kundenservice aufnehmen, der Ihnen gerne weiterhelfen wird.

Bei Conrad online bekommen Sie alle Technik, die Sie brauchen, aus einer Hand und bequem nach Hause geliefert.

Nach oben