bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Ratgeber

Teichpflege » Beliebte Erholungsoase im Zuhause sowie auf Unternehmensgrundstücken

Moderne Unternehmen verfügen immer häufiger über kleine Erholungsoasen. Nicht nur indoor sollen sich Angestellte und Geschäftspartner wohlfühlen – auch outdoor spielt die Gestaltung der Umgebung eine große Rolle. Die Technik erlaubt es, selbst kleine Bereiche mit einem Teich auszustatten. Das Wasser kann zur Heimat pflegeleichter Fische oder das System als reiner Pflanzenteich gestaltet werden.

Einmal in das Gesamtbild eingefügt, wollen Gartenteiche regelmäßig gepflegt werden: Mit entsprechendem Hintergrundwissen und passendem Equipment ist der Aufwand vergleichsweise gering. Die wichtigsten Punkte rund die richtige Teichpflege stellt Ihnen dieser Ratgeber vor.



Welche Rolle spielt die Größe der Anlage bei der Teichpflege?

Wer sich mit dem Thema Teich beschäftigt, möchte wissen, wie viel Zeit einzuplanen ist, um die gesamte Anlage zu pflegen. Immerhin sollen sich Angestellte, Geschäftspartner und Kunden am Anblick erfreuen und nicht etwa in trübes Wasser blicken.

Der Gedanke, dass die Teichpflege umso aufwendiger ist, je größer der Teich ausfällt, ist falsch. Tatsächlich verhält es sich andersherum: Mit steigendem Wasservolumen wird es einfacher, das Biotop Teich stabil zu halten. Eine gute Wasserqualität bleibt selbst dann erhalten, wenn der Fischbesatz steigt, Ausscheidungen der Tiere und allgemeine Verunreinigungen zunehmen.

Ein kleiner Teich reagiert empfindlicher auf Veränderungen der Nährstoffe und des pH-Wertes, erwärmt sich im Sommer schneller und hat eher mit Algen zu kämpfen. Im Zweifel sollte daher nach Möglichkeit immer auf einen größeren Teich gesetzt werden.

Passend zur Wassermenge sollte mit schonenden Mitteln zur Wasseraufbereitung gearbeitet werden. So können beispielsweise Schwebe- und Fadenalgen in ihrem Wachstum eingedämmt werden, was die Teichpflege insgesamt erleichtert. Viele Produkte arbeiten auch mit dem Hinweis pH-Minus, da sie den pH-Wert des Teichwassers insgesamt senken können.

Wichtig ist es, Teichpflege-Produkte zu benutzen, die das Wasser reinigen, ohne das biologische Gleichgewicht zu zerstören. Jeder Besitzer von Aquarien und Teichen weiß: Das Wasser darf niemals „hygienisch rein“ werden, denn nur ausreichend Bakterien im Biotop können verhindern, dass das System kippt.



Wie sollte die Teichpflege für den Frühling aussehen?

Die regelmäßige Teichpflege beginnt bereits im Frühjahr. In dieser Jahreszeit werden sowohl Pflanzen als auch Fische wieder aktiver. Damit ein angelegter Teich diese empfindliche Phase gut übersteht, sollte die Funktionalität der gesamten Technik überprüft werden.

Teichfilter

Das Hauptaugenmerk liegt auf dem Teichfilter. Als Herzstück der Teichanlage sorgt der Filter für das biologische Gleichgewicht. Die Komponenten der mechanischen Filterung arbeiten 24/7 daran, grobe Unreinheiten wie Laub und anderes organisches Material aus dem Teichwasser zu filtern. Damit diese Filterfunktion erfüllt werden kann, muss der Teichfilter regelmäßig gereinigt werden.

Die Teichtechnik kann prinzipiell mit klarem Wasser gesäubert werden, doch schneller und effektiver gelingt die Teichpflege mit Reinigern, die speziell für Pumpen und Co. entwickelt wurden. Damit werden Ablagerungen wie Kalk schonend entfernt und die Haltbarkeit der Technik verlängert.


Skimmer

Für klares Wasser ist zudem ein Skimmer im Gartenteich sinnvoll. Vor allem im Frühling sorgt der Pollenflug für viele Ablagerungen auf der Wasseroberfläche. Ein Skimmer saugt diese ab, was nicht nur für das menschliche Auge besser aussieht, sondern auch den Sauerstoffaustausch für Fische und Pflanzen verbessert.



Welche Pflege benötigt der Teich im Sommer und Herbst?

Mit den steigenden Temperaturen wächst auch der Sauerstoffverbrauch im Gartenteich. Je nach Pflanzen- und Fischbesatz bringt dies Arbeit mit sich. Beispielsweise kann es sinnvoll sein, ein Luftpumpenset zu installieren, um dem Teichwasser mehr Sauerstoff zuzuführen.

Im Sommer kommt es zudem zu vermehrtem Algenwachstum. Eine starke Ansammlung von Algen sowie abgestorbene Pflanzenteile sollten regelmäßig mit einem Algenkescher entnommen werden.

Ein Kescher bleibt auch im Herbst ein wichtiger Wegbegleiter. Laub kann mit wenigen Handgriffen vom Wasser entfernt werden. Allerdings lohnt es sich bei großen Teichen, einen Absauger zu nutzen.

                  

Praxistipp: Das Teichufer nie vergessen

Befinden sich im Garten rund um den Teich Sträucher und Bäume, sollten Zweige im Herbst gekürzt werden. Mit einer Teichschere sollte dafür gesorgt werden, dass die Distanz zur Wasserkante etwa 120 Zentimeter beträgt.



Wie wird der Teich auf den Winter vorbereitet?

Beginnt die kalte Jahreszeit, bedeutet dies für Pflanzen und Fische den Start in eine Ruhezeit

Wichtig für den Fischbesatz: Nicht jede Art kann im Gartenteich überwintern. Sie sollten daher im Zweifel vom Garten ins Haus geholt werden.

Die übrigen Tiere können den Winter am besten im Gartenteich verbringen, wenn ein Eisfreihalter genutzt wird. Dieser sorgt dafür, dass in einem bestimmten Radius das Wasser selbst bei Minusgraden nicht gefrieren kann

Die Wasseroberfläche bleibt daher von einer Eisschicht verschont und der Gasaustausch kann im Winter weiterhin stattfinden.

Bei der Nutzung eines Eisfreihalters ist von der Wasseroberfläche aus nur der Schwimmer zu sehen, während die Pumpe im Tiefenwasser weiterhin ihre Arbeit erledigt. 



Wie können Fische vor Räubern geschützt werden?

Ebenso wichtig wie der Kampf gegen Algen und zu wenig Nährstoffe im Gartenteich ist der Schutz der Anlage gegen Räuber. Damit sind sowohl Kleintiere wie Katzen als auch Raubvögel gemeint. Da man die Jäger kaum vom gesamten Garten fernhalten kann, lohnt sich die Investition in ein Fischschutz-Set.

Der Schutz wird meist über mehrere Erdspieße rund um die Teichanlage befestigt. An den oberen Enden wird Draht aufgespannt, der von einem Spieß zum nächsten verlegt wird und so den gesamten Teich schützen kann.