Zangenset mit vielen nützlichen Funktionen - Heimwerker ordern im Conrad Onlineshop!

Für Installations- und Montagearbeiten im Haus oder Garten kann ein Zangenset auch in schwierigen Situationen dafür sorgen, dass sich festgesetzte Muttern lösen lassen oder Verschraubungen so montiert werden können, dass äußere Kräfte wie Witterungsverhältnisse ein Lösen verhindern. Auch für schrittwiese Arbeiten, bei denen unterschiedliche Zangengrößen benötigt werden, sind Sie mit einem Zangenset gut ausgestattet.

Für den fachgerechten Halt von Isolier- und Verbindungselementen beim Rohre verlegen oder der allgemeinen Bearbeitung von Leitungen ist das richtige Werkzeug gefragt. Denn diese Werkstücke haben es in sich. Neben normalen Abnutzungserscheinungen sorgen der permanente Kontakt mit Flüssigkeiten oder die Belastung durch Wind, Sonne, Regen und Schnee im Außenbereich dafür, dass sich in die Verbindungsstücke auch Ablagerungen einnisten. Alternativ können Schrauben, die sich selbst ein Gewinde schneiden, schwerer zu lösen sein, weil Korrosion oder die Art des Materials zusätzlich das Handling erschweren. Um diese Verbindungen lösen zu können, benötigen Sie je nach Beschaffenheit Grip-Zangen, die durch die besondere Ausstattung der Greifbacken in der Lage sind, das schlecht fassbare Stück oder mit Ablagerungen besetzte Material im wahrsten Sinne des Wortes in die Zange zu nehmen. Durch den festen Halt wird hier eine Verarbeitung oftmals erst möglich. Durch die Hebelwirkung kann so Kraft konzentriert auf den Punkt gebracht und das gewünschte Ergebnis erzielt werden. Mit dem richtigen Zangenset lösen Sie jede Verbindung oder kontern Verbindungen auch mit schlecht fassbaren Rundmuttern.

Es darf mehr als eine geben: Zangenset jetzt online kaufen!

Arbeiten an Rohrleiten, die in Nassbereichen wie Badezimmer, Gäste-WC oder Küche vorkommen, werden am besten mit einer Wasserpumpenzange durchgeführt. Und weil es große Unterschiede in der Ausstattung gibt, bestellen Sie sich bei Ihrer Onlineorder am besten gleich ein ganzes Zangenset. Im Vergleich zum Einzelkauf von Zangen profitieren Sie mit einem Zangenset gleich doppelt. Neben dem Service, die Werkzeuge direkt bis an die Haustür geliefert zu bekommen, ist auch der Preis ein echtes Argument. Mit einem Zangenset sparen Sie bares Geld und sind bei der richtigen Auswahl gut vorbereitet für Montage- und Installationsarbeiten. Denken Sie bei der Anschaffung Ihrer Zangen unbedingt auch an den Gartenteich oder an den Pool, der im nächsten Jahr im Außenbereich für Erholung sorgen soll. Mit einem Wasserpumpenzangen Set sind Sie in der Lage, Ab- und Zuflüsse zu kontrollieren und können so kleinere Lecks eigenständig reparieren. Auch wenn sich nach einiger Zeit durch den Einsatz von Reinigungsmittel mal etwas Ablagerung gesetzt hat, können Sie mit dem richtigen Werkzeug schnell eingreifen und sparen. Kleinere Schäden können Sie mit Ihrem Zangenset nun selbst reparieren. Willkommen im Conrad Onlineshop, hier finden Sie die richtigen Werkzeuge für Ihre Herausforderungen.

Das ist immer lösbar: Jetzt das passende Zangenset im Conrad Onlineshop bestellen!

Vielseitige Anforderungen erfordern vielseitiges Werkzeug. Und damit Sie keinen Mut zur Lücke beweisen müssen, hat der Conrad Onlineshop die richtigen Werkzeuge für Sie bereits zusammengestellt. Sie finden hier:

  • Verschiedene Angebote zu Gripzangen-Sets
  • Wasserpumpenzangen in unterschiedlichen Ausführungen, sowohl einzeln wie auch im Zangenset
  • Sowie diverse Zangen-Sets mit unterschiedlichen Stärken und Ausführungen für die verschiedenen Anwendungsbereiche Elektronik- und Feinmechanik, Werkstatt sowie ESD und VDE

Bitte beachten Sie auch das Merkmal Premium Quality. Hiermit wurden Artikel aus dem Conrad Eigenmarkenbereich gekennzeichnet. Anwender haben diesen Zangen eine besonders gute Note ausgestellt und können damit eine Entscheidungshilfe für Ihre Auswahl sein! Noch unsicher? Nutzen Sie die Funktion Produktvergleich. Dazu nehmen Sie einfach eine erste Produktauswahl vor, zu der Sie noch einmal alle Features, Materialarten und Preise vergleichen. Nach Ihrer Bestellung lehnen Sie sich gemütlich zurück und warten auf den Versand Ihrer neuen Werkzeuge. Oft dauert es nur einen einzigen Tag, bis Sie den gewünschten Artikel in den Händen halten. Geklickt, gekauft, geliefert. So geht das im Conrad Onlineshop. Schön, dass wir Sie begrüßen dürfen!

Nach oben