Die perfekte Symbiose: So komfortabel kann Telefonieren sein
Warum sich entscheiden, wenn man alles gleichzeitig haben kann? Das Gigaset COMFORT 500 überzeugt mit zeitlos-edlem Design und perfekter Ergonomie, mit Hightech sowie höchstem Komfort. Es ist das ideale Telefon für Ihr Zuhause, im Wohnbereich und auf dem Schreibtisch. Die Technik unter seiner schicken Hülle ist innovativ, seine zahlreichen Funktionen werden Sie überzeugen. Dieses schnurlose Telefon kann sich also sehen – aber auch hören lassen: Seine Akustik ist ebenfalls exzellent. Und im Home Office haben Sie dank Headset-Anschluss sowie integrierter Freisprecheinrichtung stets die Hände frei. Die Modellvariante Gigaset COMFORT 500A bietet zudem einen integrierten Anrufbeantworter mit einer Aufzeichnungsdauer von bis zu 30 Minuten.
Navigation in Perfektion: So angenehm kann Telefonieren sein
Willkommen in Ihrer persönlichen Komfortzone: Das Gigaset COMFORT 500 ist so einfach und angenehm zu bedienen, dass nichts vom Wesentlichen ablenkt: Ihren Gesprächen. Die Qualität entspricht höchsten Gigaset-Ansprüchen, die Navigation erfolgt ganz intuitiv. Und das große und kontrastreiche TFT-Farbdisplay (44 x 35 mm) bietet all das, was Sie von einem modernen Schnurlostelefon erwarten dürfen: Grafiken und Schriften in optimaler Lesbarkeit, unterschiedliche Farbschemata und Symbole als Hauptmenü-Einstieg. Ebenfalls sehr komfortabel: der Jumbo-Modus, der die Ziffern beim Wählen extragroß darstellt. Die großen Einzeltasten mit spürbarem Tastendruck sowie die beleuchtete Tastatur machen das Gigaset COMFORT 500 zum perfekten Begleiter in Ihrem Alltag.
Anrufschutz aktivieren: So benutzerfreundlich ist Ihr Telefon
Wenn es gar nicht mehr zu klingeln aufhört: Das Gigaset COMFORT 500 kann unerwünschte Anrufe blockieren. Der neu entwickelte Komfort-Anrufschutz schützt Sie zuverlässig vor Werbeanrufen oder gefährlichem Trickbetrug. Sie können bis zu 150 Rufnummern ganz einfach sperren: Unerwünschte Rufnummern werden in eine Sperrliste eingetragen – oder direkt aus der Anrufliste übernommen. Auch anonyme Anrufe lassen sich jederzeit blockieren oder stumm schalten. Und dank einer Zeitsteuerung legen Sie fest, wann das Telefon klingeln darf – und wann nicht. Bestimmte Anrufer können Sie aber mit einem VIP-Adressbuch-Eintrag bevorzugt behandeln und jederzeit sprechen. Noch umfassender ist der Anrufschutz des Gigaset COMFORT 500, wenn Sie nur Anrufer zulassen, die in Ihrem Adressbuch stehen. Alle anderen Anrufe werden bei dieser Einstellung blockiert.
Alles im Adressbuch: So kommunikationsstark ist Ihr Telefon
„Wir bleiben in Kontakt!“ Das klingt oft einfacher als es ist: Wo hat man gleich wieder diese eine Nummer hingeschrieben? Gibt es eine Ersatznummer? Und wann hat die Person nochmal Geburtstag? Mit dem Adressbuch des Gigaset COMFORT 500 wird Ihre Kommunikation komfortabel: Es speichert bis zu 200 Kontakte mit jeweils 3 Telefonnummern. Diese Einträge lassen sich auch bequem zwischen Ihren Gigaset Mobilteilen austauschen. Ebenfalls praktisch: Mit den programmierbaren Kurzwahl-Tasten erreichen Sie bevorzugte Gesprächspartner schneller – und ohne langes Tippen. Dank der automatischen Geburtstags-Erinnerung entgeht Ihnen auch kein Ehrentag mehr. Den wichtigsten Menschen in Ihrem Leben können Sie auch eigene VIP-Melodien zuordnen: So hören Sie sofort, wer anruft.
Jetzt wird es persönlich: So individuell ist Ihr Gigaset COMFORT 500
Wer hohe Ansprüche stellt, ist beim Gigaset COMFORT 500 genau richtig. Noch richtiger wird dieses schnurlose Telefon dank seiner Personalisierungsoptionen: Stimmen Sie es auf Ihre individuellen Wünsche ab! So können Sie unter anderem zwischen verschiedenen Displayhintergründen entscheiden: dem voreingestellten dunklen Hintergrund, der zum modernen Design der COMFORT 500 Linie passt, oder einem kontrastreichen weißen Hintergrund. Beim Bildschirmschoner stehen eine Analog- oder Digitaluhr zur Wahl. Dieses Telefon in bewährter Gigaset-Qualität kann sich aber auch ganz individuell hören lassen: Wählen Sie aus zwei Akustikprofilen den passenden Frequenzbereich für Ihr optimales Hörerlebnis. Wichtigen Anrufern können Sie sogar eigene Klingeltöne zuordnen. Klingt gut? Genau so soll es sein.
Komfort mit dem Gigaset COMFORT 500A: So verpassen Sie keine Anrufe
Er geht ans Telefon, wenn Sie nicht können: Auf den integrierten Anrufbeantworter des Gigaset COMFORT 500A können Sie sich zu jeder Zeit verlassen. Er zeichnet Anrufe auf, wenn Sie unterwegs oder verhindert sind – oder gerade keine Lust zum Telefonieren haben. Sie entscheiden, wann und wo Sie Nachrichten abhören wollen: über das Mobilteil, die Basisstation oder per Fernabfrage. Selbst bei einem Stromausfall geht nichts verloren, Ihre Aufzeichnungen werden unbegrenzt gesichert. Der Anrufbeantworter des Gigaset COMFORT 500A lässt sich ganz nach Ihren Wünschen konfigurieren, er hat eine Aufzeichnungsdauer von bis zu 30 Minuten. Auch die Aufzeichnungslänge können Sie festlegen. Und wenn Sie die Ansage persönlich aufsprechen, wird Ihr Telefon einzigartig. Garantiert.
Für Alt und Jung: So generationsübergreifend kann Telefonieren sein
Kommunikation ist keine Frage des Alters: Dank seines gut lesbaren Displays und einer Hörgeräte-Kompatibilität haben auch ältere Menschen viel Freude am Gigaset COMFORT 500. An den Nachwuchs wurde ebenfalls gedacht: Mit der Direktruf-Funktion lösen alle Tasten den Wählvorgang einer vorbelegten Rufnummer aus. Das ist perfekt für Kleinkinder, die noch nicht lesen können: Es wird immer die richtige Nummer angerufen – egal, welche Taste sie drücken. Sehr praktisch ist auch die Babyphone-Funktion: Beim Überschreiten einer Geräuschschwelle baut das Gigaset COMFORT 500 automatisch eine Verbindung auf, zu anderen Mobilteilen im Haushalt oder auch zum Smartphone von Mama oder Papa. Im Babyphone-Modus werden eingehende Anrufe nur optisch am Display angezeigt – ganz ohne Klingelton.
Flexibilität garantiert: So funktional ist das Gigaset COMFORT 500A IP flex
Schnurlos ist gut, digital ist besser: Internettelefonie und IP-basierte Anschlüsse haben viele Vorteile. So profitieren Sie von der Klangqualität in HD, mehreren Rufnummern pro Anschluss sowie der Möglichkeit gleichzeitiger Gespräche. Verbinden Sie dafür Ihr IP-DECT-Telefonsystem einfach mit dem LAN-Port des Routers oder dem LAN-Netz. Letzteres ist sehr praktisch, wenn der Router-Standort und die Telefon-Basisstation räumlich weit auseinander liegen, im Keller und im Obergeschoss etwa.
Mit dem Gigaset COMFORT 500A IP flex lassen sich bis zu sechs IP-basierte Rufnummern verwalten – und das von mehreren Providern. Sie können den Rufnummern bis zu sechs anmeldbare Mobilteile und drei Anrufbeantworter zuweisen. Klingt aufwändig? Ist es aber nicht: Als Nutzer geben Sie nur Ihre Rufnummer ein. Aber auch wenn Sie das Gigaset COMFORT 500A IP flex im „nicht IP-basierten“ Betrieb nutzen wollen: Mit diesem Telefonsystem inklusive Anrufbeantworter ist auch an analogen Anschlüssen Telefonkomfort garantiert.
Immer da, immer nah: So kompatibel ist Ihr Telefon
Wenn es mal wieder woanders klingelt: Mit einem schnurlosen Telefon aus dem Hause Gigaset sind Sie zwar sehr mobil – trotzdem liegt es im Alltag nicht immer dort, wo man es gerade braucht. Sie sind gerade im Keller, es klingelt aber in der Küche? Das lässt sich ganz einfach lösen: Das Gigaset COMFORT 500 ist auf bis zu insgesamt sechs Mobilteile erweiterbar, die Sie überall in Ihrem Zuhause aufstellen können. Egal, ob in der Küche, im Home Office, Wohn- oder Schlafzimmer: So haben Sie garantiert immer ein Gerät zur Hand. Das Gigaset COMFORT 500 ist sehr kompatibel, es lässt sich auch mit den Gigaset HX-Mobilteilen ergänzen. Eine Übersicht über alle HX-Mobilteile finden Sie ...
Schnurlos und strahlungsfrei: So umweltfreundlich ist Ihr Telefon
Schnurlose Telefone sind praktisch, die Schnurlostelefone aus dem Hause Gigaset sind aber auch umweltfreundlich. Das liegt an der ECO DECT Technologie, mit der die Gigaset COMFORT 500-Reihe ebenfalls ausgestattet ist. Aber was bedeutet ECO DECT genau? Die Telefone sind strahlungsfrei im Standby-Betrieb – auch wenn mehrere Mobilteile in Betrieb sind und die Basis sowie alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen. Während eines Telefonats passt sich die Sendeleistung automatisch an die Entfernung zwischen Basis und Mobilteil an. Das heißt: Je kürzer der Abstand zur Basis des Gigaset COMFORT 500, desto geringer ist die Strahlung. Um die maximale DECT-Reichweite auszunutzen, können Sie den ECO-DECT-Modus auch jederzeit wieder deaktivieren.