Ratgeber
Jedes Jahr, wenn die Tage kürzer und die Nächte länger werden, kreisen die ersten Gedanken an Weihnachten durch die Köpfe von Kindern und Erwachsenen.
Spätestens wenn Ende November die Zimmer weihnachtlich dekoriert und Plätzchen gebacken werden, fragen etliche Kinder, wie viele Tage es noch bis Weihnachten sind.
Dann greifen viele Eltern und Großeltern auf einen der beliebtesten Weihnachtsbräuche zurück: den Adventskalender. Mit leckerer Schokolade, kleinen Bildchen, Geschenken oder Spielzeug soll die lange Zeit bis Heiligabend - vom 1. bis zum 24. Dezember - verkürzt werden. Eine Art Zeitmesser für Kinder.
Doch auch für Jugendliche ist ein Adventskalender ein schönes Geschenk. Selbst Erwachsene freuen sich über einen Kalender, bei dem hinter jedem Türchen eine Überraschung wartet.
Für Kinder ist der Begriff Zeit sehr schwer einzuschätzen. Um ihnen einen Orientierungsrahmen zu geben und die Vorfreude zu steigern, begannen Eltern (ca. 1840) sich verschiedene Möglichkeiten auszudenken, wie sie ihren Kindern die (Warte-) Zeit begreifbar machen konnten. Den Erzählungen nach hatten viele Familien ihre eigene Tradition in der Vorweihnachtszeit. Da wurden 24 Kreidestriche an Türen oder Wände gemalt und täglich wurde einer weggewischt. In sehr religiösen und wohlhabenden Familien wurde vom 1. bis zum 24. Dezember täglich ein Bild an die Wand gehängt. Oder die Kinder durften im gleichen Zeitraum jeden Tag einen Strohhalm in die Krippe legen.
In der heutigen Adventszeit sind Adventskalender, auch Weihnachtskalender genannt, nicht mehr wegzudenken. Kalender mit Türchen zum Öffnen, so wie wir sie heute kennen, konnten ab 1920 gekauft werden. Hinter den Türen waren Bilder mit wunderschönen Motiven zu entdecken. Verschiedene Quellen berichten, dass besagter Verleger Gerhard Lang es war, der bereits 1926 mit der Schokoladenfirma Stollwerk den ersten Schokoladen-Kalender herausgebracht hat. Seit den 1950er-Jahren werden Schokoladen-Adventskalender in großen Mengen gefertigt.
Auch heute erfreuen sich in der Weihnachtszeit Kalender, ob mit oder ohne Süßigkeiten, großer Beliebtheit. Alle lieben die Überraschung, die hinter jedem Türchen steckt. Auch Erwachsene sind im Advent von einem Adventskalender als Geschenk begeistert, sind entzückt - wie kleine Mädchen und Jungen.
Die Vielfalt der angebotenen Adventskalender hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen.
Vom DIY-Adventskalender mit liebevoll gestalteten Tüten und Boxen über Beauty-Adventskalender, Foto-Adventskalender, virtuelle Adventskalender bis hin zum lebendigen Adventskalender, alles scheint möglich.
Virtuelle Weihnachtskalender, auch Internet-Adventskalender genannt, gibt es in Form von täglichen E-Mails und Gewinnspielen oder als App.
Eine in vielen Gemeinden zunehmend beliebte und moderne Form ist der “lebendige Adventskalender”.
Dabei werden Fenster in Häusern adventlich dekoriert. An jedem Tag im Advent wird eines dieser Fenster geöffnet. Davor treffen sich Menschen zum gemeinsamen Singen und Geschichten erzählen.
Es muss nicht immer Schokolade sein: Für die Kleinen ist die Auswahl an Adventskalender ohne Süßigkeiten ebenfalls groß. Es gibt viele spannende Dinge zu entdecken. Fingerfertigkeiten sind bei diesen Adventskalendern noch nicht so wichtig – hier stehen Spiel und Spaß im Vordergrund.
Die Adventskalender begeistern mit Figuren aus bekannten Kindersendungen oder aktuellen Serien und Spielfilmen. Einige Kalender beinhalten Spielfiguren, die bereits für Kinder ab 3 Jahren geeignet sind.
Bei Kindern mittleren Alters (in etwa 8-14 Jahre) werden außerdem Kalender mit Experimenten sowie Technik und Elektronik Adventskalender zum Basteln immer beliebter. Schokoladenstückchen sind schnell aufgegessen, aber die Inhalte von solchen Kalendern sind beständig.
Ganz nebenbei wird beim Tüfteln spielerisch wertvolles Basiswissen vermittelt. Selbst die Feinmotorik wird in diesem Alter noch weiter geschult. Spannende Überraschungen und Spaß sind aber auch in dieser Altersklasse oberstes Ziel – in 24 Tagen einen Roboter oder ein RC Car selbst zusammen zu basteln begeistert die gesamte Vorweihnachtszeit.
Es gibt unwahrscheinlich viele verschiedene Adventskalender für Kinder und Jugendliche. Doch auch für junge und ältere Erwachsene nehmen die Angebote zu.
Hier sind besonders Adventskalender mit Werkzeug für die Hobby-Werkstatt oder der Miniatur Porsche für Auto-Fans beliebt. Vor allem wenn die Vorliebe zu handwerklichen Aktivitäten oder Mini-Fahrzeugen präsent ist, leuchten auch die Augen von Erwachsenen jeden einzelnen Tag der Vorweihnachtszeit erneut!