Auf den Punkt: Drehmoment-Schraubendreher bei Conrad online kaufen!

Wer Schrauben schon mal überdreht hat, weil sie besonders festsitzen sollten, und dabei zu viel Kraft angewendet hat, hat sie vielleicht beschädigt, überdreht oder sogar abgebrochen. Das ist besonders bei empfindlichen Bau- und Montagearbeiten ärgerlich und hinterlässt Spuren. Damit das erst gar nicht passiert, gibt es den Drehmoment-Schraubendreher.

Wer seine Schraube auf exakte Art oder mit einer „definierten Anzugskraft“, wie es im Fachjargon genannt wird, anziehen möchte, muss mit den Verbindungselementen wie Schrauben und Muttern entweder extrem sensibel umgehen, oder findet den richtigen Punkt mit dem dafür erforderlichen Werkzeug, mit einem Drehmoment-Schraubendreher. Sie kennen das sicher, denn es ist schnell passiert: Die Schrauben sind zu fest oder zu locker angezogen und die Folgen verheerend. Wer Zylinderkopfdichtungen an Motoren nicht richtig montiert oder, wem die Wandhalterung für die Fernseh- und Konsolengeräte mit dazugehörigen Equipment schon einmal um die Ohren geflogen ist, der weiß spätestens nach einem solchen Desaster, dass das richtige Drehmoment ein wichtiger Indikator ist, um Schäden zu vermeiden. Viele Drehmoment-Schraubendreher können individuell auf die von Ihnen benötigten Werte eingestellt werden und sichern so ein präzises und genaues Arbeiten. Folgende Merkmale können Ihnen beim Einsatz Ihres Schraubendrehers helfen:

  • Variable Drehmomenteinstellungen für die Anforderung unterschiedlicher Materialien und Werkstücke
  • Einfaches Handling bei der Einstellung des benötigten Wertes ohne Sonderwerkzeug
  • Gute Ablesbarkeit des Skalenwertes
  • Schnellwechseltechnologie für schnellen Bit-Wechsel und störungsfreies Arbeiten
  • Ein unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben
  • Gute Verarbeitung des Griffes für maximale Arbeitsgeschwindigkeit und ergonomische Handhabung

Insbesondere bei Gegenständen und Werkstücken, die hohen Belastungen ausgesetzt sind oder die Kräften wie Rotationen oder Erschütterungen standhalten sollen, muss das richtige Drehmoment exakt eingehalten werden. Die richtige Hilfe finden Sie hierzu im Conrad Onlinesortiment. Hier wird eine große Auswahl an Schraubendrehern von Herstellern wie z.B. Wera, Wiha und Hazet für Sie gelistet, damit Sie das richtige Werkzeug für Ihren Einsatz finden.

Bombenfest und sicher - Drehmoment-Schraubendreher

Montage- und Befestigungsarbeiten im Kinderzimmer in der Küche oder auch im Bad haben etwas gemeinsam: Sie alle sollten ein Höchstmaß Ihrer Aufmerksamkeit genießen. Herunterfallende Regalkörper, die über dem Kinderbett angebracht sind, Gefahrenquellen wie der Herd in der Küche oder auch das nicht richtig montierte Waschbecken im Badezimmer können sonst zu einem echten Alptraum mit Folgeschäden werden. Nur, wer seine Schrauben richtig montiert und das Untergrundmaterial sorgfältig prüft, sorgt für Sicherheit in den eigenen vier Wänden. Mit dem richtigen Schraubendreher und der Beachtung der Angaben in den Montageanleitungen, in denen das richtige Moment meistens exakt angegeben wird, sitzen Ihre Möbel oder Gegenstände bombenfest an der vorgesehenen Stelle. Ein Drehmoment-Schraubendreher kann dabei unterschiedlich ausgestattet sein. Der Drehmomentwert kann über eine mechanische Skala, eine Messuhr oder eine elektronische Anzeige dargestellt werden. Sie sehen, wann Sie den richtigen Punkt an Ihrem Werkstück erreicht haben. Bei anderen Modellen wird ein bestimmter Sollwert voreingestellt und Sie hören, wann der richtige Moment erreicht ist, ein akustisches Signal gibt bei den Arbeiten den Ton an. Ob Sie nun per Handmontage oder mittels elektronischer Verstärkung arbeiten wollen, bleibt Ihnen überlassen. Sie können die verschiedenen Modelle am besten mal im Conrad Onlineshop durchforsten. Hier finden Sie garantiert das richtige Werkzeug, um zukünftig immer das richtige Moment zu finden.

Drehmoment-Schraubendreher online ordern - jetzt bei Conrad fündig werden

Falsch montierte Möbelstücke oder unsauber verarbeitete Schrauben bei elektronischen Geräten können zu einer echten Gefahrenquelle werden. Insbesondere bei älteren Menschen oder bei Kindern kann das mal ziemlich ins Auge gehen, denn auch, wenn der Schaden erkannt wurde, fehlt es vielleicht in der akuten Situation an Vermögen, die erforderlichen Schritte einzuleiten. Ein Waschbecken, das sich von der Wand gelöst hat und nun für eine Überschwemmung im Badezimmer sorgt, kann aber auch schon mal etwas überfordern. Soweit muss es aber erst gar nicht kommen. Der Einsatz von Drehmoment-Schraubendrehern und die Beachtung der entsprechenden Sollwerte helfen Ihnen, Ihre Projekte fachgerecht zu montieren und sie gegebenenfalls auch kinder- und seniorengerecht zu sichern. Da wackelt dann nichts und alles sitzt so, wie Sie sich das vorgestellt haben. Schauen Sie am besten gleich mal, welches Werkzeug Sie für Ihren nächsten Einsatz benötigen. Der Conrad Onlineshop hält eine Menge an unterschiedlichen Produkten für Sie vor.

Nach oben