bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Ratgeber

Wissenswertes zu Endoskop-Zubehör

Einsatzzweck von Endoskopen in der Technik

Endoskope werden zur Sichtprüfung an schwer zugänglichen Stellen genutzt. Die technischen Anwendungsgebiete sind vielseitig: Die Einsatzszenarien von einfachen Endoskopen-Rohrkameras und Inspektionskameras reichen von der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung in der Industrie über Turbinenwartung und bauliche Inspektionen bis hin zu archäologischen Zwecken. Dabei ist grundsätzlich zwischen zwei verschiedenen Varianten zu unterscheiden:

  • Flexible Endoskope können sich der Form des Hohlraums anpassen und sind dadurch manövrierfähig.
  • Starre Endoskope hingegen eignen sich bei ungefähr gleicher Form unterschiedlich zu inspizierender Hohlräume. Sie sind dann überlegen, wenn mit einem Werkzeugaufsatz Druck ausgeübt werden soll, wohingegen flexible Endoskope bei dieser Aufgabe wegknicken würden.

Ziel der technischen Endoskopie ist die Inspektion von Hohlräumen, ohne dass eine verdeckende Schicht demontiert werden muss. Der Zugang gelingt durch kleine Öffnungskanäle für die Sonde des starren oder flexiblen Endoskops. Vorn auf dem eigentlichen Endoskop befinden sich bildgebende Elemente und manchmal auch Werkzeuge zur Manipulation im schwer zugänglichen Bereich.

Der Zentrierhalter hilft den Endoskop-Kamerakopf richtig auszurichten

Wichtig:

Bei Conrad erhalten Sie Zubehör für technische Endoskope. Die angebotenen Produkte sind nicht für den Einsatz in der medizinischen Endoskopie klassifiziert.

     

Das richtige Endoskop-Zubehör finden

Nicht alle Zubehörteile sind mit den unterschiedlichen Modellen von Endoskopen kompatibel. Treffen Sie eine Vorauswahl anhand der Filter, um ein schnelleres und besseres Suchergebnis für Ihr gewünschtes Endoskop-Zubehör zu erhalten.

  • Passend für Modell: Wählen Sie das spezifische Modell Ihres Endoskops aus, um dafür passendes Zubehör angezeigt zu bekommen.
  • Passend für Marke: Falls Sie nicht die konkrete Modellbezeichnung Ihres Endoskops kennen, erleichtert auch die generelle Herstellermarke die Suche nach kompatiblem Zubehör.
  • Sonden-Länge: Die optimale Sondenlänge hängt von Ihrem Einsatzzweck ab. Verfügbar sind Sondenlängen von 1 m bis 30 m.
  • Sonden-Ø: Der Sondendurchmesser ist wichtig für die Auswahl ansteckbaren Zubehörs.

Kategorien von Zubehör für Endoskope

Zubehör Funktion und Zweck
Adapter ermöglicht den Anschluss des Endoskops an bestehende Überwachungskamerasysteme
Aufbewahrungsbeutel schützt das Endoskop beim Transport
Bürstenaufsatz beseitigt Hindernisse vor der Kamera
Endoskop-Finder Ortungsgerät für Endoskop-Sonden
Endoskop-Funksender zum drahtlosen Anschluss von Endoskopkameras am Endoskop-Hauptgerät
Endoskop-Sonde Spezial-Sonde mit Kopf für abnehmbare Kamera
Endoskop-Verlängerungskabel verbindet Endoskop-Grundgerät und eine für die Anwendung passende Sonde
Ersatzakku Zusatzakku mit Steckanschluss, verlängert die Einsatzzeit
Führungskugel schützt die Kamera und sorgt für mittige Ausrichtung
Hakenaufsatz Werkzeug zur Bergung von Teilen
Kamerakopf sorgt für die nivellierte Ausrichtung der Kamera
Ladegerät Zusatz- oder Ersatzladegerät
Magnetaufsatz zur Bergung metallischer Gegenstände
Reinigungsset zur Reinigung des Endoskops
Schutzhülle schützt das Endoskop beim Transport
Schwanenhals-Verlängerung flexible Verlängerung für das Endoskop
Spiegelaufsatz erweitert die Sicht
Trageband zum Transport oder zur freihändigen Benutzung
Verbindungskabel Patchkabel, ideal als Ersatz- oder Zweitkabel
Zentrieraufsatz erleichtert Passage unebener Gänge beziehungsweise zentriert die Kamera mittig in Rohren mit festem Durchmesser
Zubehörsets enthalten diverses Zubehör, zum Beispiel Werkzeugaufsätze

Kameraelemente als Zubehör für Endoskope

Kamerakopf mit LEDs und integrierten Sender für einen Endoskop-Finder

Zur Dokumentation von Inspektionen benötigt das Endoskop eine Kamera. Es gibt Endoskope mit integrierter Kamera, bei Bedarf können diese als Zubehör nachgerüstet werden.

Videoskope erweitern die Bilddokumentation um die Aufbereitung als Filmmaterial.
Die Sonden-Kabel leiten das Bildmaterial aus dem Hohlraum zum Betrachter.

Endoskope mit LED-Beleuchtung am Kamerakopf liefern bessere Bilder in dunklen Bereichen.

Einsatzgebiete von technischen Endoskopen mit Kamera sind Schadensdokumentationen und Live-Dokumentationen.

Im Privatbereich eröffnet sich – seit die Preise für solche Technik für jedermann erschwinglich sind – durch die Möglichkeit, mit einer Kamera in Hohlräumen zu filmen, eine Vielzahl trivialer Anwendungsgebiete.

FAQ - häufig gestellte Fragen zu Endoskop-Zubehör

Kann das Zubehör für Endoskope im medizinischen Bereich verwendet werden?

Nein. Endoskopie-Zubehör für den medizinischen Einsatz benötigt eine spezielle Zertifizierung.

Wann empfiehlt sich LED-Beleuchtung für Endoskope?

Die Lichtquelle ist bei den meisten Endoskopen im Schaft integriert. Zur Ausleuchtung dunkler Bereiche empfiehlt sich die moderne LED-Beleuchtung, weil bei dieser die Lichtausbeute höher ist als bei konventionellen Lichtquellen. Zusätzlich vorteilhaft ist, dass LED-Lampen kompakter gebaut werden können und sich beim Betrieb nicht so stark erhitzen.

Wie kann ich die Ergebnisse einer Hohlrauminspektion am Computer dokumentieren?

Zum Festhalten von Bildmaterial und zur Anzeige an einem externen Monitor benötigen Sie ein Endoskop mit Kamera. USB-Endoskope werden direkt an den Computer angeschlossen. USB-Endoskop-Kameras können an normalen Endoskopen nachgerüstet werden. Einige der USB-fähigen Geräte verwenden den modernen Micro-USB-Anschluss.

Warum ist für manche Zubehörteile ein Temperaturbereich angegeben?

Für die Funktionsfähigkeit mechanischer Bauteile gibt es Temperaturspannen. Weicht Ihre Einsatzumgebung hiervon ab, kann das zu ungenauer Bildgebung oder gar Schäden an der Technik führen.