Sicherheit und Unfallschutz beachten: Entgrater jetzt online bestellen

Wer Unfall- und Schnittschutz auf Baustellen berücksichtigt, ist vor bösen Überraschungen geschützt. Durch den Einsatz von Entgratern bieten scharfe Kanten keine Verletzungsgefahr und Arbeitsunfälle werden von Anfang an vermieden. Aber auch Bauteile, die miteinander verbunden werden, müssen entgratet werden, wenn sie plan weiterverarbeitet werden sollen.

Ein frisch bearbeitetes Bauteil kann eine echte Gefahrenquelle darstellen. Je nach Material sind die bearbeiteten Kanten aus Metall plötzlich messerscharf. Spätestens, nachdem Sie einmal an einer solchen Kante hängengeblieben oder sogar darüber gestolpert sind und sich böse Schnittwunden zugezogen haben, werden Sie zukünftig sofort nach der Bearbeitung einen Entgrater einsetzen. Mit diesem Gerät sind Sie in der Lage, das Verletzungsrisiko zu minimieren, denn gefährliche Kanten werden so im wahrsten Sinne des Wortes entschärft. HSS ist in diesem Kontext eine Bezeichnung für eine Bohrer Art oder kennzeichnet einen entsprechenden Bohrer. Die Bezeichnung dieses hochbelastbaren Werkstoffes zur Bearbeitung von Werkstücken lässt das Risiko bereits erahnen. Wichtige Informationen zum Entgrater und vieles andere mehr finden Sie im Conrad Onlinesortiment. Unfall- und Schnittschutz auf Baustellen, egal, ob im privaten Bereich oder auf einer gewerblichen Baustelle, gehören deshalb zu den grundlegenden Sicherungsarbeiten, die mit allen Beteiligten abgestimmt werden sollten. Die entsprechende Schutzkleidung gehört natürlich bei solchen Arbeiten unbedingt dazu. Vermeiden Sie unschöne Unfälle und schützen Sie sich präventiv mit Schutzbrille, Mundschutz und entsprechender Arbeitskleidung. So können die gewünschten Arbeiten mit Entgratern fachgerecht in Angriff genommen werden.

Glätten, entgraten, präparieren. Mit Entgrater aus dem Onlinesortiment gut beraten

Vor- und nachbereitende Arbeiten beim Einsatz von Maschinen und Werkzeugen gehören auf Ihrer Baustelle dazu, das wissen Sie natürlich! Nur so ist gewährleistet, dass das Ergebnis sich so präsentiert, wie Sie sich das vorgestellt haben. Entgraten kann bei ganz unterschiedlichen Anforderungen helfen, Ihr Projekt richtig zu präparieren. Wenn es also darum geht, ausgefranste Bohrlöcher zu glätten, Bauteile plan aneinanderzubauen oder auch Schnittkanten zu entschärfen, sind Sie mit einem Entgrater gut bedient. Im Conrad Onlineshop finden Sie alle erforderlichen Produkte, die Sie für diese Arbeiten benötigen. Ob einzelner Artikel, ein komplettes Set mit Klingen und Werkzeug oder mit zusätzlichem Zubehör wie Koffer – unser Angebot für Entgrater wird Sie bestens versorgen. Werfen Sie unbedingt auch einen Blick auf die unterschiedlichen Griffe, so finden Sie das Werkzeug, das gut in Ihrer Hand liegt, damit zuverlässig gehandelt werden kann. Wer zusätzliche Tipps über Anwendungsmöglichkeiten oder neue Artikel in einem definierten Arbeitsbereich erhalten möchte, kommt einfach zu Conrad. Einfach zum Newsletter Service anmelden und ab sofort immer auf dem neuesten Stand sein, in punkto Handwerksarbeiten. Sie benötigen Hilfe? Häufig eingesetzte Artikel aus dem Onlinesortiment verfügen über diese Eigenschaften:

  • Hand-Entgrater mit Kegelsenkkopf zum Handentgraten von Bohrlöchern
  • Universal-Entgrater Set, bestehend aus Universalentgrater All in One, Handgriff Typ D, Adaptereinsatz sowie unterschiedlicher Klingen
  • Entgraterklinge Typ C, zum Außenentgraten von Stahl, Aluminium und Kunststoff
  • Entgraterklinge Typ C20 zum Außenentgraten, geeignet zum Vorwärts- und Rückwärtsentgraten, auch für Linkshänder geeignet

Arbeiten mit Entgrater sichern. Einfach online ordern!

Für die Weiterverarbeitung von dünneren Materialien wie zum Beispiel Blechtafeln gelten ganz besondere Anforderungen. Denn neben der erhöhten Verletzungsgefahr durch frisch bearbeitete Kanten haben Sie sich hier an ein launisches Material gewagt. Gerade auch beim Transport von größeren und schwereren Platten ist absolute Vorsicht geboten. Für die Weiterverarbeitung gilt ein Höchstmaß an die Anforderungen der Schutzkleidung. Herumfliegende Späne sind richtige Geschosse. Ein Entgrater sorgt bei der Weiterverarbeitung für optimalen Schnittschutz und ermöglicht Ihnen ein sauberes Einsetzen Ihres Werkstückes. Das gilt für Verblendungen oder die Absperrung für Ihren Teichablauf ebenso, wie für das filigrane Bild in einer Edelstahlplatte, das bald zum Herzstück Ihres Wohnzimmers werden soll. Wer immer daran denkt, die einzelnen Komponenten seines jeweiligen Projektes zu entgraten, wird sich im Anschluss darüber freuen, dass Wasser dort bleibt, wo es vorgesehen ist und Einzelstücke individuellen Charakter erhalten. Welcher Entgrater nun für Ihre Arbeiten das richtige Werkzeug ist, darüber können Sie sich ganz leicht bei Conrad informieren. Einfach Shop anklicken, Suchwort eingeben und sich alle Produkte listen lassen. Sie haben den richtigen Entgrater gefunden? Dann bestellen Sie ihn einfach bequem und lassen sich mit einer Lieferung alles an die Haustür bringen.

Nach oben