Professionelles Arbeiten für Zuhause: Exzenterschleifer bei Conrad
online bestellen
Die nächsten Heimwerker-Projekte stehen an und Sie wünschen sich
einen echten Allrounder? Besuchen Sie den Conrad Onlineshop und
bestellen Sie einen Exzenterschleifer – der Alleskönner in Sachen
Schleifen und Polieren.
Sie sind ein waschechter Heimwerker und möchten wie ein Profi
arbeiten? Sie haben ständig neue Ideen, was Sie an Haus, Garten oder
Garage verändern wollen? Dann empfehlen wir Ihnen, einen
Exzenterschleifer bei Conrad online zu bestellen. Ob Holz, Metall,
Kunststoff oder Glas – mit diesem Werkzeug können Sie eine Vielzahl an
Materialien bearbeiten. Entfernen Sie Grate an Metallplatten, glätten
Sie Holzoberflächen und -kanten, schleifen Sie Glasscheiben und
Kunststoffelemente oder geben Sie Lackoberflächen ein tolles Finish.
Ebenso effektiv wie ein Bandschleifer, bietet Ihnen der
Exzenterschleifer einen weiteren Vorteil: Dank der runden
Schleiffläche bearbeiten Sie sowohl ebene Flächen als auch Wölbungen
sowie kleine Werkstücke wie die Profis. Die gleichmäßig kreisende
Bewegung des Werkzeugs sorgt für ein feines Schleifbild – die
Oberfläche wirkt glatt und makellos. Einzig für Ecken und Winkeln
empfehlen wir einen Delta- statt eines Exzenterschleifers.
Überlagerte Rotation – So funktioniert der Exzenterschleifer
Wir wissen, dass er vielfältig einsetzbar ist – doch was macht der
Exzenterschleifer im Detail? An der Unterseite des Werkzeugs befindet
sich das wichtigste Element: der Schleifteller. Er ist exzentrisch –
das bedeutet außerhalb des Drehpunkts liegend – am Schleifer
angebracht und mit dem Motor im Inneren des Exzenterschleifers
verbunden. Sowohl das Schleifgerät als auch der Schleifteller führen
kreisende Bewegungen aus. Dank dieser doppelten Drehbewegung arbeitet
das Schleifgerät besonders effektiv. Auf dem Schleifteller wird die
Schleifscheibe meist mit einem Klettsystem befestigt – im Grunde ein
rundes Schleifpapier mit sechs oder mehr kreisförmig angeordneten
Löchern. Moderne Exzenterschleifer sind mit einem Anschluss für den
Staubsauger oder einem integrierten Absaugsystem ausgestattet. So
bleibt Ihr Arbeitsplatz während des Schleifens sauber und Sie müssen
nach der Arbeit lediglich den Staubfilter entleeren. Oberhalb oder
seitlich des Motorgehäuses sind ein bis zwei Haltegriffe angebracht.
Der sogenannte Pistolengriff ist für die Ein-Hand-Bedienung gedacht,
wohingegen Sie einen Doppelgriff stets mit beiden Händen festhalten
sollten. Bei Conrad finden Sie online Exzenterschleifer von Bosch oder
Skil mit Pistolengriff sowie zahlreichem Zubehör und Sonderausstattungen.
Worauf Sie beim Umgang mit dem Exzenterschleifer achten sollten
Exzenterschleifer sind handlich, kraftsparend und ausdauernd – das
perfekte Elektrowerkzeug für jeden Heimwerker. Viele Modelle bieten
eine stufenlose Drehzahlvorwahl, mit der Sie Schleifer und Material
perfekt aufeinander abstimmen können. Wie viel Watt die Geräte haben,
ist für das Schleifergebnis zweitrangig. Für den Hobbyheimwerker
empfehlen wir Exzenterschleifer mit 200 Watt bis 450 Watt.
Entscheidend für eine gute Oberflächenqualität sind hauptsächlich das
eingesetzte Schleifpapier sowie eine hohe Umdrehungszahl. Hochwertige
Schleifgeräte mit exzentrischem Schleifteller sollten im Leerlauf
mindestens 12.000 U/min (Umdrehungen pro Minute) leisten. Um bei jedem
Werkstück ein gleichmäßiges Schleifbild zu erhalten, gibt es für
Exzenterschleifer vielfältiges Zubehör:
- Schleifteller in verschiedenen Härtegraden und
Durchmessern
- Schleifpapier mit Körnungen zwischen 20 und
240
- Polierteller mit Dämpfung für empfindliche Lacke
- Wachs- und Polierhauben für professionelles Arbeiten
Für Holzoberflächen sollten Sie Schleifpapier-Körnungen zwischen 80
und 240 wählen. Alles, was darunter liegt, kann tiefe Kratzer
verursachen. Bei metallischen Werkstücken ist es empfehlenswert,
entsprechend höhere Körnungen zwischen 150 und 180 zu nutzen. Führen
Sie den Exzenterschleifer stets parallel und mit geringem Druck zur
Oberfläche Ihres Werkstücks – so verhindern Sie ein Verkanten des
Werkzeugs und beugen unschönen Furchen vor. In wenigen
Arbeitsschritten können Sie zum Beispiel alte Lacke Schicht für
Schicht von Möbelstücken abtragen und damit die Maserung des Holzes
wieder zum Vorschein bringen. Pflegen Sie das Möbel anschließen mit
einem natürlichen Öl und polieren Sie das Ganze mit einem unserer
Bosch Exzenterschleifer nach. Zur Pflege Ihres Werkzeugs empfehlen
wir, es regelmäßig mit einem feuchten, rauen Schwamm zu reinigen.
Achten Sie darauf, dass der Exzenterschleifer vom Strom getrennt ist.
Für extra lange Freude an Ihrem Schleifgerät bietet sich eine
regelmäßige Behandlung mit geeigneten Schmiermitteln an.