JavaScript deaktiviert! Das Abschicken einer Bestellung ist bei deaktiviertem JavaScript leider NICHT möglich!
Es stehen Ihnen nicht alle Shopfunktionalitäten zur Verfügung. Bitte kontrollieren Sie Ihre Interneteinstellungen. Für ein optimales Einkaufserlebnis empfehlen wir, JavaScript zu aktivieren. Bei Fragen: webmaster@conrad.at
{{#unless user.loggedIn}} {{#xif " digitalData.page.category.pageType !== 'checkout_confirmation' " }}
{{/xif}} {{/unless}}

LED-Beleuchtung

LED Beleuchtung smart einsetzen und dabei sparen

Finden Sie im Ratgeber heraus, wo Sie mit energiesparender LED Beleuchtung stimmungsvolle Beleuchtung erzeugen, clever für Sicherheit sorgen und dabei auch noch Energiekosten sparen.

.


LED Beleuchtung erobert Wohnräume und Gärten

Was ist LED Beleuchtung?

Unter dem Oberbegriff LED Beleuchtung werden sämtliche Lampen, Fluter und Strahler zusammengefasst, die statt einer Glühbirne oder Energiesparlampe mit modernen, festverbauten LEDs ausgestattet sind. In Wohnräumen werden Sie als Decken-, Steh- oder Schreibtischlampen immer beliebter, während sie parallel auch im Außenbereich durch ihre vorteilhaften Eigenschaften immer häufiger genutzt werden. Der Begriff LED weist darauf hin, dass Leuchtdioden anstatt einer Lampe das Licht erzeugen. Die Halbleiterchips strahlen in ihrer jeweiligen Zusammensetzung verschiedenfarbiges Licht ab, sobald sie von Strom durchflossen werden. Bei herkömmlichen Glühbirnen wird bis zu 95 % der Energie in Form von Wärme abgestrahlt, was sie eigentlich eher zu kleinen Heizungen als zu Leuchtmitteln macht. Moderne LEDs können bis zu 90 % der Energie einsparen, was sie zu einer finanziell interessanten Investition macht. Darüber hinaus beeindrucken LEDs mit ihrer enormen Lebensdauer: Sie sind robust und resistent gegenüber Erschütterungen und trumpfen mit bis zu mehreren zehntausend Betriebsstunden auf.

Welche Arten von LED Beleuchtung gibt es?

Mit mehr als 3.000 Produkten ist die Vielfalt unterschiedlicher LED Beleuchtung gigantisch. Die einzelnen Modelle unterscheiden sich hinsichtlich Design, Einsatzbereich, Leistung und Größe sehr stark. Die folgende Kategorisierung unterteilt die Auswahl in folgende Gruppen ein:

LED Beleuchtung für den Außenbereich und Garten 
Zur Beleuchtung von Eingängen, Carports, Gärten und Terrassen steht eine Vielzahl unterschiedlicher Leuchten, Einbaustrahler, Standleuchten, Flutlichtstrahlern und Außenwandleuchten zur Verfügung. Mit tollen Funktionen wie Bewegungsmeldern, Dimmern oder Schwenk- und Drehmöglichkeiten sorgen Sie mit diesen Leuchten für Sicherheit oder eine stimmungsvolle Beleuchtung rund um Ihre Immobilie. Durch den Einsatz im Freien werden die unterschiedlichen Modelle in verschiedenen IP-Klassen vor Feuchtigkeit geschützt, sodass sie wetterfest und robust ihren Dienst leisten können. Zahlreiche Garten- und Dekorleuchten können zur Gestaltung eines beeindruckenden Ambientes verwendet werden und aus dem Garten im Sommer einen stilvollen Wohnraum unter freiem Himmel machen. 

LED Badleuchten
Auch vor dem Badezimmer machen LED Leuchten keinen Halt. Als Badeleuchten oder Bad-Einbaustrahler können Sie tolle Effekte mit den Modellen erzielen. Einbauleuchten lassen sich zum Beispiel nutzen, um in Fliesenspiegeln in Bad und Dusche integriert zu werden. Sie sind chlor- und solewasserbeständig, was sie zu robusten Begleitern macht. Durch die Schutzklasse IP 67 zeigen sie sich Wasser gegenüber vollständig unempfindlich und könnten sogar getaucht werden. Ihre Energie bekommen sie durch einen Trafo mit Zuleitung, der sich mit einer Fernbedienung steuern lässt.

LED Leuchten für Wohnräume
Im Inneren der Wohnung gibt es nahezu keinen Bereich, den Sie nicht mit LED Beleuchtung bereichern könnten. Von dekorativen und flexiblen Stehlampen über zahlreiche Wand- und Deckenlampen bis hin zu Einbaustrahlern oder auch als LED Paneele können Sie stilvolle Akzente setzen. Die großformatigen Paneele können unter der Decke montiert wie ein Oberlicht aussehen und platzsparend für warme Beleuchtung sorgen. Diverse Spots können in Fliesenböden oder Parkettböden eingelassen werden und auf diese Art und Weise für indirekte Beleuchtung sorgen

LED Steckdosenleuchten
Enorm praktisch und flexibel können Sie die verschiedenen Steckdosenleuchten nutzen. Sie können einfach eine Steckdosenleuchte, die ansonsten in Nähe der Küchenarbeitsplatte, im Kinderzimmer oder in der Leseecke eingesetzt wird, neben dem Gästebett als praktisches Nacht- oder Leselicht verwenden. Auch in Kellerräumen oder Abstellkammern leisten die flexiblen Leuchten in dunklen Ecken gute Dienste, wenn etwas gesucht oder repariert werden muss. 

LED Streifen und Zubehör
LED Streifen lassen sich nahezu überall verwenden, um mit Licht Akzente zu setzen oder für mehr Sicherheit zu sorgen. Die Streifen können zum Beispiel Stolperfallen wie Treppen kennzeichnen, während die energiesparenden LEDs für stimmungsvolles Licht sorgen. Auch zur Orientierung in der Nacht können Kennzeichnungen mit LED Streifen (nicht nur Kindern) eine große Hilfe sein. Mit diversen Verkleidungen und der richtigen Farbauswahl des Lichtes, können Sie Wohnmöbel wie eine freistehende Küche oder eine Bar ganz besonders effektvoll strahlen lassen.

Worauf sollte man beim Kauf von LED Beleuchtung besonderen Wert legen?

Beachten Sie beim Kauf von LED Beleuchtung immer zunächst den Einsatzort. Lampen und Leuchten für den Außenbereich sollten über ein robustes Gehäuse und wetterfeste Eigenschaften verfügen. Leuchten für das Badezimmer sollten ebenfalls strahl- und spritzwassergeschützt sein, was Sie den verschiedenen IP-Standards entnehmen können. Absolut wasserfest und in der Lage zu Tauchen sind Geräte mit IP 67, während Modelle mit IP 65 sich auch starken Wasserstrahlen zum Beispiel unter dem Vordach stellen können. Geräte mit IP 44 eignen sich für Außenwände und Dächer, weil sie spritzwassergeschützt sind. Eine Kennzeichnung von IP 23 ist ebenfalls eine Kennzeichnung für Spritzwasserschutz, die aber deutlich unter der IP 44 liegt und somit eher für Vordächer und Eingangsbereiche gedacht ist. Sowohl im Innen- als auch im Außenbereich sollten Sie eine Leuchtfarbe wählen, die Ihrem persönlichen Geschmack entspricht. Sie können bei LED Beleuchtung zwischen Kalt-Weiß, Neutral-Weiß, Warm-Weiß und Weiß wählen und bei Conrad direkt danach filtern. Licht und Farben haben eine nicht zu unterschätzende Wirkung auf das Wohlbefinden und sollten daher mit Bedacht gewählt werden.

FAQs: Die häufigsten Fragen zu LED Beleuchtung

Welche Lebensdauer hat LED Beleuchtung?
Die Lebensdauer schwankt zwischen den unterschiedlichen Lampen und Leuchten, liegt aber mit immer mehreren zehntausend Stunden weit über der Lebensdauer einer Glühbirne.

Wieviel Geld spart man durch den Umstieg auf LED Beleuchtung?
Das hängt davon ab, wie viele Leuchtmittel Sie ersetzen können. Generell arbeiten LEDs effizienter und strahlen weniger Wärme ab, wodurch sie garantiert günstiger im Unterhalt sind.

Fazit: So finden Sie die richtige LED Beleuchtung

Orientieren Sie sich online bei Conrad, indem Sie gezielt nach LED Beleuchtung für bestimmte Räume suchen, Ihre gewünschten Kategorien auswählen und zusätzlich eine Farbauswahl des Lichtes treffen. Sie finden so auf dem kürzesten Wege genau die Produkte, Systeme oder Komplett-Lösungen, nach denen Sie gesucht haben und können sich inspirieren lassen. In den Conrad Filialen in Ihrer Nähe beraten Sie kompetente Fachleute gerne zu Detailfragen zum Beispiel rund um die Installation.

Nach oben