EINHELL POWER X-CHANGE – DIE NEUE AKKUGENERATION
EIN AKKUSYSTEM FÜR ALLE
EIN Akku für ALLE Power X-Change Geräte in Werkstatt und Garten.
GERINGERE ANSCHAFFUNGSKOSTEN
„1 x kaufen, immer sparen“.
Keine Kosten für Akku und Ladegerät ab dem zweiten Power X-Change Gerät.
LÄNGERE AKKU-LEBENSDAUER
Ausgereifte Technologie und regelmäßige Anwendung der Akkus verlängern deren Lebensdauer entscheidend.
MEHR KOMFORT UND SICHERHEIT
Kabellose Freiheit und damit keine Stolperfallen und durchtrennte Kabel
MEHR PLATZ IN WERKSTATT UND KELLER
1 Akku + 1 Ladegerät für alle Geräte und Anwendungen. Das spart Platz und schafft Ordnung.
POSITIV FÜR DIE UMWELT
Weniger Akkus und Ladegeräte heißt: weniger Rohstoff- und Energiebedarf.
Gartenarbeit mit dem Power X-Change System
Sie möchten Ihren Rasen mähen, bestücken dazu den Einhell Akku-Rasenmäher mit zwei 18 V Akkus und legen los. Nachdem Sie alle Rasenflächen fertig gemäht haben, entnehmen Sie einen Akku aus dem Rasenmäher und stecken ihn in den Einhell Rasentrimmer. Schneiden Sie so alle Rasenkanten sauber bis zum letzten Grashalm. Ihre Gartenarbeit findet heute aber nicht so schnell ein Ende – Ihnen fällt die Hecke auf, die in den letzten Wochen ordentlich gewachsen ist. Per Klick wechseln Sie den Akku vom Rasentrimmer zur Akku-Heckenschere und schneiden den überstehenden Heckenwuchs zurück. Die Arbeit mit den Einhell Power X-Change Geräten funktioniert im Vergleich zu herkömmlichen Garten-Elektrowerkzeugen, dank Akkubetrieb sehr sehr leise! Ein weiterer Vorteil ist das sehr freie Arbeiten mit den Akkugeräten, ganz ohne Kabel, Kabeltrommel oder gar unabsichtlich selbst gezogenen Kabel-Stolperfallen.
Nach dem letzten Schnitt können Sie Gras- und Heckenreste einfach und bequem mit dem Einhell Akku-Laubbläser per konzentriertem Luftstrom auf einen Haufen fegen. Ihre Gartenarbeit ist heute beinahe erledigt. Auf dem Weg zur Biotonne entdecken Sie noch ein paar Stellen, die Sie mit dem Laubbläser sauber pusten können. Der Akku hält durch, sogar für diese letzten Arbeitsschritte. Und dann ist Feierabend – Akku-Aufladezeit für Sie und Ihre Gartengeräte.
Holz-Vogelhaus mit dem Power X-Change System
Mit der Einhell Akkustichsäge sägen Sie sieben Bretter auf das vorgegebene Maß. Dank der eingebauten, leuchtstarken LED und Blasvorrichtung erkennen Sie Ihre angezeichneten Striche perfekt beim Sägen. Akku raus aus der Stichsäge und rein in den Akkuschrauber. Bei einem der sieben Bretter setzen Sie mit dem Akkuschrauber und einem Forstnerbohrer im oberen Drittel mittig ein großes Loch. Der 18 V Akku ermöglicht einen leichten Umgang mit dem Akkuschrauber und dem großen Forstnerbohrer. Zu Anfang voll aufgeladen hat derselbe Akku immer noch genügend Power für den Multischleifereinsatz. Schleifen Sie die Bretter an den Kanten und auf den Flächen sauber ab. Der integrierte Staubfangbehälter sorgt dafür, dass der Staub im Schleifer bleibt. Den Akku wieder in den Akkuschrauber und weiter geht´s mit dem Zusammenschrauben der Bretter. Mit der richtig eingestellten Drehmomentbegrenzung sitzen die Schrauben bündig in den Brettern. Nach diesem Arbeitsgang sägen Sie mit der Multisäge eine Dachlatte auf das entsprechende Wunschmaß zurecht – immer noch mit demselben Akku, versteht sich. Die Multisäge lässt sich dank ihres geringen Gewichtes hervorragend handhaben und der Schnitt ist entsprechend sauber. Die abgesägte Dachlatte wird am Beet etwa einen halben Meter eingebuddelt und dient als Vogelhaus-Mast. Die sieben zusammengeschraubten Bretter befestigen Sie mittels Winkel und Schrauben oben auf der Dachlatte und….fertig ist das Vogelhaus.
Alle Arbeiten können im Freien stattfinden, ganz ohne Kabel, Steckdosen und Kabeltrommeln. Lästiges Aufräumen funktionierte entsprechend schneller, denn es müssen ja nur die verwendeten Werkzeuge wieder einpacken werden. Kabel entwirren und aufwickeln können Sie sich sparen. Und wenn Sie nach Ihrer Holzarbeit keine Späne hinterlassen möchten, erledigen Sie das einfach mittels Laubbläser und besagtem Akku-Wechsel. Genug Power für das ganze Projekt!
Twin-Pack© Technologie | Doppelte Power (2 x 18V = 36 V)
- Maximale Power durch die Twin©-Pack-Technik: Für besonders leistungsintensive Anwendungen werden einfach 2 Akkus in einem Gerät – z.B. im Rasenmäher – eingesetzt. Somit powern dann 2x 18 V = 36 V
- Zwei kompakte und leichte Akkus, die auch einzeln in handgeführte Power X-Change Geräte eingesetzt werden können und ein komfortables Arbeiten ermöglichen.
- Deutlich kürzere Ladezeiten, da beide Akkus parallel geladen werden können.
BrushlessEnergy | Effizienter Arbeiten
Die bürstenlosen Motoren von Einhell stellen die neueste Generation von Elektromotoren dar. Durch diese hochinnovative Technologie beheben Sie die Schwächen der traditionellen Kohlebürsten-Motoren.
DIE VORTEILE VON BÜRSTENLOSEN MOTOREN
MEHR POWER
Reibungsverluste gegen 0% - deutlich höherer Wirkungsgrad
LÄNGERE LAUFZEITEN
Keine vergeudete Energie für den Bürstenantrieb – optimale Energieausbeute
LÄNGERE
Weniger Reibung, geringere Betriebstemperatur, geringerer Verschleiß
WENIGER LÄRM
Qualität steht bei Einhell an erster Stelle und Ihre Zufriedenheit an Power X-Change Geräten.
Alles was Sie dafür tun müssen, ist Ihr Gerät online auf www.einhell.at zu registrieren. Ab Kaufdatum haben Sie 30 Tage Zeit Ihr Gerät auf Herzu und Nieren zu testen. Bei Nichtgefallen können Sie das Gerät kostenlos zurückschicken und Sie erhalten von Einhell den kompletten Kaufpreis erstattet.
Einhell bietet Ihnen eine Garantiezeit von 24 auf 36 Monaten – und dies vollkommen kostenlos.
Alles was Sie dafür tun müssen, ist Ihr Einhell-Produkt innerhalb der ersten 16 Wochen nach dem Kauf online auf www.einhell.at zu registrieren.
Tekkie-Tipp für Heimwerker und Gartenliebhaber
Überlegen Sie sich doch mal, was Sie als nächstes bauen, reparieren oder im Garten schneiden möchten. Dann denken Sie darüber nach, worüber Sie sich bei diesen Arbeiten am meisten ärgern. Hecke schneiden mit einem schweren Kabel, Rasen trimmen mit einem Kabelanker, Sägearbeiten mit der Stichsäge und der hakeligen Kabeltrommel.
Für genau diese Arbeit besorgen Sie sich das passende Werkzeug mit Starter-Kit und testen es aus. Entspricht es Ihren Erwartungen, erweitern Sie Ihren Maschinenpark nach und nach mit den günstigen Solomaschinen. Sie werden begeistert sein!
Viel Spaß beim Testen!