1. Marken
  2. TOOLCRAFT
  3. Gartenprojekte

Gartenprojekte mit Toolcraft

Der Garten ruft!

Es wird Zeit zu graben, lockern, schneiden und Ihren Pflanzen ein neues Zuhause zu bauen.

Haben Sie schon einmal ein Hochbeet selbst gebaut? Was wird eigentlich alles für den Aufbau eines Gewächshauses benötigt? Wussten Sie, dass kleine Wege jeden Garten aufwerten? Wie steht es eigentlich um Ihr Gewächshaus? Das zeitintensivste Gartenprojekt wird wohl schlussendlich die Gartenbewässerung sein.

Gartenprojekte mit Toolcraft
  • Gartenprojekte zur Bepflanzung

  • Gartenprojekte zur Gestaltung

  • Gartenprojekte für den perfekten Wohlfühlfaktor

  • Bewässerung

  • Nützliche Werkzeuge

  

Gartenprojekte zur Bepflanzung

Holzkiste abschleifen und die Farbe hält noch besser - Schleifmaschinen »

Ein Hochbeet selber machen -  Mehr Wärme für Pflanzen und weniger Schädlinge

Eine Holzkiste lässt sich mit wenigen Griffen in ein Hochbeet umfunktionieren. Zuerst wird die Holzkiste mit wetterfester Farbe (z. Bsp. Acrylfarbe) lasiert und je nach Lust und Laune aufgewertet. Danach werden die Wände und der Boden des Hochbeets mit einem alten Stück Stoff, einem Gartenvlies oder einem grossen Plastik ausgekleidet. Beim Auskleiden mit dem Plastik, muss beachtet werden, dass man Löcher im Plastik braucht damit sich keine Staunässe bildet. Jetzt muss das Hochbeet nur noch mit Erde befüllt werden und schon haben Ihre Gemüsesetzlinge, Kräuter und Blumen ein neues Zuhause.

Alle Schleifmaschinen ansehen »
Alle Gehörschütze ansehen »
Alle Spachtel ansehen »
Alle Arbeitshandschuhe ansehen »
Alle Pinsel ansehen »
Alle Augenschütze ansehen »

Gewächshaus selbst aufbauen - Welches Werkzeug benötigt wird

Gewächshäuser selbst aufbauen ist ein beliebtes Gartenprojekt. Es braucht etwas handwerkliches Geschick und Motivation aber kein vertieftes Fachwisse. Oft scheitert dann aber der Bau am fehlenden Werkzeug. Was wird also alles benötigt? Vergewissern Sie sich, dass Sie ein Schraubenzieher-Set oder einen Akkuschrauber zur Hand haben. Je nach Gewächshaus benötigen Sie einen Ring-Maulschlüssel oder Sechskantschlüssel zur weiteren Befestigung der Schrauben. Schlussendlich ist es nützlich immer einen Cutter, Hammer und eine Wasserwaage griffbereit zu haben. Viel Spass und Erfolg beim Gewächshausaufbau!

Eine Bohrmaschine wird Sie nicht nur in diesem Projekt richtig unterstützen »
Elektrowerkzeuge
Alle Schraubenzieher-Sets ansehen »
Schraubenschlüssel
Sechskantschlüssel
Alle Wasserwaagen ansehen »
Hämmer

  

Gartenprojekte zur Gartengestaltung

Gartentörchen und co. die Visitenkarte des Gartens - Mit Beschlägen lässt sich vieles richten »

Gartentüren, Gewächshäuser, Gartenhäuschen - Ihre Visitenkarten des Gartens

Gewächshaus und Gartentor sind für viele Gartenbesitzer weniger dekorative Elemente als pragmatische Lösungen zur Abgrenzung. Jedoch unterstreicht die Pflege und Instandhaltung des Gartenzauns, Gartentor als auch des Gartenhäuschens den ersten Gesamteindruck des Gartens nach aussen. Es ist Ihre Visitenkarte und ein Gartenprojekt, das gerne vernachlässigt wird, weil es immer etwas zu tun gibt. Sei es das Abschleifen des Holzes, das Auftragen eines neuen Lackes oder einfach das Befestigen neuer Beschläge.

Eigene Wege im Garten anlegen

Ein Weg durch den eigenen Garten verleiht Struktur und Charakter. Mit wenig Aufwand und dem richtigen Material können Sie dieses Gartenprojekt in Eigenleistung schaffen. Dafür markieren Sie zuerst  den vorgesehenen Weg mit einer abgespannten Mauererschnur. Danach definieren Sie die gewünschte Breite. Im nächsten Schritt, stechen Sie mit einem Spaten die Kanten des Weges ab und graben Ihren Weg etwa 10cm tief aus. Jetzt können Sie das Ganze mit einem Gartenvlies oder etwas ähnlichem auskleiden und abschliessend mit Rindenmulch oder einem anderem Material (z. B. Zierkies) auslegen.

Den Garten aufwerten mit einem Weg - Mit einem Hacken lässt sich auch die Markierung fixieren »
Schrauben und Muttern
Alle Nägel und Stifte ansehen »
Alle Stahldrahtseile ansehen »
Scheiben und Ringe
Ösen und Haken
Zierkappen

  

Gartenprojekte für den perfekten Wohlfühlfaktor

Zaunelement

Sichtschutz und Zaunbau - Für ungestörten Gartengenuss

Für einen entspannten Urlaub daheim ist oft ein Zaun oder Sichtschutz sehr effektiv, um ungestört im Garten oder auf der Terrasse seine Freizeit zu verbringen. Zuerst beginnt man mit dem Fundament. In definierten Abständen werden Löcher ausgehoben und diese mit Beton aufgefüllt. Die entsprechenden Pfostenträger können dann je nach Ausführung direkt in den Beton eingebracht oder nach Aushärtung auf das Fundament aufgeschraubt werden. 
Ist der Beton ausgehärtet und die Pfostenträger montiert dann kann mit dem Aufbau der Zaunpfosten begonnen werden. Diese werden nur nach der Wasserwaage ausgerichtet und über Holzschrauben mit den Träger verschraubt.
Anschließend kann die Lattung angebaut werden. Ist diese Arbeit vollbracht steht man nun vor seinen eigen designten Zaun oder Sichtschutz und kann sich über einen ungestörten Rückzugsort freuen.

  

Kreuzlinienlaser
Digitale Winkelmesser
Bohrhämmer
Montagewinkel

Bewässerung - für einen dauerhaft schönen Garten

Richtig bewässern spart Geld und Zeit - Setzen Sie auf Bewässerungscomputer »

Eine gezielte und durchdachte Bewässerung ist das A und O

Damit der Rasen spriesst, die Blumen blühen und Ihre Setzlinge gedeihen, benötigt alles ausreichend Wasser. Wasser ist kostbar und damit es nicht unnötig verloren geht, sollten Sie auf eine gezielte Bewässerung achten. Wasserschläuche und Gartenbrausen sollten regelmässig auf ihre Dichte kontrolliert werden und fachgerecht aufbewahrt werden. Der Einsatz von Schlauchverbindungen und -kupplungen reduziert zusätzlich unnötigen Wasserverlust, genauso wie Regulierventile. Zusätzlich können Sie auf clevere Bewässerungssysteme setzen, die Ihre Pflanzen nach selbstdefinierten Zeitintervallen automatisch bewässern. 

An heißen Sommertagen eine kühle Erfrischung gefällig? Luftkühlungen und Gartenduschen bieten perfekte Lösungen, um Ihnen den Aufenthalt im Freien angehenhmer zu gestalten. Ganz ohne Strom und direkt mit Leitungswasser verwendbar verteilen die Luftkühlungen feinen Wassernebel, der sofort von der Sonne in Dampf umgewandelt werden, und Verdunstungskälte entsteht.
Nach dem Sonnenbaden bietet sich eine kühle Gartendusche an. Hier können Sie entscheiden, ob Sie nur einen leichten Nebel oder eine richtige Dusche wünschen.

Bewässerungscomputer
Gartenschläuche
Schlauchwagen und Aufroller
Alle Gartenbrausen und Gartenspritzen ansehen »
Alle Beregnungssysteme ansehen »
Regulierventile
Winkelverbinder
Wasserschlauchanschlüsse

  

Nützliche Werkzeuge zur leichteren Umsetzung Ihrer Ideen

Die Japansäge - Stromlos. Schnell. Präzise.

Eine Japansäge ist die ideale Handsäge um schnell und effektiv ablängen zu können. Bei der TOOLCRAFT Japansäge handelt es sich um eine Ryoba-Säge die auf beiden Seiten des Sägeblattes verschiedene Zahnungen aufweist. Eine Seite ist für den Schnitt längs zur Faser und die andere für Schnitte quer zur Faser. Da die Säge keinen Rücken besitzt kann auch Material mit hoher Stärke bearbeitet werden. Da Japansägen reine Zugsägen sind kann das Sägeblatt extrem dünn gehalten werden, daraus resultiert ein sehr schneller Sägefortschritt und eine saubere Schnittkante. 

Japansäge

Toolcraft Sparten

Toolcraft Sparten

  • Werkzeug

  • Löttechnik

  • Wartungs- und Reinigungsstoffe

  • Befestigungsmaterial

  • Betriebsausstattung


Toolcraft Produktwelten

Toolcraft Produktwelten

  • Lötstationen im Vergleich

  • Reparieren und Instand setzen

  • Ein Akku für alle Geräte


Toolcraft entdecken

Toolcraft entdecken

  • Markenshop Startseite

  • Neuheiten

  • Top Bewertungen

  • Geschenkideen