Expertenwissen

Das Schweißen mit MIG/MAG-Schutzgasschweißgeräten gehört zu den beliebtesten Schweißverfahren zum Verbinden von Metallen von bei Profis im industriellen Bereich. Die Vorteile des MIG- beziehungsweise MAG-Schweißen – hohe Schweißgeschwindigkeit, haltbare Verbindungen und einfache Bedienung – machen die Technik auch für versierte Heimwerker interessant.

    

   

MIG/MAG-Schweißgeräte: Metallische Werkstücke dauerhaft verbinden

MIG/MAG-Schweißgeräte: Metallische Werkstücke dauerhaft verbinden

Wie funktioniert das MIG-MAG-Schweißen?

MIG und MAG sind die heute meistangewandten elektrischen Schweißverfahren zum Verbinden von Metallen durch große Hitze. Fachmännisch ausgedrückt handelt es sich um Metall-Lichtbogenschweißen mit in Schutzgasatmosphäre abschmelzender Drahtelektrode. Durch die enorme Hitze schmelzen die Werkstücke an der Verbindungsstelle zusammen, weswegen das Verfahren auch Schmelzverbinden genannt wird.

Beim MIG-MAG-Schweißen wird Schweißdraht über einen Motor mit einstellbarer Geschwindigkeit durch den Griff des Brenners automatisch zur Schweißzone geführt. Der elektrische Lichtbogen zwischen dem Draht als Elektrode und dem Werkstück erzeugt die Hitze für den Schmelzvorgang.

GYS TRIMIG 250-4S MIG/MAG-Schweißgerät

Das über die aufgesteckte Düse des Brenners ausströmende Gas schützt den Lichtbogen und die Schweißzone („Schweißbad“) vor Umgebungsluft – und damit vor Oxidation, die sich negativ auf das Schweißergebnis auswirken könnte. Der Draht wird zusammen mit dem Gas über das Schlauchpaket zugeleitet. Das Schutzgas kommt von einer Gasflasche, der Draht befindet sich im inneren des Schutzgas-Schweißgeräts und wird vom Motor beim Betätigen des Schweißbrenners kontinuierlich vorgeschoben.

Beim Schutzgasschweißen können Sie verschiedene Arten von Schweißdrähten verwenden. Üblich sind die Drahtsorten Stahl, Edelstahl und Aluminium. Je nach Schutzgas-Schweißgerät können Sie auch Fülldraht nutzen. Er ist mit Zusätzen ähnlich der Ummantelung von Stabelektrode beim Elektrodenschweißen angereichert, die für bestimmte Eigenschaften der Schweißnaht sorgen.

Wie funktioniert das MIG-MAG-Schweißen?

1. Werkstoff
2. Schutzgasdüse
3. Elektrode
4. Schutzgas
5. Lichtbogen
6. Schweißzone

Worin unterscheiden sich MIG-Schweißgeräte von MAG-Schweißgeräten?

Beide Lichtbogenschweißverfahren unterscheiden sich im verwendeten Schutzgas und den schweißbaren Materialien.

MIG (Metall-Inert-Gas)

Beim MIG-Schweißen (Metall-Inert-Gas) wird mit einem Inertgas wie Argon, Helium oder Stickstoff gearbeitet. Auch Mischungen aus diesen und weiteren Gasen können zum Einsatz kommen. Inertgase sind Edelgase, die keine Reaktion mit dem Draht oder der Schmelze eingehen. Schutzgas-Schweißgeräte mit MIG kommt in der Regel bei der Verarbeitung von Nichteisenmetallen wie Aluminium, Kupfer, Magnesium und Nickelverbindungen zur Anwendung.

MAG (Metall-Aktiv-Gas)

Für das MAG-Schweißen (Metall-Aktiv-Gas oder auch Metall-Aktivgasschweißen) wird in der Regel ein Argon-Gemisch oder Kohlendioxid (CO2) verwendet. Diese aktiv reagierenden Schutzgase beeinflussen den Schweißprozess positiv, indem beispielsweise Spritzverluste reduziert werden. Schweißgeräte mit MAG kommen meist bei hoch- und niedrig legiertem sowie rostfreiem Stahl zum Einsatz.

Welche Vorteile bieten die Schweißgeräte?

Die Schweißverfahren MIG und MAG zeichnen sich durch eine Reihe von Vorteilen aus:

Hohe Abschmelzleistung

Hohe Schweißgeschwindigkeit

Geringer Verzug der Werkstücke

Sichere Handhabung

Minimaler Nacharbeitsaufwand

Hohe Schweißnahtfestigkeit

Mit MIG/MAG-Schweißgeräten lassen sich neben stärkerem Material auch dünne Bleche und Rohre verarbeiten.

Auf welche Ausstattung kommt es bei Schutzgas-Schweißgeräten an?

Schutzgas-Schweißgeräte beherrschen entweder das MIG- oder das MAG-Schweißen oder beide Verfahren. Achten Sie beim Kauf auf die Leistung des Geräts, den Stromanschluss (230 V oder 400 V), den einstellbaren Drahtvorschub, eine Drahtrückbrandautomatik / Drahtfreibrandautomatik und die Möglichkeit, auch Fülldraht zu verarbeiten. Günstige Modelle beschränken sich auf einfache Einstellungen, besser Schweißgeräte sind individuell konfigurierbar und zeichnen sich durch eine optimierte Kühlung und eine längere Einschaltdauer aus. Unterschiede gibt es auch hinsichtlich der Einstellmöglichkeiten am Schweißbrenner und den Düsen.

Praktisch sind ein möglichst langes Schlauchpaket für einen großen Aktionsradius, eine Fernregelfunktion am Brenner und robuste Räder für den leichten Transport des Geräts.

Auf welche Ausstattung kommt es bei Schutzgas-Schweißgeräten an?
Lorch M 304 MIG/MAG-Schweißgerät

Was hat es mit der Vor- und Nachströmzeit auf sich?

Das aus der Gasflasche zugeführte Gas verhindert, dass Umgebungsluft zur Schweißstelle gelangt. Für optimale Schweißergebnisse muss das Schutzgas bereits vor dem Zünden des Brenners ausströmen. Dadurch wird die Schutzgasatmosphäre noch vor dem Lichtbogen erzeugt. Das Gas strömt auch nach dem Erlöschen des Lichtbogens weiter durch den Schweißbrenner, um die Schweißnaht vor unerwünschten nachgelagerten Reaktionen zu schützen, bis diese erstarrt und damit fest ist. Gleichzeitig kühlt das Schutzgas den Brenner ab.

Bei besser ausgestatteten Schweißbrennern können Sie die Vor- und Nachströmzeit manuell einstellen. Das Verlängern der Gasströme ist beispielsweise bei Verwendung eines langen Schlauchpakets empfehlenswert. Geräte für Profis regeln die Gasvorströmzeit und die Gasnachströmzeit automatisch. Fehlt eine entsprechende Regelung, führen Sie die Anpassung durch Variieren des Gasdrucks am Regler der Gasflasche durch.

So schnell ist Ihr neues Schutzgasschweißgerät einsatzbereit

Die Montage des Schweißgeräts ist mit wenigen Handgriffen erledigt und läuft je nach Modell etwa wie folgt ab:

Wählen Sie den Schweißdraht als Elektrode entsprechend zu dem verarbeitenden Material aus. Legen Sie die gewünschte Drahtrolle und die zu Drahttyp und -durchmesser passende Antriebsrolle in das Schutzgas-Schweißgerät ein.  

Justieren Sie den Transportandruck (Anpresspunkt der Drahtvorschubrolle) sowie die Drahtrollenbremse (Spulenbremse) am Schweißgerät. Die Bremse verhindert ein Nachlaufen der Drahtspule.

Verbinden Sie den Gas-Schlauch mit der Gas-Schnellanschlussbuchse am Gerät. Legen Sie Ihre Schutzkleidung an und setzen Sie den Gesichts- und Sichtschutz auf. Verbinden Sie die Masseklemme des Schutzgas-Schweißgeräts mit dem Werkstück.

Öffnen Sie die Gaszufuhr und schalten Sie das Schweißgerät ein. Regeln Sie die Gasdurchflussmenge mit dem Einstellrad am Druckminderer. Wählen Sie die Leistung über den Schweißstufenschalter aus.

Betätigen Sie die Brennertaste. Stellen Sie die Geschwindigkeit des Drahtvorschubs so ein, dass der Draht gleichmäßig und sauber transportiert wird. Lassen Sie den Draht einige Zentimeter aus dem Brenner kommen. Montieren Sie ein zum Draht passendes Kontaktrohr sowie die passende Düse.

Nun ist Ihr MIG/MAG-Schweißgerät einsatzbereit und es kann mit der ersten Schweißnaht losgehen.

Wichtig: Lesen Sie vor der ersten Verwendung unbedingt die beiliegende Bedienungsanleitung durch. Das Handbuch macht Sie mit den individuellen Einstellmöglichkeiten Ihres Geräts vertraut!

Nach oben