Der Multischleifer: Seine Vielseitigkeit kennt kaum Grenzen

Er macht seinem Namen alle Ehre: Der Multischleifer ist ein wahrer Alleskönner! Ob schleifen, glätten oder polieren – mit diesem Elektrowerkzeug bleibt kaum ein Heimwerker-Wunsch unerfüllt.

Schleifen Sie Lacke und Farben sorgsam ab, glätten Sie raue Oberflächen oder polieren Sie filigrane Werkstücke. Das alles ist mit einem einzigen Gerät möglich – dem Multischleifer. Kaufen Sie im Conrad Onlineshop zum Beispiel einen Multischleifer mit Akku von Bosch. Er eignet sich perfekt für die Arbeit an schwer zugänglichen Stellen, wie Innenwinkeln oder Rundungen an Möbelstücken. Sie möchten ein Erbstück aufpolieren und nach Ihren Wünschen neu lackieren? Dann muss zuerst die alte Farbe runter, um Platz für einen neuen Anstrich zu schaffen. Bringen Sie die ursprüngliche Holzmaserung mit dem Multischleifer wieder zum Vorschein und polieren Sie das Möbel nach dem Lackieren auf Hochglanz – dank speziellem Polieraufsatz kein Problem. Ein Multischleifer lässt sich leicht bedienen und ist das ideale Werkzeug für die Bearbeitung kleiner und mittelgroßer Oberflächen. Besonders bei schwierigen Arbeitspositionen, wie dem Schleifen über Kopf, zahlt sich der multifunktionale Schleifer aus. Er ist handlich und ein echtes Leichtgewicht unter den Elektrowerkzeugen. Ergänzen Sie den Multischleifer mit zahlreichem Zubehör für Nuten, Kanten und Ecken. So macht Heimwerken Spaß!

Worauf Sie beim Kauf Ihres Multischleifers achten sollten

Zur Vorbereitung eines neuen Anstrichs, zum Schleifen von Türrahmen oder Fensterläden mit Lamellen ist der Multischleifer bestens geeignet. Dank der bügeleisenförmigen Grundplatte können Sie mit ihm sowohl Ecken und Winkel, als auch schmale Flächen mit gerader Abschlusskante schleifen. Ein ergonomischer Handgriff für gelenkschonendes Arbeiten zählt auch bei Einsteigermodellen zum Standard. Idealerweise ist der Multischleifer Ihrer Wahl mit einem zusätzlichen Handgriff ausgestattet, der sich individuell verstellen lässt. Das gibt Ihnen mehr Sicherheit und Komfort. Der Schleifteller eines Multischleifers ist mit einem Elektromotor im Inneren des Gehäuses verbunden und wird durch diesen in Schwingungen versetzt. Ein elektronischer Drehzahlregler unterstützt Sie beim Schleifen empfindlicher Materialien wie Kunststoff. Bei der Stromversorgung des Multischleifers haben Sie die Wahl zwischen kabelgebundenen Geräten und Schleifern mit Akku. Die zweite Variante ist ideal für die mobile Nutzung: Wir empfehlen, direkt beim Kauf einen Ersatz-Akku oder ein Schnellladegerät mitzubestellen. Es wäre schade, wenn Sie die Arbeit an Ihrem Projekt wegen eines leeren Akkus unterbrechen müssten. Möchten Sie in dieser Hinsicht auf Nummer sicher gehen, ist ein Multischleifer mit Kabel die richtige Variante für Sie – aber achten Sie beim Einkauf auf ein ausreichend langes Stromkabel, um volle Flexibilität zu gewährleisten.

Multischleifer von Conrad: Kraftvolles und sauberes Schleifen für den Hobbyheimwerker

Für die effektive Bearbeitung eines Werkstücks ist die Leistung des Multischleifers ein wichtiges Kriterium. Im Onlineshop von Conrad können Sie Schleifgeräte zwischen 50 Watt und 280 Watt bestellen. Entscheidend für die Menge des Materialabtrages sind jedoch die Schwingzahl und der Schwingkreis. Je höher diese beiden Werte ausfallen, desto mehr wird in einem Arbeitsgang von der Oberfläche abgeschliffen. Für Ihren Multischleifer finden Sie bei uns online vielfältiges Zubehör zum Schleifen, Raspeln, Kürzen, Schneiden und Fräsen:

  • runde, rechteckige und dreieckige Schleifteller
  • Segmentsägeblätter für kleine Schneid- und Fräsarbeiten
  • Spezialaufsätze für rechtwinklige Kanten, Lamellen sowie Halb-, Viertel- und Rundstäbe

Häufig bieten die Hersteller Zubehör im Set mit dem Multischleifer an – so können Sie die verschiedenen Funktionen von Anfang an nutzen und sparen beim Preis. Interessant am Multischleifer ist neben der einzigartigen Form seiner Schleiffläche, vor allem das zweiteilige Schleifpapier. Der vordere Teil ist dreieckig wie beim Deltaschleifer und das hintere Stück ein wenig breiter und trapezförmig. Wie bei jedem Schleifer bieten die Hersteller für unterschiedliche Werkstoffe zahlreiche Schleifpapiere mit groben und feinen Körnungen an. Multischleifer von Bosch verfügen beispielsweise über ein Klettsystem, das den einfachen Austausch des Schleifpapiers ermöglicht. Zusätzlich sind die Modelle der PSM Serie mit einer Staubfangbox oder einem Staubsaugeradapter ausgestattet. Das ermöglicht Ihnen staubfreies Arbeiten mit dem Multischleifer – auch in Wohn- und Arbeitsräumen.

Nach oben