Kühlbox ist nicht gleich Kühlbox

Sommer und Hitze sind toll – aber nicht, wenn verderbliche Waren oder Getränke transportiert werden sollen. Mit einer Kühlbox lässt sich dieses Problem jedoch schnell lösen.
Am Markt gibt es eine Vielzahl von Angeboten und die Übersicht kann da schon mal leicht verloren gehen. Kühlboxen, die in allen Preissegmenten und Größen angeboten werden, machen die Auswahl nicht leicht.

Wissenswertes zu Kühlboxen

Worauf kommt es bei einer Kühlbox an?

Erst einmal die Frage, wozu wird die Kühlbox überhaupt benötigt?

Der Hauptanwendungsbereich für Kühlboxen ist der Freizeitbereich. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass es auch spezielle Kühlboxen im professionellen Bereich, z. B. im medizinischen Umfeld, gibt.

Die Kühlboxen können in zwei Technik Klassen unterschieden werden. Es handelt sich hierbei um die sogenannten passiven und aktiven Boxen. Bei den passiven Kühlboxen wird die Kühlung über vorgekühlte Akkus oder einfach durch Eis erbracht. Wenn die Kühlbox mit Kühl-Akkus betrieben wird, dann sollten die Akkus einen hohen Wärmespeicher – Koeffizienten aufweisen, damit eine optimale Kühlung erreicht wird.

Höherwertiger und zuverlässiger sind dagegen Kühlboxen, bei denen die Kühlleistung durch Kühlaggregate erreicht wird. So zum Beispiel bei elektrischen Boxen oder Kompressorboxen. Sie arbeiten nach dem thermoelektrischen Prinzip und sind universell einsetzbar.

Es gibt unter den Varianten auch noch die mit Gas betriebenen Absorberkühlboxen und die mit einem Peltier Element ausgestatteten Kühlboxen.
Die gasbetriebenen Absorberboxen sind sehr nützlich, wenn keine Stromversorgung in der Nähe ist. Der Preis dieser Modelle hebt sich eindeutig nach oben von den elektrisch betriebenen Kühlboxen ab. Ein Kauf dieser Box ist nur anzuraten, wenn eine Verwendung der Kühlbox überwiegend in einer stromlosen Umgebung erfolgen soll.

Worauf ist beim Kauf einer Kühlbox zu achten?

Die Qual der Wahl – das gilt auch beim Kauf einer Kühlbox. Vorab sollten jedoch folgende Dinge beachtet werden:
 

  • Die Kühlbox sollte  mit Anschlussmöglichkeit für PKW, LKW oder Boot ausgestattet sein
  • Ausreichend dimensionierter Stauraum für Getränke und Lebensmittel aller Art
  • Von Vorteil ist ein weiterer getrennter Stauraum für sensible Güter
  • Günstiger Stromverbrauch, nach Möglichkeit Zertifizierung für die Energieklasse A+++
  • Angemessenes Gewicht auf die entsprechende Größe der Box bezogen
  • Sehr gutes Preis- Leistungsverhalten
  • Ansprechendes Design

Welche Größe und Leistung sollte eine Kühlbox haben?

Diese Frage zielt auf den Verwendungszweck der Kühlbox ab. Soll es eine ausladend große Kühlbox für mehrere Personen beim Camping oder am Strand sein oder eine kleine mit einem aber eher  begrenzten Stauraum?

  • Soll die Box nur kühlen oder auch gefrieren?
  • Wie weit soll unter die Umgebungstemperatur gekühlt werden?
  • Soll eine zuverlässige Kühlung über ein Stromaggregat erreicht werden, oder sind Eiswürfel bzw. Lade Akkus für den Kühlzweck auch geeignet?
  • Ist der Kauf einer sogenannten passiven Box das Mittel der Wahl, oder eignet sich eine aktive Box für den Einsatzzweck besser?
  • Wie oft wird die Kühlbox im Jahr genutzt?

Die Beantwortung dieser Fragen führt zu einer richtigen Kaufentscheidung, die von Nachhaltigkeit und Kostenbewusstsein geprägt ist.

Wo ist der beste Platz für die Kühlbox im Auto?

Die wichtigste Regel für das Verstauen der Kühlbox im Auto besagt, dass die Kühlbox nicht verrutschen darf. Ein geeigneter Platz im Fahrzeug wäre zum Beispiel hinter den Vordersitzen oder im Kofferraum. Letzteres sollte jedoch mithilfe von Gurten gesichert werden und stabil stehen. Ein Riemen oder Klettverschluss leistet hierbei sicherlich gute Dienste.

Soll die Kühlbox auf dem Rücksitz platziert werden, dann sollte die Box mit einem Spanngurt oder ähnlichem gegen unabsichtliches Verrutschen fixiert werden.

Wie lange hält die elektrische Kühlbox, wenn sie an der Autobatterie angeschlossen ist?

Elektrische Kühlboxen haben in der Regel – Ausnahmen sind möglich – 12 Volt Anschlüsse bei einem PKW und 24 Volt Anschlüsse bei einem LKW. 

Wenn ein längerer Betrieb der Kühlbox an der Autobatterie beabsichtigt ist, dann sollte die Box über einen integrierten Spannungswächter verfügen. Dadurch kann eine automatische Abschaltung der Box erfolgen. Die Stromentnahme aus der Autobatterie über mehrere Tage sollte allerdings nur im Ausnahmefall erfolgen. Aufgrund des relativ hohen Stromverbrauchs, empfiehlt es sich bei den thermoelektrischen Modellen eine andere Stromquelle außerhalb des Fahrzeuges zu wählen, sobald der Zielort erreicht wurde.

Richtiges Einlegen der Akkus in die Kühlbox

Die Kühl Akkus oder auch Kühl Pads müssen vor dem Gebrauch in einer Gefriertruhe vorbereitet, d. h. tiefgefroren werden. Anschließend werden die Kühlelemente am Boden der Box platziert, damit sie für eine raumgreifende Kühlung sorgen können.

Auch bei den aktiven Geräten mit elektrischer Kühlung ist es manchmal vorteilhaft, Kühl Akkus oder Kühl Pads als Sicherungsinstrument gegen unbeabsichtigten Stromausfall mitzuführen.