Mit Schriftbändern bringen Sie Ordnung in Ablagen, Archive, Materialsammlungen oder auf Aktenordner aller Art. Häufig wechselnde Beschriftungen, zum Beispiel an Türen, Garderoben- und Werkzeugschränken oder auf Bürogeräten sind mit Beschriftungsgeräten und den dazu gehörigen Bändern schnell anzubringen, gut lesbar und sauber gekennzeichnet. Die Vielfalt von Hintergrund- und Schriftfarben gestattet zusätzliche Sortierkriterien...

Schriftbänder für jeden Einsatzbereich

Mit Schriftbändern bringen Sie Ordnung in Ablagen, Archive, Materialsammlungen oder auf Aktenordner aller Art. Häufig wechselnde Beschriftungen, zum Beispiel an Türen, Garderoben- und Werkzeugschränken oder auf Bürogeräten sind mit Beschriftungsgeräten und den dazu gehörigen Bändern schnell anzubringen, gut lesbar und sauber gekennzeichnet.

Die Vielfalt von Hintergrund- und Schriftfarben gestattet zusätzliche Sortierkriterien beziehungsweise sorgt für Aufmerksamkeit an gefährlichen oder wichtigen Stellen. Das große Farbangebot erfüllt internationale Normen zur Verbesserung der Kommunikation und Sicherheit am Arbeitsplatz.

Übrigens: Eine umfangreiche Untersuchung hat vor Jahren ergeben, dass die Farbkombination „gelber Hintergrund mit schwarzer Schrift“ die höchste Aufmerksamkeit hervorruft. Die bei Conrad erhältlichen Schriftbänder zeichnen sich durch die nachfolgend beschriebenen Eigenschaften aus.

Trägermaterial

Das Trägermaterial der Schriftbänder ist für verschiedene Einsatzzwecke konzipiert. Dabei spielt nicht nur die Farbgebung eine Rolle, sondern das Material selbst und der verwendete Kleber zum Aufbringen der gedruckten Beschriftungen. Einfachere Schriftbänder haben Papier als Trägermaterial. Diese sind zumeist für den Innenbereich mit geringen Umwelteinflüssen vorgesehen. Hochleistungsbänder werden aus hochwertigen Kunststoffen wie PET, Vinyl oder permanentem Polyester hergestellt oder sind von vornherein laminiert. Sie sind somit resistent gegen Verblassen, Abblättern und Abrieb durch Licht, Wärme, Feuchtigkeit oder Reinigungsmittel. Flexible Trägermaterialien kommen beispielsweise bei der Beschriftung von Kabeln oder Rohrleitungen zum Einsatz. Für den Bereich kreative Dekoration gibt es Schriftbänder mit textilem Trägermaterial und zum Aufbügeln für Arbeitsbekleidung oder ähnliches. Zur Fixierung auf dem vorgesehenen Untergrund sind Schriftbänder mit Klebstoffen ausgestattet. Sehr anspruchsvolle Schriftbänder verfügen mit Industrieklebstoffen über eine hervorragende Haltbarkeit auf unebenen, strukturierten, rauen oder porösen Untergründen. Um Klebstoffrückstände zu entfernen, ist Ethanol gut geeignet. 

Schriftdruck

Über ein aufwändiges Verfahren, den Thermotransferdruck, wird das Zeichen auf den Untergrund aufgebracht. Die Drucktechnik ist heute so weit entwickelt, dass sehr hohe Druckgeschwindigkeiten bei hervorragender Qualität und in vielen Farben und Formen (Fonts) möglich sind. Mit dem so genannten Hinterbanddruck bleibt die Schrift unter der sichtbaren Oberfläche, was für eine geschützte und langlebige Sichtbarkeit des Drucks sorgt.

Unser Praxistipp

Die vom Beschriftungsgerät aufgebrachte Schrift sollte gut lesbar sein. Es empfiehlt sich die Verwendung von serifenlosen Schriften wie Arial oder Calibri oder Proportionalschriften wie Courier. Verzierte und nachgeahmte Handschriften verschlechtern die Lesbarkeit und das schnelle Erfassen der Informationen. Diese sollten Dekorationszwecken vorbehalten bleiben. Auch das Schrägstellen (kursiv/italic) sollte mit Bedacht eingesetzt werden. Wählen Sie den Schriftgrad nicht zu klein.

Die wichtigsten Schriftformen im Überblick

  • ISO: Internationale Vereinigung von Normungsorganisationen. Erarbeitet Normen in allen Bereichen außer Elektrik/Elektronik.
  • ANSI: American National Standards Institute ist eine private, gemeinnützige, amerikanische Organisation zur Koordinierung der Entwicklung freiwilliger Normen in den USA.
  • OSHA: Occupational Safety and Health Administration ist eine Bundesbehörde in den Vereinigten Staaten zur Durchsetzung des Bundesarbeitssicherheitsgesetzes von 1970.

Haltbarkeit

Die Haltbarkeit von Schriftbändern beträgt im Idealfall mehrere Jahre. Voraussetzungen sind ein trockener Lagerplatz und der Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung. Beachten Sie beim Aufbringen des Etiketts stets die Hinweise des Herstellers zur Beschaffenheit des Untergrundes beziehungsweise wählen Sie das für Ihre Anforderungen am besten geeignete Schriftband gleich anhand der Produktbeschreibung von vornherein richtig aus.

Pflege

Der Druckkopf und die Führung des Druckers für das Druckband müssen frei von Verunreinigungen sein, um eine hohe Druckqualität zu gewährleisten. Viele Labeldrucker haben ein kleines Reinigungsset bereits im Lieferumfang. 

Folgende Schriftbänder finden Sie im Angebot von Conrad:

Schriftband Textil unlaminiert

Textil-Schriftband eignet sich vor allem für kreative Dekoration zum Beispiel als Geschenkschleife, Serviettenhalter oder Paketband. 

Schriftband Vinyl

Vinyl-Etiketten sind unter extremen Bedingungen im Innen- und Außenbereich einsetzbar, da die Etiketten gegen Feuchtigkeit, Chemikalien und UV-Strahlung resistent sind. Es gibt eine umfangreiche Auswahl an Farben, die den wichtigsten Farbnormen entsprechen. Der Industrieklebstoff zum Aufbringen der Etiketten ist resistent gegen Feuchtigkeit, extreme Temperaturen, UV-Strahlung und weitere Belastungen. Aufgrund der Thermodrucktechnologie verblasst und verschmiert der Text auf dem Etikett nicht. 

Schriftband Schablone

Mit diesem elektrolytischen Band werden Schablonen erstellt, mit denen im Anschluss eine Metalloberfläche durch Oxidation gut lesbar beschriftet werden kann. Dazu werden ein passendes Beschriftungsgerät, ein elektrolytisches Steuergerät und Elektrolyte benötigt. Es ist gut geeignet zur Beschriftung elektrisch leitender Oberflächen. Es bleibt eine absolut glatte Oberfläche, das Band ist dauerhaft, seewasser- und säurefest.

Schriftband, extra stark haftend, wieder ablösbar

Dieses Schriftband wird empfohlen für temporäre Beschriftungen auf rauen und strukturierten Oberflächen. Das Band lässt sich rückstandlos entfernen.

Schriftband, magnetisch

Magnetisches Schriftband empfiehlt sich für Beschriftungen auf magnetisch ansprechenden Oberflächen wie zum Beispiel an Metallregalen. Das Band lässt sich rückstandslos entfernen.

Schriftband Wärme-Schrumpfschlauch

Wärme-Schrumpfschlauch ist resistent gegen alle Wetterbedingungen und geeignet, um Kabel dauerhaft zu beschriften. Dabei ist das vom Hersteller angegebene Schrumpfverhältnis zu beachten, um die Lesbarkeit zu gewährleisten. Das verwendete Trägermaterial Polyolefin besitzt eine gute chemische Beständigkeit und elektrische Isoliereigenschaften.

Schriftband laminiert, extra stark klebend

Extra stark klebendes laminiertes Schriftband wird empfohlen für raue und strukturierte Oberflächen und langjährige Haltbarkeit. Die Klebkraft ist zirka 50 Prozent höher als bei Standardbändern. Die weiteren Eigenschaften entsprechen denen der laminierten Schriftbänder.

Schriftband Signalfarbe

Schriftband in Signalfarbe ist mit einer fluoreszierenden Farbe für eine besonders starke Signalwirkung ausgestattet und ideal für Warnhinweise oder Bedienungsempfehlungen.

Schriftband Haftnotiz

Haftnotiz-Schriftband ist optimal für häufig wechselnde Beschriftungen oder Notizen. Das bedruckte Etikett ist handhabbar wie ein Haftnotizzettel.

Schriftband flexibel

Diese Schriftbänder sind ebenfalls für die Beschriftung von Kabeln oder Leitungen in Form von Fähnchen oder als Umlaufdruck geeignet. Auch bei Ecken und Kanten haben diese flexiblen Schriftbänder einen starken Auftritt. Dank Laminierung ist es wisch-, wetter- und kratzfest und hält selbst extremen Bedingungen hinsichtlich Abrieb, Temperaturen, Chemikalien und UV-Licht stand.

Schriftband laminiert

Laminiertes Schriftband eignet sich für glatte und ebene Oberflächen. Aufgrund der Laminierung ist die Schrift wisch-, wetter- und kratzfest und hält selbst extremen Belastungen hinsichtlich Abrieb, Temperaturen, Chemikalien und UV-Licht stand. 

Schriftband Papier

Hier handelt es sich um ein nicht laminiertes Papierband. Anwendung vor allem im Innenbereich, da es nur eine geringe Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse hat. Damit beschriften Sie unter anderem Akten, Ordnerrücken, Schränke oder Schubladen. 

Schriftband Polyamid (Hochleistungsschriftband)

Dabei handelt es sich um ein reißfestes und wasserbeständiges Schriftband mit Klebstoff in Industriequalität, widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse und bis nahe dem Gefrierpunkt. Empfohlen für Küchen, Garagen, Werkstätten, Gewächshäuser, Abstellkammern und vieles mehr. Haftet perfekt auch auf gebogenen Oberflächen.

Schriftband transparent

Transparente Schriftbänder lassen die Schrift aussehen, als sei sie direkt auf den Untergrund aufgebracht.

Schriftband laminiert mit Muster

Die Eigenschaften laminierter Schriftbänder mit Muster entsprechen den normalen laminierten Schriftbändern. Der Hintergrund ist jedoch mit Schmuckelementen, zum Beispiel Herzen, versehen, so dass diese Schriftbänder gut zum kreativen Dekorieren dienen können.

Schriftband Polyester

Ein Polyester-Schriftband hat eine glänzende Oberfläche und haftet mit Industrieklebstoff für die Kennzeichnung auf extrem rauen Oberflächen. Es ist zudem dort einsetzbar, wo starke Haftfähigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Schmutz und Öle gefordert ist, zum Beispiel auf Schalttafeln, Frontplatten, Regalen, Behältern, Trägern oder Fußböden und vielem mehr. Die Etiketten rollen sich weder ein noch lösen sie sich ab. Aufgrund der Thermodrucktechnologie verblasst und verschmiert der Text auf dem Etikett nicht.