Pneumatikzylinder

Pneumatikzylinder für Druckluft-Arbeiten

Pneumatikzylinder sind präzise und robuste Bauteile, die in verschiedenen Geräten und Anwendungen für die richtige Bewegung sorgen. Aus einer großen Auswahl können Sie im Conrad Online Shop verschiedene Zylinder, passendes Zubehör und andere Pneumatik Produkte von namenhaften Herstellen bestellen. Leidenschaftliche Tüftler, Hobbybastler und Profihandwerker werden vom Technik-Spezialisten mit fortschrittlichen Ideen versorgt!

+

Für optimale Anwendungen überall dort, wo mit Druckluft gearbeitet wird

Kontinuierlicher Fortschritt bedeutet ganz simpel gesprochen Bewegung. Die Pneumatik ist hierfür ein sehr gutes Beispiel, denn die Arbeiten mit Druckluft haben sich in der modernen Technik mittlerweile ein breites Anwendungsgebiet erschlossen. Der Pneumatikzylinder ist ein robustes Bauteil oder auch Arbeitselement, das mittels Druckluft eine Bewegung ausführt. In Geräten, wie zum Beispiel in Spritzgießwerkzeugen, und in der Förder-, Antriebs- oder Handhabungstechnik werden so mechanische Arbeiten verrichtet. Die eigentliche Bewegung im Zylinder erfolgt durch den Kolben, der aus Edelstahl besteht. Weiteres Zubehör, das zu einem Pneumatikzylinder gehört, sind unter anderem das Zylinderrohr sowie Lager- und Abschlussdeckel, wo sich die Steuerelemente befinden. Die Schaltsymbole von einem Zylinder sind in der Pneumatik nach ISO 1219 genormt. Alle Zylinder zeichnen sich durch eine geringe Störanfälligkeit und eine hohe Lebensdauer aus, was ihnen einen kleinen Vorteil gegenüber hydraulischen und elektronischen Arbeitselementen verschafft. Die Voraussetzungen für einen störungsfreien Betrieb auch für Ihre individuellen Verwendungszwecke sind zum einen die richtige Installation und eine sorgfältige, stetige Wartung der Pneumatikzylinder. Im Conrad Online Shop können Sie umfangreiches Pneumatik-Zubehör und verschiedene Zylinder bestellen. Beim Technik Experten können Sie zwischen einem Profilzylinder und einem Rundzylinder wählen. Pneumatikzylinder mit ISO Bezeichnungen sind Produkte, die im Laufe der Jahre mit wachsender Erfahrung kontinuierlich verbessert wurden. Die robusten Konstruktionen überzeugen in der Pneumatik mit einer langen Lebensdauer und hochwertigen Funktionen für optimale Anwendungen überall dort, wo mit Druckluft gearbeitet wird.

Sie wollen einen Pneumatikzylinder online kaufen? Besuchen Sie den Conrad Shop!

Conrad macht Hobbybastler und Profihandwerker mit passenden Produkten, praktischem Zubehör und fortschrittlichen Ideen aus der Welt der Technik wunschlos glücklich. Besuchen Sie unseren Online Shop und bestellen Sie zum Beispiel einen Pneumatikzylinder zum günstigen Preis von namenhaften Herstellern. Auch das passende Zubehör, ob Ventile, Filter oder Schalldämpfer, ist bei uns online schnell und einfach zu kaufen. Wählen Sie zwischen einem Profilzylinder und einem Rundzylinder, die in verschiedenen ISO Serien für noch mehr Leistungsfähigkeit und eine längere Lebensdauer stehen. Holen Sie sich unsere Technik-Ideen mit Mehrwert samt passendem Zubehör mit nur einem Klick ganz bequem nach Hause!

Pneumatikzylinder: einfach- oder doppelwirkend?

Pneumatikzylinder wirken überall dort, wo ständig hin- und hergehende Bewegungen der Kolbenstange erforderlich sind. Ein anschauliches Beispiel für den stetigen Einsatz von Pneumatik in der Technik, ist zum Beispiel der Antrieb einer handelsüblichen Dampflok. Jeder Aufgabenbereich stellt andere Anforderungen an einen Pneumatikzylinder und sein Zubehör, weshalb es auch sehr viele verschiedene Arten, Typen und Formen gibt. Unterschieden werden in der Pneumatik zum Beispiel einfachwirkende und doppelwirkende Zylinder, die mit dem richtigen Zubehör für unterschiedliche Arbeiten einzusetzen sind.

  • Einfachwirkende Zylinder: Bei diesem Pneumatikzylinder gibt es nur einen Anschluss für die Druckluft. Wenn Sie den Pneumatikzylinder samt Zubehör für Arbeiten einsetzen wollen, wo die Hubkraft nur in eine Richtung erforderlich ist und die Rückstellung ohne Belastung erfolgen kann sowie in Anwendungen oder Geräten, wo aus Sicherheitsgründen bei Energieausfall eine definierte Position benötigt wird, sollten Sie auf den einfachwirkenden Zylinder setzen. Folgende Arbeiten sind möglich: Spannen, Betätigung von Klappen und Auswerfen.

Zwei Nachteile, die es bei diesem Pneumatikzylinder zu bedenken gilt, sind zum einen, dass der Kraftaufbau nur in eine Bewegungsrichtung erfolgt und zum anderen, dass keine konstante Kraft aufgebaut wird, da sie hubabhängig ist.

  • Doppelwirkende Zylinder: Wie der Name bereits verrät, kann dieser Pneumatikzylinder Kraft über die Druckluft in zwei Richtungen aufbauen. Beide Anschlüsse sorgen für die Be- und Entlüftung. Ventile in der richtigen Ausrichtung gewährleisten die optimale Doppelwirkung im Zylinder, zum Beispiel ein 5/2-Wegeventil. Vorteile sind, dass der Kraftaufbau folglich in beide Richtungen entsteht und, dass eine konstante Kraft durch Hubunabhängigkeit aufgebaut werden kann. Wenn Sie den Pneumatikzylinder für ziehende oder schiebende Bewegungen bei kleiner oder mittlerer Kraft benötigen, sollten Sie sich für den doppelwirkenden Zylinder entscheiden, denn er ist universeller einzusetzen. Zum Beispiel für Anwendungen im Zusammenhang mit folgenden Arbeiten: Zuführen, Zusammenfügen, Formen, Pressen, Stanzen, Biegen, Öffnen und Schließen von Klappen, Heben, Senken und Schwenken.

Als Nachteile sind bei diesem Zylinder zum einen die nicht definierte Position bei Druckluftausfall zu benennen und zum anderen der stetige Verbrauch von Druckluft bei jeder Bewegung.

Im Conrad Online Shop finden Sie eine große Auswahl an Pneumatik Produkten: einfachwirkende und doppelwirkende Zylinder, diverses Zubehör und passende Druckschläuche, die für Hobbybastler genauso geeignet sind wie für Profihandwerker. An der Kennzeichnung ‚ISO‘ erkennen Sie stets welcher spezifischen Norm der jeweilige Pneumatikzylinder unterliegt. Kaufen Sie Ihre Technik online beim Experten und freuen Sie sich auf fortschrittliche Ideen mit Mehrwert.

Nach oben