1. Ratgeber
  2. Industrie 4.0
  3. E-Procurement Wiki
  4. C-Teile Management

C-Teile Management » Effiziente Beschaffungsprozesse für C-Teile

Veröffentlicht: 01.02.2022  |  Lesedauer: 7 Minuten

Der Wareneinkauf in Unternehmen und Betrieben ist jeden Tag eine echte Herausforderung. Denn je nach Art und Menge der zu beschaffenden Güter werden Verträge ausgehandelt, bei denen es zum Teil um mehrere Millionen Euro geht. Da ist es nicht verwunderlich, wenn sich die Einkaufsabteilungen schwerpunktmäßig auf die großen Projekte fokussieren.
Doch bei all dem Engagement dürfen auch die vielen kleinen und augenscheinlich preiswerten Artikel nicht vergessen werden. Leider werden diese sogenannten C-Teile in vielen Firmen eher stiefmütterlich behandelt. Dabei steckt gerade in diesem Bereich viel Potential für Einsparmaßnahmen. Auch wenn die Artikelpreise verhältnismäßig niedrig sind. Wir erklären Ihnen gerne, welche strategische Bedeutung das C-Teile Management hat und wie das Einsparpotential im vollen Umfang genutzt werden kann.

Auf einem Tisch liegen verschiedene Werkzeuge, Kabel, ein Schutzhelm und Arbeitshandschuhe in einer Werkstatt.
  • Was sind C-Teile?

  • Welche Kosten entstehen durch C-Teile?

  • Was bedeutet C-Teile Management?

  • C-Teile Management in der Beschaffung

  • Zusammenfassung der wichtigsten Infos



Weitere Ratgeber zu E-Procurement Themen

Maverick-Buying

Beschaffungsprozess

OCI/Punchout



Was sind C-Teile?

In Unternehmen und Betrieben werden täglich unterschiedliche Güter und Waren benötigt. Diese müssen zeitnah zur Verfügung  stehen, damit der Wertschöpfungsprozess nicht unterbrochen und die Supply Chain, also die Lieferkette zum Kunden, nicht gefährdet wird. Dabei macht es einen sehr großen Unterschied, ob zum Beispiel eine Maschine, ein bestimmter Rohstoff oder diverse Kleinteile angeschafft werden müssen.

Die unterschiedlichen Warengruppen haben aufgrund der materiellen Wertigkeit und ihrer Bedeutung für den Betriebsablauf eine unterschiedliche Gewichtung. Der Begriff C-Teile leitet sich von der ABC-Analyse ab. Die ABC-Analyse wird genutzt, um eine genaue Unterteilung treffen zu können. Somit können alle benötigten Güter in drei Klassen (ABC-Teile) eingeteilt werden, die dann betriebsintern individuell behandelt und betreut werden. 

Ein Mann mit gelbem Schutzhelm lächelt in einem Lagerhaus mit hohen Regalen voller Kartons.

Bei der ABC-Analyse werden die benötigte Menge in einem bestimmten Zeitraum und der Warenwert der zu beschaffenden Güter für die Beurteilung herangezogen. Die Menge-Wert-Zuordnung kann dann wie folgt aussehen:

Klassifizierung durch die ABC-Analyse

KlassifizierungGemeinsame KlassenmerkmaleMenge-Wert-Zuordnung
A-TeileSehr geringe Anzahl und hoher Wert der einzelnen Positionen.10 - 20% der Warenmenge entsprechen rund 70 - 80% des Warenwertes.
B-TeileGeringe Anzahl und mittlerer Wert der einzelnen Positionen.10 - 40% der Warenmenge entsprechen rund 10 - 25% des Warenwertes.
C-TeileHohe Anzahl und geringer Wert der einzelnen Positionen.50 - 70% der Warenmenge entsprechen rund 5 - 10% des Warenwertes.

In vielen Unternehmen sind die klassischen C-Teile zum Beispiel Büroartikel und MRO-Güter. Produkte also, die für Wartung (Maintainance), Reparatur (Repair) und den Betrieb (Operations) notwendig sind. Aber auch Hygieneartikel, Arbeitsschutzausstattung und Verbrauchsstoffe zählen mit zu den C-Teilen.

Optimierte Materialversorgung für Werkstatt und Betrieb



Welche Kosten entstehen durch C-Teile?

Da C-Teile im Gegensatz zu den Gütern der Kategorie A oder B eher im unteren Preissegment anzutreffen sind, liegen sie oft nicht unbedingt im Fokus der Einkaufsabteilung. Doch das ist betriebswirtschaftlich gesehen ein grober Fehler.

Zwei Balkendiagramme zeigen Prozentverteilungen mit den Beschriftungen A/B und C in unterschiedlichen Farben.
Warenwert

Warenwert

Strategischer Betriebsbedarf

Prozesskosten

Denn bei der Beschaffung müssen neben dem Warenwert auch unbedingt die damit verbundenen Prozesskosten berücksichtigt werden.

Also alle Kosten, die durch die Bestellung eines C-Teiles entstehen. Dazu zählen sämtliche Aufwendungen für die Produktauswahl, Lieferantenauswahl, Bestellvorgang, Warenannahme, Warenzuordnung, Warenverteilung, Rechnungsprüfung, Buchhaltung und Archivierung.

Bei A- und B-Teilen betragen die Prozesskosten im Schnitt rund 20% der Beschaffungskosten.

Da der Aufwand bei der Beschaffung von C-Teilen deutlich höher ist, entsprechen die Prozesskosten sehr oft ein Vielfaches des eigentlichen Warenwerts.


Prozesskosten verteuern den Einkauf erheblich

Eine einfache Kombizange, die der Lieferant für 22,- € anbietet, kostet dem Unternehmen in Summe dann weit über 100,- €! Der Preis für diese eine Bestellung hat sich somit verfünffacht. Doch das ist noch nicht alles!

Bezogen auf die Stückzahl machen C-Teile den Löwenanteil bei den zu beschaffenden Gütern aus. Deshalb werden in einem durchschnittlichen Unternehmen jedes Jahr oft mehrere Tausend Einzelbestellungen aufgegeben.

Bei einem angenommenen, aber in der Praxis durchaus realen, Prozesskostenanteil von 89,- € und einem jährlichen Bestellaufkommen von 6000 Aufträgen, multiplizieren sich nur die Prozesskosten schnell auf 534.000,- €. 

Eine rot-gelbe Kombizange mit Preisschild, auf dem der alte Preis von 22 € durchgestrichen und der neue Preis von 111 € angezeigt wird.

Im schlimmsten Fall ist in einem Betrieb oder Unternehmen die C-Teile-Versorgung nicht zentral geregelt. Dann deckt sich jede Abteilung mehr oder weniger eigenverantwortlich mit den benötigten C-Teilen ein. Da sich die Abteilungen untereinander nicht abstimmen, werden identische Artikel mehrfach und bei unterschiedlichen C-Teile-Lieferanten bestellt. Dabei werden so gut wie keine Preisverhandlungen geführt oder Rabatte bzw. Staffelmengen genutzt. Diese und weitere negative Auswirkungen eines „wilden“ Einkaufs haben wir in unserem Ratgeber zum Thema Maverick-Buying ausführlich behandelt.



Was bedeutet C-Teile Management?

Das Ziel eines professionellen C-Teile-Managements ist es, die Beschaffung der benötigten Güter zu optimieren und dadurch die Kosten für diese Wirtschaftsgüter zu reduzieren. Dabei geht es aber nicht nur darum, bessere Produktpreise im Einkauf zu erzielen. Der weitaus größere Hebel für die effiziente Beschaffung ist die Reduzierung der zum Teil hohen Prozesskosten. Darum betrifft das C-Teile Management nicht nur die Einkaufsabteilung. Vielmehr müssen alle im Beschaffungsprozess beteiligten Abteilungen mit einbezogen werden.

Zudem sollte das C-Teilemanagement nicht nur in der Beschaffung, sondern auch in der Produktion genutzt werden. Wobei das Teilemanagement in der Industrie bzw. im produzierenden Gewerbe deutlich leichter durchführbar ist. Denn der Bedarf an bestimmten Artikeln wie Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben oder Kabelbindern steht im direkten Zusammenhang mit der Fertigung.

Zwei Frauen gehen durch eine Fabrikhalle und unterhalten sich neben großen Metallteilen.

Dazu werden in der Produktion Warenausgabeautomaten, transportable Container oder Kanban Regal-/Box-Systeme genutzt. Die Warenentnahme, zum Beispiel aus dem Kanban Regal, wird dann elektronisch erfasst. 

Zusammen mit den Kennzahlen des aktuellen Lagerbestandes und dem geplanten Bedarf können im ERP System Bestellungen automatisch und rechtzeitig generiert werden. 

Ziel ist eine ständige Verfügbarkeit aller benötigten Teile ohne dabei hohe Lagerhaltungskosten zu verursachen.

Schwieriger wird das C-Teile Management in der Beschaffung. Denn dort spielen weit mehr Faktoren mit und der tatsächliche Bedarf ist nur begrenzt planbar. Aus diesem Grund wollen wir den Beschaffungsbereich etwas genauer betrachten. 



C-Teile Management in der Beschaffung

Aufgrund der komplexen Zusammenhänge ist das C-Teile Management in der Beschaffung die weitaus größere Herausforderung. Besonders dann, wenn bis dato in diesem Bereich unkoordiniert eingekauft wurde. In diesem Fall hat es sich in der Praxis bewährt, beim Aufbau eines C-Teile Managements schrittweise vorzugehen.

  • Zunächst muss genau festgestellt werden, welche Abteilung welchen Bedarf an C-Teilen hat. Zudem werden die bisherigen Bezugsquellen erfasst und auch die bis dato gezahlten Preise festgehalten.

  • Die Fülle der gesammelten Produktdaten müssen strukturiert und zusammengefasst werden. Ein identischer Bedarf, Doppelbestellungen oder unterschiedliche Bezugsquellen lassen sich dann schnell identifizieren.

  • Nachdem der Bedarf konkret definiert wurde, können geeignete Zulieferer ausgewählt werden. Neben dem Sortiment und dem Preis-Leistungs-Verhältnis sind Qualität, Termineinhaltung, Erreichbarkeit und Flexibilität ebenso wichtig.

  • Ein Minimum an Lieferanten sollte den Großteil der C-Artikel liefern können. Dadurch wird der Aufwand für die Lieferantenbetreuung so gering wie möglich gehalten. 

  • Mit den Lieferanten müssen Produktgruppen, Preise, Rabatte und Lieferbedingungen ausgehandelt werden. Aber auch die Art der Anbindung an das firmeninterne System zur Warenwirtschaft (ERP-System) spielt eine wichtige Rolle.

  • Für ein effizientes C-Teile Management ist eine E-Procurement Lösung unumgänglich. Je nach Betriebsvorgaben und Warenbeschaffungssystem sind eKatalog, Smart Procurement oder auch OCI/Punchout ideal dafür geeignet.

  • Bestehende betriebsinterne Prozesse für die Warenanforderung müssen einfach und effizient gestaltet sein. Die Bearbeitung und Bestellung muss schnell durchgeführt werden, um Maverick Buying zu verhindern.

  • Durch die Vergabe von Bestellberechtigungen und Budgets können einzelne Abteilungen nach wie vor eigenständig agieren. Die Warenbeschaffung findet dann nach wie vor individuell, aber konform zu den Einkaufsregeln statt.

  • Um bestehende Vorgehensweisen zu ändern, sind klare Anweisungen erforderlich. Wenn die beteiligten Personen zudem darüber informiert werden, warum etwas geändert wird, ist die Akzeptanz deutlich höher.

Bestehende Managementsysteme immer wieder prüfen

Auch wenn ein Unternehmen über ein gut funktionierendes C-TEILE-MANAGEMENT verfügt, ist es sinnvoll einzelne Punkte hin und wieder genauer zu betrachten. In einem Markt, der immer schnelllebiger wird, müssen auch die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten stets neu ausgelotet werden. Nur so kann das Optimierungspotential im vollen Umfang ausgeschöpft werden.



Zusammenfassung der wichtigsten Informationen

Effiziente Arbeitsprozesse und eine elektronisch unterstützte Beschaffung sind das Geheimrezept für ein erfolgreiches Unternehmen. Aber auch der Einkauf von augenscheinlich kostengünstigen Kleinteilen will mit Bedacht durchgeführt werden. Denn besonders in diesem Bereich können die Prozesskosten unter Umständen explodieren. Diese Kosten müssten dann über den Produktpreis an die Kunden weitergegeben werden. Dadurch leidet die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens.

Die Einführung einer effizienten C-Teile-Lösung kann dies definitiv verhindern und zudem die Prozesskosten drastisch senken. Allerdings ist die Optimierung der C-Teile Beschaffung keine Alleinshow des Einkaufs. Vielmehr müssen sich alle an der Beschaffung beteiligten Abteilungen aktiv mit einbringen. Nur dann kann eine Person im Einkauf verstehen, warum Service-Leute unbedingt ein kalibriertes Messgerät benötigen. Andererseits können die Kolleginnen und Kollegen im Einkauf plausibel erklären, warum das Management bestimmte Werkzeuge, Messgeräte oder Lieferanten bei der Beschaffung bevorzugt.