Seilsysteme

Seilsysteme bei Conrad

Entdecken Sie im Ratgeber viele hilfreiche Tipps und Hinweise rund um Seilsysteme und Seilsystem-Komponenten. Infos über Funktionsweise, dekorative Einsatzgebiete und die technischen Besonderheiten von Seil-Komplett-, Schienen-Komplett-Systemen und Aufbau-Lichtsystemen sowie Antworten auf die häufigsten Fragen finden Sie hier.

Beleuchtung mit Flexibilität & Stil

Was sind Seilsysteme?

Als Seilsysteme werden Beleuchtungsmodelle bezeichnet, die Leuchten auf verschiedene Weise in ein System aus Seilen integrieren und so flexibel in Räumen angebracht werden.

Im Conrad Online-Shop sind sowohl einzelne Seil-Leuchten für bestehende Systeme, als auch Komplettsets in unterschiedlichen Designs erhältlich, darunter Schienen-Komplett-Systeme, Aufbau-Lichtsysteme und Seil-Komplettsysteme. Seilsysteme ermöglichen eine individuelle und gerichtete Beleuchtung und kommen besonders in großen Räumen gut zur Geltung. Sie lassen sich beliebig im Raum montieren und können auch über Ecken und Schrägen für ideale Lichtbedingungen sorgen. Des Weiteren können Seilsysteme gerade, schräg oder auch verwinkelt an Decken und Wänden angebracht werden und sich somit den Gegebenheiten jedes Raumes perfekt anpassen. Seilsysteme sind zudem flexibel, was die Leuchtvarianten betrifft, während Komplettsysteme bereits mit teilweise multifunktionalen und speziell für Seilsysteme konzipierten LED- oder Halogenleuchten ausgestattet sind: Die Anzahl der Spots oder Leuchten variiert von Modell zu Modell mit zwischen vier bis sechs Stück. Diese können bei vielen Systemen wahlweise gedimmt, geschwenkt oder auch gedreht werden. 

Welche Seilsysteme gibt es? 

Seil-Komplettsysteme
Attraktive Seil-Komplettsysteme mit vier bis sechs Halogen- oder LED-Leuchten in Warm-Weiß, die teilweise dimm-, dreh- oder schwenkbar sind.

Seil-Leuchten
Im Conrad Online-Shop sind LED- und Halogenleuchten sowie Leuchten mit verschiedenen Stiftsockel-Größen für Hochvolt- und Niedervolt-Seilsysteme erhältlich – ideal, um bestehende Seilsysteme auszubauen oder defekte Seil-Leuchten auszutauschen. Dimmbare, drehbare oder schwenkbare Modelle ermöglichen ein breites Beleuchtungsspektrum.

Seilsystem-Komponenten
Bei Conrad können Sie alle wichtigen Komponenten, die für die Montage von Seilsystemen benötigt werden, bequem online bestellen, ob für Aufbau-Seilsysteme oder Niedervolt-Seilsysteme. Dazu gehören Seile, Seilklemmen, Spannseile und Spann-Montagesets ebenso wie passende Trafos, Kabel, Wandhalter oder Zuleitungen.

Darauf sollte man beim Kauf von Seilsystemen achten

Beim Kauf von Seilsystemen gibt es allerhand zu beachten. Viele Parameter, wie die Länge des Seils und die Wahl der Leuchten hängen von dem zu beleuchtenden Raum und der Art der Montage ab. Hier finden Sie einige Punkte aufgelistet, die eine Kaufentscheidung maßgeblich beeinflussen können:

  • Bekannter Hersteller wie Paulmann vs. günstigere Anbieter
  • LED oder Halogenleuchten
  • Lichtfarbe (bei LEDs)
  • Funktionen: dimmbar, drehbar, schwenkbar
  • Passende Maße: Pendellänge, Seilabstand, Seillänge etc.
  • Spannung: Niedervolt- oder Hochvolt-Seilsystem
  • Farbe: Komplettsysteme sind in verschiedenen Farben erhältlich

Woraus setzt sich ein Seilsystem zusammen?

Zu den wichtigsten Bestandteilen eines Seilsystems gehören neben zwei elektrischen Leitern (Kupferseilen), die daran befestigten Leuchten. Darüber hinaus benötigen Seilsysteme auch einen Transformator und ein Netzteil. Für die Montage werden neben dem richtigen Werkzeug und ein wenig Ahnung von Elektrik vor allem spezielle Komponenten wie Umlenker, Seilklemmen, Wandhalter oder Zuleitungen benötigt.

FAQs: Die häufigsten Fragen zu Seilsystemen

Worauf muss ich bei der Montage von Seilsystemen achten?

Seilsysteme können absolut variabel und flexibel gespannt werden und somit in allen erdenklichen räumlichen Gegebenheiten für beste Lichtverhältnisse sorgen. Nutzen Sie bei schrägen Seilverläufen Haltestege. Sollten Sie Umlenker verwenden, orientiert sich der Seilverlauf am Deckenabstand der Umlenker.

  1. Beginnen Sie die Montage Ihres Seilsystems, indem Sie zunächst den geplanten Verlauf des Systems festlegen, und die Befestigungspunkte des Seils an der Wand markieren.
  2. Verankern Sie anschließend die Seilösen mit Dübeln in der Wand.
  3. Hängen Sie nun das vormontierte Seil mit einem einseitig installierten Seilspanner ein und spannen Sie es.
  4. Indem Sie die Eindrehspitzen der Anschlussklemmen am Seil festdrehen, stellen Sie eine Stromverbindung zum Trafo her.


Was ist ein Niedervolt-Seilsystem? 

Als Niedervolt-Seilsysteme werden Modelle mit zwölf Volt eingestuft. Diese benötigen zum einen zwar keinen Berührungsschutz (sie können also gefahrlos berührt werden) und kein großes Netzteil, jedoch einen Trafo, um die üblichen 230 Volt Netzspannung in zwölf Volt umzuwandeln. Im Gegensatz dazu werden Hochvolt-Seilsysteme direkt aus dem Stromnetz mit 230 Volt Spannung betrieben.

Welche Seil-Leuchten soll man für Seilsysteme verwenden?

Das kommt ganz auf den eigenen Geschmack und die Wünsche an. Während Halogenleuchten mit brillantem Licht glänzen, sorgen LED-Leuchten bei Sparfüchsen für Begeisterung. Der Vorteil von Halogenlampen liegt neben ihrer hervorragenden Lichtqualität auch in der sehr guten Farbwiedergabe. In Galerien, Ausstellungsräumen oder zur kunstvollen Lichtinszenierung eignen sich daher Halogenleuchten eventuell besser. In Haushalten oder großen Räumen, die lange Zeit beleuchtet werden, sorgen die langlebigen und äußerst energieeffizienten LED-Lampen für eine große Energie- und Geldersparnis. 

Fazit: So finden Sie das richtige Seilsystem für Ihr Zuhause

Im Conrad Online-Shop steht Ihnen eine große Auswahl an unterschiedlichen Seilsystemen zur Auswahl: Ob Schienen-Komplettset, Aufbau-Seilsysteme oder einzelne Seil-Leuchten, wählen Sie das passende Modell beziehungsweise die richtigen Komponenten für Ihr bestehendes Seilsystem per Mausklick aus und lassen Sie sich von den angebotenen Zubehörteilen und anderen Artikeln, die häufig gemeinsam bestellt werden, inspirieren. Wer kein Komplettset kaufen möchte, sondern nach individuelleren Lösungen sucht, ist mit den erhältlichen Seilsystem-Komponenten gut beraten. 

Nach oben