Wissenswertes über Gehäuse

Gehäuse und Schaltschränke sind feste Hüllen für elektronische Bauteile. Sie schützen sowohl ihren Inhalt, also zum Beispiel Generatoren, Instrumente oder Kabel, als auch die Umgebung zum Beispiel vor elektromagnetischen Wellen. Häufig befinden sich an den Gehäusen Befestigungselemente, beispielsweise für die Wandmontage.

Zusätzlich können Gehäuse und Schaltschränke wichtige Funktionen übernehmen, wie etwa die Ordnung durch sinnvolle und übersichtliche Unterteilung, einen Berührungsschutz nach IP-Schutzart, Heizung, Belüftung und Kühlung.

Welche Gehäuse gibt es?

In den Unterkategorien für Gehäuse und Schaltschränke können Sie in unserem Shop wählen zwischen:

  • Universal-Gehäuse
  • Wand-/Installationsgehäuse
  • Pult-/ Tischgehäuse
  • Hand-Gehäuse
  • 19-Zoll-Baugruppenträgern
  • Hutschienengehäuse
  • Steckergehäuse

Praxistipp

Schaltschränke sind Gehäuse, die eine Vielzahl elektrischer und elektronischer Betriebsmittel beherbergen. Wie ein Schrank sind sie häufig abschließbar, also vor unbefugtem Zugriff geschützt.

     

Universal-Gehäuse

Universal-Gehäuse ummanteln elektronische Komponenten. Es gibt sie in verschiedenen Größen und Materialien. Vornehmlich werden günstige Gehäuse aus Kunststoff verwendet, bei temperaturkritischen Verwendungen und aus optischen Gründen kommen auch Gehäuse aus Metall häufig zum Einsatz. Bei der Bestellung größerer Stückzahlen erhalten Sie in unserem Shop für viele Gehäuse einen Mengenrabatt.

Set aus Aluminium-Druckguss-Gehäusen

Wand-/Installationsgehäuse

Gehäuse für die Wandmontage sind praktisch, weil sie platzsparend aufgehängt werden und von vorn leicht bedienbar sind. In den Schutzkästen verbergen Sie verschiedene Installationen, die mit Gehäuse-Zubehör übersichtlich geordnet werden. Manche Wandgehäuse haben einen Klarsichtdeckel, sodass Sie auch von außen sehen können, ob alles am richtigen Platz ist.
 

Wandgehäuse zum Teil mit Klarsichtoberfläche

Pult-/ Tischgehäuse

Pultgehäuse haben eine abgeschrägte Form, auf der Displays und Folientastaturen für die Bedienung angebracht werden können. Tischgehäuse eignen sich als Stand- und Liegegehäuse auf geraden Oberflächen, einige Hybride sind zusätzlich für die Wandbefestigung ausgelegt.

Pultgehäuse mit und ohne Bedienfeld

Hand-Gehäuse

Handgehäuse zeichnen sich dadurch aus, dass sie gut in der Hand liegen und erhöhte Schutzziele für umfassende Berührungssicherheit erfüllen. Es gibt sie in verschiedenen IP-Schutzklassen. Sie werden zum Beispiel für Handsender und Funksteuerungen eingesetzt. Oftmals befinden sich praktische Befestigungsösen für den mobilen Einsatz am Handgehäuse.

Handgehäuse mit diversen Optionen zur Tastsensor-Anordnung

19-Zoll-Baugruppenträger

19-Zoll-Komponenten sind in ihrer Größe standardisierte Haltevorrichtungen, die in Industrie, Informationstechnik und anderen Gewerben vorkommen. Der englische Begriff Racks ist ebenfalls geläufig für solche Komponenten. Häufig werden Leiterkarten oder ganze Baugruppen im Inneren angebracht. Vorteil der Standardisierung auf 19‘‘ ist, dass unterschiedliche Baugruppenträger miteinander kombinierbar sind.

19-Zoll-Baugruppenträger als Einschub mit Frontgriffen

Hutschienengehäusen

Hutschienen sind Tragschienen aus Metall. Gehäuse mit Hutschienen-Vorrichtung werden in der Elektrotechnik zur Befestigung von Teilen an offenen Tragschienen, in Schaltschränken oder Verteilerkästen verwendet. Vorteile der Hutschienenbefestigung sind die genormten Maße und die unkomplizierte Anbringung durch seitliches Aufschieben oder frontales Aufstecken.

Gehäuse mit Hutschienen-Führung

Steckergehäuse

Gehäuse für Stecker bringen elektronische Bauteile wie beispielsweise Spannungstransformatoren oder Zeitschaltungen unter und verfügen über genormte Anschlüsse. Im Gehäuse befindet sich die Steuerung, von außen kann es auch durch Laien sicher bedient werden.

Stecker-Gehäuse mit Schuko-Anschluss an Eingang und Ausgang

Was gibt es bei der Auswahl von Gehäusen und Schaltschränken zu beachten?

Aluminium-Kühlrippenprofil-Gehäuse

Um das passende Gehäuse für Ihren Einsatzzweck zu finden, sollten Sie folgende Auswahlkriterien berücksichtigen:

Maße

Wichtig zu unterscheiden sind Außenmaße und Innenmaße. Für die Außenmaße benötigen Sie am Einsatzort ausreichend Platz. Von den Innenmaßen hängt ab, welche und wie viele elektronische Bauteile in das Gehäuse passen. Bei manchen Anwendungen wird innen etwas mehr Platz benötigt, weil die Unterteilungsoptionen nicht die volle Volumenausschöpfung zulassen oder weil beispielsweise Heiz- und Kühlelemente nachgerüstet werden sollen. Außen um das Gehäuse sollte ebenfalls ausreichend Platz einkalkuliert werden, damit sich Deckel und Türen öffnen lassen und beim flexiblen Austausch von Inhalten genug Platz zum Rangieren bleibt.

Unterteilungsoptionen

Die meisten Gehäuse haben eine quaderförmige Grundform und sind im Auslieferzustand innen hohl. Um komplexe Schaltungen und Verkabelungen fixieren zu können, bedarf es Ordnungszubehör wie Tragschienen, Anbaustutzen, Kabelklemmen und einiges mehr. Passende Vorschläge zu den jeweiligen Gehäusen werden Ihnen auf den konkreten Produktseiten unten rechts unterbreitet. Hier finden Sie die gesamte Auswahl an Gehäuse-Zubehör

Öffnungs- und Verschlussmechanismen

Die bevorzugte Öffnungsvariante sollten Sie danach auswählen, wie oft Sie für Wartungsarbeiten an die elektronischen Komponenten im Inneren des Gehäuses heranmüssen und wie hoch die Gefahr ist, dass sich unbefugte Zugriff verschaffen wollen. Schaltkästen gibt es mit Zylinderschlössern und Griffen oder mit einfachen Klapp- und Schiebemechanismen zum Öffnen. Gehäuse für Bauteilgruppen können einfache Scharnierverschlüsse aufweisen, die zum Teil mit Schrauben zusätzlich gesichert werden. Es gilt: Je höher der Aufwand ist, in ein verschlossenes Gehäuse hineinzugelangen, desto mehr Sicherheit bietet es gegen unbefugtes Eindringen.  Entsprechend komplizierter sind aber auch sämtliche Wartungsvorgänge.

Wandgehäuse mit Scharnierverschluss und optionaler Schraubsicherung

Stromverteilung: Kabelauslässe, Erdung, Notausschalter

Die elektronischen Bauteile im Schaltkasten oder Gehäuse müssen selbstverständlich mit einer Stromversorgung versehen werden, die durch die Gehäusewand führt. Bei vielen Gehäusen zur festen Montage befinden sich die Auslässe an der Rückseite. Bei Steckergehäusen sind die Anschlüsse für die gesamte Baugruppe außen am Gehäuse. Beachten Sie die Auslassrichtungen, wenn Sie am Einbauort nur wenig Platz haben. Außerdem sollten Sie darauf Acht geben, dass nicht über die Kabelauslässe Sicherheitsrisiken entstehen. Beispielsweise können ungesicherte, stromführende Leitungen oder das Eindringen von Spritzwasser in ein Gehäuse mit empfindlicher Technik Risiken darstellen. Die Erdung ist bei vielen Gehäusen zentral vorgesehen oder über die entsprechende Nutzung der Kabelauslässe möglich. In sicherheitsrelevanten Bereichen kommen zudem Gehäuse mit Not-Aus-Schalter für die gesamte Technik in Betracht.

Montage

Die Montageoptionen zur Befestigung von Gehäusen und Schaltschränken an anderen Bauteilen oder Wänden sind vielfältig. Grundlegend gibt es Einbauoptionen in größere Geräte, Wandmontagen, Stand- und Hängevorrichtungen. Außerdem sind manchmal Schwingungsdämpfer nötig, um die Befestigung zu stabilisieren und Geräuschentwicklungen vorzubeugen.

Die sekundäre Ausstattung mit Montageoptionen betrifft die Kompatibilität mit separaten Bedienelementen,  beispielsweise die Anbringung von Tastaturfolien und Statusanzeigen.

Die Umgebung des Schaltschranks: Thermostate, Lüftung & Co.

Einige elektronische Bauteile in Gehäusen sind besonders empfindlich und müssen deshalb gegen Hitzeentwicklung und Feuchtigkeit geschützt werden. Manchmal werden Gehäuse und Schaltschränke auch unter rauen Umgebungsbedingungen betrieben. Als Schaltschrank-Peripherie zur Sicherstellung optimaler Rahmenbedingungen für Ihre Technik finden Sie in unserem Shop eine große Auswahl an Gebläsen, Lüftern, Heizungen, Thermostaten, Hygrostaten und Einbauleuchten für Wartungsarbeiten in dunklen Bereichen.

Suchtipp: Nicht nur elektronische Betriebsmittel, sondern auch Werkzeuge wollen ordentlich aufbewahrt werden. Hier finden Sie Produkte für die Werkzeugaufbewahrung.

Top Hersteller

Aktuelle Angebote und Themen

Fibox Wandgehäuse

Zu den Produkten

Axxatronic Hutschienen-Gehäuse

Zu den Produkten

Tru Components Stecker-Gehäuse

Zu den Produkten

Unsere Services für Gehäuse & Schaltschränke:

3D-Druckservice

  • Rechnungsabwicklung direkt über Conrad (Rechnung von Conrad)

  • Echtzeitpreisdarstellung bei Anpassung von Größe, Material oder Menge

  • Große Auswahl an Materialien - von Kunststoffe, Keramiken bis hin zu Metallen


Downloadservice

  • Downloadcenter mit über 980.000 Dokumenten

  • Datenblätter, Schaltpläne, Zertifikate

  • Software, Ersatzteillisten und mehr


Wunschartikel nicht gefunden?

  • Beschaffung fast aller nicht gelisteten Produkte

  • elektronische und technische Produkte aller Art

  • Individuelle Abwicklung aller Anforderungen


BusinessPLUS+ und Businesskarte

  • versandkostenfreie Lieferung

  • 36 Monate Langzeitgarantie

  • viele weitere Vorteile und exklusive Angebote

Am häufigsten gekauft

Top bewertete Produkte