Werkzeugmaschinen

Wow! Selbst gemacht? Werkzeugmaschinen von Conrad für individuelle Werkstücke ordern

Werkzeugmaschinen wie Fräs-, Hobel- oder Drehmaschinen haben ganz unterschiedliche Aufgaben und bieten eine ideale Unterstützung bei Baumaßnahmen oder bei der Fertigung von individuellen Werkstücken. Denn während eine Hobelmaschine einfach das Baumaterial optimal für die Weiterverarbeitung präpariert, bieten Werkzeugmaschinen wie Drehbank und Fräsmaschine die perfekte Grundlage für gestalterische Arbeiten.

+

Werkzeugmaschinen machen es möglich!

Bastler und Tüftler aufgepasst. Hier kommen Maschinen für die Fortgeschrittenen unter Ihnen. Während Unternehmen schon lange auf den Einsatz von Werkzeugmaschinen mit unterschiedlichen Funktionsweisen zurückgreifen, kommen auch immer mehr DIY-Handwerker auf den Geschmack. Wer sich an den Einsatz von Werkzeugmaschinen wagt, weiß ziemlich genau, was er realisieren möchte und was er dazu benötigt. Denn die Arbeiten mit diesen Maschinen erfordern etwas Knowhow und für alle Geräte gilt unbedingt der Einsatz von Schutzkleidung. Ob Hobel, Fräse oder Drehbank - hier geht es nicht ohne Späne zur Sache. Festes Schuhwerk, spanabweisende Hosen und der Einsatz von Schutzbrille sowie bei längeren Haaren unbedingt auch ein Haarnetz (wenn Haare in das Gerät gelangen, kann das zu schlimmen Verletzungen führen, da sie dem Anwender ausgerissen werden) und Arbeitshandschuhe gehören auf jeden Fall mit zur Ausstattung, wenn Sie sich im Conrad Onlineshop für  Werkzeugmaschinen  interessieren. Ordern Sie am besten alles gleich mit, wenn Sie Ihr gewünschtes Produkt bestellen. Was soll es also sein? Die neuen Knäufe für die Gardinenstangen oder die neue Umzäunung des Grundstücks? Legen Sie jetzt los! Und wenn Sie beim nächsten Besuch Ihrer Freunde ein begeistertes „Wow“ hören, wissen Sie, dass Sie Ihre Fräsmaschine richtig eingesetzt haben.

Das fehlende Ersatzteil beim Oldtimer selbst fertigen – Werkzeugmaschinen machen es möglich!

Das alte Schätzchen steht schon viel zu lange in der Garage und Sie haben es gemeinsam mit einem Freund zu Ihrem nächsten Projekt erklärt? Dann wird der Ausblick auf Fahrten mit Ihrem Oldtimer Sie sicher in schwierigen Situationen motivieren und zum Durchhalten anfeuern. Wer an alten Autos schraubt, kann schon mal verzweifeln, denn Ersatzteile gibt es oft nicht mehr. Wie gut, dass Sie die richtigen Werkzeugmaschinen für Ihr Vorhaben bei Conrad finden! Die fehlenden Ersatzteile können wir Ihnen mit unserem Sortiment nicht bieten, dafür aber geeignete Werkzeugmaschinen, mit denen Sie das fehlende Stück einfach nachkonstruieren. Und wem so ein Clou einmal gelungen ist, freut sich sicherlich schon auf neue anspruchsvolle Projekte! Wie funktioniert das nun genau? Mit Werkzeugmaschinen wie einer Drehbank können Sie Ihr Werkstück auf der einen Seite fest einspannen und auf der anderen mit dem richtigen Werkzeug bearbeiten. Während das Werkzeug feststeht, rotiert die Verbindung und versetzt Sie in die Lage, das benötigte Werkstück so zu fertigen, wie es die Erfordernisse benötigen. Eigentlich ganz einfach, oder?

Holzarbeiten mit Werkzeugmaschinen effektiv unterstützen

Wenn die Oberfläche Ihrer Holzbauteile noch rau sind und Sie für die weitere Verarbeitung eine glatte Oberfläche benötigen, kann Ihnen eine Werkzeugmaschine wie eine Hobelmaschine gute Dienste leisten. Nach dem Einsatz staunen Sie über ein schönes glattes Holz, das nun auch Maserungen sichtbar macht und freuen sich über die neue Ausstrahlung Ihres Werkstückes. Eine gute und erforderliche Voraussetzung sind diese Arbeiten auch für folgende Phasen, denn Lasur oder andere Anstriche haften nur so gleichmäßig. Ihr Holz ist nicht nur optimal präpariert, sondern verleiht Ihrem Projekt durch die schöne Optik auch eine Wertigkeit. Werkzeugmaschinen, wie die Abricht- und Dickenhobelmaschinen aus dem Conrad Onlinesortiment versetzen Sie in die Lage, Holz exakt auf Maß zu schneiden, sodass bei Montagearbeiten oder der Anbringung von Sockelleisten garantiert alles ohne unsaubere Ecken oder Überstände sitzt. Welche Maschine ist für Sie nun die Richtige? Nutzen Sie den Service der Conrad Beratung und informieren Sie sich vorab umfassend. Folgende Kriterien helfen bei der Vorauswahl:

  • Welches Material soll mit der Werkzeugmaschine verarbeitet werden? Holz, Metall, Kunststoff oder ein anderer Werkstoff?
  • Welche Arbeiten sind zu realisieren? Handelt es sich um die Präparierung von Materialien oder müssen Individualstücke gefertigt werden?
  • Wie exakt müssen die Materialien verarbeitet werden? (Hinweis für zusätzliche Funktionen der Maschinen)

Beachten Sie bei der Auswahl Ihrer Werkzeugmaschinen bitte auch die Kategorie Absauganlagen. Hier finden Sie die richtigen Geräte, um Spanaufkommen effektiv aufzufangen und größere Verschmutzungen erst gar nicht entstehen zu lassen. Schauen Sie sich am besten gleich mal um, was Sie sonst noch an Equipment benötigen, wir freuen uns auf Ihren Besuch bei Conrad online!

Nach oben