Macht Platz: All-in-One PCs

Große Leistung, kompaktes Design: Mit praktischen All-in-One PCs sparen Sie am Platz und nicht an der Leistung. Schnelle Tipps zu Einsatzzweck, Hardware und der passenden Ausstattung Ihres neuen PCs gibt’s auch hier All-in-One – mit dem Conrad Ratgeber.

 

 

Mehr Platz auf dem Schreibtisch: All-in-One PCs

Finden Sie mit den praktischen Tipps im Ratgeber Ihren passenden All in One PC. Die wichtigsten Fragen werden beantwortet und viele weitere Infos warten bereits.

Verschiedene All-in-One PCs für zahlreiche Nutzungsbereiche

Was ist ein All-in-One PC?

Bei einem All-in-One PC ist der Monitor gleichzeitig das Gehäuse für die PC-Hardware. Als kompakte Lösung zwischen Laptop und Desktop-PC bietet er solide Hardware für Filme, Online-Aktivitäten und den professionellen Einsatz im Büro. Als Office-Geräte sind sie aufgrund ihres geringen Platzbedarfs besonders beliebt.
 

Welche All-in-One PCs gibt es?

All in One PCs mit Multi Touch-Display All in One PCs mit Multitouch-Display sind wahre Alleskönner. Sie vereinen alle Vorteile von Tablets mit der Leistungsstärke eines Desktop-PCs. Mit dem passenden Betriebssystem (z. B. Windows® 10) können zahlreiche Apps, Spiele sowie alle Office Programme genutzt werden. Mit Standfuß bieten Sie den Komfort eines PC-Monitors, können jedoch durch ihr schlankes Design auch gut transportiert werden.
All in One PCs Klassische All in One PCs kommen in vielen verschiedenen Größen auf den Schreibtisch. Sie sind für unterschiedlichste Bereiche geeignet und bieten zahlreiche Anschlüsse für weitere Geräte.

Worauf muss man beim Kauf von All-in-One PCs achten?

Für den Einsatzzweck geeignet

  • Passendes Betriebssystem: Windows® 8.1/10 Home oder Pro oder keines
  • Touch-Display / Multitouch-Display
  • Integrierte Kamera, Lautsprecher und Mikrofon (für Videokonferenzen)
  • Netzwerkverbindungen: WLAN, Bluetooth®, LAN

Geeignete Hardware

  • Mainboard: mit Onboard Grafikkarte oder ohne, Schnittstellen
  • Festplatten: eine Festplatten-Größe von 500 GB und mehr ist empfehlenswert
  • Grafikkarte: AMD®-, Intel®- oder Nvidia®-Chipsatz
  • CPU und RAM: beste Leistung bei Quadcore Prozessoren und mindestens 8 GB RAM
  • Anschlüsse – USB, Klinke, HDMI™, DVI, SAS / SATA (für Festplatten)
  • CD/DVD/Blu-Ray-Laufwerke / -Brenner

Die passende Ausstattung

  • Passendes Display für Gaming, Grafik oder Office-Betrieb und Filme
  • Display-Auflösung: Full-HD oder 4k für Gaming, Filme und Grafiken
  • Passendes Format für den Standort (15.6 Zoll - 27 Zoll)
  • Passende Kühlung: Lüfter, Wasserkühlung
  • VR Ready (bei Grafikkarten) für Spielspaß in der Virtual Reality
  • COM-Anschlüsse für Barcode-Scanner und mehr
  • Kensington Lock
  • Design nach Wunsch

Die Vorteile von All in One-PCs

Auf den ersten Blick punkten All in One PCs vor allem mit ihrem kompakten Design. Sie nehmen auf dem Schreibtisch nur den Platz des Monitors in Anspruch, auch wenn sie durch die Hardware ein wenig tiefer gebaut sind. Jedoch bieten sie als Hybrid aus Touchscreen und Desktop PC zusätzlich einige Ausstattungsvorteile gegenüber herkömmlichen PCs. Für die optimale Nutzung im Office sind sie häufig mit Webcam, Mikrofon und integrierten Lautsprechern ausgestattet und ermöglichen mit einem Klick Videokonferenzen. Darüber hinaus sind sie meist mit zahlreichen Anschlüssen für USB-Peripherie oder zusätzliche Monitore ausgestattet. Kartenleser sind in vielen Modellen bereits vorhanden. Daneben können einige Geräte ohne zusätzliche Module eine sichere Bluetooth-Verbindung zu Smartphones oder schnurlosen Headsets herstellen.

FAQs: Die häufigsten Fragen zu PC-Gehäusen

Kann man bei einem All in One PC die Hardware austauschen? 
Ein All in One PC besteht aus den gleichen Komponenten wie ein regulärer PC. Mainboard, Grafikkarte, CPU und RAM können ausgetauscht werden, wenn eine der Komponenten defekt ist oder aufgewertet werden soll. Jedoch ist insbesondere bei dieser Bauform auf geeignete Ersatz-Hardware zu achten, da die kompakte Größe besondere Ansprüche an das Format und die Position der benötigen Anschlüsse stellt.

Wie laut ist ein All in One PC? 
Die Lautstärke eines All in One PCs hängt maßgeblich von der verbauten Hardware und der Lüftung ab. Gerade auf dem Schreibtisch sind laute Lüfter eher störend. Achten sollte man vor dem Kauf auf den Festplatten-Typ (SSDs verursachen keine Geräusche) und die Bauform des All in One PCs. Besonders leise sind All in One PCs, die in Ihrer Bauform einem großen Tablet ähneln. Sie verursachen kaum Geräusche.

Was kostet ein All in One PC? 
All in One PCs sind je nach Hardware, Größe und Display bereits für unter 500 Euro erhältlich. Mit steigender Hardware-Leistung, Display-Auflösung sowie Extras steigt der Preis. Mit mehreren USB-Anschlüssen, integrierten Kameras und Lautsprechern sowie verbauter Netzwerk-Technik in Form von WLAN und Bluetooth® befindet man sich schnell im oberen Preissegment. Auch Multitouch Displays sind etwas hochpreisiger.


Fazit: So kaufen Sie das richtige Produkt

Beim All in One PC bietet sich in erster Linie ein Blick auf das Display an. Dieses sollte den Ansprüchen nicht nur im Moment, sondern auch in einiger Zeit noch genügen. Wer gerne zwei Monitore kombiniert, kann dies jedoch auch beim All in One PC tun und über HDMI™ oder DVI anschließen. Wenn die Entscheidung über Multitouch-Display oder reguläres Display gefallen ist, sollte der nächste Blick auf die Hardware geworfen werden. Hier gilt es, eine Zusammenstellung zu wählen, die ihre Leistungsschwerpunkte dort setzt, wo sie im Alltag benötigt werden. Wer zum Beispiel hauptsächlich im Internet surft und viele Dateien in Form von Musik oder Fotoalben ablegen möchte, kann zu einer großen Festplatte mit 2 TB Speicherplatz und einem soliden Prozessor greifen. Echtes Gaming-Vergnügen erfordert hingegen vor allem eine starke Grafikkarte, großen RAM und einen leistungsstarken Quadcore Prozessor.
Beim Design kann frei gewählt werden. Alle All in One PCs sind durch ihre schlanke Linie auf jedem Schreibtisch echte Hingucker!
 

Welche Marken und Hersteller gibt es?

Lenovo Lenovo bietet verschiedene Modelle für All in One PCs. Sowohl Tablet-ähnliche Varianten als auch All in One-PCs mit klassischem Standfuß und starker Hardware sind bis ins gehobene Preissegment erhältlich. Große Festplatten mit 1 TB Speicherplatz, Quadcore-Prozessoren oder 3D-Kameras können zur variablen Ausstattung gehören. Bis 27 Zoll bieten Full-HD Displays mit oder ohne Multitouch starke Farben und scharfe Bilder.
MSI Besonders kleinformatige All in One PCs (15.6 Zoll) bietet MSI. Jedoch sind auch große Varianten mit einer Diagonale von 27 Zoll bis ins oberste Preissegment erhältlich. Große Festplatten mit bis zu 2 TB Speicherplatz und viele praktische Anschlüsse (z. B. COM-Anschlüsse) können zur Ausstattung gehören.
Asus Mit kompakten aber hochauflösenden Displays bis 24 Zoll bietet Asus starke All in One PCs, vor allem im oberen Preissegment. Ausstattungsvarianten wie mehrere Lautsprecher, IPS-Multitouch-Display, integrierte Kamera und Festplatten-Kombinationen aus HDD und SSD mit über 2 TB kombiniertem Speicherplatz können allen Ansprüchen im Office-Betrieb genügen.
Acer Zahlreiche Anschlüsse, integrierte Kamera und Lautsprecher sowie Full-HD Multitouch Display im kompakten 23.8 Zoll-Format bietet Acer im oberen Preissegment. Zur Ausstattung können 8 GB Arbeitsspeicher, 1 TB Festplatten, integrierte Kameras und Lautsprecher sowie DVD-Brenner gehören.
Nach oben