20. März 2023 bis 25. Juni 2023

Beim Kauf einer Nespresso Kaffeemaschine einen Kaffee-Gutschein im Wert von € 40 bzw. € 70* für den Einkauf bei Nespresso erhalten!

Der Aktionszeitraum läuft von 20. März bis 25. Juni 2023. Beim Kauf einer Nespresso Kaffeemaschine erhalten Sie einen Gutschein im Wert von bis zu € 70 für Ihren Einkauf bei Nespresso. Den Gutschein erhalten Sie mit Ihrer Nespresso Machine mitgeschickt. Die Höhe des Gutscheines richtet sich nach dem Modell der erworbenen Maschine:

  • € 40 Kaffee-Gutschein für Nespresso Maschinen des ORIGINAL Systems oder
  • € 70 Kaffee-Gutschein für Nespresso Maschinen des VERTUO Systems

ALS KUNDE TEILNEHMEN 

Der Gutschein kann bis spätestens 25. Juli 2023 eingelöst werden:

1. Mittels Online-Plattform:

✓  QR Code (auf dem Gutschein) scannen oder den Link www.nespresso.com/at/de/maschinen-promotion eingeben

✓ Seriennummer der neuen Maschine und Kaufbeleg bereithalten

✓ Gutschein direkt online einlösen und Wunschkapseln auswählen

2. In allen Nespresso Boutiquen österreichweit den ausgefüllten Gutschein abgeben

Sollte Hilfe bei der Einlösung des Gutscheins benötigt werden, haben Sie die Möglichkeit sich an den Nespresso Kundenservice unter der gebührenfreien Rufnummer 0800 – 21 62 51 zu wenden.

Aktionsbedingungen: 

Beim Kauf einer Nespresso Maschine der Marken De’Longhi, Krups oder Sage bei einem Nespresso Fachhandelspartner (siehe dazu www.nespresso.com) in Österreich, erhalten Sie von 20. März 2023 bis 25. Juni 2023:

- € 40 Kaffee-Gutschein für Nespresso Maschinen des ORIGINAL Systems

- € 70 Kaffee-Gutschein für Nespresso Maschinen des VERTUO Systems

Voraussetzung für die Einlösung des Gutscheins ist die exklusive Mitgliedschaft bei Nespresso. Der Gutschein ist nur für Kaffee-Bestellungen gültig. Einlösefrist des Gutscheins ist der 25. Juli 2023. Pro Kundenkonto können maximal 3 Gutscheine berücksichtigt werden. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Nespresso Professional Kapseln sowie Limited und Seasonal Edition Kaffeekapseln sind von der Aktion ausgeschlossen. Der Mindestbestellwert für die Einlösung des € 40 Gutscheins liegt bei € 44, für die Einlösung des € 70 Gutscheins bei € 77. Beim Einlösen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Nespresso. Kein Umtausch oder Barablöse. Die Aktionsbedingungen entnehmen Sie bitte dem Aktionsfolder oder unter https://www.nespresso.com/at/de/maschinen-promotion. Das Angebot ist gültig solange der Vorrat reicht.


                       

Die Marke Nespresso

Treten Sie ein in die Welt von Nespresso. Eine einzigartige Welt, in der eine Tasse Kaffee weit mehr ist, als nur ein kleines tägliches Ritual. Es ist Ihr Ritual, eines, das Sie ganz auf Ihren Geschmack und Ihre Gewohnheiten abstimmen können.

Mit der Entscheidung für ein Nespresso-System, entscheiden Sie sich für streng selektierten Kaffee in einer unvergleichlichen Auswahl exklusiver Varietäten und für Kaffeemaschinen in smartem Design, mit modernster Technologie und durchdachter intuitiver Bedienfreundlichkeit.

Nur das Zusammenwirken der Original Nespresso-Maschinen und der Original Nespresso-Kapseln garantiert beste und optimaleNespresso Kaffeequalität, die auch anspruchsvollste Gaumen verwöhnt.

Der Kaffee, die Maschine und die Nespresso Mitgliedschaft sind die untrennbaren Bestandteile der raffinierten Nespresso Trilogie, die es Ihnen zu Hause ermöglicht - Tasse für Tasse - einen unvergleichbaren Kaffeemoment und die herrlichsten Kreationen genießen zu können.

Der perfekte Kaffee muss erst geschaffen werden - der Weg einer Kaffeekirsche bis zur Tasse ist ein kontrolliertes und überaus genaues Verfahren.  Eine einzige schlechte Kaffeebohne kann die komplette Charge verderben - deshalb wird die Qualität jeder einzelnen Bohne bei der Herstellung gründlich geprüft.

Bei Nespresso beginnt die Auswahl der besten Rohstoffe, die man finden kann.  Nur der perfekte Start kann am Ende eine genüssliche Tasse Kaffe erbringen.

Edle Kaffeesorten der besten Qualität des Herkunftslandes, die strengen Kriterien, wie spezifischen Geschmacksprofilen zu entsprechen, ist schon der erste Schritt. Dies ist schon die Grundvoraussetzung, um das Nespresso typische charakteristische "Grands Crus" zu komponieren.

Das Nespresso Zertifizierungssystem wirkt sich positiv auf tausende von Bauern und ihre Familien aus und schont dabei die Umwelt.

Nespresso verpflichtet sich zu der besten Kaffee-Qualität, einer natürlichen Umgebung (Nachhaltigkeit), sowie einer langfristigen Beziehung mit den Farmern.

Kaffee ist die Frucht des Baumes "Coffea Rubiaceae", der nur in den Tropen, zwischen nördlichem und südlichem Wendekreis wächst.

Kaffeekirschen des selben Baums reifen unterschiedlich schnell und sollten daher zu unterschiedlichen Zeitpunkten geerntet werden.

Üblicherweise werden die vollkommen reifen Kirschen mit der Hand gepflückt. Dies garantiert beste Qualität.

Je genauer der Selektionsprozess erfolgt, desto einheitlicher sind die Bohnen, desto gleichmäßiger wird die Röstung und desto ausgewogener ist letztlich das Ergebniss der Tasse.

Trotz des kompliziertem Verfahren werden die Varietäten bestimmter Ursprungsgebiete separat geröstet, damit sich jede optimal entfalten kann.

Profitieren Sie von der umfassenden Serviceleistung, ganz nach Ihrem persönlichem Bedarf

Werden Sie jetzt Nespresso Mitglied und registrieren Sie sich.

Nespresso Services:

Kaffee-Expertise

Nespresso bietet eine Auswahl an 24 Kaffee-Varietäten und ermöglicht so für jeden Geschmack und jede Tageszeit den perfekten Kaffee-Genuss.
Alle Kaffees schmecken auch köstlich mit Milch oder Milchschaum, und eignen sich perfekt auch für Rezepte wie Cappuccinos und Latte Macchiatos.
 

Bestellung

Bestellen Sie Ihre Nespresso Kaffees einfach & bequem. Dabei haben Sie folgende Möglichkeiten:

  • Web: Bestellen Sie ganz bequem in der Online-Boutique unter www.nespresso.com, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche.
  • Telefon: Nespresso bietet Mitgliedern personalisierten Kundenservice. Diesen erreichen Sie unter der gebührenfreien Rufnummer 0800 21 62 51 von 07:00 - 22:00 Uhr.
  • Mobil: Laden Sie die Nespresso App herunter und genießen Sie alle Mobile Services. Verfügbar für iPhone, iPad, Android und Kindle Fire.

Boutique: Besuchen Sie Ihre nächstgelegene und bevorzugte Nespresso Boutique.

Darüberhinaus können Sie mittels Sendungsnummer Ihr Paket jederzeit verfolgen. Die erhaltene Ware kann innerhalb von 14 Tagen in der Originalverpackung zurückgeschickt werden. Der Rechnungsbetrag inklusive Lieferkosten wird innerhalb von 30 Tagen Ihrem Mitgliedskonto gutgeschrieben werden.

Zahlungsoptionen sind: Rechnung, Kreditkarte, SEPA Lastschrift oder mittels Nespresso Geschenkkarte
 

Reparaturservice

Nehmen Sie unter der gebührenfreien Rufnummer 0800 21 62 51 (07:00 - 22:00 Uhr, gebührenfrei) Kontakt mit dem technischen Service* auf.

Es wird eine telefonische Diagnose erstellt und alles daran gesetzt, das Problem direkt zu lösen.

Oder es wird der Reparaturservice** angeboten (in der Garantiezeit kostenlos)

** Das Service ist kostenlos für Maschinen, welche sich noch in der Garantie befinden. 

* Abholung Ihrer Maschine bei Ihrer Wunschadresse, Bereitstellung eines Leihgerätes, Reparatur und Instandsetzung Ihrer Maschine, Rücksendung Ihre Maschine innerhalb von 5 bis 7 Werktagen, einjährige Garantie auf ausgetauschte Ersatzteile (bei Reparaturen außerhalb der Garantiezeit).
 

Recycling

Nespresso bietet allen Mitgliedern einen kostenfreien Recycling Bag an, damit Sie Ihre Kapseln bequem und umweltgerecht in einer Boutique oder an einer der über 1.800 Sammelstellen entsorgen können.

Außerdem haben Sie die Möglichkeit von über 6.200 "Blauen Tonnen" für Metall und Dosen in der Stadt Wien und auch in Nespreso Boutiquen können Sie die Kapeln ganz einfach recyceln.

Nutzen Sie bei der nächsten Bestellung in Ihrer Boutique oder telefonisch unter 0800 21 62 51 die Chance, eine kostenlose Nespresso Recycling Bag zu erhalten und als praktische Sammelhilfe für Ihre gebrauchten Kapseln zu nutzen oder fügen Sie diesen zu Ihrer online Bestellung zu.