Direktlink
  • Conrad
  • Mein Konto

    Anmelden / Registrieren

  • Einkaufswagen

  • % Profitieren Sie jetzt vom Summer Sale % → % Profitieren Sie jetzt vom Summer Sale % →
  • Service & Infos

    Vorteile & Inspiration

    • → Conrad Pro
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
    Logo zu Garmin
    Logo zu Anker
    Logo zu GoPro
    Logo zu Apple
    Logo zu Samsung
    Logo zu Skross

  • Unsere Produkte
  • Mein Konto
  • Merkliste
  • Abmelden
Conrad

Beliebte Kategorien:
  • Alle Produkte
  • Am häufigsten gekauft
  • Top bewertete Produkte
  • Ratgeber

Alle Produkte

bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Am häufigsten gekauft

Am häufigsten gekauft

Top bewertete Produkte

Top bewertete Produkte

Ratgeber

Das passende Zubehör für den technischen Modellbau.

  • Was ist technischer Modellbau?

  • Was benötigt man für technischen Modellbau?

  • FAQs: Die häufigsten Fragen zu technischem Modellbau

  • Fazit: So kaufen Sie geeignetes Zubehör für technischen Modellbau



Was ist technischer Modellbau?

Beim Modellbau werden dreidimensionale physische Objekte hergestellt, meist entweder als verkleinerte Nachbildung eines Vorbildes oder als Prototyp. Entscheidend für die Qualität eines Modells ist das Verhältnis der Modellgröße zur Größe des Originals. Welcher Maßstab benutzt wird, hängt vom Anwendungsbereich und dem Zweck des Modells ab. Je nach Maßstab ist der Detaillierungsgrad von Modellen sehr unterschiedlich. Verfügt das Modell über mechanische oder elektrische Funktionen, spricht man von technischem Modellbau. Hobby-Modellbauer fertigen vor allem Modellautos, Schiffs- und Flugzeugmodelle oder Modelleisenbahnen. Im experimentellen Modellbau dienen Modelle zur Erfassung der Eigenschaften von Objekten, etwa für Strömungsuntersuchungen im Windkanal. Beim Formenbau werden Modelle für die Erstellung von Gussformen benötigt. Der Conrad Online-Shop bietet eine große Auswahl an Zubehör für technischen Modellbau für Hobby und Beruf.



Was benötigt man für technischen Modellbau?

Epoxid-Harze

Epoxid-Harze

Epoxid-Harze sind noch recht junge Werkstoffe. Erst in den 1930er Jahren wurden sie entwickelt. Es handelt sich dabei um härtbare Reaktionsharze, die Epoxidgruppen tragen. Mit einem Härter entsteht daraus ein duroplastischer, makromolekularer Kunststoff mit guten mechanischen Eigenschaften und guter Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit. 

Daher werden Epoxid-Harze meist in zwei Komponenten geliefert, die von dem Modellbauer zu mischen sind. Die A-Komponente besteht meist aus dem Epoxid-Harz, die B-Komponente aus dem Härter. 

Aus dem technischen Modellbau sind Epoxid-Harze heute nicht mehr wegzudenken: zum Beispiel als vielseitiger Klebstoff, auch für Metalle, als Gießharz zur Herstellung von Bauteilen, als Bestandteil hochfester Faserverbundkunststoffe, als Bindemittel für Lacke oder als Isolator für elektrische Bauteile. 

Da Epoxid-Harze und deren Härter atem- und hautreizend sind, müssen die Gefährdungs- und Sicherheitsvorschriften in der Anwendung genau beachtet werden.


Wellen

Wellen

Wellen sind Stäbe zum Weiterleiten von Drehbewegungen und zur Lagerung von rotierenden Teilen. Im Unterschied zu Achsen übertragen sie auch ein Drehmoment. Wellen gibt es in vielen unterschiedlichen Bauformen: 

Hohlwellen sind, ähnlich wie Rohre, innen hohl und werden eingesetzt, wenn an Gewicht gespart werden oder die Welle eine hohe Eigenfrequenz haben soll. Wenn das anzutreibende Element beweglich sein soll, benötigt man biegsame Wellen. Kurbelwellen wandeln eine geradlinige Hin- und Her-Bewegung in eine drehende Bewegung um. 

Gelenkwellen zur Übertragung von Drehmomenten bei nichtfluchtenden Drehachsen und bei sich gegeneinander bewegenden Teilen sowie zum Längenausgleich. Der Conrad Online-Shop bietet die wichtigsten Wellen für den technischen Modellbau sowie das nötige Zubehör wie Anlaufscheiben, Stell-, Klemm- oder Sicherungsringe.


Gewindestangen

Gewindestangen

Als ältestes historisch nachgewiesenes Gewinde gilt die berühmte Archimedische Schraube. 

Die Kombination von Innen- und Außengewinde ist jedoch erst seit dem Hochmittelalter nachweisbar. Im Gegensatz zu Schrauben haben Gewindestangen keine Werkzeugangriffe. 

Eine Gewindestange ist ein Stab mit einem Außengewinde, der im technischen Modellbau meistens festgeklebt wird.


Ketten

Ketten

Im modernen technischen Modellbau dienen Ketten zur Übertragung von Kräften und Bewegungen, z.B. als Steuerketten, Kettenlaufwerke oder Kettengetriebe. 

Der Conrad Online-Shop bietet alle wichtigen Kettenarten für den technischen Modellbau, z.B. Raupen-, Rollen- oder Universalketten samt dem nötigen Zubehör.


Modellbau-Zubehör

Modellbau-Zubehör

Technischer Modellbau benötigt vielerlei weiteres Zubehör, etwa Platten und Profile aus Blech, Acryl, Holz oder Carbon, zudem Hölzer und Leisten. 

Der Conrad Online-Shop bietet auch eine große Auswahl an Zahnrädern, Motorritzeln, Kegelrädern, Zahnstangen und weiterem Montagematerial.


Federstahldrähte

Federstahldrähte

Federstahl zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit aus. Daher wird er ‒ nomen est omen ‒ vor allem zur Herstellung von Metall-Federn verwendet, die andauernden hohen mechanischen Belastungen ausgesetzt sind. 

Aus Federstahl bestehen sowohl Fahrwerksfedern in Autos als auch die kleine Feder, die eine Wäscheklammer zusammenhält. Federstahldrähte sind hochelastisch. 

Die Anwendungen von Federstahldrähten im technischen Modellbau sind vielfältig: z.B. Federringe, Tellerfedern, Spannstifte oder Präzisionsfedern.


Kugelkopf-Gelenke

Kugelkopf-Gelenke

Es gibt verschiedene Gelenkformen, die jeweils auf unterschiedliche Bewegungen spezialisiert sind. 

Am beweglichsten ist das Kugelgelenk mit kugelförmigem Gelenkkopf und einer hohlen kugelförmigen Gelenkpfanne. Es erlaubt Bewegungen in sechs verschiedene Richtungen: nach vorne und hinten, nach rechts und links und nach innen und außen. 

Im technischen Modellbau benötigt man Kugelgelenke z.B. als Traggelenk, Spurstangenkopf oder als Verbindung von Koppelstangen.


Lager

Lager

Lager dienen der Führung gegeneinander beweglicher Bauteile. Sie erlauben Bewegungen in erwünschten Freiheitsgraden und verhindern Bewegungen in den unerwünschten Freiheitsgraden. 

Radiallager erlauben eine Rotation, Linearlager eine Translation, wobei mehrere Kombinationen aus beiden Lagerarten möglich sind. 

Lager spielen eine wichtige Rolle im technischen Modellbau. Im Online-Shop finden sich vielerlei Lager wie Linear-Kugellager, Rillenkugellager, Nadellager oder Radial-Kugellager samt dem nötigen Zubehör wie Lagerböcke, Nadel-, Löt- und Spannhülsen oder Bundbuchsen.


Formenbau

Formenbau

Für die Fertigung von Formen benötigt man Gussteile, die meistens aus Kunststoff, seltener aus Metall, Stein, Sand oder Gips hergestellt werden. 

Im technischen Modellbau kommen meist Kunststoffformen zum Einsatz, sowohl als Dauerformen für die Serienproduktion, wie auch als verlorene Formen, die beim oder nach dem Guss zerstört werden und daher nur zur Herstellung eines Einzelgussstücks gefertigt werden. 

Im technischen Modellbau kommen meistens Spritzgussverfahren zur Verarbeitung von Elastomer, Thermoplast oder Duroplast zum Einsatz. Hierbei ist die Temperierung von Form und Gussmaterial entscheidend.

Unser Praxistipp

Professionelle technische Modellbauer sind mit den notwendigen Sicherheitsvorschriften ihres Berufs bestens vertraut. Manche Hobby-Modellbauer erwerben sich im Laufe der Zeit enorme technische Kenntnisse, ohne jedoch um so manche Gefahren zu wissen. Epoxid-Harze etwa sind im Umgang nicht ungefährlich. Bitte lesen Sie sich beim Hobby-Modellbau die Sicherheitshinweise aufmerksam durch.

     



FAQs: Die häufigsten Fragen zu technischem Modellbau

Welche Werkzeuge und Extras benötigt man beim technischen Modellbau?
Welche Werkzeuge Sie beim technischen Modellbau benötigen, hängt natürlich vom Modelltyp ab. Die Werkstatt manches Hobby-Modellbauers kann mit der eines professionellen technischen Modellbauers durchaus mithalten. Wenn Sie im Conrad Online-Shop Zubehör für technischen Modellbau bestellen, erhalten Sie automatisch Tipps für benötigte Extras.

Wo erhalte ich Tipps zu technischem Modellbau?
Im Conrad Ratgeber für Modellbau & Modelleisenbahn erhalten Sie die wichtigsten Informationen, die ein passionierter Modellbauer benötigt. Hier finden Sie Tipps zu RC-Modellautos, -booten, -helikoptern oder -flugzeugen, zum Bauen von Quadro-, Multi- oder Racecoptern oder zum Basteln an Ihrer Modelleisenbahn.

Wo finde ich echte Experten-Tipps für technischen Modellbau?
Im Conrad Electronic Modellbau- & Modellbahnclub erhalten Sie kompetente Beratung von ausgewiesenen Experten. Club-Mitglieder können schnell, einfach und unbürokratisch ihren Club-Berater anrufen. Der Conrad Electronic Modellbau- & Modellbahnclub bietet viele weitere Vorteile, wie z.B. Nachlass auf das gesamte Sortiment, bevorzugte Belieferung, Vorteils-Coupons und 36 Monate-Langzeit-Garantie auf alle Artikel. Außerdem erhalten Sie kostenlos das informative Clubmagazin, können an Werksbesichtigungen und Events teilnehmen und kostenlos Kleinanzeigen aufgeben.



Fazit: So kaufen Sie geeignetes Zubehör für technischen Modellbau

Bevor Sie ungeeignetes Zubehör für Ihr Modellprojekt bestellen, sollten Sie sich die Einzelschritte notieren und überlegen, was genau Sie benötigen. Beim Bestellen im Conrad Online-Shop erhalten Sie automatisch Tipps für benötigte Extras. Der Conrad Ratgeber für Modellbau & Modelleisenbahn gibt Ihnen wichtige Modellbau-Tipps, und im Conrad Electronic Modellbau- & Modellbahnclub können Sie schnell und unbürokratisch Experten um Rat fragen.

%seoprefootercolumns%
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
Einmal einlösbar bis 17.08.2026 auf conrad.at. Ausgenommen sind Prepaid-/Geschenkkarten, Bücher und Marketplace-Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Abgabe ggf. nur in begrenzten Mengen. Bitte beachten Sie den Mindestbestellwert.