Beliebte Kategorien:
  • Alle Produkte
  • Am häufigsten gekauft
  • Top bewertete Produkte
  • Ratgeber

Alle Produkte

bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table star tooltip warning wishlist

Am häufigsten gekauft

Am häufigsten gekauft

Top bewertete Produkte

Top bewertete Produkte

Ratgeber

Klingel & Gong: Tür-Signalgeber mit einfacher Installation

Klassische Klingelsysteme bestehen aus einer Türklingel oder einem Gong.
Sie sind eine einfache, vielseitige und kostengünstige Möglichkeit der Besucherbenachrichtigung und Türeinlasskontrolle.

Die verkabelten oder funkgesteuerten Geräte dienen als akustische und optische Signalanlage.

  • Welchen Zusatznutzen bietet eine Klingel?

  • Verdrahtetes System oder Funkklingel?

  • Welche Klingelanlagen gibt es?

  • Was unterscheidet eine Klingelanlage von einer Türsprechanlage?

  • Welche Ausstattung ist bei einer Klingel wichtig?

  • Wie wird eine Klingel montiert?

  • Wie groß ist die Reichweite von Funkklingeln?

  • Klingel und Gong als Sicherheitslösung?

Funkgong im Einsatz


Welchen Zusatznutzen bietet eine Klingel?

Klingelanlagen und Gong-Systeme melden Personen, sichern Eingangsbereiche ab und dienen als Signalgeber für Gäste, Mitarbeiter und Lieferanten. Mit einer Klingel oder einem Gong lassen Sie Besucher vor der Tür oder Pforte nicht mehr warten und verpassen auch keine Lieferung mehr. Ein Druck draußen auf den Klingeltaster genügt, um sich drinnen bemerkbar zu machen. Ob dabei traditionelles Klingeln, Summen oder eine Melodie ertönt, stellen Sie am Gongmodul ein. Ein Druck auf die optionale Türöffnertaste gewährt dem Gast, Kollegen oder Familienmitglied Einlass.

Klingelanlagen und Gong-Systeme gibt es in zahlreichen Varianten und Ausführungen für den gewerblichen oder privaten Gebrauch. Die Auswahl reicht von der einfachen Ein-Knopf-Klingel bis zu Systemen für Unternehmen, Mehrfamilienhäuser und öffentliche Gebäude.



Verdrahtetes System oder Funkklingel?

Klingelanlagen gibt es in zwei grundlegenden Varianten: fest verdrahtet und kabellos als Funklösung.

Drahtgebundene Klingel

Eine fest verkabelte Klingelanlage besteht aus mindestens einem Drucktaster, einem Transformator zur Stromversorgung und einer Klingel oder Läutwerk als Signalgeber. Diese Mindestkonfiguration eignet sich beispielsweise als Türklingel oder Hoftorklingel für eine Einzelfirma, ein Büro oder ein Haus. Eine LED-Beleuchtung zum Auffinden der Klingeltaste bei Dämmerung gibt es nur bei drahtgebundenen Systemen.

Tipp: Denken Sie an einen Kabelkanal zur Installation der Klingel.

Funkklingel

Ist keine feste Verkabelung möglich oder erwünscht, greifen Sie zu einem Funksystem. Diese bestehen aus mindestens einem Funk-Klingeltaster und einem Funk-Gong und sind meist erweiterbar. Die Spannungsversorgung bei Funkklingeln erfolgt über Batterien oder Akkus. Der Funkempfänger ist entweder batteriebetrieben oder Sie platzieren ihn wie ein Steckernetzteil in einer Steckdose.

Zu haben sind auch Funk-Erweiterungen für bestehende, verdrahtete Klingelanlagen. Dadurch können Sie Funk-Gongs als mobile Signalgeber in Hallen, in Außenbereichen und an weiter entfernten Geschossen oder angrenzenden Gebäuden nutzen.



Welche Klingelanlagen gibt es?

Mehrfachklingel Türsprechanlage für 3-Familienhaus

Die Minimalvariante besteht aus einem Einzel-Klingelmodul als Außeneinheit sowie einem Gong als Inneneinheit, Empfänger und Lautgeber.

Das Klingelmodul ist als Aufputz- oder Unterputzgehäuse ausgeführt. Es enthält einen Klingelknopf oder Taster und ein Namensschild oder Platz für eine Gravur.

Mehrfachklingeln kombinieren mehrere Klingeltaster auf einer Klingelplatte. Die Mehrfachlösungen sind eine gute Wahl für Bürogebäude und Mietshäuser.

Modulare Klingelsysteme sind erweiterbar und passen sich Ihrem Bedarf an. Kombinieren Sie unterschiedliche Klingeltaster und Gongs zu einem individuellen System.

Sie suchen nach einer frei konfigurierbaren Lösung, bei der Sie Sender und Empfänger fast beliebig koppeln können? Dann ist eine modulare Funkklingelanlage optimal.



Was unterscheidet eine Klingelanlage von einer Türsprechanlage?

Eine Türsprechanlage oder Wechselsprechanlage kann nicht nur klingeln. Sie ermöglicht darüber hinaus die Kommunikation zwischen Besuchern und Mitarbeitern oder Bewohnern. Das hilft bei der Identifizierung Einlass suchender Person. Sie können mit der Person vor der Tür sprechen, bevor Sie öffnen.

Video-Türsprechanlagen mit Kamera liefern ein Live-Bild der wartenden Person für zusätzliche Sicherheit. IP-Video-Türsprechanlagen binden sich ins Netzwerk ein und nutzen das Smartphone als zusätzliches mobiles Empfangsgerät.



Welche Ausstattung ist bei einer Klingel wichtig?

Klingeln sind abhängig vom Modell mit folgenden Bedienelementen ausgestattet:

Melodietaste

Über die Melodie-, Programmier- oder Setup-Taste wählen Sie den Ton oder die Melodie aus. Sie können oft weitere Einstellungen vornehmen und beispielsweise die Länge des Ruftons einstellen. Manche Modelle erlauben die Verwendung eigener Melodien.

Lautstärke

Über den Lautstärkeregler stellen Sie die Ruftonlautstärke ein. Achten Sie beim Kauf auf die in Dezibel (dB) angegebene maximale Lautstärke. In Büros kann eine häufige Anpassung der Klingellautstärke relevant sein. Dann ist eine einfache Lautstärkeeinstellung vorteilhaft.

Optisches Klingeln

Eine Klingel mit visueller Anzeige über Signal-LEDs in Ergänzung zum Rufton kann Sie lautlos benachrichtigen.

Anschlüsse

Über Anschlussklemmen stehen Ihnen je nach Modell verschiedene Verbindungsmöglichkeiten zur Verfügung. Üblich sind Anschlüsse für einen Klingeltaster oder eine Türsprechanlage und zur Stromversorgung. Manche Geräte verfügen außerdem über Klemmen für Signalblitze oder Zusatzlautsprecher.

Batteriewarnanzeige

Die Batteriewarnanzeige informiert Sie bei Funksystemen rechtzeitig, wenn der Batteriestrom zur Neige geht.

Funkklingel mit optischem Klingeln


Wie wird eine Klingel montiert?

Moderne Klingelsysteme zeichnen sich durch flexible Montagemöglichkeiten aus. Sie lassen sich leicht nachrüsten oder ersetzen im Rahmen einer schnellen Modernisierung Ihre bisherige Klingel. Die Nutzung vorhandener Leitungen spart Zeit und minimiert den Montageaufwand. Befestigen Sie die neue Klingelplatte und das Läutwerk – fertig ist die Klingelsanierung. Die Installation erfolgt normalerweise über 8-V-Klingeldraht. Systeme auf 230-V-Basis kommen ohne Transformator aus.

So installieren Sie eine modulare Funkklingel:

  • Befestigen Sie die Funkklingel mittels Klebepad oder mit Schrauben am Einsatzort.

  • Legen Sie die Batterien in den Funkgong ein oder stecken Sie das Gerät in eine 230-V-Steckdose.

  • Koppeln Sie den Sender und Empfänger durch Drücken der entsprechenden Taste am Gehäuse.

  • Wählen Sie über die Melodietaste den gewünschten Klingelton aus. Stellen Sie zum Abschluss noch die Lautstärke ein.



Wie groß ist Reichweite von Funkklingeln?

Funkklingel mit bis zu 100 Metern Reichweite

Die Funkreichweite im freien Feld ist in der Produktbeschreibung angegeben.
In Abhängigkeit von Hindernissen und baulichen Gegebenheiten kann sich die Funkreichweite verringern.

Geräte mit Repeatermodul oder Reichweitenverstärker überbrücken größere Entfernungen.



Klingel und Gong als Sicherheitslösung?

Als Sicherheitslösung lassen sich Klingeln und Gongs mit Bewegungsmeldern und Tür-/Fensterkontakten verbinden, die das Klingeln auslösen. Eine solche Lösung ist eine Möglichkeit zur Überwachung von Zufahrten, Eingangsbereichen und Durchgängen. Beim Erfassen einer Bewegung wird der Gong ausgelöst.