Schaltdraht

Für zuverlässige elektrische Verbindungen ist Schaltdraht oft die erste Wahl. Sein starrer, aber dennoch biegsamer massiver Kupferleiter und die strapazierfähige Isolierung sorgen auch noch nach Jahrzehnten für sicheren Kontakt.

In unserem Ratgeber erfahren Sie, welche Typen es gibt, wie sich sich unterscheiden und worauf es bei der Beschaffung ankommt.

  • Was ist ein Schaltdraht?

  • Oft verwendete Begriffe rund um den Schaltdraht

  • FAQ – häufig gestellte Fragen

Schaltdrähte


Was ist ein Schaltdraht?

Schaltdraht

Elektrische Drahtverbindungen entstehen im Allgemeinen entweder durch starre Drähte oder durch flexible Litzen. Starre Drähte enthalten einen einzigen massiven Kupferleiter, Litzen dagegen viele sehr feine Einzeldrähte. Vorteil der Litzen: Sie sind biegsam wie ein Bindfaden und eignen sich deshalb optimal für die Verkabelung zum Beispiel von sich häufig bewegenden Maschinenteilen. Starre Drähte wie der Schaltdraht sind dagegen für überwiegend dauerhafte elektrische Leitungswege gedacht. Sie sind zwar auch biegsam, behalten aber nach dem Biegen ihre Form. Typisches Beispiel ist der Klingeldraht, ein Begriff, der oft synonym für Schaltdraht verwendet wird. Er verbindet den Klingelknopf an der Haustür mit dem Trafo der Wohnungsklingel.

Generell lässt sich Schaltdraht für die innere Verdrahtung von Geräten einsetzen, üblich ist ebenso die geschützte Verlegung in Leuchten, Schaltanlagen oder Verteilungen sowie in, auf und unter Putz. In der Elektrotechnik und Elektronik wird der starre Kupferdraht häufig auch als Einzelader oder verdrillt als Leitung für die Betriebsspannung eingesetzt, da er sich leicht an die räumlichen Gegebenheiten eines Gehäuses anpassen lässt. Schaltdraht ist vor allem in der verzinnten Variante problemlos lötbar und erlaubt das Klemmen ohne Aderendhülse.



     

  • Der Schaltdraht YV ist der wohl am weitesten verbreitete Schaltdraht und wird auch als Klingeldraht, Rangierdraht sowie hin und wieder auch als PVC-Aderleitung oder YV-Draht bezeichnet. Der Leiter aus massivem Kupfer ist häufig verzinnt, besitzt normalerweise einen Querschnitt von 0,20 Quadratmillimeter und eine Isolierung aus Weich-PVC. Schaltdraht YV ist weitgehend beständig gegen Öl und Benzin und lässt sich im Temperaturbereich von minus 20 bis plus 70 Grad Celsius ohne Einschränkungen verwenden. Die typische maximale Strombelastung den YV-Typs liegt bei etwa 1,6 Ampere, möglich sind Spannungen bis zu 50 Volt Wechselstrom und 75 Volt Gleichstrom. Übliche Verkaufsformen von YV-Schaltdraht sind Rolle, Ring oder Spule.

  • Mit seinen Querschnitten von 1,5 bis 16,0 Quadratmillimetern zählt der Schaltdraht H07V-U zu den leistungsfähigsten Typen. Er verträgt Strombelastungen je nach Querschnitt der Einzelader von 20 bis über 70 Ampere, die Wechselspannung kann bis zu 450 Volt, die Gleichspannung bis zu 750 Volt betragen. Die Isolation des blanken Kupferleiters besteht auch hier aus flammwidrigem PVC. Für geringere Strombelastungen bis etwa 20 Ampere und Spannungen bis 300 beziehungsweise 500 Volt bietet sich der Typ H05V-U an. Seine Querschnitte reichen von 0,5 bis zu 1,0 Quadratmillimeter. Beide Kabeltypen werden häufig als Meterware angeboten.

  • Kommt es bei der Installation vor allem auf Beständigkeit gegenüber sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen an, sind Schaltdrähte mit einer Isolierung auf Silikon-Basis zu empfehlen. Dieses Material verträgt Umgebungstemperaturen von minus 60 bis zu plus 180 Grad Celsius. Die Betriebsspannungen liegen bei 300 Volt Wechselstrom oder 500 Volt Gleichstrom, die Querschnitte des massiven Leiters aus verzinntem Kupfer betragen in der Regel 0,2 bis zu 10 Quadratmillimeter. SiD-Kupferdrähte stehen im Allgemeinen als Meterware zur Verfügung.

  • Die Abkürzung steht für American Wire Gauge, zu Deutsch etwa amerikanisches Drahtmaß. Dieser überwiegend in Nordamerika gebräuchliche aber im Rahmen der Internationalisierung auch hierzulande anzutreffender Wert bezeichnet den Leiterquerschnitt. Je höher der AWG-Wert, desto dünner ist der Draht. So steht 1 AWG für einen Querschnitt von 42,40 Quadratmillimeter, 10 AWG bedeuten 5,26 Quadratmillimeter, 20 AWG rund 0,52 Quadratmillimeter.

  • In der Draht- und Kabelindustrie gibt es zahlreiche Normungsorganisationen, die dafür sorgen, dass die Unternehmen bei der Herstellung ihrer Produkte bestimmte Regeln einhalten. Allerdings definieren die Organisationen in den verschiedenen Teilen der Welt unterschiedliche Normen, sodass Kabel, die für die Verwendung in Nordamerika hergestellt und bestimmt sind, nicht unbedingt auch in Europa verwendet werden können und umgekehrt.

    Drähte, deren Bezeichnung mit H beginnt – zum Beispiel H07V-U –, sind harmonisiert und lassen sich überall in Europa und in den teilnehmenden Gebieten verwenden, auch außerhalb Europas, beispielsweise in Nordamerika. Die Harmonisierung erstreckt sich auch auf die dem H folgenden Zahlen und Buchstaben, die bestimmte Eigenschaften kennzeichnen. 07 bedeutet eine Nennspannung von 450 Volt Wechselstrom und 750 Volt Gleichstrom, das V weist PVC als Isolier- oder Mantelwerkstoff aus, das S steht für Silikonkautschuk. Das U wiederum definiert einen eindrähtigen Leiter.



FAQ – häufig gestellte Fragen

Spielen die Farben bei Schaltdrähten eine Rolle?

Die Farbe der Isolierung ist bei Schaltdrähten nicht an eine bestimmte Funktion gekoppelt, im Allgemeinen haben sich aber Rot für die Plus- und Schwarz oder Blau für die Minusleitung etabliert. Insgesamt stehen rund ein Dutzend Farben zur Verfügung, darunter neben Rot, Schwarz, Blau auch Gelb, Grün und Weiß sowie eher exotische Farben wie Orange, Violett und Pink.
 

Sind verzinnte Leiter besser als Leiter aus blankem Kupfer?

Verzinntes Kupfer ist leichter zu löten, erhöht allerdings auch ein wenig den elektrischen Widerstand. Wichtigster Vorteil ist aber der Schutz vor Korrosion des Kupfers, und zwar in erster Linie bei Klemmverbindungen in feuchter Umgebung. Der berüchtigte Grünspan kann die Leitfähigkeit der Verbindung auf Dauer stark beeinträchtigen.
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
  • Business PLUS+