- Produkt-Art
- Überwachungskamera38Wärmebild-/Überwachungskamera mit Temperaturüberwachung2
- Preis
- Marke
- Mobotix13ABUS6Reolink6Foscam4Annke3HIKVISION3Dahua Technology1DoorBird1HiLook1Inkovideo1TrendNet1
- Übertragungsart1
- GSM1Kabelgebunden23Kabellos3LAN40WLAN8
- Videoüberwachung-Besonderheiten
- mit IR-LEDs35Aufnahme auf Speicherkarte31mit PoE IEEE 802.3af28mit Autoerkennung21mit ONVIF-Unterstützung20mit Mikrofon19mit Personenerkennung18mit 2-Wege-Kommunikation12mit Lautsprecher11mit Weißlichtstrahler11Motorisiertes Objektiv9mit optischem Zoom9mit Gesichtserkennung7mit Haustiererkennung6mit Sirene5mit Vandalismusschutz5mit Bewegungsmelder4Fieber-Screening2mit Alarmsensoren2mit PoE IEEE 802.3at2mit Schwenk-Neige-Zoom-Funktion (PTZ)1
- Einsatzort
- Außenbereich35Innenbereich14stationär1
- Kamera-Typ
- Auflösung (max.)
- Speicherkarten-Typ
- Stromversorgung
- Max. Blickwinkel hor.
- App-fähig
- Cloud-Anbindung
- Serie
- Refurbished & Angebote
Dome-Kamera
40 ErgebnisseABUS TVIP48511 LAN IP Überwachungskamera 3840 x 2160 Pixel
Reolink Netzwerkkamera P437 LAN IP Überwachungskamera 3840 x 2160 Pixel
Reolink 6975253983742 P324 LAN IP Überwachungskamera 2880 x 1616 Pixel
ABUS TVIP44511 LAN IP Überwachungskamera 2688 x 1520 Pixel
Reolink Schloss / Zutrittskontrolle P334 LAN IP Überwachungskamera 3840 x 2160 Pixel
Mobotix Mx-VD2A-5-IR-VA Mx-VD2A-5-IR-VA LAN IP Überwachungskamera 2720 x 1976 Pixel

Foscam W5EP white W5EP white LAN IP Überwachungskamera
TrendNet Netzwerkkamera TV-IP1515PI LAN IP Überwachungskamera 2592 x 1920 Pixel
Annke Netzwerkkamera I91DG LAN IP Überwachungskamera 4096 x 3072 Pixel
Inkovideo V-130-8MW LAN IP Überwachungskamera 3840 x 2160 Pixel

Foscam W5EP black W5EP black LAN IP Überwachungskamera
Mobotix Netzwerkkamera Mx-p26B-AU-6N LAN IP Überwachungskamera 3072 x 2048 Pixel
Dahua Technology A1, DH-T5A-PV DH-IPC-T5AP-PV-0360B-EUR LAN, WLAN IP Überwachungskamera 2880 x 1620 Pixel
Reolink ColorX Series P335X Kabelgebunden, LAN IP Überwachungskamera 3840 x 2160 Pixel
HIKVISION DS-2TD1217B-6/PA LAN IP Wärmebild-/Überwachungskamera mit Temperaturüberwachung 2688 x 1520 Pixel
Reolink Netzwerkkamera P344 LAN IP Überwachungskamera 4512 x 2512 Pixel
Annke I51EH I51EH LAN IP Überwachungskamera 3072 x 1728 Pixel
Mobotix Mx-SD2A-230-LL-VA MOBOTIX Mx-SD2A-230-LL-VA LAN IP Überwachungskamera 1920 x 1080 Pixel
Mobotix Mx-SD1A-540-IR-VA MOBOTIX Mx-SD1A-540-IR-VA LAN IP Überwachungskamera 2720 x 1976 Pixel
Annke I91DQ LAN IP Überwachungskamera 3840 x 2160 Pixel
Mobotix Mx-VH1A-12-IR-VA Mx-VH1A-12-IR-VA LAN IP Überwachungskamera 4000 x 3000 Pixel
Foscam Netzwerkkamera T8EP LAN IP Überwachungskamera 3840 x 2160 Pixel
Foscam Netzwerkkamera T8EP (black) LAN IP Überwachungskamera 3840 x 2160 Pixel
Mobotix Mx-MD1A-5-IR Mx-MD1A-5-IR LAN IP Überwachungskamera 2720 x 1976 Pixel
ABUS Performance Line 2MPx Mini Dome TVIP42510 LAN IP Überwachungskamera 1920 x 1080 Pixel

Mobotix Mx-SD1A-831-LIR-VA MOBOTIX Mx-SD1A-831-LIR-VA LAN IP Überwachungskamera 3864 x 2180 Pixel
HIKVISION DS-2TD1217B-3/PA LAN IP Wärmebild-/Überwachungskamera mit Temperaturüberwachung 2688 x 1520 Pixel
Reolink P344-AVS LAN IP Überwachungskamera 4512 x 2512 Pixel

Mobotix MOBOTIX MOVE MX-VT1A-5-IR - Netzwerk-Überwachungskamera Mx-VT1A-5-IR LAN IP Überwachungskamera 2720 x 1976 Pixel
ABUS IPCS54511A LAN IP Überwachungskamera 2688 x 1520 Pixel
Ratgeber
Eine Überwachungskamera ist nicht nur für Geschäfte, Einkaufspassagen und Banken interessant, sondern gewinnt auch Bedeutung für das Smart Home. Ob als Kamera für Räume wie Garagen oder für den Außenbereich: Eine Dome-Kamera etabliert ein Stück weit Sicherheit.
Lassen sich potenzielle Einbrecher nicht von der Anwesenheit einer Überwachungskamera abschrecken, können die gewonnenen Bilder und Videos bei der Aufklärung helfen.
Es handelt sich um eine Unterform der Überwachungskamera als Videoschutzsystem. Wie für alle Kameras dieser Form ist es ihre Aufgabe, die Umgebung zu filmen und für die Auswertung zur Verfügung zu stellen.
Das Bildmaterial kann dabei entweder in Echtzeit an einem Monitor vom Sicherheitspersonal verfolgt werden oder für die spätere Auswertung gespeichert werden.
Das Hauptmerkmal einer Dome-Überwachungskamera ist die halbrunde Bauform. Der Name verweist darauf, denn das englische Wort „Dome” wird im Deutschen mit „Kuppel” übersetzt.
Die eigentliche Kamera befindet sich unter jener Kuppel und ihr Blickwinkel ist daher kaum sichtbar. Meist besteht die Kuppel aus Kunststoff und ist so getönt, dass sie keine Einschätzung erlaubt, welcher Bereich der Videoüberwachung unterliegt. Das erhöht die abschreckende Wirkung.
Da Einbrüche und Vandalismus sowohl im beruflichen, aber auch im privaten Umfeld immer weiter zunehmen, sind Dome-Kameras eine gute Möglichkeit, um sich vor unerwünschten Personen zu schützen.
Es lassen sich verschiedene Typen der Dome-Kamera unterscheiden. Dabei geht es weniger um die Frage, ob sie im Außen- oder Innenbereich genutzt werden. Die Sicherheitstechnik ist für Indoor sowie Outdoor gedacht und unterscheidet sich dabei in der Witterungsbeständigkeit der Materialien. Daraus ergeben sich drei verschiedene Typen:
PTZ-Kamera
Dome-Kamera mit festem Winkel
Überwachungskamera mit Arm
Wesentlicher ist jedoch die Frage, welche Bereiche gefilmt werden sollen. Je nach Antwort auf diese Frage, weicht die Bauart im Detail ab.
PTZ-Kamera
Am häufigsten werden Sie Kameras begegnen, die das Kürzel PTZ tragen. Es steht für drei Begriffe: Pan, Tilt und Zoom. PTZ fasst somit die drei wesentlichen Eigenschaften dieser Überwachungskamera zusammen: Schwenken, Neigen und Zoomen.
Mit einer PTZ-Kamera kann die Umgebung rundum erfasst werden. Sie eignet sich daher vor allem für weitläufige Außenbereiche.
Beachtet werden muss, dass die PTZ-Funktion nicht bedeutet, dass permanent eine 360-Grad-Rundumsicht erfasst wird. Der Blickwinkel verändert sich beim Neigen, Schwenken und Zoomen, sodass zu einem Zeitpunkt nur ein Teilbereich erfasst wird.
Dome-Kamera mit festem Blickwinkel
Wird die Überwachungskamera zum Beispiel in einem engen Flur oder auf einem schmalen Weg benötigt, muss es keine PTZ-Technik sein.
Deutlich günstiger sind Modelle, die über ein kleineres Sichtfeld verfügen, das dafür dauerhaft den zugewiesenen Bereich erfasst.
Was die Videoüberwachung abdeckt, entscheidet sich mit der Montage. Es muss bei der Installation festgelegt werden, welche Ausrichtung die Kamera erhält.
Überwachungskamera mit Arm
Eine dritte Unterform nutzt keine flache Fläche zur Deckenmontage, sondern besitzt einen Haltearm zur Wandmontage. Damit eröffnen sich andere Einsatzgebiete im Innen- und Außenbereich.
Je nach Modell ist die 360-Grad-Rundumsicht vorhanden, und Elemente wie optischer Zoom können ferngesteuert werden.
Analoge Übertragung
Analog bedeutet in diesem Kontext, dass es sich um eine traditionelle Kamera handelt, die Teil eines CCTV-Systems sind. CCTV steht für Closed Circuit Television.
Gemeint ist damit, dass die analogen Aufzeichnungen an vorab definierte Empfangsgeräte gesendet werden.
Digitale Übertragung
Zeitgemäßer sind digitale Überwachungskameras. Sie werden auch als IP-Dome-Kameras bezeichnet. IP ist das Kürzel für Internet Protocol.
Die erfassten Bilder werden als Stream weiterverarbeitet. Bei diesen Modellen ist auch die Rede von IP-Netzwerkkameras, da das Internet-Protokoll IP genutzt wird, um die Daten in ein Computernetzwerk zu transportieren.
LAN-Übertragung
IP-Kameras können ihre Signale über ein LAN-Kabel weitergeben. Diese Wahl beschränkt Anwender zwar in den Installationsmöglichkeiten, doch das Kabel ist anders als Funk weniger störungsanfällig. Im Idealfall wird es so verlegt, dass es vor Vandalismus geschützt ist. Die IP-Kamera schickt die Daten an ihr lokales Netzwerk, von wo aus es weiterverarbeitet und auch via Internet verbreitet werden kann. Zusätzlich ist ein Netzteil für die Stromversorgung nötig.
WLAN-Übertragung
Alternativ kann das IP-Signal über WLAN transportiert werden.
WLAN-Kameras kommunizieren entsprechend wirless mit ihrem Netzwerk. Das eignet sich vor allem für den Outdoor-Einsatz und allgemein alle Anwendungsfälle, in denen nicht unzählige Meter Kabel verlegt werden sollen.
Daher sind Kameras mit WLAN-Übertragung leichter im Bezug auf ihre Installationsmöglichkeiten.
PoE-Übertragung
Die dritte IP-Möglichkeit wird PoE abgekürzt und steht für die Technologie Power over Ethernet.
Streng genommen handelt es sich um eine Modernisierung der kabelgebundenen IP-Überwachungskamera.
Statt LAN-Kabel und Netzteil als getrennte Elemente anzuschließen, ist das Netzwerkkabel zugleich der Stromanschluss.
Egal, ob PoE, LAN oder WLAN: Die In- und Outdoor-Kameras mit IP nutzen ihre Verbindung nicht nur zur Datenübertragung von der Überwachungskamera auf ein Empfangsgerät, sondern schaffen über das Netzwerk die Möglichkeit, Befehle an die Dome-Kamera weiterzugeben. Es handelt sich um ein 2-Wege-System.
Entscheidend dafür, wie zufrieden Sie mit einer Dome-Kamera sein werden, ist die gelieferte Bildauflösung. Bereits eine sehr kleine und damit unauffällige Mini-Dome-Kamera sollte heutzutage mindestens zwei Megapixel leisten.
Zwei Megapixel sind zwei Millionen Bildpunkte und ergeben eine Auflösung von 1920 x 1080 Pixel. Somit ist die Full-HD-Qualität gewährleistet. Es gibt auch Modelle, die nur HD-Bilder liefern, also mit 1080 x 720 Pixel arbeiten. Die Auflösung ist entsprechend geringer.
Die meisten Modelle verfügen zudem über einen Nachtsicht-Modus. Dafür werden Infrarot-LED eingebaut. Diese werden auch als „IRED” oder „IR-LED bezeichnet”. Nachtsicht wird von den meisten Herstellern und Anwendern als unersetzlich erachtet, da Straftaten häufiger bei Nacht versucht werden. Eine Kamera ohne gute Nachsicht kann daher selbst bei bester HD-Auflösung und vielen Metern Reichweite nutzlos werden.