Direktlink
  • Conrad
  • Mein Konto

    Anmelden / Registrieren

  • Einkaufswagen

  • Aktuelle Angebote, Aktionen & Top-Deals – Jetzt entdecken → Aktuelle Angebote, Deals & Aktionen →
  • Service & Infos

    Vorteile & Inspiration

    • → Langzeit-Garantie

    • → Geschenkkarte

    • → Download Center

    • → Newsletter

    Wissen & Aktuelles

    • → Innovation News

    • → Ratgeber

    • → Conrad Blog

    • → Aktuelles

    • → Kataloge


  • Angebote

    Sparen & Angebote

    • → Aktionen

    • → SALE %

    • → Outlet

    Clever Einkaufen

    • → Haushaltsbedarf

    • → Refurbished

    • → Alle Gutscheine


    Marken im Fokus

    Logo zu Osram
    Logo zu Reely
    Logo zu VOLTCRAFT
    Logo zu Bosch Home and Garden
    Logo zu Makita
    Logo zu TRU COMPONENTS

  • Unsere Produkte
  • Mein Konto
  • Merkliste
  • Abmelden
Conrad
bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Ratgeber

Monoblock-Klimageräte zum Heizen: Energieeffiziente Alleskönner

Kraftvolles Heizen, ohne dass ein Außengerät benötigt wird: Monoblock-Klimageräte mit Heizfunktion sind flexible Alleskönner für ein angenehmes Raumklima. Die mobilen Klimaanlagen sind eine gute Wahl, wenn eine feste Installation nicht möglich oder gewünscht ist. Auch wenn Sie aus ästhetischen Gründen vor der Montage eines herkömmlichen Split-Klimageräts mit Außeneinheit zurückschrecken, sollten Sie über ein Monoblock-Klimagerät nachdenken. Die Hausfassade wird optisch nicht beeinträchtigt. In unserem Ratgeber erfahren Sie, worauf Sie beim Kauf von Monoblock-Klimageräten für den gewerblichen oder privaten Einsatz achten sollten.

  • Was ist das Besondere an mobilen Klimageräten ohne Außeneinheit?

  • Wie funktionieren Klimaanlagen in Monoblock-Bauweise zum Heizen?

  • Wie wird eine Monoblock-Klimaanlage installiert?

  • Wie energieeffizient ist ein Monoblock-Gerät?

  • Tipps für den Kauf eines Monoblock-Klimageräts

Monoblock Klimageräte zum Heizen


Was ist das Besondere an mobilen Klimageräten ohne Außeneinheit?

Ein Monoblock-Klimagerät zum Heizen ist eine handliche, platzsparende und mobile Klimaanlage zur ganzjährigen Temperierung mit allen Eigenschaften und Funktionen einer modernen Klimaanlage. Sie bestehen aus einem einzigen kompakten All-in-One-Gehäuse – dem Monoblock –, das im Raum aufgestellt wird. 

Einstellmöglichkeiten eines Monoblock Klimageräts

Die Klimaanlagen dienen vor allem in der wärmeren Jahreszeit zur Kühlung, aber auch zur Entfeuchtung von Büros, Aufenthalts- und Wohnräumen, Geschäften und Lagerflächen. In den kälteren Monaten unterstützen sie die Heizung oder ersetzen diese in Räumen ohne gebäudeseitige Heizmöglichkeit. Wird das Gerät nicht benötigt, verschwindet es unauffällig.

Neben Abkühlung oder Erwärmung der Luft können Monoblock-Geräte Räume auch belüften und entfeuchten. Dabei wird die Luft gefiltert und gereinigt und die Luftfeuchtigkeit auf ein angenehmes Niveau reguliert. Dadurch verbessert sich das Raumklima im Hinblick auf das Wohlbefinden.

Tipp: Nachrüsten einer Klimaanlage

Soll eine Klimatisierung mit Heizmöglichkeit schrittweise nachgerüstet werden, empfehlen sich Monoblock-Klimageräte. Die Nachrüstung kann raumweise erfolgen und ist daher besonders wirtschaftlich in Bezug auf Aufwand und Kosten.



Wie funktionieren Klimaanlagen in Monoblock-Bauweise zum Heizen?

Das steckerfertige Gehäuse in Kompaktbauweise enthält einen Kompressor, einen Kondensator, einen Verdampfer und einen Ventilator.

Es ist einfach zu installieren, da diese Modelle weder eine Außeneinheit noch eine Kälteverrohrung nach draußen benötigen, durch die das Kältemittel zwischen Innen- und Außeneinheit zirkuliert.

Dadurch sind die Geräte flexibel einsetzbar, da sie leicht von Zimmer zu Zimmer bewegt und flexibel integriert werden können. Gerade wenn nur ein einzelner Raum gekühlt oder geheizt werden soll, spielen Monoblock-Klimageräte ihre Stärken voll aus.

Je nach baulichen Gegebenheiten oder Auflagen wie Denkmalschutz sind mobile Monoblock-Klimageräte manchmal sogar die einzige Möglichkeit, einen Innenraum mit vertretbarem Aufwand zu klimatisieren.

Die moderne Bauweise sorgt für einen bedarfsgerechten, minimalen Energieverbrauch bei maximalem Komfort. Zudem sind Monoblöcke günstig in der Anschaffung und meist preiswerter als Split-Klimageräte oder eine Wärmepumpe.

Tipp: Es gibt auch Klimaanlagen, die aus einem Block bestehen und an der Wand oder im Fenster montiert werden. Vorteil dieser Modelle: Sie benötigen keinen Abluftschlauch. Für den Betrieb sind je nach Ausführung ein oder zwei Wandbohrungen für die Luftkanäle mit Lüftungsgittern an der Außenwand erforderlich.

Luftverteilung bei einem Monoblock Klimagerät zum Heizen


Wie wird eine Monoblock-Klimaanlage installiert?

Die Inbetriebnahme ist kinderleicht: Das mobile Gerät an eine Steckdose anschließen, den mitgelieferten Abluftschlauch zum Beispiel durch ein gekipptes Fenster nach draußen führen und schon kann es losgehen.

Am Bedienfeld, per Fernbedienung oder App auf dem Smartphone stellen Sie die gewünschte Betriebsart und Temperatur ein. Die warme oder kalte Luft wird dann sanft in den Innenraum geblasen, während die überschüssige Wärme oder Kälte über den Schlauch nach außen abgeleitet wird. Dabei werden Staub, Pollen und unangenehme Gerüche durch Filter für saubere Luft weitgehend entfernt. Für den Heizbetrieb können Sie je nach Modell sogar ganz auf den Schlauch verzichten.



Wie energieeffizient ist ein Monoblock-Gerät?

Monoblock-Klimageräte haben den Vorteil, dass sie von Natur aus energieeffizient sind, da sie nur so viel Strom verbrauchen, wie sie zum Kühlen oder Heizen benötigen. Im Vergleich zu Split-Klimageräten können sie jedoch einen höheren Energieverbrauch aufweisen, da sie die Luft über einen Schlauch transportieren müssen. Achten Sie auf die in der Produktbeschreibung angegebene Energieeffizienzklasse, die Leistungsaufnahme und den Energieverbrauch für den Kühl- und den Heizbetrieb. Je höher die Klasse, desto sparsamer ist das Gerät und desto mehr schont es die Umwelt.

Bauartbedingt sind die Monoblock-Systeme in der Regel lauter als Klimaanlagen mit Außeneinheit, da der Kompressor und Wärmetauscher im selben Gehäuse untergebracht sind. Der Schallleistungspegel in Dezibel (dB) gibt an, wie laut das Gerät ist. Je niedriger der Wert, desto leiser ist das Betriebsgeräusch.



Tipps für den Kauf eines Monoblock-Klimageräts

Damit Ihre neue Monoblock-Klimaanlage mit Heizfunktion optimal auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist, sollten Sie neben den Gehäuseabmessungen auf folgende Ausstattungsmerkmale achten:

Raumvolumen und Luftumwälzung

Damit Ihr neues Gerät den Raum angenehm heizen kann, muss seine Leistung für den Raum ausreichen. Das maximal empfohlene Raumvolumen in der Produktbeschreibung gibt an, für welche Raumgröße das Gerät vom Hersteller vorgesehen ist. Die maximale Luftumwälzung gibt an, welches Raumvolumen in m³/h das Gerät pro Stunde umwälzen kann.

Kühl- und Heizleistung

Die Kühlleistung und die separat angegebene Heizleistung besagen, wie viel Wärme das Klimagerät dem Raum pro Stunde entziehen oder zuführen kann. Sie wird in Kilowatt (kW) oder British Thermal Unit (BTU) angegeben. Je höher der Wert, desto schneller und effektiver kann das Gerät den Raum heizen. Je größer der Raum ist, desto höher sollte die Kühl- und Heizleistung sein.

Entfeuchtungsleistung

Die Entfeuchtungsleistung wird in Litern pro Stunde (l/h) angegeben. Sie gibt an, wie viel Feuchtigkeit das Klimagerät aus der Luft entfernt. Je höher der Wert, desto trockener ist die resultierende Raumluft.

Schlauchtechnik

Die Schlauchtechnik bestimmt, wie die Klimaanlage die Abluft aus dem Raum leitet. Ein-Schlauch-Systeme arbeiten mit einem einzigen Schlauch, der die Abluft aus einem Fenster, einer Tür oder einem Auslass bläst. Dadurch kann im Raum ein leichter Unterdruck entstehen, der wiederum Luft von außen ansaugt. Dies verringert die Kühlleistung und erhöht den Energieverbrauch. Zwei-Rohr-Systeme arbeiten mit zwei Rohren, einem für die Abluft und einem für die Zuluft. Sie saugen Frischluft von außen an und vermeiden so einen Unterdruck im Raum. Das verbessert die Kühlleistung und senkt den Energieverbrauch. Allerdings sind diese Modelle auch teurer und benötigen mehr Platz für die Schläuche.

Wärmepumpe

Mobile Klimaanlagen mit Wärmepumpe heizen besonders energiesparsam.

Inverter-Technologie

Modelle auf Inverter-Basis für maximale Effizienz und Komfort können die eingestellte Temperatur konstant halten. Damit entfallen die leichten Temperaturschwankungen, die bei Ein-/Aus-Klimageräten auftreten, wenn sich das Gerät bei Erreichen der gewünschten Raumtemperatur abschaltet und bei Unterschreiten der Solltemperatur wieder einschaltet.

Komfortfunktionen

Extras wie Timer und Zeitautomatik, Fernbedienung, smarte Steuerung per Handy-App und WLAN-Verbindung oder Bluetooth, Luftfilter oder ein Flüstermodus erhöhen den Bedienkomfort und die Luftqualität.

%seoprefootercolumns%
  • Kostenlose Lieferung ab € 69.–

  • Über 1,5 Millionen Produkte

  • Über 6.000 Marken

  • Newsletter abonnieren

Services

Services

  • Angebotsservice

  • SourcingPlus

  • Garantie und Reparatur

  • Geschenkkarte

  • Project Business

  • E-Procurement

  • ProcurePlus

  • Alle Services


Über Conrad

Über Conrad

  • Unternehmen

  • Conrad Marken

  • Pressemitteilungen

  • Qualität

  • Nachhaltigkeit

  • Rechtliches

  • Vulnerability Disclosure Program

  • Karriere


Conrad erleben

Conrad erleben

  • Innovation News

  • Kataloge

  • Branchenlösungen

  • Ratgeber

  • Blog

  • Markenshop


Für Bildungseinrichtungen

Für Bildungseinrichtungen

  • Alles für Ihre Bildungseinrichtung


Aktuelle Angebote

Aktuelle Angebote

  • ★ Zur Übersicht

  • 🎁 Geschenkideen

  • % Technik-SALE

  • % Conrad Outlet

  • % Alle Conrad Gutscheine

  • Monatsempfehlungen


Hilfe

Hilfe

  • FAQ-Hilfecenter

  • Kontakformular


Newsletter abonnieren

Zum Newsletter anmelden und Gutschein sichern! (Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.)

Zum Newsletter anmelden und immer up-to-date bleiben! (Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.)

Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein!

Zahlarten
  • Zahlungsart Rechnung
  • Zahlungsart PayPal
  • Zahlungsart Kreditkarte
  • Zahlungsart Bankeinzug
Alle Zahlarten
Social Media
Kontakt

FAQ - Hilfeseiten

Tel.: 050 20 40 40

Mo. - Do.: 08:00 - 17:00 Uhr
Fr.: 08:00 - 14:00 Uhr
(außer an gesetzlichen Feiertagen)

Kontakt

FAQ - Hilfeseiten
Kontaktformular

*Alle Preisangaben sind exkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten.

*Alle Preisangaben sind inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten.

     

  • Datenschutz

  • Sichere Zahlungsmittel

  • SSL-Verschlüsselung

  • Verified by Visa & Mastercard Secure Code

  • Goldfarbenes Gütesiegel mit der Aufschrift „Trustmark Austria“ und dem Logo des Handelsverbands.
  • Sieben Qualitäts- und Vertrauenssiegel für E-Commerce und Handel, darunter österreichische und europäische Zertifikate.
  • Grünes Logo in Briefmarkenform mit Blatt und Posthorn, Text „CO₂ neutral zugestellt – CO₂-frei bis 2030“, symbolisiert klimafreundliche Postzustellung.
  • AGB

  • Impressum

  • Datenschutz

  • Widerruf

Produktvergleich
Merkliste