- Produkt-Art
- Pilztaster67
- VerkäuferConrad Electronic SE
- Preis
- Marke
- ABB34BACO14Siemens8Eaton3Schlegel2Schmersal2KIPP1Pepperl+Fuchs1Schneider Electric1Stahl1
- Nur ISO-zertifizierte Verkäufer
- Ja59Nein36
- Funktionen
- tastend40rastend25mechanische Verriegelung1
- Farbe
- rot27grün12schwarz10gelb10blau3grau2mehrfarbig1
- Einbau-Ø
- Betätigungsart
- Verpackungsart
- Beleuchtungsart
- Zertifizierungen
- Refurbished & Angebote
Pilztaster
67 Ergebnisse

Eaton 216722-1 M22-DP-G-X1 Pilztaster rund, flach Grün 1 St. Piece

Siemens 3SU11001HB201CH0 3SU1100-1HB20-1CH0 Pilztaster Frontring Kunststoff Kunststoffstößel Rot Drehentriegelung 1 St.

Siemens 3SU18010NB002AC2 3SU1801-0NB00-2AC2 Pilztaster im Gehäuse, mit Schutzkragen Gelb Drehentriegelung 1 St.

Siemens 3SU18010NA002AC2 3SU1801-0NA00-2AC2 Pilztaster im Gehäuse, mit Schutzkragen Gelb Drehentriegelung 1 St. Piece

BACO 224211 LBX10210 Pilztaster im Gehäuse Knopf Rot Zugentriegelung 1 St. Piece

ABB 1SFA619126R1072 CPM3-10G-11 Pilztaster für NOT-AUS Knopf Grün 1 St. Piece

BACO 223835 L21AD02 Pilztaster Frontring Kunststoff, verchromt 1 Taste Grün 1 St.

BACO BAL22EC01 L22EC01 Pilztaster Frontring Kunststoff, Schwarz Drehschalter Rot Drehentriegelung 1 St. Piece

BACO 223882 L22ED01 Pilztaster Frontring Kunststoff, Schwarz Drehantrieb Rot Drehentriegelung 1 St. Piece

Pepperl+Fuchs Fabrik Pilztaster PMP.JR.C.02

ABB 1SFA611124R1102 MPM1-11G Pilztaster mit NOT-Aus-Schalter Grün 1 St. Piece

KUGELSPERRBOLZEN MIT PILZGRIFF VERSTELLBAR, D1=8, L=35-45, EDELSTAHL, KOMP:EDELSTAHL

Eaton Komplettgerät M22-DP-R-X0-K01-BVP

ABB 1SFA184041R9001 P9MEM4RN Pilztaster Frontring Metall Rot 1 St.

ABB 1SFA184040R9006 P9MEM4NN Pilztaster Knopf Schwarz 1 St. Piece

ABB 1SFA184031R9001 P9MEM3RN Pilztaster Rot 1 St. Piece

ABB 1SFA184061R9001 P9MET4RN1 Pilztaster Knopf Rot 1 St. Piece

ABB 1SFA184052R9002 P9MEM6VN Pilztaster Frontring Metall Knopf Grün 1 St. Piece

ABB 1SFA184053R9003 P9MEM6GN Pilztaster Knopf Gelb 1 St.

ABB 1SFA184042R9002 P9MEM4VN Pilztaster Knopf Grün 1 St.

ABB 1SFA192012R9001 P9MEC4RN37 Pilztaster Frontring Metall Knopf Rot 1 St. Piece

ABB 1SFA619500R1072 CE3T-10G-11 Pilztaster für NOT-AUS Knopf Grün 1 St. Piece
Schmersal Taster EDP35SW 101006343 4030661464756

ABB 1SFA619126R1073 CPM3-10Y-11 Pilztaster verriegelbar Knopf Gelb 1 St. Piece
Schmersal Befehlsgerät EDP55GN

Siemens 3SU10501BA200AA0 3SU1050-1BA20-0AA0 Pilztaster Frontring Metall, Hochglanz Rot Zugentriegelung 1 St. Piece

ABB 1SFA184030R9006 P9MEM3NN Pilztaster Knopf Schwarz 1 St. Piece

ABB 1SFA184073R9001 P9MEC4RN95 Pilztaster Frontring Metall Rot 1 St.

ABB 1SFA184063R9003 P9MET4GN1 Pilztaster Frontring Metall Knopf Gelb 1 St.

ABB 1SFA184060R9006 P9MET4NN1 Pilztaster Knopf Schwarz 1 St. Piece

ABB 1SFA184051R9001 P9MEM6RN Pilztaster Rot 1 St.

ABB 1SFA184566R9104 P9MET4LL1 Pilztaster Knopf Blau 1 St. Piece

ABB 1SFA184562R9102 P9MET4VL1 Pilztaster Frontring Metall Knopf Grün 1 St. Piece

ABB 1SFA184553R9103 P9MEM4GL Pilztaster Frontring Metall Knopf Gelb 1 St. Piece

ABB 1SFA184556R9104 P9MEM4LL Pilztaster Knopf Blau 1 St.

ABB 1SFA184551R9101 P9MEM4RL Pilztaster Knopf Rot 1 St.

ABB 1SFA184552R9102 P9MEM4VL Pilztaster Grün 1 St.

ABB 1SFA192000R9001 P9MEC4RN01 Pilztaster Knopf Rot 1 St.

Siemens 3SU10501BD100AA0 3SU1050-1BD10-0AA0 Pilztaster Frontring Metall, Hochglanz Stößel Schwarz Drehentriegelung 1 St.

BACO BAL21AC03 L21AC03 Pilztaster Frontring Kunststoff, verchromt Knopf Schwarz 1 St. Piece

BACO BAL22ED01B L22ED01B Pilztaster Frontring Kunststoff, Schwarz Drehschalter Rot Drehentriegelung 1 St.

BACO BAL22EL10 L22EL10 Pilztaster Frontring Kunststoff, Schwarz Rot Drehentriegelung 1 St. Piece

BACO 223837 L21AD04 Pilztaster Frontring Kunststoff, verchromt Knopf Gelb 1 St. Piece

Schlegel KRJMV KOMBITAST R JUWEL KRJMV Pilztaster verriegelbar Knopf Edelstahl, Rot Drehentriegelung 10 St. Package

Schneider Electric ZB5AS934 ZB5AS934 Pilztaster verriegelbar 1 Taste Schlüsselentriegelung 1 St. Piece

ABB 1SFA184032R9002 P9MEM3VN Pilztaster Grün 1 St.

ABB 1SFA184070R9001 P9MER3RN Pilztaster Knopf Rot 1 St.

ABB 1SFA184071R9001 P9MER4RN Pilztaster Knopf Rot 1 St.

Siemens 3SU18010NA002AA2 3SU1801-0NA00-2AA2 Pilztaster im Gehäuse Knopf Mehrfarbig Drehentriegelung 1 St. Piece

BACO 100948 T11AD01 Pilztaster Frontring Kunststoff, verchromt, glänzend Knopf Rot 1 St. Piece

BACO BAL21AL10 L21AL10 Pilztaster Frontring Kunststoff, verchromt Knopf Rot 1 St. Piece

BACO BAL22DD01 L22DD01 Pilztaster Frontring Kunststoff, Schwarz Knopf Rot Zugentriegelung 1 St. Piece

BACO 223839 L21AE03 Pilztaster Frontring Kunststoff, verchromt Knopf Schwarz 1 St. Piece

Eaton 216716-1 M22-DP-G Pilztaster rund, flach Knopf Grün 1 St.

Siemens 3SU10001BD100AA0 3SU1000-1BD10-0AA0 Pilztaster Frontring Kunststoff Knopf Schwarz 1 St. Piece

BACO 100641-BU L21AD06 Pilztaster Frontring Kunststoff, verchromt Knopf Blau 1 St.

Schlegel KRJMS KOMBITAST R JUWEL KRJMS Pilztaster Knopf Edelstahl, Rot 10 St. Package

Siemens 3SU10001BA200AA0 3SU1000-1BA20-0AA0 Pilztaster Frontring Kunststoff Stößel Rot Zugentriegelung 1 St. Piece

ABB 1SFA184033R9003 P9MEM3GN Pilztaster rund Knopf Gelb 1 St.

ABB 1SFA184062R9002 P9MET4VN1 Pilztaster Knopf Grün 1 St.

ABB 1SFA184050R9006 P9MEM6NN Pilztaster Frontring Metall Knopf Schwarz 1 St. Piece

ABB 1SFA184043R9003 P9MEM4GN Pilztaster Frontring Metall Knopf Gelb 1 St. Piece

ABB 1SFA184563R9103 P9MET4GL1 Pilztaster Knopf Gelb 1 St.

ABB 1SFA184561R9101 P9MET4RL1 Pilztaster Knopf Rot 1 St.

ABB 1SFA619126R1076 CPM3-10B-11 Pilztaster mit NOT-Aus-Schalter Schwarz 1 St. Piece
Ratgeber
Seinen Namen verdankt der Pilztaster seiner Form, die an einen Pilz erinnert. Im Vergleich zu anderen Schaltelementen wirkt er besonders klobig.
Aus gutem Grund: Er dient häufig zur Sicherheitsabschaltung von Maschinen, muss dementsprechend gut sichtbar und auch mit Arbeitshandschuhen leicht bedienbar sein.
In diesem Ratgeber stellen wir Ihnen die Funktionen und Bauformen von Pilztastern vor und geben Tipps für die Beschaffung.
Ein Pilztaster oder Pilzdrucktaster ist eine spezielle Art von Schaltelement und findet sich häufig in Verbindung mit Sicherheitsrelais in industriellen Anwendungen.
Der Betätiger besteht aus einem großen, abgerundeten Knopf, der je nach Ausführung gedrückt oder gezogen werden kann, um einen elektrischen Schaltkreis zu öffnen oder zu schließen.
Aufgrund seiner voluminösen Konstruktion wird er auch als Grobhandtaster bezeichnet. Der Pilz als Betätiger ist in der Regel federbelastet, so dass er in seine Ausgangsposition zurückspringt, wenn er losgelassen wird.
Es gibt aber auch Pilztaster, die in ihrer aktivierten Position verbleiben und von Hand erst wieder in die Ausgangsposition zurückzusetzen sind.
Ein wesentlicher Grund für den Einsatz dieser Schaltelemente ist die allgemeine Sicherheit am Arbeitsplatz und vorrangig das Vermeiden von Verletzungen. In der Industrie, insbesondere bei größeren, schweren Maschinen, kann es bei Fehlfunktionen zu einer erheblichen körperlichen Bedrohung für das Bedienpersonal kommen.
Der Not-Aus-Pilztaster trägt dazu bei, potenziell tödliche Verletzungen zu vermeiden, wenn eine Person versehentlich in eine aktive Maschine gerät und sich nicht rechtzeitig befreien kann. Der Not-Aus-Taster unterbricht die Stromzufuhr des Geräts und stoppt es, bevor es zu körperlichen Schäden kommt.
Pilztaster werden zwar in erster Linie als Präventivmaßnahme eingesetzt, um das Risiko von Verletzungen am Arbeitsplatz zu minimieren, sie dienen aber auch als ausfallsichere Steuerschalter für teure und schwere Maschinen.
Wenn sich beispielsweise eine Maschine abnormal verhält oder Anzeichen einer Störung erkennen lässt, ist sie sofort anzuhalten und sollte untersucht werden, um Schäden zu verhindern. Der Not-Aus-Taster fungiert in solchen Fällen als Sicherheitsschaltgerät zum Unterbrechen der Stromzufuhr.
Taster mit einem Pilz als Betätiger verhalten sich im einfachsten Fall wie normale Ein/Aus-Taster: Bei Druck oder Zug öffnen beziehungsweise schließen sie einen Stromkreis. Die Pilzdrucktaste kehrt danach selbstständig in ihre Ausgangsposition zurück.
Dieses Verhalten ist bei industriellen Anwendungen aber eher die Ausnahme. Die Kontaktleitungen des Tasters führen hier in der Regel zu einem Not-Aus-Relais oder – abhängig von den Schaltströmen – zu einem Schütz, dessen Laststromkreis unterbrochen wird und durch die Steuerelektronik so lange geöffnet bleibt, bis eine manuelle Rücksetzung erfolgt ist.
Soll der Drucktaster unmittelbar und bis zur Rückstellung den Stromfluss zu einer Maschine unterbrechen, ist zwingend eine rastende Variante zu wählen. Der Pilz ist hier nicht federbelastet und verbleibt in der gedrückten oder gezogenen Position.
Not-Aus-Pilztaster
In der klassischen Anwendung als Not-Aus-Pilztaster besitzt das Gerät ein gelbes Gehäuse aus Kunststoff und einen roten Pilz. Es sind aber auch Varianten mit schwarzem Kunststoff-Gehäuse und gelber Signalscheibe erhältlich. Die Scheibe ist häufig mit Not-Halt beschriftet.
Zur Absicherung gegen zufällige Berührung verfügen einige Modelle über einen Schutzkragen sowie eine Drehentriegelung. Die Montage erfolgt üblicherweise im Aufputz, im Handel stehen aber auch Gehäuse als Fußtaster zur Verfügung.
Bei allen Varianten dieser Grobhandschalter handelt es sich um rastende Pilztaster, die Funktion als Öffner bleibt daher auch beim Loslassen des Pilzes erhalten.
Funktionsschalter
Mit einem etwas kleineren Pilz sind jene Geräte ausgestattet, die nicht als Not-Aus-Taster dienen sollen. Dazu gehören beispielsweise Tastelemente, die beispielsweise im Rahmen der Überwachung einer Anlage anlassbezogen eine elektrische Funktion auslösen sollen.
Die Technik entspricht der einer Not-Aus-Taste, der Pilz ist hier sowohl in Rot als auch in Schwarz, Blau, Gelb Grau und Grün erhältlich. Einige Bauformen sind mit einer Schlüsselentriegelung im Pilz ausgestattet, um nicht autorisierte Bedienung zu verhindern.
Erweiterte Taster
Häufig sind diese Schaltelemente zudem mit externen Kontaktelementen wie Schließern zu erweitern, die eine individuelle Konfiguration des Geräts erlauben. Der Pilz dient hier als Stößel für den eigentlichen elektrischen Kontakt, gängige elektrische Werte für solche Schließer liegen bei 600 Volt und 10 Ampere.
Für die Installation in eher dunklen Umgebungen gibt es Pilztaster mit integrierter Symbol- oder Flächenbeleuchtung per LED, Frontringe in verschiedenen Ausführungen machen die optische Anpassung an vorhandene Schaltelemente möglich.
Umwelteinflüsse
Für die Montage eines Notschalters in rauen Umgebungen ist auf den Schutz gegen Umwelteinflüsse zu achten, die Schutzklasse IP65 kann hier als Mindestanforderung gelten, besser sind die IP-Klassen IP66, IP67 oder IP69K.
Der Temperaturbereich liegt im Allgemeinen bei minus 25 bis zu plus 70 Grad Celsius, die Schaltspannung beträgt 500 Volt.
Einbaudurchmesser
Soll der Pilztaster als Frontelement in einem Gehäuse platziert werden, ist der Einbaudurchmesser zu berücksichtigen.
Übliche Maße liegen bei 22,0 Millimeter, 22,3 Millimeter und 30,5 Millimeter. Die Frontplattenstärke liegt üblicherweise bei maximal 6 Millimetern.
Verwendung
Wichtigstes Kriterium ist die geplante Verwendung, entweder als Not-Halt-Schalter oder für allgemeine Zwecke.
Wie lässt sich das Signal eines Tasters in das eines Ein/Aus-Schalters umwandeln?
Dazu gibt es spezielle Module, sogenannte Schaltfolgekonverter. Mit diesen recht preiswerten Komponenten lässt sich mit einem Taster und einem Standard-Relais eine Last direkt ein- und ausschalten oder über eine zusätzliche Elektronik ein individueller Ein-Aus-Zyklus programmieren. Die höchste Schaltspannung liegt im Allgemeinen bei 35 Volt, der maximale Schaltstrom kann 1,5 Ampere erreichen.
Wie lässt sich der Installationsaufwand bei Tastern ohne abnehmbare Klemmen erleichtern?
Erfolgt die feste Installation des Tasters in der Nähe eines Schaltschranks mit Hutschienen, lassen sich auf einer dieser Schienen Durchgangsklemmem befestigen. Der Pilztaster wird mit diesen Federklemmen verbunden, die weitere Verdrahtung zum Beispiel mit einem Relais, Schütz oder Motorschutzschalter erfolgt dann schnell und einfach direkt im Schaltschrank.