Wissenswertes zu RC Monster Trucks

Ein RC Monster Truck ist ein ferngesteuerter Geländewagen mit großen Reifen und einer hohen Bodenfreiheit, der sich ideal fürs Offroad-Fahren eignet und Hindernisse wie Steine oder Äste problemlos überwindet. Modelle mit Elektromotor erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 50 km/h. Was ferngesteuerte Monster Trucks konkret auszeichnet und worauf Sie beim Kauf achten sollten, erfahren Sie in unserem Ratgeber. 

  • RC Monster Trucks für maximalen Offroad-Fahrspaß

  • So werden ferngesteuerte Monster Trucks angetrieben

  • Wissenswertes zur Fernsteuerung von RC Monster Trucks

  • RC-Modellbausatz oder RTR (Ready to Run)?

  • Kaufkriterien für RC Monster Trucks – worauf kommt es an?

  • Unser Praxistipp: Auf Anzahl der Fernsteuerungskanäle achten

  • FAQ – häufig gestellte Fragen zu RC Monster Trucks

RC Monster Trucks


RC Monster Trucks für maximalen Offroad-Fahrspaß

RC Monster Trucks sind ferngesteuerte Autos (RC = Radio Controlled oder Remote Controlled), die sich aufgrund ihrer hohen Bodenfreiheit ideal für Fahrten im Gelände eignen. Sie verfügen über große, breite und stark profilierte Reifen aus rutschfestem Gummi. 

RC Monster Trucks

Die Räder sind einzeln aufgehängt und mit einer Stoßfederung ausgestattet. Dank der robusten Reifen und der guten Federung ist das Fahren über Sand und Kies für RC Monster Trucks kein Problem. Auch Sprünge lassen sich ausführen, beispielsweise über Hindernisse im Gelände. 

Abhängig vom Design der Karosserie lassen sich zwei Ausführungen von Monster-Fahrzeugen unterscheiden: der Monster Truck und der Monster Buggy. Ein Truck, auch als Pickup bezeichnet, hat eine hohe Karosserie und erhält dadurch ein imposantes Aussehen.

Seine Reifen sind sehr groß, wodurch er besonders geländefähig ist. Allerdings hat ein Truck einen hohen Schwerpunkt und bietet daher beim Beschleunigen und Bremsen nicht so viel Stabilität wie ein RC-Modell mit niedrigem Schwerpunkt.

Anders beim Monster Buggy: Diese Ausführung hat eine flachere Karosserie als ein RC-Truck, weniger Bodenfreiheit und dadurch einen niedrigeren Schwerpunkt, wodurch er sicherer auf der Fahrbahn liegt und ein besseres Beschleunigungs- und Bremsverhalten zeigt. Dafür kann er im Gegensatz zum Truck keine höheren Hindernisse überwinden. Ein RC Monster Buggy ist nicht mit einem RC-Auto-Buggy zu verwechseln. Letzterer ist wesentlich niedriger.



So werden ferngesteuerte Monster Trucks angetrieben

Der Antrieb von RC-Fahrzeugen erfolgt über einen elektrischen Motor oder über einen Verbrennungsmotor. Bei Elektromotoren wird zwischen brushless (bürstenlos) und brushed (mit Bürsten) unterschieden. Ein Brushless-Motor bietet den Vorteil, dass es aufgrund fehlender Bürsten zu weniger Reibung und infolgedessen zu geringerer Hitzeentwicklung kommt. Außerdem arbeitet er leise und ist wartungsarm. Ein Brushed-Motor bietet diese Vorteile nicht, kann allerdings preisgünstiger sein.

RC Monster Trucks

Die Stromversorgung von Elektromotoren erfolgt über einen oder mehrere Akkus. Gängig sind Lithium-Ionen-Akkus (kurz: Li-Ion-Akkus) und Lithium-Polymer-Akkus (kurz: LiPo-Akkus). LiPo-Akkus eignen sich für Monster Trucks besonders gut, weil sie robust und weniger empfindlich gegen mechanische Beschädigungen sind als Li-Ion-Akkus. Die Akkuleistung bzw. -kapazität wird in Milliamperestunden (mAh) ausgewiesen und kann von 1.000 mAh bis etwa 6.500 mAh reichen. Die Leistung des Akkus ist ausschlaggebend für die Fahrzeit des ferngesteuerten Fahrzeugs. Die Fahrzeit von RC Monster Trucks beträgt je nach Modell 15 Minuten bis 45 Minuten. Dabei erzielen Sie Geschwindigkeiten bis etwa 50 km/h. 

Geschwindigkeiten bis zu 100 km/h erreichen Monster Trucks mit Verbrennungsmotor. Dieser wird meist mit Benzin oder einem Nitro-Benzin-Gemisch betankt. Modelle mit Verbrennungsmotor kommen vorrangig beim Racing zum Einsatz und sind wesentlich aufwendiger in der Wartung als Elektromotoren. 

Gut zu wissen: Die meisten RC Monster Trucks setzen auf einen Allradantrieb, der das Fahren auf Sand und in steilem Gelände ermöglicht. Es gibt aber auch Ausführungen mit Heckantrieb.



Wissenswertes zur Fernsteuerung von RC Monster Trucks

Ein realistisches Fahrerlebnis ist dann gegeben, wenn sich die Bewegungen der Fernsteuerung unmittelbar auf die Bewegungen des RC-Autos übertragen. Daher setzen zahlreiche Hersteller auf voll proportional gesteuerte RC Monster Trucks. Besonders komfortabel in der Handhabung sind Pistolenfernsteuerungen. Sie sind mit und ohne Display erhältlich und können einhändig bedient werden. Pultfernsteuerungen werden mit zwei Kreuzknüppeln bedient und sind für die parallele Steuerung mehrerer Funktionen vorgesehen. Hier ist bei der Bedienung etwas mehr Übung gefragt.

Fernbedienung für RC Monster Trucks

Die Übertragung der Steuerungsbefehle erfolgt in der Regel digital per Funk über die 2,4-GHz-Frequenz.

Zu diesem Zweck ist das RC-Fahrzeug mit einem digitalen Empfänger und die Fernsteuerung mit einem digitalen Sender ausgestattet. Das 2,4-GHz-Frequenzband ermöglicht eine zuverlässige Übertragung und hohe Reichweiten.

Hersteller werben teilweise mit Reichweiten bis in den Kilometerbereich. Hier sind jedoch Störfaktoren und Hindernisse wie Mauern oder Sendemasten nicht berücksichtigt. Reichweiten bis 100 m sind auf einem 2,4-GHz-Band realistischer. Grundsätzlich sollte ein Monster Truck immer nur so weit fahren, dass Sie das Fahrzeug im Blick haben. 

Als Alternative zur digitalen Übertragung mit 2,4 GHz gibt es die analoge Funkübertragung mit 27 oder 40 MHz. Die Technik ist jedoch veraltet und wird im Modellbau und RC-Sport kaum noch genutzt. Das hat damit zu tun, dass eine analoge Funkübertragung kürzere Reichweiten erzielt und störanfälliger ist als eine digitale Funkübertragung auf 2,4 GHz. 



RC-Modellbausatz oder RTR (Ready to Run)?

Modellbausatz für RC Monster Trucks

RC-Autos werden als RTR-Modelle (RTR = Ready to Run) oder als Bausatz angeboten. Ein RTR-Auto ist bereits fertig zusammengebaut.

Vor Inbetriebnahme muss lediglich der Akku aufgeladen bzw. der Tank befüllt werden. Dann kann der Fahrspaß losgehen.

Insbesondere Einstiegsmodelle und ferngesteuerte Autos als Spielzeug für Kinder werden in Form von RTR-Fahrzeugen angeboten. 

Ein Modellbausatz besteht aus vielerlei Einzelteilen, die erst zu einem Fahrzeug zusammengestellt werden müssen. Dadurch erhält man einen Einblick in dessen Aufbau, was dabei helfen kann, ein besseres technisches Verständnis zu entwickeln.

Außerdem haben Sie hinsichtlich der Ausstattung, beispielsweise was Motor und Fernsteuerung betrifft, die freie Wahl.

Zahlreiche Ersatz- und Tuningbauteile ermöglichen eine individuelle Gestaltung Ihres RC Monster Trucks. 



Kaufkriterien für RC Monster Trucks – worauf kommt es an?

Beim Kauf eines RC Monster Trucks ist zunächst zu überlegen, ob ein dediziertes Truck-Modell oder ein Monster Buggy für Sie die richtige Wahl ist.

RC Monster Trucks

Wenn Sie Ihr RC-Fahrzeug auf unebenem, steilem oder sandigem Gelände fahren möchten, auf dem Hindernisse überwunden werden müssen, ist ein Monster Truck gut geeignet. Beim Fahren auf ebenem Gelände mit schneller Beschleunigung performt ein Monster Buggy besser.

Generell empfehlenswert sind Autos mit Brushless-Elektromotoren, zumindest wenn es nicht auf Spitzengeschwindigkeiten ankommt. Da die Motoren ohne Bürsten auskommen, verursachen sie kaum Aufwand bei der Wartung. Die Akkuleistung sollte für eine moderate Fahrtzeit mindestens 5.000 mAh betragen. Möchten Sie das Auto im Racing einsetzen, kann ein Verbrennungsmotor die bessere Wahl sein. 

Kinder und Einsteiger sind mit einem RTR-Modell gut beraten. Eine digitale Pistolenfernsteuerung mit 2,4 GHz ist komfortabel in der Anwendung und ermöglicht Reichweiten bis 100 m. Für die Steuerung paralleler Funktionen ist eine Pultfernsteuerung empfehlenswert.

Sie eignet sich insbesondere für Geübte. Modellbaufans werden an RC Trucks als Bausatz ihre Freude haben. Bausätze bieten viele Möglichkeiten der individuellen Gestaltung und des Tunens.



Unser Praxistipp: Auf Anzahl der Fernsteuerungskanäle achten

Die Anzahl der Kanäle einer Fernsteuerung entspricht im Wesentlichen der Anzahl der zu steuernden Einheiten. Bei einer Fernsteuerung mit zwei Kanälen kann ein Kanal für die Steuerung des Motors (also Gas und Bremse) und ein Kanal für die Steuerung des Servo (Bewegung nach links oder rechts) genutzt werden. Mit mehreren Kanälen sind weitere Funktionen wie das Licht ansteuerbar. Für den Einstieg sind Zwei-Kanal-Fernbedienungen vollkommen ausreichend. Sind Sie geübter und legen Wert auf umfassende Steuerungsmöglichkeiten, müssen Sie auf eine ausreichend hohe Anzahl an Kanälen achten.



FAQ – häufig gestellte Fragen zu RC Monster Trucks

Was ist ein RC Car?

RC Car lautet die englische Bezeichnung für ein ferngesteuertes Auto. Es handelt sich um einen Oberbegriff, der sämtliche ferngesteuerten Autos umfasst. RC-Monstertrucks gehören dementsprechend auch zu RC Cars.
 

Welche Monstertrucks sind für Kinder geeignet?

RC-Monstertrucks werden für unterschiedliche Altersklassen angeboten. Für kleine Kinder gibt es Trucks als Spielzeug, die maximale Geschwindigkeiten von 10 bis 15 km/h erreichen. Schnellere ferngesteuerte Monstertrucks lassen sich häufig in der Geschwindigkeit drosseln. Als Fernsteuerung bietet sich für Kinder eine Pistolenfernsteuerung mit übersichtlichen Funktionen an. Generell sollten Kinder bis 14 Jahren nicht ohne elterliche Aufsicht mit einem ferngesteuerten Auto spielen. 
 

Gibt es Racing-Events für Monstertrucks?

Ja. Für ferngesteuerte Autos wie Monstertrucks finden weltweit Racing-Events statt. Es werden auch Meisterschaften ausgetragen. Informationen finden Sie dazu über Vereine für RC-Autos oder im Internet.
 

Gibt es fernsteuerbare Monstertrucks mit zwei Motoren?

Ja. RC-Monstertrucks mit zwei Motoren werden vor allem fürs Racing verwendet, weil sie sehr kraftvoll sind.
 

Was muss ich beachten, wenn ich mit einem RC-Monstertruck bei schlechter Witterung fahre?

Wenn Sie mit Ihrem RC-Monstertruck bei Regen, Schnee oder durch Pfützen fahren möchten, dann sollte er wasserdicht sein. Orientierung geben Ihnen die Angaben zur IP-Schutzart. Ein Monstertruck mit der Schutzart IPX4 ist spritzwassergeschützt, ein Truck mit der Schutzklasse IPX5 ist gegen Strahlwasser geschützt. Für kurze Fahrten durch Pfützen oder Schnee ist das oft ausreichend. Komplett wasserdicht ist ein Monstertruck jedoch nur, wenn die Karosserie komplett abgedichtet ist. Mit Flüssiggummi können Sie Ihren RC-Monstertruck selbst wasserdicht machen.