Kabelbinder sind eine simple Erfindung – mit großer Erfolgsgeschichte

Kabelbinder binden nicht mehr alleinig Kabel. Die günstigen Verbindungselemente aus Kunststoff setzen Sie absolut universell ein – in Ihrem Profi-Bestand dürfen schwarze Kabelbinder keinesfalls fehlen.

Einfacher und schneller könnten Sie kaum unübersichtliche Kabelwulste und verstreute Kabel zusammenzurren, als mit einem Kabelbinder: Legen Sie ihn an den Kabeln an, stecken Sie das flache Ende durch die Öffnung am gegenüberliegenden und ziehen Sie fest. Der Name dieser genialen Miniaturallrounder weist darauf hin, dass Kabelbinder für diesen Gebrauch entwickelt wurden. Unlängst hat der Kabelbinder unabhängig davon weitere Anwendungsbereiche erobert. Wussten Sie, dass selbst die Polizei diese kostengünstige Variante nutzt, um Verdächtige und Kriminelle zu fesseln? Zudem sind Kabelbinder fester Bestandteil der Verpackungsindustrie geworden und helfen im Baugewerbe bei der Montage. Sie werden in der Regel aus Polyamid in riesiger Stückzahl gefertigt. Mittlerweile werden aber auch Varianten aus Edelstahl produziert, welche äußerlich stark an ein Stück Rohrschelle erinnern. Wir möchten jedoch nicht mit Edelstahl experimentieren und setzen hauptsächlich auf das bewährte Polyamid. Dieses Material in Verbindung mit der raffinierten und gleichzeitig simplen Technik gewährt Ihnen unendliche Möglichkeiten: Möchten Sie Ihre Liebste mit einem Maibaum überraschen, wissen aber nicht womit Sie das gute Stück an der Regenrinne, der Laterne oder dem anliegenden Zaun befestigen wollen? Kaufen Sie bequem Kabelbinder in Schwarz oder Natur online bei uns. 200 Millimeter lange Kabelbinder sollten für Ihren schmalen Birkenstamm vollkommen reichen. Möchten Sie eine Lichterkette an Ihrem Tischbein oder an einem Stück der Gardinenstange mittels Kabelbinder befestigen? Zurren Sie Ihren Kabelbinder zu und Ihre Lichter werden dem Tischbein nie wieder von der Seite weichen. In Schwarz ist ein solcher Kabelbinder völlig unauffällig. Montage wird mit unserer genialen Technik an jedem Ort kinderleicht. Wie Sie sehen ermöglicht Ihnen ein Kabelbinder mehr als bloß Kabel zu binden – was dieser gleichfalls vorbildlich meistert. Sobald Sie die feste Verbindung lösen möchten, müssen Sie den starken Polyamid-Helfer lediglich zerschneiden. Diese Einwegkabelbinder sind die bekanntesten, es existieren aber auch Mehrfachkabelbinder.

Kabelbinder beeindrucken Sie in der Praxis mit vielfältigen Eigenschaften

Elektronikexperten haben bereits den einen oder anderen Kabelbaum inspiziert. Kaum vorstellbar, was für ein Stück Chaos derartige Kabelmengen auf geringem Raum hervorrufen würden – ohne die dutzenden Kabelbinder. Wir möchten, dass Sie die wichtigsten Vorzüge des Kabelbinders kennenlernen:

  • Kabelbinder sind selbstverlöschend. Das heißt, Ihre kleinen schwarzen Helfer sind nicht bloß schlecht entzündbar, sondern sie löschen die Flamme in kurzer Zeit.
  • Das Fundament Ihrer Kabelbinder ist Polyamid: Es sorgt für hohe Festigkeit, Härte und Steifigkeit. Das ist bei Befestigungen eine unschätzbare Qualität. Es existieren sogar Kabelbinder aus Edelstahl.
  • Kabelbinder bestehen gegen Öle, Schmierfette und vieles mehr. Die hohe Abriebfestigkeit und Formbeständigkeit machen sie optimal für den Einsatz zwischen hitze- und reibungserzeugenden mechanischen und elektrischen Bauelementen.
  • Die Anbringung gelingt Ihnen nahezu überall. Dort, wo Sie mit den Fingern heranreichen, können Sie die Kabelbinder ebenfalls mühelos fixieren.

Qualitäten wie diese sollten auch Sie restlos überzeugen. Bestellen Sie für Ihr nächstes Projekt Kabelbinder in unterschiedlicher Stückzahl schnell und einfach in unserem Online Shop. Wir liefern sie Ihnen in allen Längen, Stückzahlen und Farben. Für den schlichten Elektronikbereich empfehlen wir schwarze oder natur-farbene Modelle. Falls Sie jedoch ein Freund von kräftigen Farben sind oder einfach die passende Farbe zur Umgebung suchen, werden Sie unter unzähligen Ausführungen fündig. Es muss ja nicht immer schwarz sein.

Wir versorgen Sie mit Kabelbindern – in farbig, natur-farben oder schwarz

Kabelbinder sind keine Einzelelemente. Sie klicken sich nicht durch unser Online Angebot und möchten einen einzigen schwarzen Kabelbinder bestellen. Nicht nur die Industrie oder der Berufshandwerker hantieren des Öfteren mit einer 200er Packung. Kabelbinder sind klein und pfiffig – und gerade deshalb schnell aufgebraucht. Haben Sie keine Angst davor, in großer Stückzahl zu planen: 1000 schwarze und natur-farbene Kabelbinder erhalten Sie bei uns zum günstigen Preis. Die typische, angestammte Kabelbinderlänge beträgt 200 Millimeter. Wenn Sie längere oder kürzere benötigen, ist das überhaupt kein Problem. Möchten Sie vielleicht einzelne Kabelbinder mit einer Beschriftung versehen? Kennzeichnen Sie präzise und prompt jeden separierten Strang einzeln - dank Kabelbindern mit Beschriftungsfeld. Kabelbinder mit Klebesockel sind bei uns online erhältlich: Diese haften gleichzeitig auf einer glatten Oberfläche und behalten Ihre Leitungen fest im Griff.

Selbst, wenn Sie damit keine Kriminellen fesseln müssen – kaufen Sie hochwertige Kabelbinder in großer Stückzahl in unserem Online Shop. Sie sind fest, beständig, preiswert und warten darauf, mit Ihnen neue Anwendungsbereiche zu erfinden.

 

Nach oben