JavaScript deaktiviert! Das Abschicken einer Bestellung ist bei deaktiviertem JavaScript leider NICHT möglich!
Es stehen Ihnen nicht alle Shopfunktionalitäten zur Verfügung. Bitte kontrollieren Sie Ihre Interneteinstellungen. Für ein optimales Einkaufserlebnis empfehlen wir, JavaScript zu aktivieren. Bei Fragen: webmaster@conrad.at
{{#unless user.loggedIn}} {{#xif " digitalData.page.category.pageType !== 'checkout_confirmation' " }}
{{/xif}} {{/unless}}

Gut beraten die passende LED-Lichterkette finden

Erhalten Sie im Ratgeber viele hilfreiche Tipps rund um den Kauf und Einsatz von LED-Lichterketten. Infos zu verschiedenen Modellen und ihren unterschiedlichen Funktionen, sowie Antworten auf die häufigsten Fragen finden Sie hier.

 

 

Was sind LED-Lichterketten?

LED-Lichterketten sind die moderne und stromsparende Antwort auf konventionelle Glüh-Lichterketten. Besonders die energiesparende Funktionsweise von Leuchtdioden, ihr angenehmes Licht und breites Farbspektrum sowie ihre lange Haltbarkeit sprechen für moderne LED Technologie bei der Wahl der passenden Lichterkette. Erhältlich sind LED-Lichterketten für den Innen- und Außenbereich. Die Modelle unterscheiden sich zudem in der Betriebsweise, so gibt es batteriebetriebene und netzbetriebene LED-Lichterketten. Mini- und Micro-Lichterketten können vielfältig eingesetzt werden, während sich spezielle Motiv-Lichterketten beispielsweise ideal als energiesparende Weihnachtsdekoration eignen. Im Conrad Shop finden Sie eine große Auswahl an LED-Lichterketten in verschiedenen Farben und mit verschiedenen Funktionen wie Zeitschaltung, Licht- und Dämmerungssensor oder Flackermodus. 

Welche LED-Lichterketten gibt es?

Netzbetriebene LED-Lichterketten

Für netzbetriebene LED-Lichterketten sollte eine Steckdose in Reichweite sein. Die Kabellänge variiert von Modell zu Modell, ebenso die Gesamtlänge der Lichterkette. Auch die Art des Kabels ist wählbar, die Palette reicht von herkömmlichen, über transparente bis zu Softkabeln. 

Batteriebetriebene LED-Lichterketten

LED-Lichterketten sind auch kabellos verfügbar. Diese werden über Batterien betrieben und per Funk oder mittels einer Infrarot-Fernbedienung gesteuert.

LED-Lichterketten Außen

LED-Lichterketten, die sich für die Beleuchtung im Außenbereich eignen, sind dementsprechend gekennzeichnet. Da die Lichterkette sowie das Kabel Umwelteinflüssen ausgesetzt werden, verfügen diese LED-Lichterketten über eine bestimmte Schutzart und sind entsprechend wetterfest isoliert.

LED-Lichterketten Innen

Auch LED-Lichterketten, die sich für die Beleuchtung im Innenbereich eignen, sind dementsprechend gekennzeichnet. Sie benötigen eine geringere Schutzart als Lichterketten für den Außenbereich. 

Mini- & Makro-Lichterketten

Klassische LED-Lichterketten ohne Motiv. Diese Lichterketten sind mit LED-Lampen der Größe Mini oder Makro bestückt. Die Anzahl der Lampen und die Länge der Lichterkette variieren und können je nach Einsatzbereich gewählt werden. 

Motiv- Lichterketten

Bei Motiv-Lichterketten wird das LED-Leuchtmittel anstatt in Lampenform in unterschiedliche Motive verkleidet. Im Conrad Online-Shop finden Sie eine Vielzahl an Motiv-Lichterketten, die Sie ganz nach Ihrem persönlichen Geschmack wählen können. Kugeln, Sterne, Laternen und andere spezifische Motive sind verfügbar. 

Vielseitige Funktionswahl und Farbspektren

LED-Lichterketten schaffen eine warme Atmosphäre oder sorgen für bunte Abwechslung am Weihnachtsbaum. Die modernen und energiesparenden Lichterketten mit LED-Technologie sind vielseitig für die Beleuchtung im Innen oder Außenbereich einsetzbar. Zudem verfügen viele Modelle über unterschiedliche Funktionen, die der Beleuchtung das gewisse Etwas verleihen, darunter beispielsweise der Flackermodus oder Funkeleffekt. Während einige Modelle über eine Zeitschaltung oder eine Countdownfunktion verfügen, begeistern andere mit Zufalls- oder Memoryfunktion sowie Licht- oder Dämmerungssensor. LED-Lichterketten sind in unterschiedlichen Farben erhältlich. Bei manchen Modellen lässt sich die Leuchtfarbe einstellen, während andere über gezielte Lichtspiele verfügen und wieder andere konstant eine Lichtfarbe abgeben: Zum gängigen Farbspektrum von LED-Lichterketten gehören die Farben Warm-Weiß, Kalt-Weiß, Rot, Gelb, Rosa, Grün und Blau.

Führende Hersteller und Marken

  • Konstsmide: Das schwedische Unternehmen konzentriert sich unter Wahrung von Umweltaspekten auf die Herstellung von Weihnachts- und Dekorationsbeleuchtung sowie von Gartenleuchten.
  • Polarlite: Die LED-Produkte dieses Leuchtmittel-Herstellers werden exklusiv nur in Conrad Shops vertrieben.
  • Krinner: Das niederbayrische Unternehmen stellt unter anderem Solarsysteme, Christbaumständer und moderne Weihnachtsbeleuchtung mit LED-Technologie her.

FAQs: Die häufigsten Fragen zu LED-Lichterketten

Welche Vorteile haben LED-Lichterketten gegenüber herkömmlichen Glüh-Lichterketten?
LED-Leuchtmittel verbrauchen etwa 90% weniger Strom, sorgen für einen geringeren CO2-Ausstoß und beinhalten keine Schadstoffe, wie Quecksilber, das in herkömmlichen Glühlampen zu finden ist. Zudem sind LED-Lampen extrem langlebig und stoßfest. Das erspart ein häufiges Auswechseln von defekten Lampen. LED-Leuchtmittel können praktischerweise im normalen Haushaltsmüll entsorgt werden, konventionelle Glühlampen nicht. LED-Leuchten geben ein angenehmes Licht ab, das Farbspektrum reicht dabei von Warm-Weiß und Kalt-Weiß bis zu bunten Leuchten in den Farben Rot, Gelb, Grün, Blau oder Rosa.

Muss ich den Trafo für meine Lichterkette extra bestellen?
Nein, sollte die von Ihnen gewählte LED-Lichterkette einen Transformator benötigen, ist dieser im Conrad Online-Shop Lieferumfang inbegriffen.

Kann ich jede LED-Lichterkette im Außenbereich verwenden? 
Nein, achten Sie bei der Wahl Ihrer LED-Lichterkette auf die Schutzart. Diese wird mit IP (International Protection) plus zwei Ziffern klassifiziert und legt den Schutzgrad des Gehäuses gegen Berührung, Fremdkörper und Wasser fest. Mit dem nötigen Schutz können Kurzschlüsse, Unfälle und daraus resultierende Schäden verhindert werden. Eine Lichterkette mit der Schutzart IP44 ist beispielsweise geeignet, um gegen Spritzwasser und Gegenstände mit einem Durchmesser ab 1,0 mm (z.B. Draht) zu schützen. Für lang anhaltenden Regen oder Tauwetter empfehlen sich Schutzarten von 45 oder 46. Wollen Sie einen trockenen und geschützten Außenbereich beleuchten, kann unter Umständen eine LED-Lichterkette für den Innenbereich verwendet werden. Zur Sicherheit sollten Sie die LED-Lichterkette jedoch gemäß der Kennzeichnung verwenden.

Wofür eignen sich LED-Lichterketten?
LED-Lichterketten eignen sich zur energiesparenden und langhaltenden Beleuchtung im Außen- und Innenbereich. Ob als Weihnachtsdekoration oder ganzjährig als Stimmungsmacher auf dem Balkon, vor dem Fenster oder am Bücherregal – das breite Farbspektrum und die vielseitigen Funktionen wie Flackerlicht oder Dämmerungssensor sorgen für eine angenehme Stimmung. LED-Lichterketten mit entsprechender Schutzart können auch zur dekorativen Beleuchtung im Badezimmer zum Einsatz kommen.

Fazit: So kaufen Sie die geeignete LED-Lichterkette 

Die Auswahl der passenden LED-Lichterkette hängt nur bedingt von technischen Fakten ab. Sobald Sie sich darüber im Klaren sind, ob Sie Ihre Lichterkette im Innen- oder Außenbereich nutzen werden, grenzen Sie die Auswahl bereits ein. Anschließend wählen Sie zwischen netzbetriebener oder batteriebetriebener Lichterkette. Bei ersterer sollten Sie die richtige Kabellänge im Hinterkopf behalten: Wo befindet sich die nächstgelegene Steckdose zur LED-Lichterkette? Ebenso variabel ist die Gesamtlänge der LED-Lichterkette. Je nachdem, ob Sie einen Weihnachtsbaum schmücken möchten oder Ihren Balkon beleuchten, sollten Sie auch hier eine ungefähre Gesamtlänge der Lichterkette im Kopf haben. Die Funktionsweise der Lichterkette hängt von Ihrem persönlichen Geschmack ab. Viele LED-Lichterketten verfügen über eine Auswahl an verschiedenen Funktionen wie etwa Timer, Countdown, Zufallsfunktion, Lichtsensor, Dämmerungssensor, Memoryfunktion, Dauerlicht und Flackermodus. Ebenso Ihrem Geschmack überlassen bleibt die Wahl der Lichtfarbe: Das Spektrum gestaltet sich dabei von warm-weißem und kalt-weißem Licht, über einzelne wählbare Farben bis zur bunten LED-Lichterkette. Im Conrad Online-Shop werden LED-Lichterketten, die einen Trafo benötigen, bereits mit dem passenden Modell geliefert.

Nach oben