Kfz Steckverbinder
0 ErgebnisseRatgeber
Kfz-Steckverbinder sind ein wichtiger Bestandteil der Kfz-Elektrik. Mit ihrer Hilfe werden elektrische Leitungen in Autos oder anderen Kraftfahrzeugen untereinander oder mit Verbrauchern verbunden.
Welche Arten von Kfz-Steckern und -Verbindern es gibt und worauf bei der Auswahl zu achten ist, erfahren Sie in unserem Ratgeber.
Kfz-Steckverbinder kommen zum Einsatz, um eine elektrische Verbindung zwischen Leitungen oder Leitungen und Verbrauchern im Auto herzustellen. Verbraucher können beispielsweise Schalter, Relais und Stromleisten, aber auch der Motor, die Autobatterie, eine Soundanlage oder LED-Beleuchtung sein. Die Steckverbindungen sind formschlüssig und trennbar, was einen einfachen Austausch von Komponenten ermöglicht.
Wie der Name schon andeutet, sind Kfz-Steckverbinder explizit für den Einsatz in Kraftfahrzeugen konzipiert. Sie sind korrosionsfest, wasserdicht und beständig gegenüber Motoröl, Bremsflüssigkeit und Kraftstoffen wie Diesel oder Benzin. Darüber hinaus sind sie vor dem Eindringen von Staub und Schmutz geschützt und halten hohen Temperaturen stand.
Häufig sind Kfz-Steckverbinder mit zusätzlichen Verriegelungssystemen in Stecker und Buchse ausgestattet, damit sich die Steckverbindung im Fall von Vibrationen oder anderen mechanischen Belastungen nicht löst.
Im Kfz-Bereich werden verschiedene Arten von Steckern, Kupplungen und Steckverbindern genutzt. Hier die gängigsten Typen im Überblick:
Flachsteckverbinder:
Flachsteckverbinder gehören zu den am häufigsten verwendeten Kfz-Steckverbindern. Sie dienen primär der Verbindung von Kabel- und Litzenleitungen und werden durch Crimpen auf den Leiter aufgebracht. Ein Flachsteckverbinder besteht aus einem Flachstecker und einer Flachsteckhülse, die dem Stecker quasi als Gehäuse dient und nach der Montage zum Schutz übergezogen wird.
Kabelschuhe:
Kabelschuhe erfüllen den gleichen Zweck wie Flachsteckverbinder. Im Kfz-Bereich kommen vor allem zwei Arten zum Einsatz: Crimpkabelschuhe und Presskabelschuhe. Crimpkabelschuhe verfügen über eine Leiteraufnahme aus Blech, das laschenförmig an den Seiten nach oben gebogen ist. Die Blechlaschen werden zusammen mit dem Leiterende in die Crimpzange eingelegt und beim Crimpen nach innen und unten auf das Leiterende gedrückt. Presskabelschuhe sind mit einer dickeren und hülsenförmigen Leiteraufnahme ausgestattet, die sich beim Pressen mit der Presszange kraft- und formschlüssig um den Leiter legt.
Faston-Steckverbinder:
Faston-Steckverbinder werden in der Kfz-Elektrik ebenfalls häufig verwendet. Sie stellen eine Kombination aus Flachstecker und Presskabelschuh dar und ermöglichen ein besonders einfaches Trennen der Steckverbindung. Faston ist eigentlich der Markenname eines Elektronikherstellers und hat sich mittlerweile als Bezeichnung für diese Art von Schnellkupplung etabliert.
Abzweigverbinder:
Abzweigverbinder finden immer dann Verwendung, wenn auf unkompliziertem Wege elektrische Verbindungen abgezweigt werden sollen. Oft handelt es sich um Klemmverbinder, die sich rasch und einfach montieren lassen, ohne dass Kabel durchgeschnitten, abisoliert oder neu verlegt werden müssen.
Stoßverbinder:
Stoßverbinder dienen der Herstellung belastbarer und dichter Verbindungen von Aderenden, um beispielsweise Leitungen zu verlängern oder zu reparieren. Vor allem wärmeschrumpfschlauchende Modelle werden in der Kfz-Elektronik häufig genutzt. Ein Wärmeschrumpfschlauch schützt die Kabelverbindung vor dem Eindringen von Staub, Luft, Ölen, Fetten, Benzin und dergleichen.
Beim Kauf von Kfz-Steckverbindern sind mehrere Faktoren zu beachten. Zunächst einmal ist zu überlegen, welcher Verbindertyp (Stoßverbinder, Flachstecker etc.) für das Vorhaben am besten geeignet ist. Steckverbinder-Sets, die verschiedene Typen von Steckern und Verbindern enthalten, sind eine gute Wahl für Hobbyschrauber oder Kfz-Mechaniker, die sich eine Grundausstattung zulegen möchten.
Für eine sichere Kabelverbindung muss der Durchmesser des Verbinders zum Kabelquerschnitt passen. Steckverbinder sind daher für viele Leitungsquerschnitte erhältlich. Es gibt Ausführungen für sehr feine Adern mit einem Querschnitt von 0,25 bis 0,5 mm² sowie Varianten für bis zu 6 mm² starke Leitungen. Ein weiteres Auswahlkriterium ist die Polzahl. Das Angebot reicht von 1-, 2- oder 3-poligen bis hin zu 24-poligen Ausführungen. Bei letzteren handelt es sich um Steckverbinderleisten, die den Anschluss mehrerer Leiter ermöglichen.
Steckverbinder können auf unterschiedliche Weise am Kabel befestigt werden. Manche werden gecrimpt, andere geschraubt oder gelötet. Darüber hinaus gibt es Steckverbinder, die als Schneidklemmen ausgeführt sind. Hierbei handelt es sich um Klemmen mit scharfen Kanten, die eine Kontaktierung ohne Löten, Schrauben und Abisolieren (= LSA-Technik) ermöglichen.
Die isolierten Adern werden einzeln auf die Klemmen gelegt und mithilfe eines Anlegewerkzeugs oder einer entsprechenden Abdeckung hineingedrückt. Dadurch wird die Isolierung von den Schneiden durchdrungen und die Adern werden fest mit der Klemme verbunden.
Unser Praxistipp: Flachsteckhülsen nur einmal verwenden
Um eine sichere Steckerverbindung zu gewährleisten, sollten gebrauchte bzw. einmal abgezogene Flachsteckhülsen nicht noch einmal verwendet werden. Die Bauteile sind ohnehin zu einem sehr günstigen Preis erhältlich. Ein Set mit 20 Flachsteckern samt Hülsen bekommt man beispielsweise schon für unter 5 Euro. Sets bieten in den meisten Fällen einen Preisvorteil.
FAQ – häufig gestellte Fragen zu Kfz-Steckverbindern
Aus welchem Material bestehen Kfz-Flachsteckverbinder?
Flachsteckverbinder setzen sich aus einer Hülse als Gehäuse und dem eigentlichen Flachstecker zusammen. Das Steckergehäuse ist oftmals aus einem isolierenden Kunststoff wie PVC, Polyamid, Polycarbonat oder Nylon hergestellt. Der Flachstecker besteht im Regelfall aus Messing und kann zusätzlich verzinnt sein.
Was bedeutet die Bezeichnung „Flachsteckverbinder Pole = 2 auf 2“?
Flachsteckverbinder mit dieser Bezeichnung verfügen über vier Pole, die auf jeweils zwei Kontakte auf jeder Seite verteilt sind. „2 auf 2“ bedeutet also nichts anderes, als dass auf jeder Seite zwei Drähte angeschlossen werden können. Steckverbinder mit der Bezeichnung „Pole = 1 auf 2“ sind dagegen Abzweiger. Hier werden auf der einen Seite ein Draht und auf der anderen Seite zwei Drähte angeschlossen.