- Produkt-Art
- Teichnetz4Algosol forte3Algosol Teich3Fadenalgen Vernichter3Teichzusatz3Algenbekämpfung2Filter-Ersatzbürsten2Wasseraufbereiter2Aktivkohle1Algenbürste1BaktoKlar Teich1Boost Bakterien1Boost Mix1Filtermaterial1Nitrat Entferner1Phosphat Entferner1Sommer Algen Stop1Spezialreiniger1Springbrunnen Klar1Teich-Filterbeutel1Teich-Mikroskop-Set1Teichbürste1Teichklar1Teichpumpenreiniger1Teichschutzzaun1Teichsubstrat1Teleskopkescher1Vitamine & Spurenelemente1Vogelschutznetz1Wasseroptimierer1Wasserschöpftermometer1Wassertest1
- Preis
- Marke
- FIAP21Söll12Oase10Siena Garden4
- Refurbished & Angebote
- Reduziert12
Teichpflege
47 Ergebnisse

FIAP 2805 Carbon Active Aktivkohle 5 l

FIAP 2363 AlgaeBrush Active Algenbürste 1 St.

FIAP 2345 PondDefend ACTIVE Teichschutzzaun 1 Set

FIAP 2808 BioBall Active Filtermaterial 10 l


Siena Garden 358374 Teleskopkescher 1 St.

FIAP 2362 PondBrush Active Teichbürste 1 St.



FIAP 2355 PondNet Active 3 x 4 m Teichnetz 1 St.

Oase 88297 Vitamine & Spurenelemente 1 St.


FIAP 2939 PondSubstrat Active Teichsubstrat 20 l

FIAP 1010-1 Wasserschöpfthermometer Wasserschöpftermometer 1 St.

Siena Garden 22170-2-36 Teichnetz 1 St.

Siena Garden 22150-2-36 Teichnetz 1 St.

FIAP 2811 FilterBrush Active SET 600 Filter-Ersatzbürsten 16 St.

FIAP 2803 Filterbag Active Teich-Filterbeutel 10 St.

FIAP 2711 Aqua Active Cleaner Spezialreiniger 150 ml

FIAP 2804 PhosPhat Active Algenbekämpfung 10 l


FIAP 1025 Mikroskop Set Teich-Mikroskop-Set 1 Set

Oase 88293 Phosphat Entferner 1 St.



Söll 83162 Sommer Algen Stop 1 St.



FIAP 2806 ZeoLithe Active Algenbekämpfung 10 l

FIAP 2807 BioCube Active Teichzusatz 1 St.

FIAP 2810 FilterBrush Active SET 300 Filter-Ersatzbürsten 8 St.

Siena Garden 43520-2-36 Vogelschutznetz 1 St.

FIAP 2356 PondNet Active 4 x 6 m Teichnetz 1 St.

FIAP 2809 AquaRock Active Teichzusatz 10 l


FIAP 1416 premiumcare GH PLUS Teichzusatz 1 l

Oase 88323 Wasseraufbereiter 1 St.

Oase 88325 Wasseraufbereiter 1 St.

Oase 88296 Nitrat Entferner 1 St.

Oase 88334 Wasseroptimierer 1 St.


Oase 43140 PondClear Teichklar 500 ml

Söll 80694 Springbrunnen Klar 1 St.



Ratgeber
Moderne Unternehmen verfügen immer häufiger über kleine Erholungsoasen. Nicht nur indoor sollen sich Angestellte und Geschäftspartner wohlfühlen – auch outdoor spielt die Gestaltung der Umgebung eine große Rolle. Die Technik erlaubt es, selbst kleine Bereiche mit einem Teich auszustatten. Das Wasser kann zur Heimat pflegeleichter Fische oder das System als reiner Pflanzenteich gestaltet werden.
Einmal in das Gesamtbild eingefügt, wollen Gartenteiche regelmäßig gepflegt werden: Mit entsprechendem Hintergrundwissen und passendem Equipment ist der Aufwand vergleichsweise gering. Die wichtigsten Punkte rund die richtige Teichpflege stellt Ihnen dieser Ratgeber vor.
Wer sich mit dem Thema Teich beschäftigt, möchte wissen, wie viel Zeit einzuplanen ist, um die gesamte Anlage zu pflegen. Immerhin sollen sich Angestellte, Geschäftspartner und Kunden am Anblick erfreuen und nicht etwa in trübes Wasser blicken.
Der Gedanke, dass die Teichpflege umso aufwendiger ist, je größer der Teich ausfällt, ist falsch. Tatsächlich verhält es sich andersherum: Mit steigendem Wasservolumen wird es einfacher, das Biotop Teich stabil zu halten. Eine gute Wasserqualität bleibt selbst dann erhalten, wenn der Fischbesatz steigt, Ausscheidungen der Tiere und allgemeine Verunreinigungen zunehmen.
Ein kleiner Teich reagiert empfindlicher auf Veränderungen der Nährstoffe und des pH-Wertes, erwärmt sich im Sommer schneller und hat eher mit Algen zu kämpfen. Im Zweifel sollte daher nach Möglichkeit immer auf einen größeren Teich gesetzt werden.
Passend zur Wassermenge sollte mit schonenden Mitteln zur Wasseraufbereitung gearbeitet werden. So können beispielsweise Schwebe- und Fadenalgen in ihrem Wachstum eingedämmt werden, was die Teichpflege insgesamt erleichtert. Viele Produkte arbeiten auch mit dem Hinweis pH-Minus, da sie den pH-Wert des Teichwassers insgesamt senken können.
Wichtig ist es, Teichpflege-Produkte zu benutzen, die das Wasser reinigen, ohne das biologische Gleichgewicht zu zerstören. Jeder Besitzer von Aquarien und Teichen weiß: Das Wasser darf niemals „hygienisch rein“ werden, denn nur ausreichend Bakterien im Biotop können verhindern, dass das System kippt.
Wie sollte die Teichpflege für den Frühling aussehen?
Die regelmäßige Teichpflege beginnt bereits im Frühjahr. In dieser Jahreszeit werden sowohl Pflanzen als auch Fische wieder aktiver. Damit ein angelegter Teich diese empfindliche Phase gut übersteht, sollte die Funktionalität der gesamten Technik überprüft werden.
Teichfilter
Das Hauptaugenmerk liegt auf dem Teichfilter. Als Herzstück der Teichanlage sorgt der Filter für das biologische Gleichgewicht. Die Komponenten der mechanischen Filterung arbeiten 24/7 daran, grobe Unreinheiten wie Laub und anderes organisches Material aus dem Teichwasser zu filtern. Damit diese Filterfunktion erfüllt werden kann, muss der Teichfilter regelmäßig gereinigt werden.
Die Teichtechnik kann prinzipiell mit klarem Wasser gesäubert werden, doch schneller und effektiver gelingt die Teichpflege mit Reinigern, die speziell für Pumpen und Co. entwickelt wurden. Damit werden Ablagerungen wie Kalk schonend entfernt und die Haltbarkeit der Technik verlängert.
Skimmer
Für klares Wasser ist zudem ein Skimmer im Gartenteich sinnvoll. Vor allem im Frühling sorgt der Pollenflug für viele Ablagerungen auf der Wasseroberfläche. Ein Skimmer saugt diese ab, was nicht nur für das menschliche Auge besser aussieht, sondern auch den Sauerstoffaustausch für Fische und Pflanzen verbessert.
Mit den steigenden Temperaturen wächst auch der Sauerstoffverbrauch im Gartenteich. Je nach Pflanzen- und Fischbesatz bringt dies Arbeit mit sich. Beispielsweise kann es sinnvoll sein, ein Luftpumpenset zu installieren, um dem Teichwasser mehr Sauerstoff zuzuführen.
Im Sommer kommt es zudem zu vermehrtem Algenwachstum. Eine starke Ansammlung von Algen sowie abgestorbene Pflanzenteile sollten regelmäßig mit einem Algenkescher entnommen werden.
Ein Kescher bleibt auch im Herbst ein wichtiger Wegbegleiter. Laub kann mit wenigen Handgriffen vom Wasser entfernt werden. Allerdings lohnt es sich bei großen Teichen, einen Absauger zu nutzen.
Praxistipp: Das Teichufer nie vergessen
Befinden sich im Garten rund um den Teich Sträucher und Bäume, sollten Zweige im Herbst gekürzt werden. Mit einer Teichschere sollte dafür gesorgt werden, dass die Distanz zur Wasserkante etwa 120 Zentimeter beträgt.
Beginnt die kalte Jahreszeit, bedeutet dies für Pflanzen und Fische den Start in eine Ruhezeit.
Wichtig für den Fischbesatz: Nicht jede Art kann im Gartenteich überwintern. Sie sollten daher im Zweifel vom Garten ins Haus geholt werden.
Die übrigen Tiere können den Winter am besten im Gartenteich verbringen, wenn ein Eisfreihalter genutzt wird. Dieser sorgt dafür, dass in einem bestimmten Radius das Wasser selbst bei Minusgraden nicht gefrieren kann.
Die Wasseroberfläche bleibt daher von einer Eisschicht verschont und der Gasaustausch kann im Winter weiterhin stattfinden.
Bei der Nutzung eines Eisfreihalters ist von der Wasseroberfläche aus nur der Schwimmer zu sehen, während die Pumpe im Tiefenwasser weiterhin ihre Arbeit erledigt.
Wie können Fische vor Räubern geschützt werden?
Ebenso wichtig wie der Kampf gegen Algen und zu wenig Nährstoffe im Gartenteich ist der Schutz der Anlage gegen Räuber. Damit sind sowohl Kleintiere wie Katzen als auch Raubvögel gemeint. Da man die Jäger kaum vom gesamten Garten fernhalten kann, lohnt sich die Investition in ein Fischschutz-Set.
Der Schutz wird meist über mehrere Erdspieße rund um die Teichanlage befestigt. An den oberen Enden wird Draht aufgespannt, der von einem Spieß zum nächsten verlegt wird und so den gesamten Teich schützen kann.