bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist
Produkt-Art
Multitool3
Winkelschraubendreher-Set1
Verkäufer
Conrad Electronic SE
Mehr Anzeigen
Preis
€ - €
Marke1
Victorinox127
Opinel23
STANLEY16
Dick13
KS Tools13
MoraKniv11
Leatherman10
Walther10
Dönges9
Herbertz7
Bahco6
kwb6
4K5 Tools5
C.K5
Hultafors5
CAT4
Gedore4
Wiha4
Festool3
KAI3
SW Direkt3
Bessey2
Bosch Home and Garden2
Bosch2
Brilliant Tools2
Brüder Mannesmann2
Coast2
Erdi2
Gerber2
Hazet2
Wolfcraft2
Zwilling2
Ansmann1
Basetech1
Brady1
Facom1
GARDENA1
Hückmann1
LogiLink1
Microplane1
Miltex1
MOB1
Rittal1
SATA1
Slice1
True Utility1
Ubiquiti Networks1
Vigor1
Nur ISO-zertifizierte Verkäufer
Nein3
Ja2
Schlüsselweite (Metrisch)
mm - mm
2 mm1
2.5 mm1
3 mm1
4 mm1
5 mm1
6 mm1
8 mm1
Farbe
schwarz3
Material
Abtrieb
Häufig gesuchte Kategorien:

Taschenmesser, Multitools

4 Ergebnisse

Sechskant-Winkelschraubendrehersatz PocketStar, 7-tlg. 23040 Größe 2 - 8 mm Inhalt 2-2,5-3-4-5-6-8

Sechskant-Winkelschraubendrehersatz PocketStar, 7-tlg. 23040 Größe 2 - 8 mm Inhalt 2-2,5-3-4-5-6-8

7 Sets auf Lager
Sofort-Lieferung Di., 27. Okt.
Verkauf und VersandWETEC Werkzeughandel und technischer Bedarf AT
€ 14,76
steuerfreie IGL,
Multitool PocketStar® Sechskant-Kugelkopf MagicRing® 7-tlg. SB-Version mit Eurolochaufhänger (23033)

Multitool PocketStar® Sechskant-Kugelkopf MagicRing® 7-tlg. SB-Version mit Eurolochaufhänger (23033)

25 Stück auf Lager
Lieferung Do., 17. Dez.
Verkauf und VersandElektro4000 AT
€ 40,65
steuerfreie IGL,
Wiha PocketStar 25293 Multitool  Anzahl Funktionen 9 Schwarz

Wiha PocketStar 25293 Multitool Anzahl Funktionen 9 Schwarz

9 Stück auf Lager
Sofort-Lieferung Di., 27. Okt.
Verkauf und VersandConrad Electronic
€ 19,16
zzgl. MwSt.,
Wiha PocketStar 23040 Multitool  Anzahl Funktionen 7 Schwarz

Wiha PocketStar 23040 Multitool Anzahl Funktionen 7 Schwarz

4 Stück auf Lager
Sofort-Lieferung Di., 27. Okt.
Verkauf und VersandConrad Electronic
€ 13,33
zzgl. MwSt.,

Ratgeber

 

Wissenswertes über Taschenmesser und Multitools

Beim Wandern schnell das Klappmesser öffnen und einen Apfel schälen, eine Schnur kappen, kleine Schnitzereien anfertigen: Ein gutes Taschenmesser ist für den Outdoor-Einsatz ein Allrounder.

Das klassische Taschenmesser steht dabei gleichberechtigt neben dem Multitool-Messer. Anders als ein reines Messer mit einer Klinge sind dort verschiedene Werkzeuge integriert, etwa Säge und Flaschenöffner.

Dieser Ratgeber gibt Ihnen einen Überblick zu den verschiedenen Multi-Tools und geht auf die wichtigsten Kaufkriterien ein. Außerdem wird die wichtige Frage geklärt, welche Taschenmesser in Deutschland legal mitgeführt werden dürfen.

  • Was ist ein Taschenmesser und was ein Multitool?

     

  • Welche Kaufkriterien der Messer und Multifunktionswerkzeuge sind wichtig?

  • Wie werden Taschenmesser angemessen gereinigt und geschärft?

Taschenmesser


Was ist ein Taschenmesser und was ein Multitool?

Taschenmesser

Die Idee, ein Messer nicht nur sicher verwahrt in der Küche zu lagern, sondern auch outdoor stets bei sich zu tragen, ist sehr alt. Es gibt Funde, die frühe Taschenmesser bis 500 v. Chr. datieren. Bereits damals konnte die Klinge umgeklappt und im Griff verstaut werden.

Allerdings fehlte es den frühen Taschenmessern an einer Eigenschaft, die heute sehr wichtig ist: Die Klinge ist nach dem Aufklappen arretiert. Sie bleibt also stehen und stellt keine Verletzungsgefahr durch ungewolltes Zuschnappen dar. Das Halten der geöffneten Position wurde erst im Mittelalter zum Standard.

Häufig werden die Begriffe Klappmesser und Schweizer Taschenmesser synonym benutzt. Schaut man genau hin, ist das Schweizer Taschenmesser jedoch eine Weiterentwicklung: nämlich vom einfachen Klappmesser (mit meist nur einer Klinge) hin zum Multi-Tool.

Das Schweizer Taschenmesser wurde am Ende des 19. Jahrhunderts von der Armee in Auftrag gegeben. Ziel war es, die Soldaten mit einem Taschenmesser auszustatten, das mehr als ein Einhandmesser ist. Es sollte als Werkzeug dienen, um ein Standardgewehr zu zerlegen. Daher waren weitere Tools neben der Klinge nötig: Ahle, Dosenöffner und Schraubendreher.

Heute ist es durchaus üblich, bis zu 20 Werkzeuge im Schweizer Messer unterzubringen. Dazu zählen praktische Elemente wie Schere, Säge und Zange. Auch Feile, Zahnstocher und Beitel sind praktische Multi-Tools, die gern verbaut werden.

Das Schweizer Taschenmesser war daher das erste Multitool und wurde damals von der deutschen Messermanufaktur Wester & Co in Solingen produziert. Bis heute hat die Stadt Solingen daher den Ruf, Heimat der besten Multitools zu sein.

Taschenmesser


Welche Kaufkriterien der Messer und Multifunktionswerkzeuge sind wichtig?

Hochwertige Taschenmesser und Multitools können nach verschiedenen Gesichtspunkten ausgewählt werden. Insgesamt sind vier Kriterien für eine überlegte Kaufentscheidung wichtig.

Art der Öffnung

Manche Messer können einhändig geöffnet werden, da mit den Fingern nur ein Mechanismus betätigt werden muss und die Klinge tritt hervor. Ein Einhandmesser kann outdoor perfekt sein, wenn es schnell gehen muss oder in der anderen Hand bereits etwas gehalten wird.

Häufiger als auf Einhand-Taschenmesser trifft man aber auf Zweihand-Taschenmesser. Während die Griffschalen in einer Hand liegen, wird mit der anderen die Klinge aufgeklappt. Auch die Multi-Tools werden im Regelfall zweihändig geöffnet.

 

Arretierung

Damit die bewegliche Klinge und die Werkzeuge bei der Nutzung geöffnet bleiben, bedarf es einer mechanischen Arretierung. Hier setzen Taschenmesser und Multifunktionswerkzeug auf unterschiedliche Mechanismen.

Die Verriegelung kann direkt in den Griffschalen verbaut sein, als Wippen- oder Seitenfeder-Verriegelung arbeiten oder auch einen Schlitzring, eine Rückenfeder oder einen Bolzen nutzen.

 

Klingenform

Die Multitools einmal außen vor gelassen, spielt bei jedem Taschenmesser die Form der Klinge eine große Rolle. Ist sie nur einseitig geschliffen, ist die Verwendung meist für Rechtshänder ausgelegt und Linkshänder können folglich das Messer nicht nutzen. Für sie ist daher entscheidend, dass es sich um ein beidseitig geschliffenes Messer handelt.

 

Griff

Klinge und zusätzliche Multifunktionswerkzeuge sind zwischen Griffschalen befestigt. Sind alle Tools zugeklappt, ist das Messer kompakt und praktisch. Der Griff muss sich jedoch auch bei der Nutzung aller Werkzeuge beweisen und rutschfest in der Hand liegen.

Früher waren die Griffe meist aus Holz, Silber oder Gold. Heutzutage ist Plastik eine häufige Wahl. Die typischen Griffschalen der Schweizer Messer bestehen aus Cellidor, einem bewährten Kunststoff.

Praxistipp

Sehr beliebt sind Taschenmesser, die als Schlüsselanhänger konzipiert sind. Sie sind auf diese Weise leicht zu befestigen und müssen als Outdoor-Messer nicht lange gesucht werden, da sie sofort zur Hand sind.



Wie werden Taschenmesser angemessen gereinigt und geschärft?

Taschenmesser

So filigran ein Taschenmesser mit verschiedenen Werkzeugen sein kann, damit es jahrelang hochwertig bleibt, muss es gepflegt werden.

Die Bereiche zwischen jedem Multi-Tool werden am besten mit einem Zahnstocher oder kleinen Bürsten regelmäßig von grobem Dreck befreit.
Die Klingen sollten zudem mit heißem, klarem Wasser abgespült und sofort danach getrocknet werden.

Wurde vom Hersteller rostfreier Stahl verwandt, ist die Reinigung unbedenklicher. Allerdings ist zu beachten, dass sich rostfreier Stahl schlechter Schleifen lässt.

Wer das Messer häufig nutzt und entsprechend regelmäßig schärfen will, greift auf Klassiker wie Schärfstein, Schärfstab oder Wetzstähle zurück.
Möglich sind jedoch auch elektrische Messerschärfer.

%seoprefootercolumns%