Direktlink
  • Header
  • Hauptmenü
  • Inhalt
  • Fußleiste
  • Conrad
  • Mein Konto

    Anmelden / Registrieren

  • Einkaufswagen

  • % Aktuelles, Sonderpreise, Aktionen – Jetzt zur Übersicht % % Aktuelles, Sonderpreise, Aktionen – Jetzt zur Über
  • Service & Infos

    Vorteile & Inspiration

    • → Langzeit-Garantie

    • → Geschenkkarte

    • → Download Center

    • → Newsletter

    Wissen & Aktuelles

    • → Innovation News

    • → Ratgeber

    • → Conrad Blog

    • → Aktuelles

    • → Kataloge


  • Angebote

    Sparen & Angebote

    • → Aktionen

    • → SALE %

    • → Outlet

    Clever Einkaufen

    • → Haushaltsbedarf

    • → Refurbished

    • → Alle Gutscheine


    Marken im Fokus

    Logo zu TOOLCRAFT
    Logo zu Reely
    Logo zu DJI
    Logo zu Märklin
    Logo zu Samsung
    Logo zu Bosch Home and Garden

  • Unsere Produkte
  • Mein Konto
  • Merkliste
  • Abmelden
Conrad
  1. Start
bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table star tooltip warning wishlist

Ratgeber

19 Zoll Netzwerkschränke

19-Zoll-Netzwerkschränke sind speziell für die Aufnahme von 19 Zoll großen Netzwerkkomponenten konzipiert. Sie ermöglichen eine übersichtliche Anordnung und bieten Schutz vor Staub und mechanischen Einwirkungen. Welche Spezifikationen ein 19-Zoll-Netzwerkschrank aufweist und welche Kriterien beim Kauf relevant sind, erfahren Sie in unserem Ratgeber.

  • Netzwerkschränke zur Sicherung der IT-Infrastruktur

  • Was zeichnet einen 19-Zoll-Netzwerkschrank aus?

  • Unterschied zwischen Serverschrank und Netzwerkschrank

  • Kaufkriterien für 19-Zoll-Netzwerkschränke – worauf kommt es an?

  • Unser Praxistipp: Eine USV schützt vor Systemausfällen

  • FAQ – häufig gestellte Fragen zu Netzwerk- und Serverschränken in 19 Zoll

19 Zoll Netzwerkschrank


Netzwerkschränke zur Sicherung der IT-Infrastruktur

Netzwerkschrank schwarz

In Großunternehmen, Behörden, Verwaltungen, Forschungseinrichtungen, Universitäten und anderen Institutionen, in denen große Datenmengen verarbeitet werden, spielt Rechentechnik eine große Rolle. Um den reibungslosen Betrieb von IT-Systemen sicherzustellen, müssen verschiedene Vorkehrungen getroffen werden.

Eine davon ist die Verwendung von Netzwerkschränken. Ein Netzwerkschrank, auch Rack genannt, gehört zur Grundausstattung eines Serverraums oder Rechenzentrums. Er beherbergt und schützt die zentrale Informations- und Kommunikationstechnik und trägt dazu bei, die Betriebssicherheit aufrechtzuerhalten.

Ein Netzwerkschrank besteht im Wesentlichen aus einem Gehäuse, in dem Netzwerkkomponenten wie Router, Switches, Patchpanels und Kabel sortiert untergebracht werden können. Dank integrierter Befestigungsschienen lassen sich die Bauteile und Geräte sehr einfach montieren und wieder entfernen, was insbesondere bei der Reparatur und Wartung von Vorteil ist.

In einem Netzwerkschrank laufen alle Komponenten übersichtlich zusammen, was die Fehlerdiagnose und den Austausch defekter Teile erleichtert.

 



Was zeichnet einen 19-Zoll-Netzwerkschrank aus?

in der Netzwerktechnik hat sich das 19-Zoll-Raster zur Befestigung von Netzwerkkomponenten etabliert. Aus diesem Grund finden Netzwerkschränke in 19-Zoll-Bauweise breite Anwendung. 

Ein 19-Zoll-Netzwerkschrank ist nach IEC 60297 bzw. DIN 41494 genormt, das heißt, er ist mit 482,6 mm breiten Profilschienen für die Aufnahme von ebenfalls genormten 19-Zoll-Geräten und dazu passendem Zubehör ausgestattet. 

Die Standardisierung betrifft nur den Abstand zwischen den Montageschienen. Höhe, Breite und Tiefe eines 19-Zoll-Racks können variieren. Üblich sind eine Breite von 600 oder 800 mm und eine Tiefe von 600, 800, 900, 1000, 1100 oder 1200 mm. 

Zu beachten ist, dass die Tiefe nicht vollständig genutzt werden kann, da die Hardware noch verkabelt werden muss und Strom- und Netzwerkkabel ebenfalls Platz beanspruchen. 

Wie hoch ein Netzwerkschrank ist, hängt von der Anzahl der sogenannten Höheneinheiten ab. Damit bezeichnet man die Höhe der Geräte, die eingebaut werden sollen. Eine Höheneinheit beträgt standardmäßig 44,45 mm. Im Regelfall weisen Netzwerkschränke 42 Höheneinheiten auf, was einer Höhe von knapp 2 m entspricht.



Unterschied zwischen Serverschrank und Netzwerkschrank

Die Begriffe Netzwerkschrank und Serverschrank werden in der Alltagssprache häufig synonym gebraucht, bezeichnen aber genau genommen nicht dasselbe. Zwar erfüllt ein Netzwerkschrank eine ähnliche Funktion wie ein Serverschrank, er unterscheidet sich aber im Hinblick auf die Konstruktion.

Ein Serverschrank ist robuster und stabiler gebaut und hält dadurch höheren Belastungen stand. Darüber hinaus ist ein Serverschrank für eine hohe Traglast ausgelegt, wodurch er sich für den Einbau von schweren Komponenten eignet. Perforierte Türen und Lüfter zum Zweck der Luftzirkulation und Kühlung gehören bei einem Serverschrank zur Grundausstattung. Der Kühlung kommt insbesondere dann eine hohe Bedeutung zu, wenn viele aktive Geräte mit einer hohen Packungsdichte eingebaut werden.

Während Serverschränke meist als Standgehäuse realisiert sind, sind Netzwerkschränke aufgrund ihres kompakteren Formats oft auch für die Wandmontage geeignet.

19 Zoll Serverschrank


Kaufkriterien für 19-Zoll-Netzwerkschränke – worauf kommt es an?

Abmessungen

Wandgehäuse

Ein wichtiges Auswahlkriterium für Netzwerkschränke sind die Abmessungen. Wie groß ein 19-Zoll-Rack sein soll, hängt von der Anzahl und Größe der Geräte ab, die eingebaut werden sollen.

Ein Server beispielsweise benötigt relativ viel Platz, was bei der Planung einkalkuliert werden muss. Wichtig ist auch, mögliche Anforderungen an das Kabelmanagement einzubeziehen, denn Platzbedarf entsteht nicht allein durch die Geräte, sondern auch durch die Verkabelung der Hardware und eventuell erforderliches

Zubehör wie Kabelfangschienen, Kabelordner und dergleichen. Empfehlenswert ist es, lieber einen etwas größeren Schrank zu wählen, um später noch das eine oder andere Modul ergänzen zu können. In vielen Fällen sind die Seitenwände von Netzwerkschränken abnehmbar, so dass die Möglichkeit besteht, mehrere Schränke aneinander zu reihen.


Montage

Daneben stellt sich die Frage, auf welche Weise das Rack verwendet bzw. montiert werden soll. Zur Auswahl stehen Standschränke, aber auch Wandgehäuse.

19-Zoll-Wandgehäuse sind insbesondere für kleinere Installationen und für eine dezentrale Verteilung der Netzwerkkabel gut geeignet. Sie haben geringere Abmessungen als Standschränke und sind in einer Nutzhöhe von 3 bis 24 Höheneinheiten erhältlich. Am häufigsten kommen Wandgehäuse mit 12 Höheneinheiten zum Einsatz.


Sicherheit

Netzwerk- und Serverschränke beherbergen die zentrale Informationstechnik und damit ein äußerst wertvolles Gut, das vor unbefugtem Zugriff geschützt werden muss. Anzuraten sind daher abschließbare Modelle, deren Schlüssel nur autorisierten Personen ausgehändigt werden können.

Eine zusätzliche Alarmsicherung kann ebenfalls sinnvoll sein. Besteht ein erhöhter Kontrollbedarf, empfehlen sich elektronische Schließsysteme mit TCP/IP-Steuerung, die sämtliche Zugriffe protokollieren.

Sicherung der Schränke

Wärmelast

Des Weiteren gilt es, die zu erwartende Wärmelast abzuschätzen. Ist mit Hitzeentwicklung zu rechnen, ist ein Schrank mit perforierten Türen einem Schrank mit Glastür vorzuziehen, damit keine Stauwärme entsteht und die heiße Luft abgeführt werden kann.

Es kann auch sein, dass statt einer passiven Kühlung eine aktive Kühlung erforderlich ist. In dem Fall ist ein klimatisierter Netzwerk- oder Serverschrank die richtige Wahl.

Zum Schutz vor Überhitzung werden übrigens auch sogenannte Rack Monitoring Systeme angeboten, die nicht nur die Temperatur, sondern auch andere Parameter wie die Luftfeuchtigkeit und Spannung permanent überwachen. Rauchmelder und Brandfrüherkennungssysteme sind zum Nachrüsten ebenfalls erhältlich.


Offene Netzwerkschränke

Es muss nicht immer ein geschlossenes Rack sein. Offene Netzwerkschränke und Regale ermöglichen einen leichten Zugriff auf alle Komponenten und sind beispielsweise für den Einsatz in Labors und Schulungsräumen zu empfehlen. Es gibt auch mobile Gestelle auf Rollen, die bequem von A nach B geschoben werden können.



Unser Praxistipp: Eine USV beugt Systemausfällen vor

Eine USV sollte in keinem Netzwerk- oder Serverschrank, der mit aktiven Komponenten bestückt ist, fehlen. USV steht für „unterbrechungsfreie Stromversorgung“ und bezeichnet eine Notstromanlage, die im Fall eines Stromausfalls beispielsweise den Server mit Strom versorgt. Auf diese Weise kann der Systembetrieb eine Zeit lang aufrechterhalten und Datenverlust vorgebeugt werden.

 



FAQ – häufig gestellte Fragen zu Netzwerk- und Serverschränken in 19 Zoll

Welche Komponenten gehören in einen 19-Zoll-Netzwerkschrank?

In einem 19-Zoll-Netzwerkschrank lassen sich sämtliche Komponenten unterbringen, die für den Aufbau eines Netzwerks erforderlich sind. Dazu gehören neben Routern, Rechnern, Servern, Netzteilen, Hubs, Switches, Bridges und Speichermodulen auch USV-Systeme, Stromverteilereinheiten, Monitore, Audio- und Videogeräte.
 

Was für Zubehör ist für einen Netzwerkschrank 19 Zoll erhältlich?

Für 19-Zoll-Netzwerkschränke wird eine ganze Reihe von Zubehör angeboten, etwa zur Lüftung und Kühlung (Belüftungsgitter, Lüfter, Mesh-Einsätze) oder zur Befestigung, Stützung und Installation (Klemmen, Schrauben, Halterungen, Gleitschienen, Schienenclips etc.). Hilfsmittel zur Organisation innerhalb des Schranks, beispielsweise Kennzeichnungsstreifen, sind ebenfalls erhältlich.
 

Wie viel wiegt ein Serverschrank 19 Zoll?

Ein einfacher 19-Zoll-Serverschrank mit Glastür und einer Größe von 600 x 600 x 1000 mm wiegt unbestückt ungefähr 50 kg. Größere Ausführungen können bis zu 150 kg auf die Waage bringen. Bei dichter Bestückung ist ein Gewicht von bis zu 1,5 t möglich.

  • Kostenlose Lieferung ab € 69.–

  • Über 1.5 Millionen Produkte

  • Über 6'000 Marken

  • Newsletter abonnieren

Services

Services

  • Angebotsservice

  • SourcingPlus

  • Garantie und Reparatur

  • Geschenkkarte

  • Project Business

  • Business+

  • E-Procurement

  • ProcurePlus

  • Alle Services


Über Conrad

Über Conrad

  • Unternehmen

  • Conrad Marken

  • Pressemitteilungen

  • Qualität

  • Nachhaltigkeit

  • Rechtliches

  • Vulnerability Disclosure Program

  • Karriere


Conrad erleben

Conrad erleben

  • Megastore

  • Innovation News

  • Kataloge

  • Branchenlösungen

  • Ratgeber

  • Blog

  • Markenshop


Für Bildungseinrichtungen

Für Bildungseinrichtungen

  • Alles für Ihre Bildungseinrichtung


Aktuelle Angebote

Aktuelle Angebote

  • ★ Zur Übersicht

  • 🎁 Geschenkideen

  • % Technik-SALE

  • % Conrad Outlet

  • % Alle Conrad Gutscheine


Hilfe

Hilfe

  • FAQ-Hilfecenter

  • Kontakformular


Cookie-Einstellungen
Newsletter abonnieren

Zum Newsletter anmelden und Gutschein sichern! (Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.)

Zum Newsletter anmelden und immer up-to-date bleiben! (Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.)

Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein!

Zahlarten
  • Zahlungsart Rechnung
  • Zahlungsart PayPal
  • Zahlungsart Kreditkarte
  • Zahlungsart Bankeinzug
Alle Zahlarten
Social Media
Kontakt

FAQ - Hilfeseiten

Tel.: 050 20 40 50

Mo. - Do.: 08:00 - 16:00 Uhr
Fr.: 08:00 - 13:00 Uhr
(außer an gesetzlichen Feiertagen)

Kontakt

FAQ - Hilfeseiten
Kontaktformular

*Alle Preisangaben sind exkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten.

*Alle Preisangaben sind inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten.

  • Datenschutz

  • Sichere Zahlungsmittel

  • SSL-Verschlüsselung

  • Verified by Visa & Mastercard Secure Code

  • Sieben Qualitäts- und Vertrauenssiegel für E-Commerce und Handel, darunter österreichische und europäische Zertifikate.
  • Grünes Logo in Briefmarkenform mit Blatt und Posthorn, Text „CO₂ neutral zugestellt – CO₂-frei bis 2030“, symbolisiert klimafreundliche Postzustellung.
  • AGB

  • Impressum

  • Datenschutz

  • Widerruf

Produktvergleich
Merkliste