- Produkt-Art
- CMOS Farb-Kameramodul40Weitwinkel-Kameraobjektiv5Kamera-Halterung1Kameramodul zur Gesichtserkennung1
- Preis
- Marke
- Delock22Raspberry Pi®20Joy-it2Aratas1Iduino1Whadda1
- Geeignet für
- Raspberry Pi® 3 A+18Raspberry Pi® 3 B18Raspberry Pi® 3 B+18Raspberry Pi® 4 B18Raspberry Pi® 2 B17Raspberry Pi® 5 B17Raspberry Pi® A16Raspberry Pi® A+16Raspberry Pi® B16Raspberry Pi® B+16Raspberry Pi® Zero5Raspberry Pi® Zero W5Raspberry Pi® Zero WH5
- Auflösung Video
- 1920 x 1080 Pixel182592 x 1944 Pixel62048 x 1536 Pixel31280 x 720 Pixel12560 x 1440 Pixel12560 x 1920 Pixel13840 x 2160 Pixel1
- Auflösung
- 1.58 Megapixel12.1 Megapixel45 Megapixel35.0 Megapixel28 Megapixel38.0 Megapixel18.3 Megapixel111.9 Megapixel412 Megapixel412.3 Megapixel3
- Passend für
- Häufig gesuchte Kategorien:
- Refurbished & Angebote
Kameramodule
47 Ergebnisse

Raspberry Pi® SC1174 AI Camera CMOS Farb-Kameramodul Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi® Blendeneinstellung

Raspberry Pi® SC0024 Camera Module V2 NoIR 8MP CMOS Farb-Kameramodul Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi®

Raspberry Pi® SC1224 Camera Module 3 Wide CMOS Farb-Kameramodul Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi®

Joy-it RB-CAMERA-JT-V2-120 CMOS Farb-Kameramodul Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi®

Raspberry Pi® SC1220 RASP CAM HQ CMOS Farb-Kameramodul Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi®


Raspberry Pi® SC1225 Camera Module 3 NoIR CMOS Farb-Kameramodul Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi®

Raspberry Pi® SC1226 Camera Module 3 Wide NoIR CMOS Farb-Kameramodul Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi®

Raspberry Pi® SC0023 Camera Module V2 8MP CMOS Farb-Kameramodul Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi®

Raspberry Pi® SC0947 SC0947 Weitwinkel-Kameraobjektiv Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi®


Raspberry Pi® SC0893 Camera Module 3 Sensor Assembly CMOS Farb-Kameramodul Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi®


Raspberry Pi® SC0124 RPIZ CAM 6MM WW Weitwinkel-Kameraobjektiv Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi®


Raspberry Pi® SC0123 RPIZ CAM 16MM TO Weitwinkel-Kameraobjektiv Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi®

Raspberry Pi® SC0896 Camera Module 3 Sensor Assembly Wide NoIR CMOS Farb-Kameramodul Passend für (Entwicklungskits): Ras


Raspberry Pi® SC0949 SC0949 Weitwinkel-Kameraobjektiv Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi®

Raspberry Pi® SC0894 Camera Module 3 Sensor Assembly NoIR CMOS Farb-Kameramodul Passend für (Entwicklungskits): Raspberr

Raspberry Pi® SC0895 Camera Module 3 Sensor Assembly Wide CMOS Farb-Kameramodul Passend für (Entwicklungskits): Raspberr

Joy-it RB-CAMERA_JT rb-camera_JT CMOS Farb-Kameramodul Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi®

Iduino RA061 CMOS Farb-Kameramodul Kameramodul für Raspberry Pi 5MP

Raspberry Pi® SC0870 SC0870 CMOS Farb-Kameramodul Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi®




Raspberry Pi® SC1222 Global Shutter Camera SC0926 CMOS Farb-Kameramodul Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi®

Raspberry Pi® 2674214 Camera Lens Adjust Tool Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi® Blendeneinstellung




Raspberry Pi® SC0861 SC0861 Weitwinkel-Kameraobjektiv Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi®













Ratgeber
Kameramodule ermöglichen es, Einplatinencomputer in leistungsstarke Kameras zu verwandeln und eigene Foto- und Videoprojekte zu verwirklichen.
Insbesondere für den Raspberry Pi sind in den vergangenen Jahren Module mit immer hochwertigerer Ausstattung erschienen.
Welche das sind und worauf es beim Kauf zu achten gilt, erfahren Sie in unserem Ratgeber.
Einplatinencomputer wie Raspberry Pi, Arduino oder das BeagleBoard erfreuen sich bei experimentierfreudigen Technikfans sowie Hobbybastlerinnen und Hobbybastlern großer Beliebtheit. Sie bieten die Möglichkeit, ein Verständnis für den Aufbau eines Computers zu entwickeln sowie Hardware-Kenntnisse zu vertiefen, und erleichtern den Einstieg ins Programmieren. Einplatinencomputer sind in der Regel einfach aufgebaut. Der Raspberry Pi beispielsweise besteht aus einer kreditkartengroßen Leiterplatte, auf der sich ein ARM-Prozessor, ein Grafikprozessor und verschieden große Arbeitsspeicher befinden. Es handelt sich gewissermaßen um einen Computer im Mini-Format. Die Ausstattung des Boards kann variieren. So unterscheiden sich die Größe des Arbeitsspeichers, die Art der Ausgänge und andere Faktoren abhängig davon, ob es sich beispielsweise um einen Raspberry Pi der ersten oder zweiten Generation oder einen Raspberry Pi Zero handelt.
Ob man sich für einen Arduino, einen Raspberry Pi oder einen anderen Einplatinencomputer entscheidet, hängt nicht zuletzt von den subjektiven Vorlieben ab. Sie unterscheiden sich zwar in gewissen Punkten, einen Vorteil bieten sie jedoch alle: Sie können vielfältig erweitert werden und sind die ideale Grundlage, um kreative Projekte zu verwirklichen. Mithilfe von Kameramodulen beispielsweise lassen sich Einplatinencomputer – stark vereinfacht ausgedrückt – in einen Fotoapparat oder einen Camcorder verwandeln. Kameramodule (englisch: camera modules) erzeugen hochauflösende Bilder und hochwertige HD- oder Full-HD-Videos in verschiedenen Konfigurationen und stellen je nach Ausführung eine Vielzahl von zusätzlichen Effekten bereit. Für den Raspberry Pi sind in den vergangenen Jahren neue Kameramodule mit besseren Sensoren und höheren Auflösungen auf den Markt gekommen. Grundsätzlich verfügt fast jeder Raspberry Pi über eine Anschlussmöglichkeit für ein Kameramodul. Dabei handelt es sich meist um eine CSI-Schnittstelle (CSI = Camera Serial Interface), an die das Modul mithilfe eines Flachbandkabels angeschlossen werden kann.
Kameramodule für den Raspberry Pi können beispielsweise zu Überwachungszwecken oder für die Hobby- oder experimentelle Fotografie zum Einsatz kommen.
Ältere Ausführungen wie die Pi Camera v1 und die Pi NoIR Camera v1 (v = Version) nehmen Bilder mit einer Auflösung von 5 Megapixeln und Videos in HD-Qualität auf. Sie verfügen über einen unveränderlichen Fokus und sind ohne Mikrofon konzipiert. Noch leistungsstärker sind die Pi Cameras v2 und die Pi NoIR Cameras v2, bei denen es sich um weiterentwickelte Versionen der v1-Modelle handelt. Sie punkten mit einer Auflösung von 8 Megapixeln und beruhen auf der sogenannten BSI-Technologie. BSI steht für back side illumination ("rückwärtige Belichtung"), die der FSI (front side Illumination = "frontseitige Belichtung") gegenübersteht. Bei Kamera-Modulen mit FSI-Technologie werden Signale über Aluminiumbahnen durch den Sensor geleitet. Problematisch hieran ist, dass das Licht entlang der Leiterbahnen reflektiert oder gebeugt wird, was sich negativ auf die Bildqualität auswirken kann. Außerdem wird der lichtsammelnde Bereich durch die integrierten Bahnen und Schaltungen begrenzt. Bei Kameramodulen, die auf BSI-Technik beruhen, trifft das Licht von hinten auf die Diode. Der Bildsensor wird also von der Rückseite beleuchtet und die lichtempfindliche Pixelfläche kann vollständig genutzt werden, was wiederum höhere Auflösungen ermöglicht.
Die Pi Camera v2 ist für das Fotografieren bei Tageslicht beziehungsweise guten Lichtverhältnissen konzipiert. Sie ist mit einem Infrarotfilter ausgestattet, der vor dem Bildsensor angebracht ist und Infrarotlicht ausblendet, da dieses die Darstellung natürlicher Farben beeinträchtigen kann. Die Pi Camera NoIR (NoIR = no infrared) kommt ohne Infrarotfilter aus, ist also in der Lage, Infrarotstrahlen zu erfassen. Aus diesem Grund ist sie hervorragend für die Nachtfotografie und für Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen geeignet. Um sie als Nachtsichtkamera einsetzen und einen Bereich mit Infrarotlicht ausleuchten zu können, sind zusätzliche Infrarot-LEDs erforderlich. Weitere Ausstattungsmerkmale wie ein automatischer Weißabgleich, Rauschunterdrückung, Zeitraffer, Zeitlupe und so fort machen die Pi Kameramodule für Anfänger und Anfängerinnen sowie für Fortgeschrittene gleichermaßen interessant. Ihr Funktionsumfang lässt sich bei Bedarf erweitern, indem man beispielsweise nachträglich ein Mini-Objektiv ergänzt. Mithilfe entsprechender Halterungen können die Kameramodule auch an Wetterballons, Drohnen, Wetterstationen und dergleichen montiert werden.
Die derzeit neueste Kameraplatine für den Raspberry Pi ist das 2020 erschienene High Quality Camera Module. Es ist mit einem abermals verbesserten Sensor (Sony IMX477R) ausgestattet, der in ähnlicher Form in hochwertigen Smartphones verbaut ist. Der Kamerasensor hat eine Auflösung von 12,3 Megapixeln und bietet mit einer Größe von 1,55 x 1,55 µm eine doppelt so große Pixelfläche wie sein Vorgänger. Das resultiert in einer höheren Lichtempfindlichkeit und einer verbesserten Leistung bei widrigen Lichtbedingungen. Das High Quality Camera Module verfügt über einen Infrarotfilter, der bei Bedarf entfernt werden kann, um Nachtaufnahmen zu ermöglichen. Der Schritt ist allerdings nicht umkehrbar. Entscheidet man sich dafür, den Filter zu demontieren, kann man ihn nicht wieder anbringen und die Kamera nur noch als Infrarot-Kamera verwenden. Ein großer Vorteil des Kameramoduls ist, dass es den Gebrauch von Wechselobjektiven ermöglicht. Es hat eine Aufnahme für Objektive im C-Mount- und CS-Mount-Format, in die Optiken eingesetzt werden können, die den Standard unterstützen. Mithilfe eines passenden Adapters lässt sich das Modul sogar mit großen High-Class-Objektiven aufrüsten, wie sie beispielsweise Canon anbietet. Das eröffnet ein hohes Maß an Flexibilität und Gestaltungsfreiraum. Ein neues Feature ist die Objektivfassung mit integrierter Stativhalterung und Fokuseinstellring, der feine Justierungen ermöglicht. Generell eignet sich das Raspberry Pi High Quality Camera Module sehr gut für industrielle Anwendungen, aber auch für den DIY-Sektor. Es kann für Himmels- und Tierbeobachtungen, aber beispielsweise auch zur Erkennung von Gesichtern und Autokennzeichen verwendet werden. Mithilfe entsprechender Objektive wären sogar mikroskopische Aufnahmen möglich. Das Modul ist mit fast allen Raspberry Pi Modellen kompatibel.
Vor dem Kauf eines Kamera-Moduls gilt es darauf zu achten, dass es zum Einplatinencomputer, auf dem es installiert werden soll, passt. Neben Modulen, die speziell für den Raspberry Pi vorgesehen sind, gibt es Ausführungen, die beispielsweise auch mit dem Arduino oder dem BeagleBoard genutzt werden und als Ersatzteile für ausgediente Module zum Einsatz kommen können. Die Pi-Kameramodule sind grundsätzlich mit allen Raspberry-Pi-Modellen kompatibel, die über eine CSI-Schnittstelle verfügen, und werden mithilfe eines 15-cm-Flachbandkabels verbunden. Wenn Sie in Besitz eines Raspberry Pi Zeros sind, benötigen Sie ein spezielles Zero-Flachbandkabel oder gegebenenfalls einen FPC-Adapter.
Ob Sie sich für eine Nachtsichtkamera oder ein Tageslicht-Kameramodul entscheiden, hängt vom jeweiligen Einsatzzweck ab. Wenn Sie vorrangig im Dunkeln fotografieren oder filmen möchten, liegen Sie mit einer NoIR-Kamera richtig. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass sie Farben bei Tageslicht leicht verfälscht darstellt, weswegen ein Kamera-Modul mit Infrarotfilter die bessere Wahl ist, wenn zu erwarten steht, dass Sie überwiegend bei guten Lichtverhältnissen fotografieren werden.
Die Foto- beziehungsweise Video-Auflösung stellt ebenfalls ein wichtiges Kaufkriterium dar. Für anspruchsvolle Aufgaben empfehlen sich hochauflösende Bildsensoren. Pi-Kameras mit 8-Megapixel-Sensoren nehmen Fotos mit einer Qualität von bis zu 3280 x 2464 Pixeln auf und erzeugen Videos mit einer Auflösung von 1080 Pixeln und einer Bildfrequenz von 30 fps (fps = frames per second) oder 720 Pixeln und 60 fps. Je geringer die Auflösung, desto höher die Bildfrequenz. So ist es beispielsweise auch möglich, Videos mit 640 Pixeln Auflösung und einer maximalen Bildrate von 90 fps aufzunehmen. Die derzeit höchste Auflösung bietet das Raspberry Pi High Quality Camera Module. Der 12,3-Megapixel-Sensor bietet eine Auflösung von 4056 x 3040 Pixeln und erreicht im Full-HD-Modus (1080p) eine Bildrate von 240 fps.
Die Größe des Kamera-Moduls kann ebenfalls relevant sein. Kleine Module eignen sich beispielsweise sehr gut als Überwachungs- oder Körperkameras, da sie wenig Platz in Anspruch nehmen und dank ihrer überschaubaren Abmessungen leicht versteckt werden können. Zu beachten ist allerdings, dass Kamera-Module geringerer Größe meist etwas mehr Fingerfertigkeit beim Montieren und Bedienen erfordern.
Es ist möglich, die Fokussierung einer Pi Camera v2 oder Pi Camera NoIR v2 zu ändern, ohne das komplette System auseinander nehmen zu müssen. Zu diesem Zweck löst man die festgeklebte Linse. Behelfen können Sie sich dabei mit einer alten Kreditkarte, in deren Ecke Sie ein ca. 5 mm großes Loch mit kleineren Aussparungen stanzen. Die Karte funktioniert wie eine Art Schraubendreher. Das Loch wird über die Linse gestülpt und letztere mithilfe einer kräftigen Drehbewegung gelockert. Um sie anschließend neu zu justieren, verwenden Sie am besten eine kleine Zange. Fingerabdrücke oder andere Rückstände auf der Linse können Sie vorsichtig mit etwas Glasreiniger entfernen. Für Feinfokussierungen ist diese Methode nicht geeignet.
Was benötige ich für den Anschluss einer Pi-Kamera?
Für die Installation einer Pi-Kamera benötigen Sie ein passendes Anschlusskabel, um das Modul mit dem Entwickler-Board zu verbinden, sowie eine Micro-SD-Karte mit mehreren GB Speicherkapazität und mit bootfähigem Betriebssystem (beispielsweise Raspbian). Sollen mehrere Systeme parallel auf der Karte installiert werden, sollte die Anzahl an GB entsprechend hoch ausfallen. Erforderlich ist darüber hinaus ein Netzteil mit Micro-USB-Port. Ein hochwertiges Netzteil ist die Grundlage für den einwandfreien Betrieb eines Raspberry Pis. Da das Board sehr empfindlich auf Spannungsschwankungen reagiert, gilt es solche zu vermeiden. Ein separates Display zur Anzeige der Bilder und eine Tastatur oder Maus zur Ansteuerung des Moduls erweisen sich je nach Einsatzzweck ebenfalls als nützlich.
Wo befindet sich die CSI-Schnittstelle?
Die CSI-Schnittstelle befindet sich bei allen Raspberry-Pi-Modellen hinter der Ethernet-Buchse beziehungsweise zwischen HDMI- und Ethernet-Anschluss. Die Verschlussklemme wird zunächst leicht angehoben und nach dem Einstecken des Kabels wieder angedrückt. Die blanken Pins müssen von der Klemme weg zeigen. Achten Sie darauf, das Board während der Montage von der Stromversorgung zu trennen.