bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist
Sorry, zum Suchbegriff "" konnten wir leider nichts finden.

Experimentierkaesten Lernpakete

0 Ergebnisse

Leider keine Ergebnisse für diese Filterkombination.

Ratgeber

Wissenswertes zu Experimentierkästen, Lernpaketen und Baubüchern

Kinder für Naturwissenschaft und Technik zu begeistern, gelingt am besten mit praktischen Übungen. Experimentierkästen, Lernpakete und Baubücher mit Bausätzen können Themen der Physik, Chemie und verwandter Fächer besser veranschaulichen und greifbar machen, was den Einstieg erleichtert. In unserem Ratgeber erfahren Sie, was für Hilfsmittel dieser Art es gibt und worauf beim Kauf zu achten ist.

  • Experimentierkästen, Lernpakete und Baubücher für Lehre und Bildung

  • Darum sind Experimentierkästen, Lernpakete und Baubücher sinnvoll

  • Kaufkriterien für Experimentierkäsen, Lernpakete und Baubücher – worauf kommt es an?

  • Unser Praxistipp: Anleitung gemeinsam durchgehen

  • FAQ – häufig gestellte Fragen zu Experimentierkästen, Lernpaketen und Baubüchern

Alternative-Energien-Experimentier-Set


Experimentierkästen, Lernpakete und Baubücher für Lehre und Bildung

Bei Experimentierkästen, Lernpaketen und Baubüchern mit Bausätzen handelt es sich um Zusammenstellungen von Lernmaterialien zu einem meist naturwissenschaftlichen oder technischen Themenfeld. Das Spektrum reicht von Elektronik über Physik und Biologie bis hin zu Chemie. Solche Sets dienen dazu, komplexe oder tendenziell herausfordernde Informationen auf leicht verständliche und spannende Weise zu vermitteln. Dazu werden verschriftlichte Erklärungen und Definitionen um Lern- und Unterrichtsmaterialien zur praktischen Arbeit wie Experimente ergänzt. Durch den praktischen Anteil ist es möglich, Themen besser zu veranschaulichen. Das hilft dabei, Sachverhalte leichter zu verstehen und Gelerntes zu verinnerlichen. 

Ein Lernpaket, Baubuch oder Experimentierset enthält Bauteile und Materialien, die mit der jeweiligen Disziplin oder Fragestellung zusammenhängen. Grundsätzlich können Lernsets sowohl allgemeine Themenbereiche als auch konkrete Aspekte behandeln. Die Bandbreite innerhalb der Wissensgebiete ist vielfältig. So gibt es im Bereich Elektronik zum Beispiel Lernpakete für den Aufbau von Grundschaltungen und fürs Löten, Bausets für Roboter und UKW-Radios, Experimentiersets mit Mikrocontrollern für den Einstieg ins Programmieren und vieles mehr. Hersteller wie Kosmos, Franzis oder Joy-IT bieten ein breites Produktsortiment an, das zahlreiche Themen abdeckt.



Darum sind Experimentierkästen, Lernpakete und Baubücher sinnvoll

Lernpaket Mikrocontroller

Gerade bei Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, den sogenannten MINT-Fächern, fällt es mitunter schwer, Inhalte Kindern so näherzubringen, dass sie ein echtes Interesse daran entwickeln. Wenn in der Physik Phänomene wie Magnetismus ausschließlich in der Theorie gelehrt werden, hat das oft zur Folge, dass sich Schüler und Schülerinnen unaufmerksam werden und ein langfristiger Lerneffekt ausbleibt. Der Unterricht ist dann schlicht zu trocken. Experimentierkästen und Lernpakete können hier Abhilfe schaffen. Durch praktische Versuche erfahren Kinder unmittelbar, wie Dinge funktionieren und sich auswirken. Indem sie beispielsweise mit Magneten hantieren, können sie einen Bezug dazu herstellen und sich den Effekt des Magnetismus besser verdeutlichen. 

Lern- und Experimentiersets ermöglichen es, auf spielerische Art und Weise das Interesse und die Freude am Experimentieren und Basteln zu wecken. Kinder können mithilfe von Experimentierkästen, Lernpaketen und Baubüchern grundlegende technische Fähigkeiten entwickeln und lernen, mit Werkzeug umzugehen. Hinzu kommt, dass es das analytische und kreative Denken fördert, wenn Kinder Lösungen für Probleme finden müssen. Erfolge sind bei praxisorientierten Aufgaben eher sichtbar als bei theoretischen Schulaufgaben, bei denen es nur um das Ergebnis auf dem Papier geht. Das kann wiederum das Selbstvertrauen stärken und die Lernmotivation steigern.

Einen weiteren Vorteil bringen Experimentierkästen und Lernpakete mit sich, die auf Gruppenarbeit ausgelegt sind. Hier können mehrere Kinder gemeinsam Aufgaben bewältigen. Das kann ihre Team- und Kommunikationsfähigkeit fördern.



Kaufkriterien für Experimentierkästen, Lernpakete und Baubücher – worauf kommt es an?

"Sendung mit der Maus"-Experimentier-Set

Bei der Auswahl von Experimentierkästen, Lernpaketen oder Baubüchern steht das Thema erster Stelle. Empfehlenswert ist, sich am Lehrplan zu orientieren. Wird beispielsweise die Teildispziplin Mechanik im Physikunterricht behandelt, kann ein thematisch dazu passendes Lernkit dabei helfen, Kindern bestimmte Phänomene zu veranschaulichen. Eine weitere wichtige Rolle spielt der Bildungswert, denn ein Experimentierkasten oder Lernpaket soll letztlich Wissen vermitteln.

Die Anwendungsmöglichkeiten eines Experimentierkastens, Lernpakets oder Bausatzes sind ebenfalls in den Blick zu nehmen. Was lässt sich alles damit anstellen und wie lange ist man damit beschäftigt? Lernsets, die ein Wissensgebiet möglichst breit abdecken, sind nicht automatisch die bessere Wahl. Bei schwierigen Fragestellungen oder konkreten Lernzielen können Sets, die spezifisch Themen behandeln, sinnvoller sein sein.

Im Regelfall werden für Experimentierkästen, Lernpakete und Baubücher Altersempfehlungen ausgesprochen, die es zu berücksichtigen gilt. Dabei geht es in erster Linie um Komplexität. Sets für Kinder im Kindergarten- bzw. Vorschulalter sollten nicht zu kleinteilig aufgebaut sein. Kästen und Lernpakete für ältere Kinder, dürfen dagegen durchaus etwas ausdifferenzierter sein. Entscheidend ist, dass das Lernset auf den individuellen Kenntnisstand und die Fertigkeiten des Kindes abgestimmt ist, um sowohl Unterforderung als auch Überforderung zu vermeiden. 




Unser Praxistipp: Anleitung gemeinsam durchgehen

Wenn Kinder zum ersten Mal mit einem Bauteile-Set oder Lernpaket experimentieren, ist es sinnvoll, die Anleitung gemeinsam mit ihnen durchzugehen. Achten Sie darauf, dass sie jeden Schritt verstehen. Hat ein Versuch mal nicht geklappt, ergründen Sie zusammen, warum das passiert ist und wie man es besser machen kann. Das fördert die Problemlösungsfähigeit.



FAQ – häufig gestellte Fragen zu Experimentierkästen, Lernpaketen und Baubüchern

Gibt es Experimentierkästen, Lernpakete und Baubücher für Erwachsene?

Ja, Experimentierkästen und dergleichen sind auch für Erwachsene erhältlich. Deswegen ist es umso wichtiger, auf die Altersempfehlung zu achten. Anderenfalls besteht die Gefahr, ein Lernset zu erwerben, dass für Kinder viel zu schwierig ist. 


Handelt es sich bei "Experiment Sets" mit Raspberry Pi um Experimentierkästen?

Die Einplatinencomputer von Raspberry wurden ursprünglich entwickelt, um vor allem junge Menschen auf praxisnahe Weise für Informatik zu begeistern. Die gehäuselosen Bastelrechner lassen sich vielfältig einsetzen und sind sowohl einzeln als auch in Sets erhältlich, zum Beispiel für Anwendungen im Bereich der Robotik oder zur Verwendung als Media-Center. Als Experimentiersets bezeichnete Pakete für den Raspberry Pi erwecken den Eindruck, dass es sich dabei um Experimentierkästen handeln könnte, sie enthalten allerdings keinerlei Anleitungen oder schriftliches Lehrmaterial. Diese findet man im Webangebot des Herstellers, bei Verlagen oder anderen Drittanbietern. Das bedeutet nicht, dass es keine Lernpakete zu Raspberry Pis oder Mikrocontrollern wie dem Arduino gibt. Sie werden gewöhnlich unter dem Begriff "Maker Kit" (englisch für "Bastlersatz") geführt.


Woran erkenne ich einen guten Experimentierkasten oder ein gutes Lernpaket?

Ein gutes Lernset zeichnet sich durch eine hochwertige Verarbeitung aller enthaltenen Elemente aus und enthält eine klar verständliche, bebilderte Anleitung. Die Beschäftigung damit sollte nicht zu kurz ausfallen. Von Vorteil ist es, wenn sich mehrere Anwendungsmöglichkeiten eröffnen. oder der Schwierigkeitsgrad steigern lässt.

%seoprefootercolumns%