- Produkt-Art
- Adventskalender9
- Preis
- Marke
- FRANZIS5Revell Control2Revell2Bosch Home and Garden1Bosch1LEGO Disney1LEGO1
- Themenbereich
- Bausätze5Spielwaren2RC-Fahrzeug1Roboter1
- Altersklasse
- ab 14 Jahre4ab 10 Jahre1ab 12 Jahre1ab 5 Jahre1ab 6 Jahre1
- Ausführung
- Lego Adventskalender1RC Class Axion 9601
- Häufig gesuchte Kategorien:
- Refurbished & Angebote1
Adventskalender
9 Ergebnisse

Revell Control Crawler Bausätze, Spielwaren Adventskalender Altersklasse ab 12 Jahre

Revell Control Adventskalender RC Claas Axion 960 Traktor RC Class Axion 960 RC-Fahrzeug Adventskalender Altersklasse ab

FRANZIS Bausätze Adventskalender Altersklasse ab 14 Jahre

FRANZIS Bausätze Adventskalender Altersklasse ab 14 Jahre

Franzis Bausätze Adventskalender Altersklasse ab 14 Jahre

Bosch Home and Garden 6035952399 Adventskalender

Franzis Bausätze Adventskalender Altersklasse ab 14 Jahre

LEGO Disney 43298 Lego Adventskalender Spielwaren Adventskalender Altersklasse ab 5 Jahre
Ratgeber
Jedes Jahr, wenn die Tage kürzer und die Nächte länger werden, kreisen in den Köpfen von Kindern und Erwachsenen die ersten Gedanken an Weihnachten.
Spätestens wenn Ende November die Zimmer weihnachtlich dekoriert und Plätzchen gebacken werden, fragen etliche Kinder, wie viele Tage es noch bis Weihnachten sind.
Dann greifen Eltern und Großeltern auf einen der beliebtesten Bräuche in der Weihnachtszeit zurück: den Adventskalender.
Mit leckerer Schokolade, kleinen Bildchen, Geschenken oder Spielzeug soll die lange Zeit, vom 1. Dezember bis Heiligabend am 24. Dezember, verkürzt werden. Somit dient der Adventskalender als idealer Zeitmesser, über den sich nicht nur Kinder freuen.
Auch für Jugendliche ist ein geeigneter Adventskalender ein richtig schönes Geschenk. Selbst Erwachsene freuen sich über einen tollen Kalender, bei dem hinter jedem Türchen eine neue Überraschung wartet.
Die Vielfalt an Adventskalendern hat in den letzten Jahren enorm zugenommen.
Neben den beliebten klassischen Kalendern mit verschiedenen Sorten Schokolade werden immer mehr Alternativen zum Kauf angeboten.
Dabei handelt es sich meist um kreative Varianten, die mit ausgewählten Inhalten und tollen Überraschungen gefüllt sind und sich ideal zum Verschenken eignen.
Je nach Alter der Zielgruppe verstecken sich hinter den Türchen Spielzeug, Experimente oder Bauteile.
Besonders beliebt bei Erwachsenen sind Adventskalender mit Werkzeug oder Bausätzen.
Ergänzt wird das Angebot durch Kalender, die sich thematisch an bekannte Kindersendungen oder aktuelle TV-Serien anlehnen.
Weitere Varianten und Alternativen
Neben den käuflichen Varianten gibt es auch alternative und nachhaltige Lösungen: DIY-Adventskalender mit liebevoll gestalteten Tüten und Boxen, exklusive Beauty- oder Foto-Adventskalender und sogar virtuelle Adventskalender, auch Internet-Internet-Adventskalender genannt.
Eine in vielen Gemeinden zunehmend beliebte Form ist der "lebendige Adventskalender". In der Adventszeit vom 1. bis 24. Dezember treffen sich Erwachsene und Kinder vor weihnachtlich geschmückten Fenstern zum gemeinsamen Singen und Geschichtenerzählen.
Selbstverständlich gibt es auch dieses Jahr die beliebten Klassiker unter den Weihnachtskalendern, die in den Bereichen Bausätze und Experimente angesiedelt sind.
Wenn die Kalender unterschiedliche Bauteile für legendäre Autos oder ferngesteuerte RC-Modelle enthalten, sind sie sowohl für große als auch kleine Modellbaufans gleichermaßen perfekt geeignet.
Aber auch Themen wie Mystery und Abenteuer spiegeln sich in den verschiedenen Adventskalendern wider.
Unsere Werkzeug-Kalender, die mittlerweile von fast allen führenden Werkzeug-Herstellern angeboten werden, erfreuen sich immer stärker werdender Beliebtheit.
Und für die Jüngsten gibt es passende Kalender mit den unterschiedlichsten Spielwaren.
Es muss nicht immer Schokolade sein: Auch für die Kleinen gibt es eine große Auswahl an Adventskalendern ohne Süßigkeiten. Hinter den Türchen warten viele spannende Dinge, die Spiel und Spaß in den Vordergrund stellen. Kleine Entdecker können sich auf Figuren aus bekannten Kindersendungen, aktuellen Serien oder Spielfilmen freuen. Einige Kalender enthalten Spielfiguren, die bereits für Kinder ab drei Jahren geeignet sind.
Bei Kindern im Alter von 8 bis 14 Jahren werden Technik-Adventskalender immer beliebter. Anstatt Schokolade, die schnell aufgegessen ist, bieten diese Kalender dauerhaften Spielspaß und fördern spielerisch wertvolles Basiswissen und Feinmotorik. Spannende Überraschungen wie etwa ein Roboter oder ein RC-Modell, die im Advent täglich weiter zusammengebaut werden können, begeistern die Kinder während der gesamten Vorweihnachtszeit.
Es gibt unwahrscheinlich viele verschiedene Adventskalender für Kinder und Jugendliche. Doch auch für junge und ältere Erwachsene nehmen die Angebote zu.
Wie finde ich den passenden Adventskalender?
Auch wenn Kinder Adventskalender mit Schokolade lieben, sind alternative Kalender nicht weniger begehrt und somit eine gute Wahl. Doch egal, ob Klein oder Groß, der Adventskalender muss thematisch perfekt zu den Neigungen und Vorlieben der jeweiligen Person passen. Besonders dann, wenn der Adventskalender zum Verschenken vorgesehen ist.
Welche Adventskalender eignen sich für Erwachsene
Adventskalender für Erwachsene sollten sich von den klassischen Kinder-Adventskalendern deutlich unterscheiden. Anstelle von einfachen Leckereien aus Schokolade können hochwertige Überraschungen in Form von Beauty-/Pflege-Produkten, Tee, Gewürzen oder Spirituosen enthalten sein. Für Leute, die das Außergewöhnliche lieben, könnte auch ein exklusiver Kalender in limitierter Sonderedition die perfekte Wahl sein.
Warum hat ein Kalender 24 Türchen?
Weil der Kalender am 01. Dezember beginnt und die einzelnen Tage bis Weihnachten am 24. Dezember zählt. In England beispielsweise, wo Weihnachten traditionell erst am 25. Dezember gefeiert wird, gibt es Kalender sowohl mit 24 als auch 25 Türchen.
Wo liegt der Ursprung des Adventskalenders?
Um Kindern die Wartezeit bis Weihnachten zu verkürzen, suchten Eltern schon im 19. Jahrhundert nach Möglichkeiten, diesen Zeitraum erlebbarer zu gestalten. Der evangelische Theologe Johann Hinrich Wichern schuf 1839 für die Kinder eines Hamburger Waisenhauses einen Kalender mit 24 Kerzen, die er auf ein Wagenrad stellte. Neben dieser frühen Form des Adventskalenders malten Eltern auch beispielsweise 24 Kreidestriche an Türen oder Wänden und entfernten täglich einen Strich. Zum Teil wurden auch Abreißkalender verwendet oder Kinder legten täglich einen Strohhalm in die Krippe. Im Laufe der Zeit entwickelten sich aus diesen frühen Formen die gedruckten Adventskalender, die bis heute hergestellt werden. Zunächst enthielten sie Bilder, später kamen Türchen mit süßen Leckereien, köstlicher Schokolade oder kleinen Geschenken hinzu.