bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Ratgeber

Bodenreinigungsmaschinen für die professionelle Reinigung

Bodenreinigungsmaschinen sind unverzichtbar für Unternehmen, die Wert auf saubere und hygienische Räumlichkeiten legen. Ob in Büros, Hotels, Krankenhäusern oder Industriehallen – effiziente Bodenreinigung ist ein Muss.

Moderne Bodenreinigungsmaschinen ermöglichen nicht nur eine schnelle und gründliche Reinigung verschiedener Bodenbeläge, sondern entlasten auch Ihr Personal und tragen zur Wertsteigerung Ihrer Immobilie bei.

Die Auswahl der richtigen Bodenreinigungsmaschine kann jedoch eine Herausforderung sein. Es gibt eine Vielzahl von Modellen und Technologien, die auf unterschiedliche Anforderungen zugeschnitten sind.

In unserem umfassenden Ratgeber erfahren Sie, welche Arten von Bodenreinigungsmaschinen es gibt, welche Faktoren bei der Auswahl entscheidend sind und wie Sie die passende Maschine für Ihr Unternehmen finden.
Wir geben Ihnen wertvolle Tipps zur Wartung und Pflege, damit Ihre Investition langfristig rentabel bleibt.

Wissenswertes zu Bodenreinigungsmaschinen
  • Bodenreinigungsmaschinen: Fußböden komfortabel und effizient reinigen

  • Was sind Bodenreinigungsmaschinen?

  • Bodenreinigungsmaschinen für die Nassreinigung

  • Kaufkriterien für Bodenreinigungsmaschinen – worauf kommt es an?

  • Unser Praxistipp: Tanks von Scheuersaugmaschinen nach Gebrauch leeren und reinigen

  • FAQ – häufig gestellte Fragen zu Bodenreinigungsmaschinen



Bodenreinigungsmaschinen: Fußböden komfortabel und effizient reinigen

Bodenreinigungsmaschinen sind aus der modernen Reinigungstechnik kaum wegzudenken. Mit ihrer Hilfe können Fußböden unterschiedlicher Art schnell und gründlich gesäubert werden, was bei einer manuellen Reinigung mit einem ungleich höheren Zeit- und Arbeitsaufwand verbunden wäre. Die Einsatzgebiete sind vielfältig. So werden die Maschinen für die Bodenreinigung in Werkstätten, Großlagern, Speditions- und Produktionshallen, aber auch in Schulen, Supermärkten, Krankenhäusern, Veranstaltungs- und Messehallen, Bürogebäuden, Parkhäusern und vielen weiteren Umgebungen genutzt.



Was sind Bodenreinigungsmaschinen?

Scheuersaugmaschine

Bodenreinigungsmaschinen sind halb- oder vollautomatische Maschinen, die speziell für die Reinigung von Bodenflächen entwickelt wurden. Sie sind in verschiedenen Größen und Bauweisen erhältlich, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden. Während Bodenreiniger für kleine bis mittlere Flächen kompakter konstruiert sind und von Hand über den Boden geschoben werden, sind Bodenreinigungsmaschinen für große Flächen häufig als motorisierte Aufsitzer realisiert.

Bodenreinigungsmaschinen können verschiedene Reinigungsaufgaben übernehmen, angefangen beim Saugen und Kehren über das Wischen und Scheuern bis hin zum Dampfreinigen und Polieren. Manche Geräte sind auf eine Aufgabe spezialisiert, andere kombinieren mehrere Reinigungsmethoden und sind dementsprechend vielseitig einsetzbar. Von der Art der Reinigung hängt mitunter ab, für welchen Bodenbelag sich eine Maschine eignet. Kehrmaschinen und Poliermaschinen kommen im Normalfall auf Hartböden zum Einsatz, während Staubsauger und Teppichreinigungsmaschinen auch auf textilen Belägen wie Auslegware verwendet werden können. 



Bodenreinigungsmaschinen für die Nassreinigung

Ist von Bodenreinigungsmaschinen die Rede, sind damit vor allem Geräte für die Nassreinigung gemeint. Sie werden mit Wasser und einem Reinigungsmittel befüllt und bringen das Gemisch mithilfe rotierender Bürsten oder Pads auf den Boden auf. Diese entfernen unter Einwirkung eines Anpressdrucks Verunreinigungen vom Untergrund. In dem Zusammenhang spricht man auch von Scheuermaschinen oder Scheuersaugmaschinen.

Einscheibenmaschine

Wie die Begriffe schon andeuten, unterscheiden sich die beiden Typen in ihrem Funktionsumfang. Während Scheuermaschinen nur zu scheuern imstande sind, gehen Scheuersaugmaschinen einen Schritt weiter, indem sie das entstehende Schmutzwasser einsaugen. Das bietet mehrere Vorteile. Zum einen ist der Boden schneller trocken und wieder begehbar, zum anderen ist die Reinigung hygienischer, da der gelöste Schmutz mitsamt Keimen und dergleichen direkt in einen Auffangbehälter befördert wird. Dadurch verringert sich das Risiko einer Rekontamination. Da Scheuersaugmaschinen das Scheuern und Saugen kombinieren und quasi in einem Arbeitsgang erledigen, sind sie besonders effizient und zeitsparend.

Bodenreinigungsmaschinen für die Nassreinigung sind häufig als Einscheibenmaschinen oder Doppelwalzmaschinen ausgeführt. Einscheibenmaschinen sind am Fuß mit einer rotierenden Reinigungsscheibe bestückt, die je nach Verschmutzungsgrad und Bodenbelag mit unterschiedlichen Pads bezogen werden kann. Über dem Fuß befindet sich meist ein Flüssigkeitstank. Mithilfe einer Führungsstange und einer Deichsel wird die Reinigungsmaschine über den Boden geschoben. Oft sind Einscheibmaschinen für die Nass- und Trockenreinigung gleichermaßen einsetzbar und können unter Zuhilfenahme entsprechender Pads auch für das Schleifen oder Polieren verwendet werden. Daneben gibt es Doppelwalzmaschinen, die anstelle mit einer Reinigungsscheibe mit zwei gegenläufig rotierenden Walzenbürsten ausgestattet sind. Sie bringen eine höhere mechanische Reinigungskraft mit sich und ermöglichen dadurch besonders gründliche Reinigungsergebnisse.



Kaufkriterien für Bodenreinigungsmaschinen – worauf kommt es an?

Beim Kauf einer Bodenreinigungsmaschine spielt der Einsatzzweck eine entscheidende Rolle. Suchen Sie ein Gerät zum Kehren, ist eine Kehrmaschine das Mittel der Wahl, während Sie für das Staubsaugen einen Trockensauger benötigen. Für das Scheuern von Böden kommt dagegen eine Scheuer- oder Scheuersaugmaschine infrage. Ob Sie eine Saugfunktion benötigen, hängt von Umgebungsbedingungen und individuellen Anforderungen ab, meistens ist sie jedoch von Vorteil. Das Aufsaugen von Schmutzwasser unmittelbar nach dem Wischen sorgt dafür, dass der Boden schneller trocknet und keine Schlieren entstehen. Zudem besteht weniger Ausrutsch- bzw. Glättegefahr, was gerade bei stark frequentierten Bereichen, die rasch wieder begehbar sein sollen, relevant ist. Abgesehen davon ist es hygienischer, wenn Keime und Dreck sofort abtransportiert werden.

Nachläufer-Scheuersaugmaschine

Des Weiteren ist darauf zu achten, dass die Bodenreinigungsmaschine richtig dimensioniert ist, was die Größe der zu reinigenden Fläche betrifft. Bei Scheuersaugmaschinen werden zum Beispiel handgeführte Maschinen (Mitgänger oder Nachläufer) und Aufsitzmaschinen unterschieden. Handgeführte Maschinen sind im Regelfall wendiger und dadurch besser manövrierbar. Sie können Ecken und Winkel gut erreichen, was sich in engen oder ungünstig geschnittenen Räumen als vorteilhaft erweist. Generell eignen sich handgeführte Modelle gut für die Reinigung kleinerer bis mittelgroßer Flächen, beispielsweise Hotelzimmer, Büros oder Werkstätten, in denen unter Werkbänken gewischt werden soll. Aufsitzmaschinen werden nicht per Hand geführt, sondern gefahren. Zu diesem Zweck sind sie mit Sitz und Lenkrad ausgestattet, wobei das Führerhaus offen oder geschlossen sein kann. Abgesehen davon, dass Aufsitzmaschinen mehr Komfort bei der Anwendung bieten, sind sie meist leistungsstärker als handgeführte Modelle, weshalb sie für große Flächen die bessere Wahl sind.

Wichtig ist außerdem, dass die Maschine für den zu reinigenden Bodenbelag geeignet ist. Während Scheuersaugmaschinen normalerweise problemlos auf Fliesen, Stein und Beton verwendet werden können, ist bei empfindlichen Holzböden, modernen PVC-Böden und Laminat aufgrund der Empfindlichkeit gegenüber Kratzern Vorsicht geboten. Praktisch in dem Zusammenhang sind Bodenreinigungsmaschinen mit austauschbaren Bürsten oder Pads. Hier besteht die Möglichkeit, beispielsweise ein weiches Vliespad aufzuziehen, um die Maschine auf sensibleren Untergründen verwenden zu können, ohne Kratzer zu hinterlassen. 

Reinigungsleistung und Effizienz sind ebenfalls in den Blick zu nehmen. Handgeführte Scheuersaugmaschinen können um die 900 Quadratmeter pro Stunde reinigen, während Aufsitzmaschinen eine Flächenreinigungsleistung von mehr als 10.000 Quadratmetern pro Stunde erzielen, so dass auf weitläufigen Flächen ein schneller Arbeitsfortschritt möglich ist. Handgeführte Maschinen werden per Akku oder Kabel mit Strom versorgt. Akkubetriebene Modelle bieten mehr Bewegungsfreiheit als kabelgebundene, was die Handhabung erleichtert, allerdings muss auf eine ausreichend lange Laufzeit geachtet werden. Idealerweise ist die Kapazität des Akkus groß genug, um die gesamte Fläche in einem Durchgang zu reinigen. Ob das gelingt, hängt bei Scheuersaugmaschinen aber auch vom Volumen des Frischwasser- und Schmutzwassertanks ab. Beides sollte so bemessen sein, dass weder ein häufiges Nachfüllen von Wasser und Reinigungsmittel noch ein ständiges Entleeren des Schmutzwasserbehälters erforderlich ist. 

Zusätzliche Features wie einstellbare Griffe und Bedienfelder können sich ebenfalls als praktisch erweisen. Sinnvoll ist auch eine automatische Dosierung. Sie verhindert, dass Reinigungsmittel verschwendet wird oder sich die Reinigungsleistung durch zu wenig Putzmittel verringert. Gibt es ein großes Angebot an kompatiblem Zubehör für eine Bodenreinigungsmaschine, können die Anwendungsmöglichkeiten des Reinigungsgeräts vielfältig erweitert werden.




Unser Praxistipp: Tanks von Scheuersaugmaschinen nach Gebrauch leeren und reinigen

Frisch- und Schmutzwassertanks von Scheuersaugmaschinen sollten nach jedem Gebrauch geleert und gereinigt werden, um zu verhindern, dass Ablagerungen entstehen. Die Deckel der Tanks lassen Sie am besten offen, damit alles gut trocknen kann. Das hilft dabei, der Entstehung unangenehmer Gerüche vorzubeugen.  Auch Bürsten und Pads sollten nach Gebrauch gründlich gereinigt und getrocknet werden. Passiert das nicht, hat das eher früher als später negative Auswirkungen auf die Reinigungsqualität.



FAQ – häufig gestellte Fragen zu Bodenreinigungsmaschinen

Was sind Orbitalmaschinen?

Orbitalmaschinen kombinieren rotierende und schwingende Bewegungen, was die Reinigungsleistung verbessert. Sie gehören zu den fortschrittlichsten Bodenreinigungsmaschinen auf dem Markt, sind einfach zu handhaben und vielseitig einsetzbar.
 

Wie lange dauert es, bis der Boden nach der Reinigung mit einer Scheuersaugmaschine trocken ist?

Gute Scheuersaugmaschinen saugen das Schmutzwasser so effektiv auf, dass der Boden unmittelbar nach dem Reinigungsvorgang trocken ist.
 

Sind Scheuersaugmaschinen laut?

Scheuersaugmaschinen erzeugen ein Betriebsgeräusch, das mit zunehmender Drehzahl lauter wird. Wie laut, hängt jedoch stark von der Bauweise ab. So arbeiten Bodenreinigungsmaschinen mit Gurtantrieb tendenziell leiser als solche mit Zahnantrieb, erzielen aber keine so hohe Leistung. Für den Einsatz in Umgebungen wie Krankenhäusern oder Hotels, in denen es auf einen möglichst leisen Betrieb ankommt, sollten die Herstellerangaben zur Lautstärke einer Bodenreinigungsmaschine unbedingt in den Blick genommen werden. 
 

Was muss ich beim Laden eines Akku-Bodenreinigers beachten?

Für das Laden eines akkubetriebenen Bodenreinigers sollten Sie unbedingt das passende Ladegerät verwenden. Nicht immer ist eines im Lieferumfang inbegriffen. Es empfiehlt sich dann, beim Hersteller ein für die Reinigungsmaschine geeignetes Ladegerät zu kaufen.  

%seoprefootercolumns%