bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist
Produkt-Art
Erdungsmessgerät5
Erdungsmesszange3
Verkäufer
Conrad Electronic SE
Preis
€ - €
Marke1
DEHN41
Chauvin Arnoux14
Fluke13
Kyoritsu12
Megger11
VOLTCRAFT8
Gossen Metrawatt7
HT Instruments7
Sonel6
Metrel5
Stahl5
PCE Instruments4
Extech3
Benning2
OBO Bettermann2
Pollmann Elektrotechnik2
SafeGuard by Weidinger2
Beha Amprobe1
Denios1
Multimetrix1
Phoenix Contact1
Schäfer IT System1
Testboy1
Weingärtner Kabel1
Nur ISO-zertifizierte Verkäufer
Ja8
Kalibriert
Werksstandard (ohne Zertifikat)4
DAkkS-akkreditiertes Labor2
ISO2
Schnittstellen
Bluetooth®3
Refurbished & Angebote

Erdungsmessgeräte

8 Ergebnisse

VOLTCRAFT ET-02 Erdungsmessgerät

VOLTCRAFT ET-02 Erdungsmessgerät

337 Stück auf Lager
Sofort-Lieferung Mi., 21. Okt.
Verkauf und VersandConrad Electronic
€ 108,33
zzgl. MwSt.,
VOLTCRAFT EMZ-1000 Erdungsmessgerät  0.01 - 1200 Ω

VOLTCRAFT EMZ-1000 Erdungsmessgerät 0.01 - 1200 Ω

65 Stück auf Lager
Sofort-Lieferung Mi., 21. Okt.
Verkauf und VersandConrad Electronic
€ 470,83
zzgl. MwSt.,
VOLTCRAFT ET-05 Erdungsmessgerät 2000 Ω IP40  Erdschleifenmessung Steckdosenprüfung optimiert für französisches Netz

VOLTCRAFT ET-05 Erdungsmessgerät 2000 Ω IP40 Erdschleifenmessung Steckdosenprüfung optimiert für französisches Netz

320 Stück auf Lager
Sofort-Lieferung Mi., 21. Okt.
Verkauf und VersandConrad Electronic
€ 87,49
zzgl. MwSt.,
VOLTCRAFT VC781 Erdungsmesszange kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor)

VOLTCRAFT VC781 Erdungsmesszange kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor)

Lieferung Mi., 28. Okt.
Verkauf und VersandConrad Electronic
€ 904,17
zzgl. MwSt.,
VOLTCRAFT ET-02 Erdungsmessgerät kalibriert (ISO)

VOLTCRAFT ET-02 Erdungsmessgerät kalibriert (ISO)

Lieferung Fr., 30. Okt.
Verkauf und VersandConrad Electronic
€ 245,83
zzgl. MwSt.,
VOLTCRAFT VC781 für Erdschleifen und Erdableitstrom Messung CAT III 1000 V, CAT IV 600 V Anzeige (Counts): 9999

VOLTCRAFT VC781 für Erdschleifen und Erdableitstrom Messung CAT III 1000 V, CAT IV 600 V Anzeige (Counts): 9999

57 Stück auf Lager
Sofort-Lieferung Mi., 21. Okt.
Verkauf und VersandConrad Electronic
€ 720,83
zzgl. MwSt.,
VOLTCRAFT ET-02 Erdungsmessgerät kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor)

VOLTCRAFT ET-02 Erdungsmessgerät kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor)

Lieferung Fr., 6. Nov.
Verkauf und VersandConrad Electronic
€ 340,83
zzgl. MwSt.,
VOLTCRAFT VC781 Erdungsmesszange kalibriert (ISO)

VOLTCRAFT VC781 Erdungsmesszange kalibriert (ISO)

Lieferung Mi., 28. Okt.
Verkauf und VersandConrad Electronic
€ 820,83
zzgl. MwSt.,

Ratgeber

Erdungsmesser

Die Sicherheit von Personen, Anlagen und Geräten ist für Betriebe enorm wichtig. In allen Bereichen der Elektrotechnik gehören daher Erdungsmesser zu den regelmäßig eingesetzten Werkzeugen.

Erfahren Sie in unserem Ratgeber alles über Erdungsmessgeräte und wie sie Unternehmen dabei unterstützen, elektrische Anlagen zu prüfen und Risiken zu minimieren.

  • Was ist eine Erdung?

  • Was ist der Erdungswiderstand?

  • Wie funktioniert ein Erdungsmessgerät?

  • Kaufkriterien für Erdungsmesser

Erdnungsgerät


Was ist eine Erdung?

Die Erdung ist ein Prozess des Ableitens von elektrischen Ladungen von einem Objekt oder einer Anlage in die Erde. Genutzt werden elektrisch leitfähige Elemente, auch Erdungselektrode oder kurz Erder genannt. In der Elektrotechnik ist die Erdung Pflicht, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Es gibt zwei Arten von Erdungssystemen: Schutzerdung und Funktionserdung.

Schutzerdung zielt darauf ab, Personen und Tiere vor elektrischen Gefahren zu schützen, indem die Erdung einen sicheren Pfad für den Stromfluss bereitstellt und so die Wahrscheinlichkeit von Stromschlägen reduziert.

Funktionserdung (auch Betriebserdung genannt) garantiert die Erdung elektrischer Geräte, um einen sicheren Betrieb der Anlage zu gewährleisten.



Was ist der Erdungswiderstand?

Zwischen einer Erdungsanlage und dem Erdboden besteht immer ein elektrischer Widerstand. Dieser Wert wird in Ohm gemessen und sollte so niedrig wie möglich sein. Ein niedriger Erdungswiderstand bedeutet, dass die Erdung effektiv ist, da ein geringer Widerstand den Stromfluss erleichtert.

Da die Beschaffenheit des Bodens und damit der Widerstand sich ändern können, ist es wichtig, den spezifischen Erdwiderstand regelmäßig über Messungen zu kontrollieren und sicherzustellen, dass akzeptable Grenzwerte vorliegen.

Bodenart

Flächenwiderstand in Ωm

Sumpfboden

30 Ωm

Lehm- und Tonboden

100 Ωm

sandiger Lehmboden

150 Ωm

feuchter Sandboden

300 Ωm

Beton

400 Ωm

feuchter Kies

500 Ωm

trockener Sandboden

1.000 Ωm

trockener Kies

1.000 Ωm

Steinboden

30.000 Ωm



Wie funktioniert ein Erdungsmessgerät?

Die nächste Frage lautet: Wie wird der Erdungswiderstand gemessen? Hier kommen die Erdungsmessgeräte ins Spiel. Sie messen den elektrischen Widerstand zwischen einer Erdungsvorrichtung und der Erde. Dies geschieht durch das Anlegen eines bekannten Stroms an Punkt A und der Messung der ankommenden Spannung an Punkt B. Basierend auf dem Spannungsabfall wird der Erdungswiderstand berechnet und das Ergebnis auf einem Display ausgegeben. In der Praxis werden verschiedene Messmethoden unterschieden.



Welche Arten von Erdungsmessgeräten gibt es?

Die Messungen können entweder auf Spieße zurückgreifen, die in die Erde gesteckt werden oder ohne Erdungssonden mit der sogenannten Erdschleifenmessung arbeiten.

Messung mit Erdschleifen (nicht-invasive Messung)

Eine spießlose Erdungsmessung kann nötig sein, wenn die örtlichen Gegebenheiten es nicht ermöglichen, dass eine Erdungssonde in den Boden eingeschlagen wird. Zudem ist die Methode die erste Wahl, wenn die bestehende Verbindung zwischen Anlage und Erdungselektrode nicht unterbrochen werden soll, denn das ist bei einer Messung via Erdschleifen nicht nötig. Es genügt, an einer Seite mittels Stromzange einen Stromfluss in den Leiter zu geben und mit einer zweiten Zange kontaktlos den ankommenden Strom zu erfassen.

Messung mit Erdsonden (invasive Messung)

Werden Sonden genutzt, muss zuerst die Verbindung zwischen Anlage und Erdungselektrode unterbrochen werden. Das Messgerät wird mit der Erdungselektrode verbunden und zwei Erdspieße gesetzt. Ein Spieß dient als Sonde, der andere als Hilfserder. Jetzt kann ein Teststrom eingespeist werden.

Wichtig: Je nach gewählter Messung und Tiefe der Sonde beziehungsweise Länge des Erdungsbandes fallen die Ergebnisse anders aus und müssen interpretiert werden.

Boden

Sonde

(Tiefe 3 m)

Sonde

(Tiefe 6 m)

Sonde

(Tiefe 10 m)

Erdungsband

(Länge 5 m)

Erdungsband

(Länge 10 m)

Erdungsband

(Länge 20 m)

Sumpfboden

10 Ω

5 Ω

3 Ω

12 Ω

6 Ω

3 Ω

Lehm- und Tonboden

33 Ω

17 Ω

10 Ω

40 Ω

20 Ω

10 Ω

sandiger Lehmboden

50 Ω

25 Ω

15 Ω

60 Ω

30 Ω

15 Ω

feuchter Sandboden

66 Ω

33 Ω

20 Ω

80 Ω

40 Ω

20 Ω

Beton

nicht durchführbar

nicht durchführbar

nicht durchführbar

160 Ω

80 Ω

40 Ω

feuchter Kies

160 Ω

80 Ω

48 Ω

200 Ω

100 Ω

50 Ω

trockener Sandboden

330 Ω

165 Ω

100 Ω

400 Ω

200 Ω

100 Ω

trockener Kies

330 Ω

165 Ω

100 Ω

400 Ω

200 Ω

100 Ω

Steinboden

1.000 Ω

500 Ω

300 Ω

1.200 Ω

600 Ω

300 Ω



Kaufkriterien für Erdungsmesser

Die Prüfgeräte können unterschiedliche Qualitätsmerkmale besitzen. Die wichtigsten Punkte sind:

Messgenauigkeit

Der Aussagewert einer Erdungsmessung kann nur so gut sein, wie es die Kalibrierung des Messgerätes zulässt. Im Business-Einsatz werden daher meist VDE-Prüfgeräte eingesetzt, die den DIN VDE Normen entsprechen und eine DAkkS-Kalibrierung besitzen.

Messbereich

Je größer der mögliche Messbereich ausfällt, desto eher kann eine Erdungsmessung in unterschiedlichen Böden erfolgen. Ein Erdungsprüfgerät mit 0,010 Ω bis 1.500 Ω deckt einen sehr guten Bereich ab.

Display

Eine gut ablesbare LCD-Anzeige gehört zur Standardausstattung. Oft besitzt das Display zusätzlich eine Hintergrundbeleuchtung, damit die Anzeige auch bei Sonneneinstrahlung gut lesbar bleibt.


Datenaufzeichnung

Oft soll das Ergebnis einer Erdungsmessung nicht nur abgelesen, sondern zur späteren Analyse gespeichert werden. Viele Erdungsmessgeräte besitzen dafür einen internen Messwertspeicher.


Energieversorgung

Ob Messgerät in Kombination mit Erdspießen oder Stromzange, in beiden Fällen werden die Geräte zumeist mit Batterien betrieben. Wer sich für den Akkubetrieb entscheidet, findet Modelle, bei denen NiMH-Akkus im Prüfgerät verbleiben können und via Netzteil oder Kfz-Ladekabel geladen werden.

Tipp: Stehen viele Messungen an, sollten Ersatzbatterien beziehungsweise vorgeladene Ersatzakkus griffbereit sein.


Schnittstellen 

Moderne Messgeräte können mit einem USB-Anschluss und Bluetooth ausgestattet sein, um die Messergebnisse vom Erdungsmessgerät auf einen Computer zu übertragen.


Zubehör

Da Messtechnik empfindlich ist, sollten die Tester am besten in einem Hartschalenkoffer transportiert werden. Weiteres Zubehör sind Batterien, Messleitungen unterschiedlicher Länge, Erdspieße und E-Clips.

%seoprefootercolumns%