- Produkt-Art
- Fehlerstrom-Schutzschalter6
- Preis
- Marke1
- Siemens351Doepke346ABB227Schneider Electric198Hager121Eaton62Legrand56Gewiss29Chint17Sygonix6AEG4AS Schwabe1nVent SCHROFF1Stiebel Eltron1
- Bemessungs-Differenzstrom
- 0.03 A40.3 A2
- Auslöse-Charakteristik
- A6
- Polzahl
- 2244
- Nennstrom - gerundet
- Häufig gesuchte Kategorien:
- Refurbished & Angebote
FI-Schalter
6 ErgebnisseDetails | Preis | Verfügbarkeit | Auslöse-Charakteristik | Bemessungs-Differenzstrom | Polzahl | Nennstrom - gerundet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestell-Nr.:3219011 EAN:4064161335315 Teile-Nr.:SY-6438022 -7% inkl. MwSt. 126 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Do., 5. Nov. | A | 0.3 A | 4 | 40 A | |||
Bestell-Nr.:3219008 EAN:4064161335285 Teile-Nr.:SY-6438016 -9% inkl. MwSt. 234 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Do., 5. Nov. | A | 0.03 A | 2 | 40 A | |||
Bestell-Nr.:3219009 EAN:4064161335292 Teile-Nr.:SY-6438018 inkl. MwSt. 113 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Do., 5. Nov. | A | 0.03 A | 4 | 40 A | |||
Bestell-Nr.:3219010 EAN:4064161335308 Teile-Nr.:SY-6438020 inkl. MwSt. 165 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Do., 5. Nov. | A | 0.03 A | 4 | 63 A | |||
Bestell-Nr.:3219007 EAN:4064161335278 Teile-Nr.:SY-6438014 inkl. MwSt. 38 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Do., 5. Nov. | A | 0.03 A | 2 | 25 A | |||
Bestell-Nr.:3219012 EAN:4064161335322 Teile-Nr.:SY-6438024 inkl. MwSt. 47 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Do., 5. Nov. | A | 0.3 A | 4 | 63 A | |||
Ratgeber
Fehlerstrom-Schutzschalter – umgangssprachlich FI-Schalter, fachlich korrekt RCCBs oder auch RCDs – sind die wohl wichtigsten Schutzelemente in Stromkreisen. Sie können Leben retten, da sie den gefährlichen elektrischen Schlag verhindern.
In diesem Ratgeber erfahren Sie, wie Fehlerstrom-Schutzschalter funktionieren und aufgebaut sind. Wir geben Ihnen außerdem eine Übersicht über die Gefahr unterschiedlicher elektrischer Ströme sowie Tipps für die Beschaffung.
Wenn es um die Gefährlichkeit von elektrischem Strom geht, denken viele Menschen an hohe Spannungen, an einige Hundert Volt zum Beispiel. Das ist aber nur eine Seite der Medaille. Häufig unterschätzt wird die Stromstärke. Hier können bereits wenige Milliampere gefährlich oder sogar tödlich sein.
Abhängig ist die Gefahr aber nicht nur von der Stromstärke, sondern auch von anderen Faktoren wie dem Weg des Stroms durch den Körper, ob es sich um Wechsel- oder Gleichstrom handelt, der Dauer der Einwirkung und dem Gesundheitszustand der betroffenen Person.
Hier sind einige Richtwerte zur Gefährlichkeit von Stromstärken für den menschlichen Körper:
- Unter 1 Milliampere: In der Regel nicht spürbar.
- 1 Milliampere bis 5 Milliampere: Ein leichtes Kribbeln oder Brennen kann spürbar sein. Die meisten Menschen können den Kontakt mit der Stromquelle in diesem Bereich noch selbstständig unterbrechen.
- 5 Milliampere bis 10 Milliampere: Schmerzhafte Empfindungen sind deutlich spürbar. Muskelkrämpfe können beginnen, was das Loslassen der Stromquelle erschwert. Bei Wechselstrom kann bereits ab etwa 6 Milliampere ein Nicht-Loslassen-Können auftreten.
- 10 Milliampere bis 20 Milliampere: Starke Muskelkrämpfe treten auf, die das Loslassen der Stromquelle unmöglich machen können. Dies wird oft als Verkrampfungsschwelle bezeichnet.
- 20 Milliampere bis 100 Milliampere: Neben den starken Muskelkrämpfen kann es zu Atembeschwerden und möglicherweise zu einem Herzstillstand kommen, insbesondere wenn der Strom durch den Brustbereich fließt. Dieser Bereich wird als besonders gefährlich angesehen.
- Über 100 Milliampere: Stromstärken in diesem Bereich können zu schweren Verbrennungen, Herzrhythmusstörungen, sofortigem Herzstillstand und inneren Verletzungen führen. Die Überlebenschancen sinken deutlich.
Wichtig: Bereits Ströme ab 30 Milliampere können unter ungünstigen Umständen tödlich sein, besonders dann, wenn sie direkt durch das Herz fließen. Aus diesem Grund sind Fehlerstrom-Schutzschalter dafür ausgelegt, Stromkreise bei der Detektion von Fehlerströmen ab 30 Milliampere oder weniger schnell genug zu unterbrechen. Das verhindert schwere Unfälle oder sogar Todesfälle.
FI-Schutzschalter schützen in elektrischen Installationen Personen vor Stromschlägen und verringern das Risiko von Bränden, die durch Fehlerströme zu Erde verursacht werden können. Ein solcher Fehlerstrom entsteht typischerweise durch eine unerwünschte Verbindung zwischen einem stromführenden Leiter und der Erde oder einem geerdeten Teil, wie dem Gehäuse eines elektrischen Geräts. Diese unerwünschte Verbindung wird oft als Erdschluss oder Körperschluss bezeichnet.
Um Fehlerströmen auf die Spur zu kommen, überwacht der Schalter kontinuierlich den elektrischen Strom, der durch einen Stromkreis fließt. Er vergleicht die Stromstärke, die in den Kreis hineinfließt, mit der Stromstärke, die aus dem Kreis herausfließt. Im normalen Betrieb sind diese Ströme gleich. Dafür sorgt das physikalische Gesetz der Ladungserhaltung: Die Menge der Ladung in einem abgeschlossenen System, die in einen Punkt hineinfließt, muss gleich der Menge sein, die diesen Punkt verlässt.
Wenn also elektrischer Strom in einem einphasigen Wechselstromkreis in die Last fließt, muss er auf dem gleichen Weg auch wieder zurückfließen. Lediglich die Vorzeichen haben sich geändert. Tritt jedoch ein Fehler auf, zum Beispiel dann, wenn eine Person einen stromführenden Teil berührt oder die Isolation beschädigt ist, kann ein Teil des Stroms über einen anderen Weg fließen, etwa durch die Person in die Erde. Das führt zwangsläufig zu einem Ungleichgewicht zwischen dem hineinfließenden und dem herausfließenden Strom.
Sobald der FI-Schutzschalter ein solches Ungleichgewicht feststellt, das auf einen Fehlerstrom von typischerweise 30 Milliampere oder mehr hindeutet, unterbricht er schnell den Stromkreis, oft innerhalb von Millisekunden. Dadurch wird das Risiko eines elektrischen Schlags oder eines durch elektrischen Fehler verursachten Brands erheblich reduziert.
Summenstromwandler
Wichtigstes Element eines Fehlerstrom-Schutzschalters ist der Summenstromwandler. Er besteht aus einem Ringkern aus weichmagnetischem Material, der 2 bis 4 Arbeitsstromwicklungen aus dickem Kupferdraht, eine Sekundärwicklung sowie eine Testwicklung aus dünnem Draht besitzt. Im Normalbetrieb heben sich die magnetischen Felder, die durch die Wechselströme in diesen Leitern erzeugt werden, gegenseitig auf. Genauer: Die positiven Felder sind genauso groß wie die negativen, in der Sekundärwicklung wird deshalb kein Strom induziert.
Auslösemechanismus
Der Summenstromwandler ist mit dem Schaltschloss verbunden, einer Mechanik, die den über eine Feder vorgespannten Hebel oder Drücker des Schalters mit dem Auslöser verbindet. Letzterer kann zum Beispiel aus einem Haltemagneten bestehen, angeschlossen einerseits an den Schaltkontakten, andererseits an der Sekundärwicklung des Ringkerns.
Wenn der Wandler einen Fehlerstrom detektiert, der über einem bestimmten Grenzwert liegt, entsteht in der Sekundärwicklung ein Strom. Das wiederum veranlasst den Haltemagneten zum Öffnen der Schaltkontakte. Der Stromkreis wir innerhalb von etwa 50 Millisekunden unterbrochen.
Prüftaster
Zur Überprüfung der Funktionsfähigkeit des Fehlerstrom-Schutzschalters ist eine Prüftaste vorhanden. Wird diese Taste gedrückt, erzeugt der Schalter intern einen kleinen Fehlerstrom, der ausreicht, um den Auslösemechanismus zu aktivieren und die Schaltkontakte zu öffnen. Diese Funktionsüberprüfung sollte regelmäßig erfolgen, üblicherweise alle 6 Monate.
Rückstellung
Nachdem der Fehlerstromschutzschalter ausgelöst wurde, lässt er sich durch Drücken des Rückstellknopfs oder Rückstellhebels wieder in seinen ursprünglichen Zustand versetzen – vorausgesetzt, der die Auslösung verursachende Fehler wurde behoben.
Anzeige
Einige Modelle verfügen über eine optische oder mechanische Anzeige, die den Status des Fehlerstrom-Schutzschalters anzeigt.
Gehäuse
Alle Komponenten des FI-Schutzschalters sind in einem isolierenden Gehäuse untergebracht, das ihn vor Staub, Feuchtigkeit und mechanischer Beschädigung schützt. Die Befestigung erfolgt in der Regel auf einer Hutschiene.
Fehlerstrom-Schutzschalter sind in verschiedenen Typen erhältlich, ausgelegt auf unterschiedliche Anwendungen und Fehlerstromarten.
Typ AC
Er ist für Stromkreise mit reinen Sinus-Wechselströmen konzipiert, also für einfache Anwendungen ohne Gleichstromfehleranteile. Die finden sich zumeist in älteren Installationen oder in Bereichen ohne elektronische Geräte. Achtung: Gemäß DIN VDE 0100-530 sind diese Geräte in Deutschland nicht für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen zugelassen und erhalten kein VDE-Zeichen.
Typ A
Dieser Typ erkennt Wechselströme und pulsierende Gleichströme. Diese Ströme finden sich in Haushalten ebenso wie in Gewerbe- und Industrieeinrichtungen. Einphasige und dreiphasige Auslegungen eignen sich für den Betrieb von Beleuchtungen und Büromaschinen ebenso wie für die Versorgung von Drehstromaggregaten.
Typ F
FI-Schutzschalter dieses Typs sind für die Erkennung von Wechselströmen aus Frequenzumrichtern konzipiert. Dazu gehört zum Beispiel die Stromversorgung von Pumpen, Förderbändern, Werkzeugmaschinen und Aufzügen sowie von Klima- und Lüftungssystemen.
Typ B
Für Wechselströme, pulsierende Gleichströme und glatte Gleichströme, oft als Allstrom bezeichnet. Typische Anwendungen sind Geräte mit hohen Gleichstromfehleranteilen, beispielsweise Ladestationen für Elektrofahrzeuge, Photovoltaikanlagen und medizinische Geräte in Krankenhäusern.
Typ B+
Diese Fehlerstromschutzschalter besitzen die gleichen Eigenschaften wie Typ B, jedoch mit erweiterten Funktionen und höheren Anforderungen. Sie eignen sich für spezielle industrielle Anwendungen.
Typ S
Der Fehlerstrom-Schutzschalters Typ S ist für selektive oder verzögerte Auslösungen konzipiert. Diese Schalter bieten einen wichtigen Schutzmechanismus in elektrischen Installationen, insbesondere in solchen mit mehreren Ebenen der Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen oder in komplexen Netzstrukturen. Bei einem Fehlerstromereignis löst zunächst der Fehlerstromschutzschalter auf der untersten Ebene aus, ohne dass die vorgelagerten FI-Schalter sofort reagieren. Falls der untergeordnete Schalter den Fehler nicht innerhalb einer festgelegten Zeit beheben kann, würde dann der selektive Fehlerstromschutzschalter auslösen.
Dezidierter FI-Schalter
Darunter sind einzelne FI-Schalter zu verstehen, die unabhängig von anderen Überstrom-Schutzeinrichtungen arbeiten und direkt in der elektrischen Installation integriert sind. Sie gibt es in verschiedenen Polzahlen zum Schutz einphasiger oder dreiphasige Netze.
FI/LS-Schalter oder RCBO
Die wohl beliebteste Bauform. In ihr ist einen Fehlerstrom-Schutzschalter mit einem Leitungsschutzschalter für Überlast- und Kurzschlussschutz – kurz LS-Schalter – in einem Gerät kombiniert. Diese Bauform spart Platz und vereinfacht die Installation, sie ist besonders für beengte Verteilungen oder kleine Schaltkästen geeignet.
Steckdosen mit integriertem FI-Schutz
Steckdosen mit eingebautem FI-Schalter bieten zusätzlichen Schutz direkt am Verwendungsort. In ihnen lassen sich die üblichen Kontakte für den Außenleiter, den Neutralleiter und den Schutzleiter nutzen. Die Verwendung dieser Steckdosen ist besonders nützlich in Renovierungen, bei denen das Nachrüsten eines zentralen FI-Schutzschalters schwierig sein kann.
Bei der Beschaffung von elektrischen Betriebsmitteln wie FI-Schaltern ist auf verschiedene Aspekte zu achten. Nur dann ist sichergestellt, dass die Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen für die spezifischen Anforderungen geeignet sind und ein hohes Maß an Schutz bieten.
Bemessungs-Differenzstrom
FI-Schalter sind mit verschiedenen Auslöseströmen verfügbar, zum Beispiel 30 Milliampere für den Personenschutz. Für den Brandschutz sind 100 oder 300 Milliampere üblich. 30-Milliampere-Schutzschalter sind zwingend für Bereiche, in denen ein direkter Körperkontakt möglich ist.
Nennstrom
Das ist der Strom, den der FI-Schalter sicher handhaben kann. Die üblichen Werte reichen von 2 Ampere bis zu 400 Ampere, wobei gängige Ausführungen Nennströme von 40 Ampere oder 63 Ampere beherrschen.
Auslösecharakteristik
Verschiedene Typen von FI-Schaltern reagieren auf unterschiedliche Arten von Fehlerströmen. Zu wählen ist der Typ, der für die Art der zu erwartenden Fehlerströme in der elektrischen Anlage am besten geeignet ist. Typ A passt für die meisten Haushalts- und Büroanwendungen, während Typ B für spezielle Anwendungen wie das Laden von Elektrofahrzeugen benötigt wird.
Polzahl
Im Handel verfügbar sind 2-polige Fehlerstrom-Schutzschalter für einphasige Systeme und 4-poligen für dreiphasige Systeme verfügbar.
Schaltvermögen
Dies bezieht sich auf die maximale Fehlerstromstärke, die der Schalter sicher unterbrechen kann. Die Bandbreite der Angebote reicht bis zu mehreren Kiloampere.
Zertifizierungen und Normen
Der FI-Schalter muss unbedingt entsprechende Zertifizierungen und Normen erfüllen, zum Beispiel IEC/EN 61008-1 beziehungsweise die DIN VDE 0100. Nur dann ist die Qualität und Sicherheit des Fehlerstromschutzschalters gewährleistet.
Zusätzliche Funktionen
Einige FI-Schalter bieten zusätzliche Funktionen wie integrierte Überlastschutzschalter.
Installationsumgebung
Nicht zuletzt sind die Bedingungen der elektrischen Anlage zu überprüfen, unter denen der FI-Schalter beziehungsweise eine mir FI-Schutz versehene Steckdose betrieben wird. Dazu gehören beispielsweise Feuchtigkeit und Temperatur, die Dimensionen der Kabel und das ausreichende Vorhandensein von Schutzleitern.