Direktlink
  • Conrad
  • Mein Konto

    Anmelden / Registrieren

  • Einkaufswagen

  • Aktuelle Angebote, Aktionen & Top-Deals – Jetzt entdecken → Aktuelle Angebote, Deals & Aktionen →
  • Service & Infos

    Vorteile & Inspiration

    • → Langzeit-Garantie

    • → Geschenkkarte

    • → Download Center

    • → Newsletter

    Wissen & Aktuelles

    • → Innovation News

    • → Ratgeber

    • → Conrad Blog

    • → Aktuelles

    • → Kataloge


  • Angebote

    Sparen & Angebote

    • → Aktionen

    • → SALE %

    • → Outlet

    Clever Einkaufen

    • → Haushaltsbedarf

    • → Refurbished

    • → Alle Gutscheine


    Marken im Fokus

    Logo zu Sony
    Logo zu Apple
    Logo zu GARDENA
    Logo zu Reely
    Logo zu Sygonix
    Logo zu Bose

  • Unsere Produkte
  • Mein Konto
  • Merkliste
  • Abmelden
Conrad
bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Ratgeber

Induktive Sensoren und Näherungsschalter

Induktive Sensoren und Näherungsschalter sind wahre Tausendsassas in der Automation. Sie reagieren auf die Annäherung der meisten Metalle und können damit bestimmte Aktionen auslösen. Die Skala reicht von der Drehzahl- oder Abstandsmessung über Positionskontrollen bis zu komplexen Aufgaben in der Fabrikautomation. 

In unserem Ratgeber stellen wir Ihnen Aufbau und Funktion dieser Sensoren vor und geben Tipps für die Beschaffung.

  • Physikalisches Prinzip induktiver Sensoren und Näherungsschalter

  • Aufbau und Funktionsweise von induktiven Sensoren

  • Typische Einsatzbereiche von induktiven Näherungsschaltern

  • FAQ – häufig gestellte Fragen

Naeherungsschalter


Physikalisches Prinzip induktiver Abstandssensoren und Näherungsschalter

Das Prinzip induktiver Näherungssensoren basiert auf der elektromagnetischen Induktion, die sich auf zwei Arten zeigt: Einerseits entwickelt eine Drahtspule ein elektromagnetisches Feld, sobald ein Strom durch sie fließt. Andererseits fließt ein Strom durch eine Spule, wenn sich ein Magnetfeld nähert.

Michael Faraday wird allgemein die Entdeckung der Induktion im Jahr 1831 zugeschrieben, James Clerk Maxwell beschrieb sie mathematisch als Faradaysches Induktionsgesetz.

Eine Form des induktiven Sensors beziehungsweise induktiven Näherungsschalters enthält eine durch einen Schwingkreis – dem Oszillator – gesteuerte Drahtspule. Nähert sich ein metallisches Objekt, verändert sich die Induktivität der Detektorspule. 

Das führt zu einer Frequenz- oder Stromänderung in den Wicklungen. Diese Änderungen lassen sich erfassen, verstärken, mit einem Schwellenwert vergleichen und zum Schalten eines externen Stromkreises verwenden. 

Zur Verstärkung des Magnetfeldes kann die Drahtspule einen ferromagnetischen Kern enthalten, der zugleich die Empfindlichkeit des Geräts erhöht. Eine Spule ohne ferromagnetischen Kern lässt sich ebenfalls verwenden und wird bevorzugt dann eingesetzt, wenn ein großer Erfassungsbereich abzudecken ist.



Aufbau und Funktionsweise von induktiven Sensoren

Der induktive Sensor besteht zunächst aus einer Induktionsschleife oder Detektorspule. In der Regel handelt es sich dabei um eine Reihe von Windungen eines isolierten Drahtes, der um einen Kern mit hoher magnetischer Permeabilität gewickelt ist. Dabei ist meist ein Ferrit-Keramikstab im Einsatz. Da die Detektorspule mit einem Kondensator verbunden ist, handelt es sich um die Grundform für einen Schwingkreis.

Ein kompletter Oszillator einer abgestimmten Frequenz entsteht durch die Verbindung mit einem Spannungs- oder Stromverstärker wie einem Transistor oder einem Komparator mit Endstufe. 

Bei angelegtem Strom entsteht in der Spule ein hochfrequenter elektrischer Wechselstrom. Das daraus resultierende pulsierende Magnetfeld ist in der Lage, in nahegelegenen metallischen Gegenständen Wirbelströme zu induzieren. 

Je näher das Objekt der Detektorspule kommt und je höher seine Leitfähigkeit ist, desto größer sind die induzierten Wirbelströme – und desto stärker wirken sich die daraus resultierenden entgegengesetzten Magnetfelder auf die Größe und Frequenz der Schwingung aus.

Bei einem nichtmagnetischen Leiter wie beispielsweise Aluminium verringert sich dagegen die Intensität der Schwingung, wenn die Last erhöht wird. Grund: Da das induzierte Feld im Zielobjekt dem Induktionsfeld der Quelle entgegenwirkt, verringert sich die induktive Nettoimpedanz. 

Gleichzeitig erhöht sich die Schwingungsfrequenz. Diese Größe wird jedoch weniger beeinflusst, wenn es sich bei dem Objekt um ein hoch magnetisch permeables Material wie Eisen handelt. Dessen hohe Permeabilität erhöht die Spuleninduktivität und senkt die Schwingungsfrequenz.


Schematischer Aufbau 

 Funktionsweise von induktiven Näherungsschaltern
  • Magnetfeldlinie

  • Aktive Fläche

  • Spule

  • Ferritkern

  • Oszillator

  • Komparator

  • Endstufe

  • Sensorsignal



Typische Einsatzbereiche der Näherungsschalter

Einsatzbereiche von induktiven Näherungsschaltern

Ein induktiver Näherungsschalter arbeitet berührungslos. Er wird im Allgemeinen für das Positionieren und Erkennen von Metallobjekten verwendet.

Der Erfassungsbereich eines induktiven Schalters hängt von der Art des zu erfassenden Metalls ab. Eisenhaltige Metalle wie Gusseisen und Stahl ermöglichen einen größeren Erfassungsbereich, während Nichteisenmetalle wie Aluminium und Kupfer den Erfassungsbereich um bis zu 60 Prozent verringern können.

Zu den üblichen Einsatzbereichen induktiver Sensoren gehören Metalldetektoren, Verkehrsampeln, Autowaschanlagen und eine Vielzahl automatisierter industrieller Prozesse. Da der Sensor keinen physischen Kontakt erfordert, ist er besonders nützlich für Anwendungen, bei denen der Zugang schwierig ist oder wo Schmutz vorherrscht.



Auswahlkriterien für die Beschaffung induktiver Näherungsschalter

Anschluss

Bei induktiven Näherungsschaltern sind zwei verschiedene Anschlussarten üblich: per Kabel mit offenem Ende oder über eine Steckverbindung. Gängige Stecker sind M5, M8, M12 und M18 mit drei- oder vierpoligen Anschlüssen.  

Schaltabstand

Mit Schaltabstand wird der Abstand zwischen dem zu erkennenden Objekt und dem induktiven Näherungsschalter bezeichnet, sobald dieser auslöst. Je höher der Anteil ferromagnetischer Substanzen im Objekt, desto empfindlicher reagiert der Sensor und desto größer kann der Schaltabstand sein.

Ausgang

Zu beachten ist hier lediglich, ob der Sensor wie in Europa üblich den Ausgang nach der PNP-Norm schaltet. PNP steht für positiv-negativ-positiv, der Pluspol ist dabei der Schaltdraht.   

Kontaktart

Der induktive Sensor oder Näherungsschalter verrichtet per se keine Arbeit, er liefert lediglich einen Schaltzustand, vergleichbar mit einem mechanischen oder elektronischen Relais. Auch hier gibt es die drei Relaisfunktionen Öffnen, Schließen und Wechseln. 

Bei einem induktiven Näherungsschalter als Öffner wird ein bestehender Stromkreis unterbrochen und beim Schließen geschlossen. Ein Wechsler-Kontakt wechselt von einem Stromkreis in einen anderen. Ausgelöst werden die jeweiligen Schaltzustände, wenn sich der Sensor per Induktion aktiviert hat.



FAQ – häufig gestellte Fragen

Wie groß können die Schaltabstände sein?

Grundsätzlich gilt: Je größer der Sensor, desto größer der Schaltabstand. Sehr kleine Sensoren lösen erst bei Abständen unter einem Millimeter aus, mittlere bei 5 bis 15 Millimeter. Große Näherungsschalter in quaderförmiger Bauform lassen sogar Abstände von 50 bis 100 Millimeter zu.
 

Spielt die Einbauart des Sensors eine Rolle?

Ja, sogar eine sehr wichtige. Es gibt bündige und nicht bündige Typen, das heißt, bündige Typen schließen nach dem Einbau glatt mit der umliegenden Fläche ab, unbündige stehen dagegen etwas aus der Fläche heraus. Nachteil des bündigen Einbaus: Der Schaltabstand ist kleiner, manchmal bis zu 50 Prozent. Kommt es also auf das sicheres Erkennen eines Objekt auch bei Abständen von mehreren Millimetern an, ist der unbündige Typ besser geeignet.

  • Kostenlose Lieferung ab € 69.–

  • Über 1,5 Millionen Produkte

  • Über 6.000 Marken

  • Newsletter abonnieren

Services

Services

  • Angebotsservice

  • SourcingPlus

  • Garantie und Reparatur

  • Geschenkkarte

  • Project Business

  • E-Procurement

  • ProcurePlus

  • Alle Services


Über Conrad

Über Conrad

  • Unternehmen

  • Conrad Marken

  • Pressemitteilungen

  • Qualität

  • Nachhaltigkeit

  • Rechtliches

  • Vulnerability Disclosure Program

  • Karriere


Conrad erleben

Conrad erleben

  • Innovation News

  • Kataloge

  • Branchenlösungen

  • Ratgeber

  • Blog

  • Markenshop


Für Bildungseinrichtungen

Für Bildungseinrichtungen

  • Alles für Ihre Bildungseinrichtung


Aktuelle Angebote

Aktuelle Angebote

  • ★ Zur Übersicht

  • 🎁 Geschenkideen

  • % Technik-SALE

  • % Conrad Outlet

  • % Alle Conrad Gutscheine

  • Monatsempfehlungen


Hilfe

Hilfe

  • FAQ-Hilfecenter

  • Kontakformular


Newsletter abonnieren

Zum Newsletter anmelden und Gutschein sichern! (Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.)

Zum Newsletter anmelden und immer up-to-date bleiben! (Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.)

Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein!

Zahlarten
  • Zahlungsart Rechnung
  • Zahlungsart PayPal
  • Zahlungsart Kreditkarte
  • Zahlungsart Bankeinzug
Alle Zahlarten
Social Media
Kontakt

FAQ - Hilfeseiten

Tel.: 050 20 40 40

Mo. - Do.: 08:00 - 17:00 Uhr
Fr.: 08:00 - 14:00 Uhr
(außer an gesetzlichen Feiertagen)

Kontakt

FAQ - Hilfeseiten
Kontaktformular

*Alle Preisangaben sind exkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten.

*Alle Preisangaben sind inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten.

     

  • Datenschutz

  • Sichere Zahlungsmittel

  • SSL-Verschlüsselung

  • Verified by Visa & Mastercard Secure Code

  • Goldfarbenes Gütesiegel mit der Aufschrift „Trustmark Austria“ und dem Logo des Handelsverbands.
  • Sieben Qualitäts- und Vertrauenssiegel für E-Commerce und Handel, darunter österreichische und europäische Zertifikate.
  • Grünes Logo in Briefmarkenform mit Blatt und Posthorn, Text „CO₂ neutral zugestellt – CO₂-frei bis 2030“, symbolisiert klimafreundliche Postzustellung.
  • AGB

  • Impressum

  • Datenschutz

  • Widerruf

Produktvergleich
Merkliste