bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist
Produkt-Art1
Kontaktreiniger33
Akku-Polfett8
Elektronikreiniger5
Kontaktspray4
Präzisionsreiniger4
Entwässerungsöl3
Isolier- und Schutzlack3
Gleit- und Schützöl2
Hochleistungs-Schmierstoff1
Kugellager-Abschmierfett1
Leiterplattenreiniger1
Reinigungsspray1
Reinigungsstift1
Verkäufer
Conrad Electronic SE
Preis
€ - €
Marke
Kontakt Chemie2
Basi1
Caramba1
Nur ISO-zertifizierte Verkäufer
Ja4
Inhalt
200 ml1
250 ml1
12 St.2
Häufig gesuchte Kategorien:
Batterie-Pol-Fett
Refurbished & Angebote

Kontaktsprays

4 Ergebnisse

Kontakt Chemie Kontakt Super 10 33382-AA Kontaktspray  200 ml

Kontakt Chemie Kontakt Super 10 33382-AA Kontaktspray 200 ml

95 Stück auf Lager
Sofort-Lieferung Fr., 23. Okt.
Verkauf und VersandConrad Electronic
€ 11,66
zzgl. MwSt.,
1l = € 58,30
Neu
Kontakt Chemie Kontaflon 85 1757863 Kontaktspray  12 St.

Kontakt Chemie Kontaflon 85 1757863 Kontaktspray 12 St.

Bald verfügbar
Verkauf und VersandConrad Electronic
€ 15,83
zzgl. MwSt.,
1l = € 79,15
Caramba  600902 Kontaktspray  250 ml

Caramba 600902 Kontaktspray 250 ml

44 Stück auf Lager
Sofort-Lieferung Fr., 23. Okt.
Verkauf und VersandConrad Electronic
€ 7,49
zzgl. MwSt.,
1l = € 29,96
Basi  4460-0097 Kontaktspray  12 St.

Basi 4460-0097 Kontaktspray 12 St.

200 Sets auf Lager
Lieferung Do., 29. Okt.
Verkauf und VersandConrad Electronic
€ 56,66
zzgl. MwSt.,
1l = € 94,43

Ratgeber

Kontaktsprays

Wer sich beruflich oder privat im Bereich der Elektronik bewegt, kennt Kontaktspray als nützlichen Reiniger. Die Sprays eignen sich jedoch auch für alle, die einen Kontaktreiniger für das eigene Auto oder Motorrad suchen.

In welchen Situationen Kontaktspray genutzt werden und worauf es dabei zu beachten gilt, erfahren Sie hier. Unser Ratgeber widmet sich zudem den gängigsten Formen der Sprays und gibt praktische Tipps für den Einsatz.

  • Was zeichnet Kontaktsprays aus?

  • Wie funktionieren Kontaktsprays?

  • Welche Arten der Kontaktsprays gibt es?

  • Wie werden Kontaktsprays angewandt?

WD-40 Anwendung mit Spritzrohr


Was zeichnet Kontaktsprays aus?

Es handelt sich um elektronische Problemlöser, wenn man es so ausdrücken möchte. Die Zusammensetzung der Sprays sorgt dafür, dass selbst sehr schwer erreichbare Stellen innerhalb einer elektronischen Konstruktion erreicht und gereinigt werden.

Bis kurz vor der Anwendung verschmutzte Kontakte, die keinen sauberen Austausch mehr vollziehen konnten, sind wieder einsatzbereit. Sobald ein Spray leitend ist, geht es also über eine schlichte Reinigung hinaus.



Wie funktionieren Kontaktsprays?

WD-40 in der Anwendung

Die Sprays sind in klassischer Dosenform und können mit einer Hand bedient werden. Sobald dies geschieht, wird ein Teil der Substanz, meist als Aerosol oder Öl, im Inneren freigesetzt.

Dieses besitzt eine geringe Oberflächenspannung, was einen interessanten physikalischen Effekt hat:

  • Als schnell wirkendes Kontaktspray bewegt es sich dank der Kapillareffekte auch gegen die Erdanziehung.

  • Mit anderen Worten: Es wandert innerhalb der Elektronik durch alle kleinen Zwischenräume aufwärts und kann daher viele Stellen im Inneren erreichen.

  • Diese Funktionsweise brachte ihm den Beinamen Kriechöl ein.

Streng genommen ist Kriechöl allerdings eine Unterform der Kontaktsprays. Die gängigen Formen werden im alltäglichen Sprachgebrauch gern synonym benutzt.

Vor dem Kauf lohnt es sich allerdings, die Unterschiede zu kennen.



Welche Arten von Kontaktsprays gibt es?

Es ist wichtig, genau zu wissen, welche Ziele mit der Anwendung verfolgt werden. Entsprechend der gewünschten Wirkung wird zwischen Kontaktpflegesprays, Kontaktreinigungssprays und Kontaktölen unterschieden.

Kontaktpflegesprays

Reine Kontaktpflegesprays dienen nur der Pflege.

Sie werden sowohl bei neuen Kontakten präventiv angewandt als auch bei älteren Geräten genutzt.

Die Sprays tragen einen dünnen Film auf und schützen so vor Korrosion. Die Ölschicht verringert zudem die Gefahr für Abrieb.

Die Anwendung kann im Abstand von einigen Monaten wiederholt werden.

 

Die Schutzbeschichtung bewahrt elektrische Anschlüsse vor Säureschäden.

Kontaktreinigungssprays

Das erste Kontaktspray dieser Art, WD-40, wurde von der NASA entwickelt. Für Privathaushalte steht es seit 1959 zur Verfügung.

Das Spray reinigt Kontakte, besitzt aber keine leitende Eigenschaft. Das bedeutet, dass Staub, Schmutz und Öl entfernt werden. Es stellt jedoch keine durch Feuchtigkeit beeinträchtigten Kontakte wieder her.

Selbst wenn der Reinigungsaufwand hoch erscheint, ist es bei Verschmutzungen auf elektrischen Kontakten ideal geeignet. Es kann Leiterplatten und Schalter reinigen, doch auch abseits elektrischer Komponenten genutzt werden. Kontakte aus Gummi und Kunststoff sind ebenfalls für die Anwendung geeignet.

Empfindliche elektrische und elektronische Geräte können mittels WD-40 Specialist ohne Rückstände gereinigt werden

Praxistipp:

Wählen Sie WD-40 für sensible Geräte. Es trocknet nach der Anwendung ohne Rückstände und gilt daher als komponentenschonend.


Kontaktöle

Es wird auch Penetrieröl oder Kriechöl genannt und viele kennen es vor allem durch die Marke Caramba. Es wird von Autofahrern gekauft und für den Notfall mitgeführt.

Die Substanz dient dazu, elektrische Kontakte wiederherzustellen, die durch Feuchtigkeit unterbrochen worden. Dies liegt an der wasserabweisenden Wirkung der Inhaltsstoffe. Störendes Wasser wird verdrängt, was beispielsweise Motoren ganz ohne Pannendienst wieder zum Laufen bringen kann.

Darüber hinaus ist es mit dem Gedanken langfristiger Wirkung konzipiert: Einmal angewandt, geht es darum, die betreffende Stelle zu schützen. Ein Korrosionsschutz sorgt dafür, dass die wiederhergestellte Leitfähigkeit dank Pflege länger erhalten bleibt.

Neben Caramba sind auch die Marken Nigrin und Kontakt Chemie sehr bekannt. Gereinigt werden bei beiden Oxid- und Sulfidschichten sowie verharze Kontaktfette. Zur enormen Reinigungswirkung kommen Wasserverdrängung, Kontaktherstellung und Korrosionsschutz hinzu. Zudem stoppen sie Kriechströme.

Der kleine Helfer, wenn PKW oder Motorrad mit Startschwierigkeiten kämpfen

Praxistipp:

Wenden Sie das Mittel niemals auf heißen Oberflächen an. Egal ob Auto, Motorrad oder Rasenmäher: Der Motor sollte komplett abgekühlt sein, bevor Sie starten.



Wie werden Kontaktsprays angewandt?

Kontakt 60 von Kontakt Chemie behebt hartnäckigen Schmutz, löst Oxidschichten und verringert Übergangswiderstände. Kann auch auf PC- und TV-Bildschirmen genutzt werden.

Die Sicherheit bei der Anwendung muss großgeschrieben werden. Da es sich um Öle und Sprays handelt, müssen sie in jedem Fall von offenen Flammen und anderen Zündquellen ferngehalten werden. Die Geräte, die gepflegt und gereinigt werden, müssen immer abgekühlt und vom Stromnetz getrennt sein.

Das Spray sollte mit circa 15 bis 20 Zentimeter Abstand aufgetragen werden. Es empfiehlt sich, leicht schräg zur Oberfläche zu arbeiten. Dadurch kann überschüssige Flüssigkeit beziehungsweise überflüssiges Öl an der Außenseite herablaufen und direkt aufgefangen werden.

Viele Hersteller empfehlen die Anwendung mittels Sprühröhrchen. So werden die Inhaltsstoffe gezielter aufgebraucht. Wichtig ist in jedem Fall ein Bewusstsein dafür, dass die Behälter unter Druck stehen. Die Betätigung des Mechanismus sollte daher mit Vorsicht erfolgen, damit nur eine kleine Menge der Füllmenge austritt.

Um nicht Gefahr zu laufen, Dämpfe einzuatmen, erfolgt die Anwendung nach Möglichkeit im Freien, mindestens jedoch in gut belüfteten Räumen. Zum Schutz der Atemwege und der Augen können Gesichtsvisiere getragen werden. In jedem Fall sollten die Sprays niemals direkt in die Augen gesprüht oder bewusst eingeatmet werden.

Praxistipp

Die Hersteller nutzen immer ausführliche Nutzungshinweise, die in jedem Fall gelesen werden sollten. Auf den Behältern sind zudem Sicherheitssymbole aufgebraucht, beispielsweise „H 222: Extrem entzündbares Aerosol“ oder „H 319: Verursacht schwere Augenreizung“.

%seoprefootercolumns%