Direktlink
  • Conrad
  • Mein Konto

    Anmelden / Registrieren

  • Einkaufswagen

  • Aktuelle Angebote, Aktionen & Top-Deals – Jetzt entdecken → Aktuelle Angebote, Deals & Aktionen →
  • Service & Infos

    Vorteile & Inspiration

    • → Langzeit-Garantie

    • → Geschenkkarte

    • → Download Center

    • → Newsletter

    Wissen & Aktuelles

    • → Innovation News

    • → Ratgeber

    • → Conrad Blog

    • → Aktuelles

    • → Kataloge


  • Angebote

    Sparen & Angebote

    • → Aktionen

    • → SALE %

    • → Outlet

    Clever Einkaufen

    • → Haushaltsbedarf

    • → Refurbished

    • → Alle Gutscheine


    Marken im Fokus

    Logo zu Osram
    Logo zu Reely
    Logo zu VOLTCRAFT
    Logo zu Bosch Home and Garden
    Logo zu Makita
    Logo zu TRU COMPONENTS

  • Unsere Produkte
  • Mein Konto
  • Merkliste
  • Abmelden
Conrad
bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Ratgeber

Konvektoren und Wärmewellen zur Beheizung Ihrer Räume

Konvektoren und Wärmewellen gehören zur Gruppe der Elektroheizungen und erlauben es, mit wenigen Einstellungen für angenehme Raumtemperaturen zu sorgen.

Für beide Geräte ist nur ein freier Platz an einer Steckdose nötig und schon beginnt das Heizen. Was die Heizsysteme im Detail unterscheidet, fassen wir in unserem Ratgeber für Sie zusammen.

  • Was ist ein Konvektor und wie funktionieren Konvektoren?

  • Was sind Wärmewellen und wie arbeiten sie?

  • Entscheidungshilfe: Vorteile und Nachteile beider Heizsysteme

Konvektor als Standgerät im Einsatz


Was ist ein Konvektor und wie funktionieren Konvektoren?

Es handelt sich um elektrische Heizgerät, in denen Heizdrähte verbaut sind. Sobald der Heizkörper über eine Steckdose mit Strom versorgt wird, können über Regler oder Display die Wunschwerte eingegeben werden und die Abstrahlung der Wärme beginnt sofort, weshalb auch von einer Direktheizung die Rede ist.

Was sind Elektroheizungen?

Der Begriff dient als Oberbegriff für eine Reihe von Heizkörpern, die Wärme aus Strom erzeugen. Zwei synonyme Begriffe sind Elektrogebäudeheizung und E-Heizung. Wie die Raumwärme im Detail erzeugt wird, unterscheidet sich und führt zu den Untergruppen der Elektroheizung. Zwei Arten sind die Konvektoren und die Wärmewellen (auch Infrarotheizung genannt).

Konvektor mit LED-Display

Diese Form der Direktheizung nutzt das Funktionsprinzip der Konvektion. Das Heizaggregat im Heizkörper erhitzt sich im ersten Schritt durch Strom. Das Gehäuse und die Oberfläche besitzen Rippen, sodass die Raumluft in unmittelbaren Kontakt zum Gerät kommt. Dabei erwärmt sich die Luft und steigt entsprechend ihrer physikalischen Eigenschaften nach oben. Kühlere Luft strömt nun vom Boden nach und es entsteht ein lautloser Luftkreislauf, der für Raumwärme sorgt.

Um die Luftzirkulation zu verstärken, gibt es Konvektoren, in denen sich nicht nur ein Heizaggregat befindet, sondern auch ein Lüfter eingebaut ist. Dieser sorgt zusätzlich für Bewegung der Luft und beschleunigt so das Heizen.

Zu den wichtigen Merkmalen der Konvektoren gehören ein Überhitzungsschutz und eine Abschaltautomatik. Zudem lassen sich viele Heizkörper über einen Timer programmieren, sodass das Zimmer angenehm erwärmt ist, wenn die Menschen nach Hause kommen.

Gut zu wissen: Viele Hersteller geben für ihre Konvektoren zwei Werte an: die Leistung in Watt und die Raumgröße, die von der Heizung erwärmt werden kann. Kleine Konvektoren beginnen bei 200 Watt und bieten sich für Räume von 5 m² an, große Modelle erreichen bis zu 3.000 Watt und können einen Raum mit 60 m² aufwärmen.



Was sind Wärmewellen und wie arbeiten sie?

Sie werden auch Wärmewellenheizung, Wärmewellenheizgerät oder Infrarotheizung genannt und ähneln bei einem flüchtigen Blick den Konvektoren. Ebenso wie diese gehören IR-Heizungen zu den Elektroheizungen und liefern als Direktheizung sofort Wärme, doch sie nutzen den Strom im Heizkörper auf gänzlich andere Weise.

Eine Wärmewellenheizung wandelt den zugeführten Strom in elektromagnetische Wellen um, die sich im Infrarot-Bereich befinden. Aus diesem Grund spricht man synonym von einer Infrarotheizung. Die Wellen bewegen sich durch den Raum und erwärmen dabei nicht die Luft, sondern alle Oberflächen, auf die sie treffen. Es werden durch das Heizgerät daher sowohl Boden, Wände und Decke als auch Gegenstände und die Haut der Lebewesen gleichmäßig aufgewärmt.

Auch bei Wärmewellenheizungen geben viele Hersteller die Leistung und maximale Raumgröße als wichtige Orientierungswerte an. Kleine Heizkörper beginnen bei rund 500 Watt und können damit Zimmer bis 30 m² erwärmen. Leistungsstarke Wärmewellen arbeiten mit 2.000 Watt und übernehmen die Erwärmung in einem Raum bis 60 m².

Wärmewellenheizungen werden nicht nur in Privathaushalten und öffentlichen Gebäuden genutzt, sondern bevorzugt auch von Unternehmen, die in Lagerhallen für gleichbleibende Wärme bei wenig Luftzirkulation sorgen wollen.

Wärmewellenheizung an der Wand montiert


Entscheidungshilfe: Vorteile und Nachteile beider Heizsysteme

Wird bei einer Heizung auf Konvektionsströmung gesetzt, können vor allem kleine Räume wie Gästezimmer oder auch Wintergärten schnell erwärmt werden. Zudem sind die Anschaffungskosten vergleichsweise niedrig und die Installation kinderleicht. Dank Funktionen wie Tages- und Wochenprogrammierung oder das Erkennen offener Fenster ist die Handhabung außerdem sehr bequem.

Die Raumluft zum Medium der Wärmeübertragung zu machen, hat jedoch zwei Nachteile: Da warme Luft leichter ist, steigt sie aufwärts, sodass es an der Decke längst warm sein kann und dennoch kalte Füße drohen. Da elektrische Konvektoren die Luft in Bewegungen halten, befinden sich zudem die Staubteilchen des Raums in beständiger Bewegung. Für Allergiker kann das belastend werden.

Was verbraucht ein Konvektor?

Um den Stromverbrauch zu ermitteln, muss zunächst nachgesehen werden, wie viel Watt der Heizkörper verbraucht. Sind dies beispielsweise 1.000 Watt und das Gerät läuft 5 Stunden am Tag, ergeben sich bei einem Beispielpreis von 37 Cent/kWh 1,85 Euro am Tag.

Konvektor im Raum aufgestellt

Die Vorteile der Wärmewellenheizung sind vergleichbar: geringe Anschaffungskosten, einfaches Anschließen und schnelle Wärme im Raum. Es gesellen sich bei der Wärmewelle jedoch weitere Vorteile hinzu: Es gibt keinen Luftstrom und damit keine zusätzliche Bewegung der Staubteilchen.

Da nicht die Luft erwärmt wird, sondern die Haut der Menschen, genügt häufig eine geringere Temperatureinstellung (bis zu 3 Grad weniger) an der Wärmewellenheizung und dennoch entsteht wohlige Wärme.
Ein weiterer Vorzug bei Infrarotheizungen ist eine Aufwärmung der Wände und Decken, sodass gleichzeitig das Risiko für Schimmelbildung sinkt.

Ein Nachteil der Infrarotheizung sind die entstehenden Stromkosten. Im Idealfall werden die Heizkörper nur in gut isolierten Räumen angebracht und die Wärmewelle mit Strom einer Fotovoltaik-Anlage gespeist. Bei der Nutzung sollte zudem darauf geachtet werden, dass die Strahlen des Heizkörpers nicht unmittelbar auf Augen gerichtet sind, da die Wärme nach einiger Zeit zu Augenreizungen führen kann.

%seoprefootercolumns%
  • Kostenlose Lieferung ab € 69.–

  • Über 1,5 Millionen Produkte

  • Über 6.000 Marken

  • Newsletter abonnieren

Services

Services

  • Angebotsservice

  • SourcingPlus

  • Garantie und Reparatur

  • Geschenkkarte

  • Project Business

  • E-Procurement

  • ProcurePlus

  • Alle Services


Über Conrad

Über Conrad

  • Unternehmen

  • Conrad Marken

  • Pressemitteilungen

  • Qualität

  • Nachhaltigkeit

  • Rechtliches

  • Vulnerability Disclosure Program

  • Karriere


Conrad erleben

Conrad erleben

  • Innovation News

  • Kataloge

  • Branchenlösungen

  • Ratgeber

  • Blog

  • Markenshop


Für Bildungseinrichtungen

Für Bildungseinrichtungen

  • Alles für Ihre Bildungseinrichtung


Aktuelle Angebote

Aktuelle Angebote

  • ★ Zur Übersicht

  • 🎁 Geschenkideen

  • % Technik-SALE

  • % Conrad Outlet

  • % Alle Conrad Gutscheine

  • Monatsempfehlungen


Hilfe

Hilfe

  • FAQ-Hilfecenter

  • Kontakformular


Newsletter abonnieren

Zum Newsletter anmelden und Gutschein sichern! (Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.)

Zum Newsletter anmelden und immer up-to-date bleiben! (Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.)

Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein!

Zahlarten
  • Zahlungsart Rechnung
  • Zahlungsart PayPal
  • Zahlungsart Kreditkarte
  • Zahlungsart Bankeinzug
Alle Zahlarten
Social Media
Kontakt

FAQ - Hilfeseiten

Tel.: 050 20 40 40

Mo. - Do.: 08:00 - 17:00 Uhr
Fr.: 08:00 - 14:00 Uhr
(außer an gesetzlichen Feiertagen)

Kontakt

FAQ - Hilfeseiten
Kontaktformular

*Alle Preisangaben sind exkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten.

*Alle Preisangaben sind inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten.

     

  • Datenschutz

  • Sichere Zahlungsmittel

  • SSL-Verschlüsselung

  • Verified by Visa & Mastercard Secure Code

  • Goldfarbenes Gütesiegel mit der Aufschrift „Trustmark Austria“ und dem Logo des Handelsverbands.
  • Sieben Qualitäts- und Vertrauenssiegel für E-Commerce und Handel, darunter österreichische und europäische Zertifikate.
  • Grünes Logo in Briefmarkenform mit Blatt und Posthorn, Text „CO₂ neutral zugestellt – CO₂-frei bis 2030“, symbolisiert klimafreundliche Postzustellung.
  • AGB

  • Impressum

  • Datenschutz

  • Widerruf

Produktvergleich
Merkliste