bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Ratgeber

LED-Bausätze » Aufbau von Schaltungen mit LEDs

LED-Bausätze sind die ideale Wahl, um Fertigkeiten im Löten und Programmieren zu entwickeln und einen praktischen Zugang zu den Themen Elektronik und Elektrotechnik zu finden.

Erfahrenen bieten sie viele Möglichkeiten, kreativ zu werden, vorhandene Skills zu stärken und individuelle Lösungen zu finden.

Welche Arten von LED-Bausätzen es gibt und worauf beim Kauf zu achten ist, erfahren Sie in unserem Ratgeber.

LED Blinkbausatz
  • LED-Bausätze zum Entwickeln, Basteln und Lernen

  • Vorteile von Bausätzen mit LED-Technik

  • Was kann man mit LED-Bausätzen machen?

  • Darauf kommt es beim Kauf eines LED-Bausatzes an

  • Unser Praxistipp: „Dritte Hand“ als Zubehör für ein sauberes Löten

  • FAQ – häufig gestellte Fragen zu LED-Bausätzen



LED-Bausätze zum Entwickeln, Basteln und Lernen

LED Würfelbausatz

LED ist die Abkürzung für Light Emitting Diode, zu Deutsch lichtemittierende Diode. Im Gegensatz zu Glüh-, Halogen- und Leuchtstofflampen sind LEDs außerordentlich preiswert, klein, sehr sparsam im Hinblick auf den Stromverbrauch und haben eine lange Lebensdauer.

Um eine Schaltung mit LEDs aufzubauen, benötigt man verschiedene Bauteile und einen Schaltplan. Beides muss zusammengesucht und beschafft werden.

Mehr Anwendungskomfort bieten LED-Bausätze. Sie enthalten alles, was man für den Aufbau einer Schaltung mit LED-Technik benötigt – von der fertig gedruckten Platine über Kondensatoren und Transistoren bis hin zu Widerständen und Leuchtdioden.



Vorteile von Bausätzen mit LED-Technik

LED-Bausätze ermöglichen es, einfach und kostengünstig Schaltungen mit LEDs aufzubauen. Die Umsetzung einer Schaltung in einem fehleranfälligen „fliegenden Aufbau“ kann mit Bausätzen ebenso vermieden werden wie das „Entflechten“, bei dem zunächst die optimale Positionierung von Bauelementen und Leitungen auf einer Leiterplatte gefunden werden muss.

Die enthaltene Platine ist bereits einsatzfertig und muss nur noch mit den entsprechenden Bauteilen bestückt werden. Das ist insbesondere für Laien, aber auch für Erfahrene, die sich ein unkompliziertes Handling wünschen, vorteilhaft.

Generell eignen sich LED-Bausätze sehr gut zum Basteln, für den Modellbau und für Lern- und Entwicklungszwecke. Sie ermöglichen es, Aufbau und Funktionsweise einer elektronischen Schaltung zu verstehen und sich nicht nur mit handwerklichen Fertigkeiten wie dem Löten und Montieren, sondern auch mit dem Programmieren auseinanderzusetzen. Zudem erfordern LEDs eine geringe Betriebsspannung, was ein sicheres Arbeiten ermöglicht.

LED Würfelbausatz


Was kann man mit LED-Bausätzen machen?

LED-Bausätze sind in zahlreichen Ausführungen erhältlich. Das Angebot reicht von Lötsätzen mit Platinen in Herz-, Stern- oder Tierform, die als Dekorationsobjekte verwendet werden können, über Bausätze mit praktischem Nutzen wie elektronische Codeschlösser und Küchenwecker bis hin zu digitalen Uhren und professionellen Lauflichtsteuerungen. 

LED Taschenlampenaufsatz

Im Bereich der Elektronik werden Leuchtdioden hauptsächlich als Signalgeber und zum Vermitteln von Informationen genutzt. Kaum ein Elektrogerät kommt heutzutage ohne Leuchtdioden als Statusmelder aus, die beispielsweise den Akku- oder Betriebszustand anzeigen.

Viele professionelle LED-Bausätze enthalten Blinklichter oder Ampeln. Zusammen mit anderen elektronischen Komponenten und Sensoren beispielsweise für Temperatur, Druck oder Bewegung lassen sich damit Signale optisch übermitteln.

Bausätze mit weißen Power-LEDs werden unter anderem für den Einsatz in Alarmanlagen angeboten.Die Leuchtdioden erzeugen ein grelles Blitzlicht, das Aufmerksamkeit erregen und ungebetene Besucher abschrecken soll.

Farbige Leuchtdioden aus dem RGB-Spektrum lassen sich kostengünstig zu Lauflichtern kombinieren, die animierte Texte oder Symbole manuell oder durch Trigger wie Bewegungsmelder oder Software anzeigen. Auch als Elemente in Digitaluhren sind LEDs häufig zu finden. Einen hohen praktischen Nutzen haben Bausätze für Taschenlampen. Gleiches gilt für Bausätze mit Infrarot-Scheinwerfern, die zu Überwachungszwecken eingesetzt werden können. Sie entsenden für das menschliche Auge nicht wahrnehmbare Infrarotstrahlen und ermöglichen es in Verbindung mit einer Überwachungskamera, selbst bei Dunkelheit Bilder von der Umgebung aufzunehmen.



Darauf kommt es beim Kauf eines LED-Bausatzes an

Spiel- und Lernbausätze

LED Bausatz Rudolf

Beim Kauf eines LED-Bausatzes spielt das individuelle Kenntnislevel eine große Rolle. Es gibt einfache Kits, die sich wunderbar für den Einstieg in die Welt der Elektronik eignen, aber auch Ausführungen für Fortgeschrittene, die beispielsweise Erfahrung mit Löttechniken wie dem SMD-Löten voraussetzen.

Bei einem Komplettbausatz werden alle Module mitgeliefert, die zur Erstellung notwendig sind – ob Gehäuse, Prozessor oder Transistor. Solche Ausführungen erweisen sich als praktisch, wenn kein Bestand an elektronischen Komponenten vorliegt oder man sich die Anschaffung einzelner Teile ersparen möchte.

Das Angebot an LED-Kits so groß, dass sich für jeden Geschmack und jedes Alter eine passende Ausführung findet. Mithilfe von Bausätzen, aus denen sich LED-Weihnachtsbäume, -Schmetterlinge oder -Sternenlichter bauen lassen, kann man Kinder auf spielerische Weise an die Elektrotechnik und Elektronik heranführen.

Roboter und Taschenlampen-Bausätze wecken das Interesse von Jugendlichen, die bereits ein paar Kenntnisse in der Elektrotechnik haben. Erfahrene können anhand komplexer LED-Würfel-Bausätze ihre Fertigkeiten üben und kreativ werden.


Profi LED-Bausatz

LED Taschenlampenaufsatz

Technische Parameter wie die Anzahl der Kanäle und die Betriebsspannung in Volt spielen vor allem für Profis eine wichtige Rolle.

Besonders dann, wenn nicht nur eine Spaßplatine gesucht wird, sondern ein Bausatz, der in ein bestehendes System integriert  werden kann bzw. zum Weiterentwickeln oder zum Programmieren verwendet werden soll.



Unser Praxistipp: „Dritte Hand“ als Zubehör für ein sauberes Löten

Um beim Löten saubere Ergebnisse zu erzielen, benötigt man in erster Linie das richtige Werkzeug und Zubehör, allen voran einen Lötkolben bzw. eine Lötstation, Lötzinn und eine geeignete Unterlage. Besonders hilfreich beim Arbeiten ist eine sogenannte „Dritte Hand“. Dabei handelt es sich um eine Metallvorrichtung mit zwei verstellbaren Greifern, an deren Enden sich Krokodilklemmen befinden. Die Klemmen halten die Platine während des Lötvorgangs fest. So hat man beide Hände frei, um mit der einen den Lötkolben zu führen und mit der anderen Lötzinn hinzuzugeben. Oft sind auch eine Lupe und eine Beleuchtung integriert, um alles genau sehen und präzise arbeiten zu können.



FAQ – häufig gestellte Fragen zu LED-Bausätzen

Was ist das Besondere am SMD-Löten?

Beim SMD-Löten werden elektronische Komponenten direkt auf die Leiterplatte gelötet. Man spricht in dem Zusammenhang von Oberflächenmontage, engl. surface-mounting technology (SMT). Oberflächenmontierte Bauelemente (SMD = surface-mounted devices) haben im Gegensatz zu Bauteilen für die Durchsteckmontage keine Drahtanschlüsse, die durch Bohrungen der Platine hindurchgesteckt und verlötet werden, sondern lötfähige Kontaktflächen, die man auf die Oberseite der Platine auflegt und festlötet. Die Kontaktpunkte sind sehr klein, daher sind beim SMD-Löten große Sorgfalt, Präzision und eine ruhige Hand gefragt.
        

In welchen Farben sind LEDs erhältlich?

LEDs sind mittlerweile in zahlreichen Farben erhältlich. Unterschieden werden weiße LEDs, RGB-LEDs und RGB-W-LEDs. Weiße LEDs erzeugen kaltweißes, neutrales oder warmweißes Licht. RGB-LEDs mischen Rot, Grün und Blau, um verschiedenfarbiges Licht in unterschiedlichen Intensitäten zu erzeugen. Der Fachbegriff dafür lautet additive Farbmischung. Hier entstehen durch Überlagerung von Blau, Grün und Rot neue Farben. Eine Mischung aus Rot und Grün ergibt beispielsweise Gelb, wohingegen aus Blau gemischt mit Rot Magenta entsteht.
 

Gibt es LED-Bausätze in Form von Spielen?

Ja, so sind beispielsweise LED-Bausätze für Geschicklichkeitsspiele wie „Der heiße Draht“ erhältlich. Hier geht es darum, eine Öse möglichst schnell einen Draht entlangzuführen, ohne diesen zu berühren. Gerät die Öse in Kontakt mit dem Draht, leuchtet eine LED-Lampe auf und ein Summen wird ausgelöst. Solche Spiele sorgen für Unterhaltung und laden dazu ein, kreativ zu werden. Tipp: Mit Isolierband kann man zusätzlich Zwischenstationen zum Pausieren auf dem Draht markieren.

%seoprefootercolumns%