bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist
Produkt-Art1
Lötkolben176
Lötkolben-Set27
Entlötkolben12
Heißluftkolben8
Lötpistole8
Lötnadel6
Akku-Lötkolben5
Hochleistungs-Lötkolben5
Entlötkolben-Set4
Multi-Tool3
Brandmalkolben-Set2
Gasbrenner2
Gaslöt-Set2
6-in-1 Brennkolben-Set1
Kunststoff-Reparaturset1
Löt-/Entlöt-Pinzetten-Set1
Löt-/Entlöt-Pinzette1
Weichlötgarnitur1
Zubehör-Set1
Verkäufer
Conrad Electronic SE
Mehr Anzeigen
Preis
€ - €
Marke
Weller3
TOOLCRAFT2
Ersa1
Holzmann Maschinen1
Rothenberger Industrial1
Rothenberger1
Stromversorgung
netzbetrieben6
Max. Temperatur
°C - °C
480 °C2
500 °C1
+510 °C2
Leistung (max.)
W - W
100 W3
130 W1
140 W2
150 W1
200 W1
Nur ISO-zertifizierte Verkäufer
Lötspitzen-Art
Lötkolben-Besonderheiten
Häufig gesuchte Kategorien:
Refurbished & Angebote

Loetkolben

8 Ergebnisse

Rothenberger Industrial RoQuick Lötpistole 230 V 100 W  +510 °C (max)

Rothenberger Industrial RoQuick Lötpistole 230 V 100 W +510 °C (max)

10 Stück auf Lager
Sofort-Lieferung Mi., 7. Okt.
Verkauf und VersandConrad Electronic
€ 26,66
zzgl. MwSt.,
TOOLCRAFT  Lötpistole 230 V 100 W Flachform

TOOLCRAFT Lötpistole 230 V 100 W Flachform

81 Stück auf Lager
Sofort-Lieferung Mi., 7. Okt.
Verkauf und VersandConrad Electronic
€ 10,83
zzgl. MwSt.,
Weller TB100EU Lötpistole 230 V 130 W Bleistiftform, Meißelform, Seilschneidespitze, Schaumstoffschneidespitze, Glättspitze, Gravierspitze +510 °C (max)

Weller TB100EU Lötpistole 230 V 130 W Bleistiftform, Meißelform, Seilschneidespitze, Schaumstoffschneidespitze, Glättspi

18 Stück auf Lager
Sofort-Lieferung Mi., 7. Okt.
Verkauf und VersandConrad Electronic
€ 43,33
zzgl. MwSt.,
-14 %
Holzmann Maschinen  Lötpistole 230 V 200 W  70 - 500 °C

Holzmann Maschinen Lötpistole 230 V 200 W 70 - 500 °C

23 Stück auf Lager
Sofort-Lieferung Mi., 7. Okt.
Verkauf und VersandConrad Electronic
€ 29,99€ 25,83
zzgl. MwSt.,
Weller WLG940023C Lötpistole 230 V 140 W Meißelform 480 °C (max)

Weller WLG940023C Lötpistole 230 V 140 W Meißelform 480 °C (max)

75 Stück auf Lager
Sofort-Lieferung Mi., 7. Okt.
Verkauf und VersandWETEC Werkzeughandel und technischer Bedarf AT
€ 48,00
steuerfreie IGL,
Weller WLG9400K23C Lötpistole 230 V 140 W Meißelform, Glättspitze, Seilschneidespitze 480 °C (max)

Weller WLG9400K23C Lötpistole 230 V 140 W Meißelform, Glättspitze, Seilschneidespitze 480 °C (max)

182 Stück auf Lager
Sofort-Lieferung Mi., 7. Okt.
Verkauf und VersandWETEC Werkzeughandel und technischer Bedarf AT
€ 66,00
steuerfreie IGL,
TOOLCRAFT LWK-100 Lötpistole 230 V/AC 100 W

TOOLCRAFT LWK-100 Lötpistole 230 V/AC 100 W

64 Stück auf Lager
Sofort-Lieferung Mi., 7. Okt.
Verkauf und VersandConrad Electronic
€ 14,16
zzgl. MwSt.,
Ersa MULTI SPRINT Lötpistole 230 V 150 W Meißelform

Ersa MULTI SPRINT Lötpistole 230 V 150 W Meißelform

1 Stück auf Lager
Sofort-Lieferung Mi., 7. Okt.
Verkauf und VersandLIMMERT
€ 44,56
zzgl. MwSt.,

Ratgeber

Lötkolben – Unverzichtbarer Bestandteil Ihrer Werkstatt

In der Elektronik ist das Löten ein unverzichtbares Verfahren, um beispielsweise elektrische Bauteile und Kabel mit Platinen zu verbinden. Aus diesem Grund befindet sich mindestens ein Lötkolben oder eine Lötstation in jeder gut sortierten Service- und Reparatur-Werkstatt. Was man genau unter Löten versteht und welche Lötkolben es gibt, lesen Sie in unserem Ratgeber.

  • Was ist eigentlich Löten?

  • Aufbau und Funktionsweise eines Lötkolbens

  • Verschiedene Arten von Lötkolben

  • Tipps für den Kauf von Lötkolben

  • Unser Praxistipp: Beim Löten auf die richtige Temperatur achten!

  • Häufig gestellte Fragen zu Lötkolben

  • Richtig löten für Einsteiger

Löten für Anfänger


Was ist eigentlich Löten?

Das Löten ist ein thermisches Verfahren, bei dem zwei Werkstücke mechanisch und elektrisch miteinander verbunden werden. Während beim Schweißen das Material aufgeschmolzen wird, ist das beim Löten nicht der Fall. Hier werden die zu verbindenden Teile lediglich von Lötzinn benetzt, wodurch eine Legierung entsteht. Das Resultat ist eine stoffschlüssige und nicht lösbare Verbindung. 

Es lassen sich nicht nur elektronische Bauteile und Kabel löten. Im Sanitärbereich spielt das Verfahren eine wichtige Rolle bei der Verbindung von Kupferrohren. In diesem Fall wird dann allerdings nicht mit einem elektrischen Lötkolben gearbeitet, sondern mit einem Gaslötkolben. Neben Metallen kann das Verfahren mit einem entsprechenden Lot auch bei Glas und sogar bei Keramik angewandt werden. 

Bis zu einer Temperatur von 450 °C spricht man von Weichlöten, oberhalb dieses Wertes beginnt das Hartlöten. Bei Temperaturen von über 900 °C ist vom Hochtemperaturlöten die Rede. In der Elektronik wird in der Regel das Weichlöten angewendet.

TOOLCRAFT Lötkolben Starter-Set


Aufbau und Funktionsweise eines Lötkolbens

Digitale Lötstation mit LED-Anzeige

Der Aufbau eines Lötkolbens ist prinzipiell recht simpel: Er besteht mindestens aus einem Griffstück, einem Kopf, in dem sich das Heizelement befindet, und einer Lötspitze. 

Einfache Lötkolben werden direkt in die Steckdose eingesteckt. Komfortabler und vielseitiger einsetzbar sind dagegen Lötstationen. Hier ist die Temperatur regelbar und kann entsprechend präzise eingestellt werden, was speziell bei der Arbeit mit empfindlichen elektronischen Bauteilen wichtig ist. 

Doch wie funktioniert ein Lötkolben oder eine Lötstation? Das im Gerät befindliche Heizelement erwärmt die Spitze des Lötkolbens. Diese besteht meist aus Kupfer, das sich durch eine gute Wärmeleitfähigkeit auszeichnet und eine hohe Schmelztemperatur hat. In der Spitze befindet sich zudem ein Sensor, der die Temperatur überwacht. Im Bedarfsfall kann der Lötkolben oder die Lötstation den eingestellten Temperaturwert automatisch nachregeln. 

Je nach Einsatzgebiet stehen dem Anwender diverse Lötspitzen zur Verfügung. Die Auswahl reicht von besonders feinen Spitzen für detaillierte Arbeiten bis hin zu großen und breiten Lötspitzen, die für gröbere Tätigkeiten gedacht sind.



Verschiedene Arten von Lötkolben

Neben einfachen Lötkolben gibt es eine Reihe spezieller Varianten, die wir Ihnen an dieser Stelle etwas näher vorstellen möchten: Für Präzisionsarbeiten an sehr kleinen Bauteilen setzt man Lötnadeln ein. Arbeiten mit solchen Geräten finden meist unter Zuhilfenahme einer Lupe statt. Mit einer Lötnadel ist ein versierter Techniker in der Lage, Lötbahnen zu reparieren oder Arbeiten an Lötstellen winziger SMD-Bauteile durchzuführen. Die Leistung von Lötnadeln liegt zwischen 15 bis 20 Watt. 

Im Vergleich zu einer Lötnadel ist der Feinlötkolben schon fast als groß zu bezeichnen. Ein solches Modell wird meist bei der Bestückung von Platinen eingesetzt. Auch hier beträgt die typische Leistung 15 bis 20 Watt. 

Etwas größer ist der Universallötkolben. Mit auswechselbaren Lötspitzen kann das Gerät flexibel für verschiedenste Zwecke eingesetzt werden. Zwar lassen sich mit Geschick auch feine Arbeiten mit einem solchen Lötkolben durchführen, meist wird das Gerät dafür aber als zu unhandlich empfunden. Die Leistung liegt bei ungefähr 30 Watt.

TOOLCRAFT Lötkolben

Temperaturgeregelte Lötkolben weisen meist eine Leistung von etwa 60 Watt auf. Mittels Temperaturregelung wird ein definierter Sollwert immer vollautomatisch eingehalten. Aufgrund der konstant gleichbleibenden Temperatur eignet sich ein Lötkolben dieser Art auch für besonders empfindliche Bauteile. 

Einen Sonderfall stellt die Lötstation dar: Hier wird der Lötkolben über eine galvanisch vom Stromnetz getrennte Kleinspannung betrieben. Das hat den Vorteil, dass selbst empfindliche Bauteile wie Halbleiter gefahrlos verbaut werden können. Zudem kann das Stromkabel des Lötkolbens deutlich dünner und flexibler ausfallen, was ihn wiederum handlicher macht. Eine Temperaturregelung gehört bei den meisten Geräten zum Standard. Somit ist eine hochwertige Lötstation die beste Wahl für den professionellen Einsatz.

Weller Lötstation Digital


Tipps für den Kauf von Lötkolben

Neben Leistung, Aufheizzeit und maximal erreichbarer Temperatur ist das Einsatzgebiet für die Auswahl eines geeigneten Lötkolbens entscheidend. Ein Universallötkolben bietet sich, wie der Name schon andeutet, für eine Vielzahl von Aufgaben an. 

Wenn Sie überwiegend filigrane Arbeiten durchführen, ist eine Lötnadel die richtige Wahl. Für die meisten Tätigkeiten mit elektronischen Bauteilen reicht ein Feinlötkolben häufig aus. 

Eine Lötstation ist dagegen fast schon ein Muss für jede Werkstatt, die regelmäßig Reparatur- und Service-Arbeiten durchführt. 

Empfehlenswert ist es, eine Auswahl verschiedener Spitzen zur Verfügung haben, damit man den Lötkolben flexibel für unterschiedliche Aufgaben verwenden kann. Je nachdem was gelötet werden soll, ist unter Umständen spezieller Lötzinn erforderlich. In unserem Sortiment finden Sie eine große Auswahl unterschiedlicher Lötkolben, Lötspitzen sowie komplette Lötsets.

Rothenberger Industrial Lötkolben-Set


Unser Praxistipp: Beim Löten auf die richtige Temperatur achten!

Nicht jedes Lot lässt sich mit der gleichen Temperatur verarbeiten: S-Sn60Pb40 beispielsweise benötigt eine Temperatur zwischen 183 bis 190 °C, während S-Sn97Cu3 erst bei 230 bis 250 °C verwendet werden kann. Wird die korrekte Temperatur nicht eingehalten, kann eine mangelhafte Verbindung die Folge sein.



Richtig löten lernen

Meist kommt die Erfahrung mit steigender Praxis - um dabei auch die Basics des Lötens richtig zu lernen, haben wir in unserem Ratgeber "Richtig löten lernen" alle wichtigen Informationen rund um das Thema Löten zusammengefasst. Ob Unterschiede zwischen Hartlöten und Weichlöten oder die wichtigste Ausstattung, all das erfahren Sie dort!

Löten im Unterricht

Löten im Unterricht hat einen hohen Bezug zur Praxis. Die Technik ist Teil des Lehrplans für den Werk- und Technikunterricht an weiterführenden Schulen und Berufsschulen. Ergänzend zu MINT-Fächern bietet sich das Löten für Elektronik-AGs und Projekttage an. Der Fokus liegt ganz klar auf Tipps und Hinweise für den Unterricht, sowie für Lehrer und Schüler. 



Häufig gestellte Fragen zu Lötkolben

Was ist eine Lötpistole?

Die Lötpistole ist nach ihrem Aussehen benannt, das an eine Pistole erinnert. Anders als ein normaler Lötkolben hat die Lötpistole keine normale Spitze, sondern eine Schlaufe aus Metall. Durch diese fließt ein hoher Strom, der für ein schnelles Aufheizen der Schlaufe sorgt. Der Vorteil einer Lötpistole besteht in einer sehr geringen Aufheizzeit von lediglich wenigen Sekunden und einer hohen maximalen Temperatur. Allerdings ist sie nicht für feine Arbeiten und auch nicht für einen Dauerbetrieb geeignet.

Zu den Lötpistolen »

Wozu benötige ich ein Flussmittel?

Mithilfe eines Flussmittels werden vor dem Löten an der Oberfläche haftende Oxide entfernt, die sich negativ auf den Lötvorgang auswirken können. Darüber hinaus erfolgt eine Verminderung der Oberflächenspannung des eingesetzten Lotes.

Zu den Flussmitteln »



Richtig löten für Einsteiger (Videos)

Wie richte ich meinen Lötplatz am besten ein? Wie löte ich verschiedene Materialien? Unser Sven gibt Ihnen in den folgenden Videos hilfreiche Tipps. 

Der perfekte Lötplatz- Basics und Vorbereitung

Perfekt löten - Jetzt kommt die Praxis


Zugehörige Themen rund um den Bereich Löten

  • Gasbrenner

  • Gaslötkolben und Gaslötgeräte

  • Gaskartuschen

  • Anwärmbrenner

  • Lötpistole

  • Lötstationen

  • Entlötstation

  • Esra Lötstation

  • Lötzinn

  • Löt-Reinigungsmittel

  • Lötkolbenablagen

  • Löt Zubehör

%seoprefootercolumns%