Direktlink
  • Conrad
  • Mein Konto

    Anmelden / Registrieren

  • Einkaufswagen

  • Aktuelle Angebote, Aktionen & Top-Deals – Jetzt entdecken → Aktuelle Angebote, Deals & Aktionen →
  • Service & Infos

    Vorteile & Inspiration

    • → Langzeit-Garantie

    • → Geschenkkarte

    • → Download Center

    • → Newsletter

    Wissen & Aktuelles

    • → Innovation News

    • → Ratgeber

    • → Conrad Blog

    • → Aktuelles

    • → Kataloge


  • Angebote

    Sparen & Angebote

    • → Aktionen

    • → SALE %

    • → Outlet

    Clever Einkaufen

    • → Haushaltsbedarf

    • → Refurbished

    • → Alle Gutscheine


    Marken im Fokus

    Logo zu Max Hauri
    Logo zu Sygonix
    Logo zu Intex
    Logo zu Honeywell
    Logo zu GARDENA
    Logo zu Viewsonic

  • Unsere Produkte
  • Mein Konto
  • Merkliste
  • Abmelden
Conrad
bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Ratgeber

Lotpasten für perfekte Lötverbindungen

Lotpaste oder Lötpaste ist ein nützliches Hilfsmittel beim Löten und sowohl fürs Weich- als auch Hartlöten geeignet. Sie wird für gewöhnlich in Spritzen verkauft und die verschiedenen Pasten unterscheiden sich in ihrer Zusammensetzung sowie anhand ihrer Schmelztemperatur. Alles, was Sie über Lotpasten wissen sollten, fassen wir in diesem Ratgeber zusammen.

  • Was ist Lotpaste?

  • Löten mit Lotpaste

  • Die Vorteile von Lotpaste

  • Kaufkriterien für Lotpaste – worauf kommt es an?

  • Unser Praxistipp: So lagern Sie Lotpaste am besten

  • FAQ – häufig gestellte Fragen zu Lotpaste

Lotpaste


Was ist Lotpaste?

Spricht man von Lotpaste, meint man in der Regel ein Gemisch aus Lotmetallpulver und Flussmittel. Oftmals wird es gebrauchsfertig in Spritzen verkauft, so dass Sie es direkt beim Löten auftragen können – es ist nicht nötig, die Paste in irgendeiner Weise noch vorzubereiten. Hersteller wie Almit bieten Paste aber auch in Vorratsbehältern an. Es gibt verschiedene Arten von Lotpaste, die jeweils aus anderem Pulver und Flussmittel bestehen und für unterschiedliche Anwendungsfälle geeignet sind.

Weichlöt- und Verzinnungspaste

Der Markt bietet sowohl Paste fürs Weich- als auch Hartlöten. Ein häufiger Anwendungsfall ist das sogenannte Reflow-Löten. Dabei handelt es sich um ein spezielles Weichlötverfahren in der Elektrotechnik, das beim Löten von SMD-Bauteilen ("Surface-mounted device", deutsch: oberflächenmontiertes Bauelement) auf Leiterplatten angewendet wird. Die Paste mit den dafür passenden Eigenschaften besteht zu 90 Prozent aus einer Legierung aus Zinn in Form kleiner Kügelchen, der Rest ist eben Flussmittel, bestehend aus Öl, Harz, Salz, Wasser und Lösemitttel. Lotpasten zum Hartlöten wiederum haben eine Legierung aus Kupfer oder Zink und Silber als Basis.

Es gibt auch Lotpasten ohne Flussmittel, die in erster Linie für die Arbeit unter Vakuum oder einer Schutzgasatmosphäre gedacht sind, beziehungsweise sogenannte No-Clean-Lotpasten mit sehr geringem Anteil von Flussmittel. Das "No-Clean" steht für die Eigenschaft, dass die Rückstände der Paste nicht unbedingt von den gelöteten Bauteilen entfernt werden müssen, da unter normalen Bedingungen keine Korrosionsgefahr von ihnen ausgeht. Häufig sind diese Pasten halogenfrei, enthalten also kein Chlor, Brom, Fluor oder Iod, die in Verbindung mit bleifreien Legierungen das Risiko der Korrosion bei hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchte erhöhen.

Die Verwendung von Lotpaste, die nicht bleifrei ist, ist in den meisten Fällen gar nicht erlaubt, weil das Schwermetall gesundheitsschädlich ist. Daher sind bleifreie Lotpasten der Standard. Es gibt aber einige Ausnahmen, in denen noch Pasten verwendet werden dürfen, die nicht bleifrei sind. Dazu gehören beispielsweise Bauteile in der Auto- und Medizinindustrie sowie der Luftfahrt- und Militärtechnik, die für die Sicherheit von Menschen relevant sind.



Löten mit Lotpaste

Wenn die Lotpaste in einer Spritze daherkommt, müssen Sie nur die Kappe entfernen, die Nadel aufstecken und schon kann der Inhalt auf die Lötverbindung aufgetragen werden. Zuvor sollten Sie sicherstellen, dass kein Dreck oder Fettrückstände von Fingerabdrücken auf der Oberfläche des Bauteils ist, das es zu löten gilt. So etwas kann den Fluss des Lots durch die Verbindung behindern. Beim Löten von Leiterplatten verwenden Sie am besten Schablonen mit passenden Aussparungen, um die Paste genau dort aufzutragen, wo sie hingehört. Ist alles bereit fürs den Prozess, tragen Sie die Paste auf die Lötverbindung auf. Verwenden Sie dabei nicht zu viel, eine kleine Menge reicht schon aus. Im Anschluss wischen Sie die Spritze ab und verschließen Sie direkt wieder mit der Kappe. Dadurch stellen Sie sicher, dass die Lotpaste ihre Standardkonsistent lange aufrecht erhält.

Lötpaste

Nun beginnt der eigentliche Lötvorgang. Erwärmen Sie die Lötverbindung in kreisenden Bewegungen und konzentrieren Sie die Wärme auf die Lötstelle. Das Lotmittel wird stets in Richtung der Hitze gezogen. Das Flussmittel wird zunächst sprudeln und dann abbrennen – das ist vollkommen normal, wundern Sie sich darüber also nicht. Falls Sie am Ende mit der Lötverbindung nicht ganz zufrieden sind, reinigen Sie die Stelle, tragen nochmal ein wenig Lotpaste auf und wiederholen den ganzen Vorgang.



Die Vorteile von Lotpaste

Lotpasten erlauben ein sehr präzises, kontrolliertes Arbeiten und sorgen für eine hohe Lötverbindungsqualität dank guter Benetzung – vorausgesetzt, Sie greifen zu einer hochwertigen Paste. Davon abgesehen besteht ihr großer Vorteil gegenüber anderen Lotmitteln eben darin, dass sie Lot und Flussmittel in einem sind und sich beides somit in einem Arbeitsschritt auftragen lässt (gilt natürlich nur für die Pasten, die Flussmittel enthalten).

Dass das Flussmittel Teil der Paste ist, hat noch einen anderen Vorteil: Es kommt nicht zu Spritzern, wie es der Fall sein kann, wenn man ein separates Flussmittel verwendet. Kurzum: Lotpasten machen das Löten sehr viel angenehmer und komfortabler. Sie können jedoch nicht bei jeder Lötarbeit Lotpaste verwenden. Es gibt Fälle, in denen andere Lotmittel unvermeidbar sind, etwa wenn die zu lötenden Baugruppen im Betrieb sehr hohen Temperaturen ausgesetzt werden und die vergleichsweise niedrige Schmelztemperatur von Lotpaste ein Problem darstellen würde.



Kaufkriterien für Lotpaste – worauf kommt es an?

Die Anforderungen, die Sie an Lotpaste stellen sollten, hängen zum Großteil davon ab, was es zu löten gilt. Eine grundlegende Frage ist zunächst, ob die Paste fürs Weichlöten, im Speziellen fürs Reflow-Lötverfahren, oder fürs Hartlöten geeignet sein muss. Je nach Art des Lötens ist eine andere Form von Lotpaste nötig. Zum Löten nach dem Reflow-Verfahren nehmen Sie eine Paste mit einer Legierung aus Zinn, fürs Hart- beziehungsweise Widerstandslöten greifen Sie zu einer Variante mit Kupfer oder Zink und Silber.

Lotpaste

Vom Anwendungsfall ist auch abhängig, welches Flussmittel in der Lotpaste enthalten sein sollte. Wenn die gelöteten Bauteile später im Betrieb hohen Temperaturen ausgesetzt sein werden, sollten Sie unbedingt eine halogenfreie Paste wählen, um keine Korrosionen zu riskieren. Sind geringe Rückstände tolerierbar, können Sie zu einer No-Clean-Paste greifen. Bedenken Sie aber hierbei, dass nicht jede Paste dieses Typs frei von Halogenen ist und achten Sie deshalb auf die Herstellerangaben. Falls es um Komponenten geht, die sehr empfindlich sind, sollte das Lotmittel einen niedrigen Schmelzpunkt haben, damit Sie mit geringerer Wärme arbeiten können. Für eine einfache Reinigung nach dem Löten empfehlen sich wasserlösliche Lotpasten.

Generell sollten Sie darauf achten, zu einer hochwertigen Lotpaste von guter Qualität zu greifen. Gerade dann, wenn es um Leiterplatten als wichtige Komponenten von teurer Elektronik geht, sollte man keine Kompromisse eingehen und großen Wert auf langanhaltende Zuverlässigkeit legen. Wenn die Paste von minderer Qualität ist, nicht auf lange Sicht ihre Stabilität beibehält und es deshalb zu technischen Problemen kommt, wäre das sehr ärgerlich. Die Frage, ob Sie bleifreie Paste kaufen sollen oder nicht, stellt sich in den meisten Fällen gar nicht, da die Anwendung von bleihaltiger Lotpaste bis auf wenige Ausnahmen nicht erlaubt ist. 




Unser Praxistipp: So lagern Sie Lotpaste am besten

Lassen Sie stets den Deckel auf der Spritze, wenn Sie Ihre Lötpaste nicht verwenden und stecken Sie sie im Idealfall in einen Druckverschlussbeutel. Dadurch kann kaum Luft ins Innere der Spritze eindringen, die ein Austrocknen der Paste fördern würde. Sollte eine Nadel mal verstopft sein, weil sich getrocknete Paste darin angesammelt hat, gibt es einen einfachen Trick: Legen Sie die Spritze in ein heißes Wasserbad. Die trockene Paste löst sich aufgrund der Wärme von der Nadel. Etwaige Reste entfernen Sie anschließend mit einem feinen Metalldraht.



FAQ – häufig gestellte Fragen zu Lotpaste

Wie lange ist Lötpaste haltbar?

Das ist von Lötpaste zu Lötpaste, von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Allgemein lässt sich nur sagen, dass sich Lötpaste mehrere Monate hält, wenn sie von hoher Qualität ist. Im Behälter ist sie auf jeden Fall länger haltbar als in der Spritze. Zudem hängt die Haltbarkeit stets davon ab, wo und wie die Paste gelagert wird. Je nachdem, wie die Bedingungen aussehen, kann die Haltbarkeit drei Monate oder aber auch mindestens ein Jahr betragen. 
 

Warum sind Schablonen beim Löten mit Lötpaste so wichtig?

Schablonen erleichtern die Anwendung von Lötpaste ungemein. Sie machen es einfach, die Paste präzise auf Leiterplatten oder andere zu lötende Bauteile präzise aufzutragen. Besonders bei feinen Strukturen und SMD-Komponenten zahlt sich der Einsatz von Schablonen aus.

%seoprefootercolumns%
  • Kostenlose Lieferung ab € 69,– inkl. MwSt.

  • Über 1,5 Millionen Produkte

  • Über 6.000 Marken

  • Newsletter abonnieren

Services

Services

  • Angebotsservice

  • SourcingPlus

  • Garantie und Reparatur

  • Geschenkkarte

  • Project Business

  • E-Procurement

  • ProcurePlus

  • Alle Services


Über Conrad

Über Conrad

  • Unternehmen

  • Conrad Marken

  • Pressemitteilungen

  • Qualität

  • Nachhaltigkeit

  • Rechtliches

  • Vulnerability Disclosure Program

  • Karriere


Conrad erleben

Conrad erleben

  • Innovation News

  • Kataloge

  • Branchenlösungen

  • Ratgeber

  • Blog

  • Markenshop


Für Bildungseinrichtungen

Für Bildungseinrichtungen

  • Alles für Ihre Bildungseinrichtung


Aktuelle Angebote

Aktuelle Angebote

  • ★ Zur Übersicht

  • 🎁 Geschenkideen

  • % Technik-SALE

  • % Conrad Outlet

  • % Alle Conrad Gutscheine

  • Monatsempfehlungen


Hilfe

Hilfe

  • FAQ-Hilfecenter

  • Kontakformular


Newsletter abonnieren

Zum Newsletter anmelden und Gutschein sichern! (Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.)

Zum Newsletter anmelden und immer up-to-date bleiben! (Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.)

Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein!

Zahlarten
  • Zahlungsart Rechnung
  • Zahlungsart PayPal
  • Zahlungsart Kreditkarte
  • Zahlungsart Bankeinzug
Alle Zahlarten
Social Media
Kontakt

FAQ - Hilfeseiten

Tel.: 050 20 40 40

Mo. - Do.: 08:00 - 17:00 Uhr
Fr.: 08:00 - 14:00 Uhr
(außer an gesetzlichen Feiertagen)

Kontakt

FAQ - Hilfeseiten
Kontaktformular

*Alle Preisangaben sind exkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten.

*Alle Preisangaben sind inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten.

     

  • Datenschutz

  • Sichere Zahlungsmittel

  • SSL-Verschlüsselung

  • Verified by Visa & Mastercard Secure Code

  • Goldfarbenes Gütesiegel mit der Aufschrift „Trustmark Austria“ und dem Logo des Handelsverbands.
  • Sieben Qualitäts- und Vertrauenssiegel für E-Commerce und Handel, darunter österreichische und europäische Zertifikate.
  • Grünes Logo in Briefmarkenform mit Blatt und Posthorn, Text „CO₂ neutral zugestellt – CO₂-frei bis 2030“, symbolisiert klimafreundliche Postzustellung.
  • AGB

  • Impressum

  • Datenschutz

  • Widerruf

Produktvergleich
Merkliste